Consulente
Cose da sapere sui terminali dati portatili
I dispositivi per la raccolta dati mobile (scanner di codici a barre), possono essere utilizzati in modo versatile. È possibile leggere e salvare direttamente i dati relativi ai processi per l'azienda. Ciò consente di condividere rapidamente i dati, ottimizzando i processi aziendali nella logistica e nell'assistenza sul campo e, ad esempio, di registrare rapidamente le scorte.
Come si costruisce un Terminale dati portatile?
Per chi sono adatti i dispositivi MDE?
Cosa dovrebbe essere tenuto in considerazione durante l'acquisto?
Conclusioni
Come si costruisce un Terminale dati portatile?
I dispositivi MDE sono progettati per i più svariati ambiti di utilizzo e dispongono di diverse funzioni che variano da dispositivo a dispositivo. Sono noti anche con il nome di scanner portatile. Tuttavia, le vostre funzioni sono più complesse rispetto alla semplice raccolta di dati. Sono piuttosto simili a piccoli computer portatili. Consentono di eseguire attività mobili per le quali è normalmente necessario un PC.
Alcuni dispositivi utilizzano il sistema operativo Android, mentre altri utilizzano una versione di Windows Embedded CE o un'evoluzione propria. Anche nella costruzione tecnica molti dispositivi per la raccolta dati mobile sono simili agli smartphone, ma offrono importanti funzioni aggiuntive che li rendono molto più adatti per l'uso in azienda.
In questo modo, le batterie agli ioni di litio sono di solito molto più grandi, in modo che con una sola ricarica possano essere utilizzate per un'intera giornata di lavoro. Come per i dispositivi mobili, vengono utilizzati principalmente tramite un display touch per accedere alle diverse funzioni
A tale scopo, molti dispositivi offrono un tastierino che, in alcuni dispositivi, rappresenta anche la maggior parte del pannello di controllo. In questo modo è possibile effettuare ingressi dati più rapidi e acquisire dati e accedere allo scanner premendo un solo pulsante.
Lo scanner è solitamente montato all'estremità della testa del dispositivo e consente di leggere codici a barre laser (cosiddetti codici 1D), codici QR e simili (codici 2D sog). In questo modo è possibile identificare rapidamente i prodotti e accelerare notevolmente il lavoro nel magazzino merci.
I dati raccolti nel dispositivo possono essere protetti sulla memoria flash interna e sincronizzati se necessario. Con la copertura radio corrispondente, è possibile trasferire le informazioni direttamente nel sistema principale tramite Bluetooth o WLAN senza occupare la memoria interna. Per garantire sempre una sincronizzazione il più veloce possibile, i dispositivi dispongono di potenti antenne WLAN e, in parte, anche di supporto cellulare.
Per chi sono adatti i dispositivi MDE?
Gli scanner o terminale dati portatile sono adatti a qualsiasi azienda in cui i dati devono essere raccolti regolarmente in loco. Qui è possibile migliorare notevolmente il flusso di lavoro, in quanto è necessario fare la documentazione direttamente e non trasferire un protocollo scritto in un database digitale. Aiutano a registrare l'inventario sia in magazzino che nel commercio al dettaglio. Qui, ad esempio, le scorte possono essere contate direttamente nel magazzino stesso e controllate per verificare la presenza di errori.
I prodotti vengono identificati rapidamente con codice a barre tramite lo scanner integrato. Tuttavia, sono più di un semplice scanner portatile per codici a barre: Con questo è possibile ordinare in tempo nuovi prodotti, se un determinato prodotto dovesse andare esaurito. Se viene fornita una nuova merce, viene rapidamente identificata tramite scanner e trasferita nel sistema di gestione delle merci, senza che sia necessario essere attivi sul posto di lavoro.
Anche sul campo fanno una bella figura. Con questi terminali dati è possibile rendere più efficiente la comunicazione con la centralina e inoltrare i dati più velocemente. Con un dispositivo dati portatile è inoltre possibile pianificare facilmente il percorso più conveniente per più destinazioni, risparmiando così tempo prezioso.
Grazie alla funzione di pianificazione dei percorsi, i dispositivi mobili sono ideali anche per la logistica. In questo caso, i computer portatili evitano viaggi vuoti e, grazie alla guida utente ottimizzata per il percorso, consentono di risparmiare tempo durante il ritiro e la consegna.
I terminali dati portatili possono essere utilizzati anche in molti altri settori in cui la raccolta e la condivisione mobili consentono di risparmiare tempo. Evitano percorsi inutili e la doppia o ingombrante raccolta dei dati, il che è particolarmente utile in tutti i settori della logistica
nell'azienda. Anche i dipendenti dell'assistenza sul campo, ad esempio nelle vendite o nell'assistenza, possono usufruire di
un terminale dati portatile, con i quali è possibile ottimizzare i percorsi e inoltrare rapidamente i contratti alla centrale.
Cosa dovrebbe essere tenuto in considerazione durante l'acquisto?
Grazie alla varietà di campi di applicazione, Conrad dispone di diversi dispositivi scanner dati con diverse caratteristiche. Se desiderate accelerare il flusso di lavoro nella vostra azienda con uno o più dispositivi di acquisizione dati, vale la pena prestare attenzione ad alcuni dati di base per trovare il prodotto giusto per il vostro scopo di utilizzo.
Questo comprende innanzitutto il luogo di utilizzo. A seconda che il dispositivo di acquisizione dati mobile debba essere utilizzato nei propri magazzini o stanze per l'inventario o il controllo o per l'assistenza sul campo, è necessario utilizzare una struttura ottimizzata.
Per l'uso in ambienti interni sono adatti dispositivi più grandi con tastiera dedicata e batteria ricaricabile di grandi dimensioni, mentre per l'assistenza sul campo i dispositivi compatti con ampio touchscreen e supporto per cellulari rendono un personaggio molto migliore.
Utilizzare il dispositivo in magazzino per raccogliere le scorte, se lo scanner è facilmente accessibile in qualsiasi momento. Inoltre, un dispositivo più robusto ha dei vantaggi, se il dispositivo cade una volta a terra. I lettori con certificazione IP garantiscono, oltre alla loro resistenza agli urti, la protezione da polvere e acqua.
A seconda del campo di applicazione, devono inoltre prestare attenzione alle apparecchiature radio e di interfaccia. I dispositivi progettati per l'uso esterno sono dotati di supporto WLAN e cellulare tramite UMTS e LTE, Bluetooth e NFC, ma dispongono in parte di un solo collegamento micro USB. I dispositivi di acquisizione dati mobili per l'utilizzo in magazzino o in produzione offrono in parte collegamenti come RS232 o lettore di schede SD, ma rinunciano alla funzionalità mobile.
Attenzione: non tutti i dispositivi leggono tutti i tipi di codici a barre. Alcuni sono in grado di elaborare solo codici a barre (cosiddetti codici 1D) e sono quindi limitati nel campo di applicazione. Se non siete sicuri durante l'acquisto o avete ulteriori domande, il nostro servizio clienti sarà molto volentieri a vostra disposizione con consigli personali.
Conclusioni
I dispositivi MDE sono computer portatili progettati appositamente per l'uso in azienda, con i quali potrete aumentare notevolmente l'efficienza e la produttività della vostra azienda. Con questi dati è possibile registrare dove si creano, sia sul campo che in magazzino. A tale scopo, consentono lo scambio continuo di dati tra i dipendenti e il sistema di gestione delle merci, in modo da accelerare il processo di lavoro e evitare errori.