Consulente
Fatti interessanti sui convertitori di tensione DC/DC
I convertitori di tensione DC-DC sono convertitori di tensione continua che convertono una tensione continua applicata a livelli di tensione più elevati, più bassi o invertiti. La tensione di uscita dietro il convertitore di tensione continua può essere una tensione continua regolata o non regolata. Per i convertitori DC-DC più complessi, è possibile isolare la tensione di ingresso dalla tensione di uscita per motivi di sicurezza.
Come funzionano i convertitori di tensione continua?
A cosa servono i convertitori di tensione DC/DC?
Di cosa bisogna tener conto nella scelta dei trasformatori di tensione?
Domande e risposte
In inglese, questi convertitori di tensione si chiameranno DC-DC Converter, dove DC sta per direct current, cioè tensione continua. I convertitori DC-DC per la generazione di tensioni di uscita elevate sono anche noti come Tranverster. Nella tecnologia dell'energia e della trasmissione si trova il termine regolatore di corrente continua per i trasformatori di tensione.
Come funzionano i convertitori di tensione continua?
I convertitori DC-DC sono tra i convertitori di corrente. Convertono la tensione continua in tensione continua in uscita. La conversione della tensione continua avviene nel convertitore di tensione DC/DC tramite interruttori elettronici e accumulatori di energia.
Questo processo viene realizzato tramite l'induttanza di una bobina nel componente.
Sono disponibili tre opzioni per la conversione:
- Aumento della tensione: È possibile convertire una tensione più elevata dalla fonte di alimentazione in una più bassa per l'alimentazione di un dispositivo elettronico.
- Riduzione della tensione: In alternativa, è possibile convertire una tensione inferiore in una tensione di uscita più elevata per gli utilizzatori elettrici dietro il convertitore DC-DC.
- Inversione della tensione: Anche l'inversione della tensione di corrente è possibile come conversione. Ciò significa che il flusso di corrente cambia la sua polarità.
Alcuni convertitori di tensione continua sono adatti come alimentatore a commutazione, quindi possono generare più valori come tensioni di uscita costanti o essere utilizzati con diverse tensioni di ingresso. Per i convertitori DC-DC con struttura meno complessa è disponibile solo un'opzione di conversione tra tensione di ingresso e di uscita.
Si distinguono convertitori di tensione continua non isolati e isolati.
- I convertitori di tensione continua non isolati non effettuano alcuna separazione tra ingressi e uscite, la corrente passa semplicemente attraverso. Il vostro vantaggio è la produzione economica. Vengono utilizzati per piccole conversioni di tensione.
- I convertitori di tensione DC isolati hanno un'elevata tensione di isolamento e possono collegare la tensione di ingresso e di uscita senza potenziale, quindi separarli galvanicamente. Per motivi di sicurezza vengono utilizzati in caso di correnti elevate, ampie livellazioni di tensione o per componenti sensibili.
Nota: Quando si utilizzano convertitori di tensione continua, la formazione di energia può generare calore. Prestare attenzione alla circolazione dell'aria sufficiente e non posizionare gli alimentatori a commutazione e altri regolatori di tensione in prossimità di componenti sensibili al calore.
Dove vengono utilizzati i convertitori di tensione DC/DC?
I convertitori di tensione continua vengono utilizzati dove una tensione continua all'ingresso non è adatta per l'alimentazione dei successivi utilizzatori elettrici. I convertitori DC-DC si trovano spesso in alimentatori pronti per dispositivi come PC, notebook, smartphone, radio e altri piccoli dispositivi elettronici. Questi sono progettati principalmente per l'uso in ambienti interni, in quanto non sono sufficientemente isolati a contatto con l'acqua piovana e altri agenti atmosferici.
In applicazioni industriali, i convertitori di tensione continua vengono utilizzati per l'alimentazione di gruppi elettronici come sistemi di visualizzazione, schede e controlli di processo. Inoltre, i convertitori di tensione continua vengono utilizzati per l'alimentazione tramite batterie, ad esempio nei veicoli a motore. In questo caso, rispetto agli alimentatori lineari, hanno come vantaggi un maggiore rendimento e una minore generazione di calore, che influenza positivamente sulla durata della batteria.
Nel nostro negozio troverete convertitori DC-DC per l'uso fisso o mobile. Inoltre, per i convertitori di tensione continua specifici si distingue tra quelli per
- Ambiente interno
- Auto
- Camion
Nota di sicurezza: Utilizzare il convertitore di tensione continua solo secondo le specifiche del produttore. Queste sono disponibili nelle rispettive schede tecniche del prodotto. Qui troverete anche informazioni sull'idoneità per determinati scopi. Un uso improprio o un'installazione errata possono causare danni e gravi rischi di lesioni.
Di cosa bisogna tener conto nella scelta dei trasformatori di tensione?
Per la scelta di un convertitore DC-DC adatto sono rilevanti la tensione di ingresso e di uscita e i collegamenti esistenti.
Collegamento/uscita
Nel filtro di uscita è possibile scegliere tra diverse opzioni di collegamento per dispositivi elettronici. L'uscita indicata è quella in cui i dispositivi successivi vengono collegati alla tensione di uscita dal convertitore di tensione continua. I collegamenti comuni per i convertitori di tensione continua sono, ad esempio, spine piatte, spine cave, spine jack, spine accendisigari per le esigenze in auto, morsetti a vite, bulloni di collegamento, cavi, USB e mini-USB.
Tensione d'ingresso
La tensione di ingresso è la tensione di alimentazione collegata all'ingresso del convertitore di tensione continua. Nei diversi tipi di dispositivi per la conversione della tensione si trovano spesso valori di tensione tipici delle batterie come 12 V (auto) e 24 V (camion). Ma anche per tensioni più elevate fino a 80 V nel nostro negozio online troverete prodotti.
Promemoria: È importante che la tensione di ingresso sia tensione continua!
Tensione d'uscita
La tensione di uscita è la tensione che il convertitore di tensione continua genera dalla tensione di ingresso e la trasmette ai dispositivi successivi. In pratica è spesso inferiore alla tensione di ingresso. I convertitori a circuito comune con funzione di commutazione possono generare diversi livelli sul lato di uscita. Nel nostro negozio troverete un convertitore di tensione continua per tensioni di uscita comprese tra 1,5 V e 12 V.
Corrente d'uscita (max.)
Oltre al livello di tensione, è importante anche limitare il flusso di corrente per il funzionamento dei dispositivi collegati dietro il convertitore di tensione continua, in quanto i componenti sensibili possono subire danni in caso di flusso di alta corrente. Sono disponibili convertitori di tensione continua con flussi di corrente in uscita da un massimo di 0,7 a un massimo di 45 ampere.
Nota: Per motivi di sicurezza, per tutti i componenti elettronici del circuito di corrente, prestare attenzione ai valori massimi ampere consentiti per il flusso di corrente.
Domande e risposte
Perché i convertitori di tensione DC/DC non possono essere collegati direttamente a una normale presa di corrente?
I convertitori di tensione continua richiedono tensione continua. D'altra parte, dalla presa di corrente scorre la tensione alternata, che può causare cortocircuiti e danni a tutti i componenti del circuito, se il convertitore di tensione continua viene alimentato erroneamente con tensione alternata. Prima del convertitore di tensione continua deve essere effettuata una rettifica della corrente di tensione alternata in tensione continua. Ciò avviene tramite convertitori AC/DC, con AC "ambivalent current", cioè tensione alternata, e DC direct current, la tensione continua. Potete trovare diversi convertitori AC-DC come raddrizzatori qui nel nostro negozio!