Consulente
Cose da sapere sui compressori d'aria
Cosa può fare un compressore d'aria?
Cosa significano le specifiche di pressione per i compressori?
Dimensioni del serbatoio: in modo che il compressore non rimanga mai senza fiato
Qual è il numero di cilindri
Prestare attenzione al volume del compressore
Compressori con e senza olio
Ulteriore dotazione di compressori ad aria compressa
Cosa può fare un compressore d'aria?
I compressori sono adatti per quasi tutte le applicazioni di aria compressa nel settore del fai-da-te e dell'officina. Un compressore ad aria compressa aspira l'aria dall'ambiente. Nel cilindro si verifica una compressione dell'aria aspirata. L'aria compressa fluisce nel serbatoio a pressione e viene immagazzinata. All'uscita è disponibile per l'alimentazione di utensili ad aria compressa, a partire dalla pistola a soffiaggio, dal riempitore per pneumatici e irroratrice di colori (pistola a spruzzo) fino agli utensili a vite, a iniezione e a smerigliatura.
Una volta che il compressore raggiunge la pressione massima, è possibile iniziare a lavorare. La dotazione standard per i compressori comprende almeno un attacco rapido tramite il quale viene erogata la pressione. Collegare il tubo flessibile dell'aria compressa all'attacco. Trasporta l'aria compressa all'utensile desiderato.
I compressori a pistone con serbatoio a pressione sono dotati di un interruttore di accensione e spegnimento automatico per la pompa. Al raggiungimento della pressione massima, il motore si spegne. Non appena la pressione della caldaia scende alla pressione di accensione, il compressore si riaccende.
Oltre ai compressori a pistone utilizzati in ambito fai da te e semiprofessionale, sono disponibili anche compressori a vite per l'uso industriale. Funzionano secondo il principio di rotazione, non forniscono una pressione così elevata e non sono quindi utilizzabili in modo universale.
Cosa significano le specifiche di pressione per i compressori?
Sono disponibili compressori ad aria compressa particolarmente piccoli, modelli economici per il fai-da-te e potenti dispositivi per l'uso professionale. Le singole varianti si differenziano soprattutto per la potenza e il rumore di funzionamento.
La potenza di un compressore ad aria compressa non è la forza del motore in watt, ma la quantità effettiva di rilascio dell'aria in litri al minuto (l/min). Indica la quantità di aria compressa che il dispositivo può fornire. La potenza di uscita viene determinata in un processo normato. La quantità di uscita corrisponde a circa il 60-70% della potenza di aspirazione in l/min, ovvero la quantità che il dispositivo estrae e comprime dall'ambiente.
I singoli utensili hanno un consumo d'aria specifico in l/min. In questo modo si intende la quantità di aria compressa che deve essere erogata dal compressore quando si utilizza l'utensile al minuto. Se il compressore non è in grado di fornire la quantità d'aria necessaria (la quantità d'aria erogata è inferiore al consumo d'aria), non è possibile utilizzare in modo razionale lo strumento.
Con la capacità di riempimento o il volume di riempimento in l/min, i produttori indicano la quantità di aria compressa che il dispositivo pompa nella caldaia al minuto. Poiché il valore dipende fortemente dalla contropressione, che i produttori gestiscono in modo diverso, la capacità di riempimento è limitata per un confronto di prodotto.
Drenaggio del compressore - ecco come si fa!
Nella maggior parte dei compressori si trova un rubinetto di scarico sul serbatoio dell'aria compressa. Con il suo aiuto, si scarica la condensa che si accumula all'interno del contenitore metallico durante il funzionamento. Lo svuotamento regolare è utile per evitare la formazione di ruggine all'interno del serbatoio. Dopo lo scarico della pressione, è sufficiente ruotare e attendere brevemente - fatto! Per quanto riguarda la formazione di ruggine, prestare attenzione alla garanzia offerta da alcuni produttori contro l'arrugginimento del serbatoio.
Dimensioni del serbatoio: in modo che il compressore non rimanga mai senza fiato
La pressione massima in bar indica quanto è compressa l'aria del serbatoio. Più importante è il volume del serbatoio, cioè la dimensione del serbatoio. Viene indicato in litri e indica la quantità di aria compressa che il dispositivo può immagazzinare. Più volume significa maggiori riserve di aria compressa e consente di lavorare più a lungo fino a quando il motore non viene riavviato.
Gli utensili ad aria compressa richiedono spesso una determinata pressione di lavoro, in modo che la piastra di levigatura si muova abbastanza rapidamente o l'avvitatore a percussione possa serrare o allentare correttamente le viti. Se la pressione del serbatoio scende al di sotto della pressione di esercizio necessaria, è necessario fare una pausa fino a quando nel serbatoio non viene ripristinata la pressione necessaria e si può continuare a lavorare.
Alcuni piccoli compressori arrivano senza serbatoio ad aria visibile. Grazie alle dimensioni compatte e al peso ridotto, sono facili da trasportare e riporre, ad esempio nel bagagliaio. I piccoli compressori sono pensati come complemento per il garage. Servono soprattutto per gonfiare pneumatici per auto e ruote, palloni, materassini d'aria e letti di riscaldamento. I modelli a batteria sono adatti, oltre all'uso a casa, anche in viaggio, come sulla spiaggia per riempire una barca o per il servizio in bicicletta.
Qual è il numero di cilindri
I compressori a pistone a basso costo generano aria compressa con un cilindro a uno stadio. Questi modelli sono progettati per lavorare occasionalmente. Nel cilindro è inserito un pistone il cui movimento comprime l'aria. I dispositivi con compressore a due livelli offrono una maggiore quantità di fornitura. I modelli con unità a due cilindri per l'uso intensivo o per l'aria compressa permanente sono caratterizzati da un'efficienza ancora maggiore.
I compressori più costosi hanno un motore e un cilindro progettati in modo professionale per l'uso continuo. La struttura robusta garantisce un'alimentazione affidabile dell'aria compressa anche in caso di utilizzo di utensili ad alta pressione e di lavori di verniciatura precisi.
Prestare attenzione al volume del compressore
Un fattore da non sottovalutare durante l'acquisto del compressore è il rumore di funzionamento. Viene indicato in dB - più alto è il valore, più forte è il dispositivo quando il motore è in funzione. Durante lavori di precisione in officina, come la verniciatura, la sabbiatura o la verniciatura aerografo, può disturbare un forte rumore di funzionamento. A tale scopo sono disponibili compressori particolarmente silenziati con struttura dell'alloggiamento isolata, sistema di aspirazione insonorizzato e blocco compressore industriale a bassa velocità.
I piedini di supporto antivibrazioni garantiscono non solo un supporto sicuro, ma anche silenzioso. I tamponi in gomma riducono le vibrazioni generate all'avvio del compressore d'aria e riducono il rumore. Sono importanti soprattutto quando il compressore si trova nelle vicinanze durante il lavoro.
Compressori con e senza olio
Se è importante un motore senza manutenzione, scegliere un compressore in cui non è necessario rabboccare l'olio. Tali compressori d'aria non sono lubrificati. Questi modelli sono riconoscibili dall'aggiunta "senza olio" o "senza manutenzione" nella descrizione del prodotto. Danno ai compressori senza olio: Funzionano rapidamente a caldo sotto carico. Per gli utensili che richiedono aria come scalpello, martelli, avvitatori a percussione, cricchetti ad aria compressa, martelli, chiodi, trapani e smerigliatrici, i dispositivi privi di olio sono solo parzialmente adatti.
Per questo lavoro si consiglia un compressore a pistone lubrificato a olio di lunga durata. Tramite un'asta di livello o, più comodamente, un vetro spia è possibile controllare il livello dell'olio della pompa e, se necessario, rabboccare o sostituire l'olio. Nel manuale è indicato quale olio è adatto.
Ulteriore dotazione di compressori ad aria compressa
Sul manometro del compressore è possibile leggere la pressione della caldaia. Per alcuni lavori, la piena pressione dell'aria sarebbe una cosa troppo buona. In questo modo è necessaria aria compressa finemente dosata, ad esempio quando si soffia gioielli e altri piccoli oggetti, quando si utilizzano utensili pneumatici per segare e tagliare o quando si utilizza un aerografo. Per queste applicazioni è pratico un riduttore di pressione sul compressore, che consente di impostare la pressione in modo continuo fino al massimo. La pressione di esercizio regolata viene quindi visualizzata su un secondo manometro. Anche se alcuni strumenti come le pistole a soffiaggio offrono una regolazione della pressione al ritiro, la preselezione della pressione tramite riduttore di pressione è più precisa. I compressori migliori offrono, oltre a un'uscita regolata spesso, anche un'uscita non regolata con pressione massima. Entrambi i connettori possono essere utilizzati contemporaneamente.
Di serie sui compressori delle caldaie sono presenti una valvola di non ritorno e una valvola di sicurezza, entrambe garantiscono la sicurezza dell'utente. Gli extra di sicurezza includono un interruttore termico e un dispositivo di sicurezza per l'avviamento. L'interruttore di sovraccarico termico interrompe l'alimentazione di corrente in caso di guasto. Lo scarico all'avviamento garantisce un processo di avviamento del compressore senza carico e quindi affidabile anche a basse temperature. Un vantaggio è lo scarico all'avviamento, se si desidera utilizzare il dispositivo spesso durante la stagione fredda.
I modelli migliori sono dotati di uno o più filtri dell'aria per la pulizia dell'aria aspirata, praticamente quando si utilizza il compressore in ambienti polverosi. Pulire o sostituire regolarmente il filtro.
Con le dimensioni aumenta anche il peso. Un compressore con serbatoio da 24 litri pesa in media da 20 a 30 kg. I modelli con 100 litri di volume lo portano a 70 chilogrammi. Se il compressore non si trova sempre nello stesso punto, ad esempio in un luogo fisso in officina, si consiglia di utilizzare grandi ruote e staffe di supporto per un facile trasporto. Garantiscono la mobilità e quindi maggiori possibilità di utilizzo. In questo modo è anche possibile spingere i grandi compressori con un discreto sforzo dall'officina o dal garage, ad esempio per lavorare in casa o in giardino.
Prestare attenzione anche alle indicazioni relative al trasporto: Molti compressori possono essere trasportati in qualsiasi posizione, mentre alcuni modelli devono stare solo in verticale.
Gli accessori giusti per compressori ad aria compressa
Accessori
In casi normali, il nuovo compressore non è dotato di accessori. Ci sono anche kit compressore, in cui un tubo flessibile per aria compressa e alcuni strumenti di base per gonfiare e riempire pneumatici o palline sono già inclusi nella fornitura. A seconda dell'applicazione sono necessari diversi accessori.
Sicurezza sul lavoro
A seconda dell'utensile utilizzato, indossare occhiali di protezione o maschera di protezione per gli occhi. In caso di lavori che producono polvere, si consiglia di utilizzare una maschera respiratoria. In caso di generatori di aria compressa non fonoassorbenti, si consiglia anche una protezione per l'udito.