Consulente
Cose da sapere sulle chiavette USB
Sia in ambito privato che aziendale, le chiavette USB sono una supporto fisso in termini di spazio di memorizzazione. Ora offrono capacità di memorizzazione che un tempo si conoscevano solo sugli hard disk e si inseriscono comodamente in qualsiasi tasca dei pantaloni. Vi forniamo una panoramica degli attuali modelli e della tecnologia utilizzata.
Panoramica delle chiavette USB
Possibilità di applicazione di chiavette USB
Chiavette USB: Struttura e funzione
L'interfaccia USB
La nostra buona pratica
FAQ - domande frequenti sulle chiavette USB
Panoramica delle chiavette USB
Le chiavette USB sono sulla bocca di tutti: mentre in passato si usava una penna a sfera come regalo promozionale, oggi è spesso una chiavetta di marca con pochi GB. Ciò dimostra, tra l'altro, che le piccole unità USB sono diventate molto economiche. Con la caduta dei prezzi, anche la diffusione è aumentata notevolmente. Una chiavetta USB è oggi una dotazione standard di qualsiasi luogo di lavoro, sia che si tratti di un privato o di un lavoro. E a ragione, a seconda della capacità di memoria disponibile, le piccole chiavette occupano molti GB di dati in uno spazio ridotto. A seconda del tipo di interfaccia USB presente, il trasferimento dei dati sulla chiavetta avviene a una velocità che può essere misurata anche con un'unità SSD. Tuttavia, la memoria USB rimane così compatta che può essere facilmente portata ovunque
Le piccole chiavette di memoria non solo possono essere dotate di diverse interfacce USB e di diverse dimensioni di memoria, ma sono disponibili anche in modelli speciali. In questo modo sono disponibili stick particolarmente resistenti e impermeabili. Sono inoltre disponibili modelli in cui è possibile piegare la spina USB was rende la chiavetta ancora più compatta. E naturalmente ci sono le mini-chiavette USB particolarmente piccole che difficilmente si estendono oltre la porta USB e possono rimanere nella porta USB anche durante il trasporto di un notebook, senza il rischio di danni.
Possibilità di applicazione di chiavette USB
I campi di applicazione di una chiavetta USB sono molteplici. Possono essere utilizzati come semplici memorie di massa e registrare grandi quantità di dati come video o anche un'intera raccolta musicale. Una chiavetta si adatta perfettamente alla veloce versione USB 3.0, ma anche come supporto di installazione, ad esempio per i sistemi operativi. A differenza dell'installazione tramite DVD, il processo è molto più veloce. Windows offre inoltre la possibilità di utilizzare una chiavetta USB come cache. In questo modo è possibile ottenere un vantaggio di velocità in combinazione con un disco rigido convenzionale, se si utilizza una chiavetta di memoria il più veloce possibile. Tuttavia, se nel computer è già in funzione un'unità SSD veloce, l'utilizzo della funzione ReadyBoost non ha senso. Da una chiavetta è anche possibile avviare direttamente un sistema operativo. Ciò può essere utile se si desidera riparare il sistema operativo effettivo sul computer o se si desidera utilizzare sempre l'ambiente di lavoro abituale su qualsiasi computer con porta USB.
1. Massa (USB 2.0)
2. Ricezione dati (USB 3.0)
3. Controller
4. Memoria Flash
5. Massa (USB 3.0)
6. Invio dati (USB 3.0)
7. Cavo di alimentazione (USB 2.0)
8. Invio/ricezione (USB 2.0)
Chiavette USB: Struttura e funzione
Una chiavetta di memoria USB funziona all'interno con memoria flash. Si tratta di una memoria non volatile, in cui le informazioni vengono memorizzate mediante carica elettrica. Poiché non ci sono parti mobili in un'unità flash di questo tipo, c'è un'elevata tolleranza agli urti e alle vibrazioni. A seconda della connessione della memoria flash, sono possibili velocità di trasferimento notevolmente più elevate rispetto a un normale disco rigido.
L'interfaccia USB
L'interfaccia USB si è evoluta notevolmente nel tempo. USB 1.0 ha raggiunto solo una velocità di 1,5 Mbit/s. Le corrispondenti chiavette di memoria non sono più disponibili e, a causa delle basse velocità di trasmissione, USB 1.0 (Low Speed) non ha più importanza. Il successore USB 2.0 (High Speed) viene utilizzato ancora oggi in molti casi. Le velocità di trasferimento sono di 480 Mbit/s. Per le più grandi chiavette di memoria USB con più GB di capacità di memoria, USB 2.0 è tuttavia solo parzialmente adatto. La velocità di 480 Mbit/s suona bene al primo momento, ma si tratta solo di un valore teorica. Grazie all'overhead del protocollo, la velocità effettiva diminuisce notevolmente.
Questo vale per tutti gli standard, a partire da USB 1.0 tramite USB 2.0 e USB 3.0 fino a USB 3.1. Per i supporti di memoria USB più grandi, USB 3.0 (Super Speed) o USB 3.1 (Super Speed +) sono decisamente migliori. USB 3.0 raggiunge una velocità teorica di 5 Gbit/s, mentre USB 3.1 raggiunge fino a 10 Gbit/s. In questo modo è possibile copiare file di grandi dimensioni come ad esempio un video in Full HD in pochi secondi sull'unità USB. Relativamente nuovo è USB tipo C: Lo standard è fondamentalmente diverso da USB 2.0 o USB 3.0 e definisce solo la spina a prova di torsione. Infine, dietro una spina USB-C può essere inserita USB 3.0 o anche Thunderbolt. In ogni caso, è pratico che un'unità USB con spina USB-C può essere collegata a uno smartphone compatibile senza adattatore.
Il nostro consiglio pratico: backup di dati sensibili
Se si trasportano dati sensibili sulla chiavetta USB, è meglio accedere a un modello con crittografia basata su hardware. Kingston DataTraveler 2000 offre ad esempio una crittografia AES a 256 bit ed è disponibile in Conrad in capacità da 4 GB a 64 GB.
FAQ - domande frequenti sulle chiavette USB
Quanto dura una chiavetta USB?
Ciò dipende da diversi fattori, ad esempio dalla memoria flash utilizzata. Il produttore intenso indica che le sue chiavette di memoria hanno una durata fino a 10 anni in condizioni di memoria normali.