Consulente
Fatti da sapere sui cavi di alimentazione
Che cos'è un cavo di alimentazione?
Quali sono le varianti di cavi di corrente per apparecchi a freddo?
Cosa bisogna prestare attenzione quando si acquistano cavi di alimentazione?
Conclusioni
Che cos'è un cavo di alimentazione?
Con un cavo per apparecchi a freddo, un'utenza elettrica che durante il funzionamento sviluppa solo piccole quantità di calore viene collegata alla rete elettrica, da qui deriva il nome. Questo tipo di cavo di alimentazione non è adatto per dispositivi che producono grandi quantità di calore, come un ferri da stiro o una stufa. A tale scopo è necessario un cavo per apparecchi caldi con sezioni diverse, ciascuno progettato per temperature più elevate e resistente al calore. In questi dispositivi i cavi sono generalmente dimensionati a dovere e fissi.
Per i cavi per apparecchi a freddo, invece, la temperatura non deve superare i 70 gradi Celsius sui contatti. Il flusso di corrente massimo è impostato su 10 ampere.
Il cavo si collega con una spina su un lato con la quale può essere inserito in tutte le prese della rete elettrica. Sull'altro lato è presente una spina specifica con la quale può essere collegata all'utenza. Questo è il connettore per apparecchi a freddo. Sono normalizzati, in modo da poter inserire un cavo di alimentazione per diversi dispositivi.
Tipo di spina C13
Tuttavia, a causa di diversi tipi di dispositivi, vi sono alcune differenze tra i connettori. Il tipo di spina più comune è il connettore C13 e viene utilizzato in molti diversi tipi di dispositivi, in particolare nel settore IT come cavo elettrico per computer, stampanti.
È costituito da un connettore esagonale, in cui sono racchiusi tre contatti. Questi sono conduttori esterni, conduttori neutri e conduttori di protezione. Attraverso il conduttore esterno viene fornita la tensione, mentre attraverso il conduttore neutro la corrente viene scaricata. Il conduttore di protezione è collegato ai contatti di protezione nella presa e protegge da scosse elettriche, collegando a terra il conduttore.
Tipo di spina C-19
Oltre alla spina C13 sono disponibili anche altri connettori che vengono utilizzati in determinati campi di applicazione. Ad esempio, è presente la spina C19, progettata per carichi di corrente più elevati e utilizzata principalmente per l'alimentazione di server. In questo caso, tuttavia, i contatti sono ruotati di 90 gradi, in modo da essere inseriti solo in prese specifiche.
Tipo di spina C5
Anche il connettore C5, è spesso presente. In precedenza è stato utilizzato soprattutto in monitor e notebook. Oggi si fa più ricorso al connettore per apparecchi a freddo C13 o a soluzioni specifiche per il produttore.
Quali sono le varianti di cavi di corrente per apparecchi a freddo?
In Conrad troverete una vasta gamma di cavi di collegamento per apparecchi a freddo con diversi connettori e lunghezze, in modo da trovare il cavo di alimentazione adatto per il vostro scopo di utilizzo.
Il tipico cavo per apparecchi a freddo è dotato di una spina Schuko su un lato e di un connettore per apparecchi a freddo di tipo C13 sull'altro lato. In questo modo un consumatore può essere facilmente accoppiato alla rete elettrica. La standardizzazione consente di utilizzare lo stesso cavo anche per altri dispositivi.
Con i cavi di prolunga è possibile allungare un cavo per apparecchi a freddo se la lunghezza del cavo fornito dal produttore non è sufficiente. Per collegamenti difficili da raggiungere, sono disponibili spine angolate che consentono di risolvere i problemi di spazio.
Se si desidera collegare più dispositivi a una presa elettrica, si consiglia il cosiddetto cavo a Y. Come suggerisce il nome, questo divide un cavo su due spine. In questo modo non è necessaria una presa multipla per collegare due dispositivi a una presa di corrente. Ciò riduce il groviglio di cavi.
Cosa bisogna prestare attenzione quando si acquistano cavi di alimentazione?
Se si acquista un cavo per apparecchi a freddo, è necessario osservare alcuni parametri per individuare il cavo corretto. Per prima cosa, è meglio misurare la lunghezza del cavo necessaria per evitare problemi di collegamento successivi.
La maggior parte dei cavi di alimentazione sono progettati per correnti massime fino a 10 Ampere. La potenza massima è quindi di 10 ampere * 230 volt = 2300 watt. Nessun dispositivo con presa corrispondente può essere utilizzato oltre questo limite. Tuttavia, se si collegano insieme due dispositivi ad alta tensione tramite cavo a Y, è necessario tenerne conto.
La maggior parte dei cavi termina in una spina di contatto di protezione che si adatta alle prese schuko. In altri paesi potrebbero essere necessari altri connettori. Le spine da viaggio risolvono il problema. Lo stesso vale per il connettore per apparecchi a freddo La forma più comune è la spina C13, ma è possibile che siano necessarie altre spine, ad esempio per i dispositivi più vecchi. Un breve sguardo sul dispositivo crea chiarezza.
Se non siete sicuri durante l'acquisto o avete ulteriori domande, il nostro servizio clienti sarà a vostra disposizione anche con consigli personali.
Conclusioni
Con un cavo per apparecchi a freddo è possibile collegare i vostri dispositivi elettrici alla rete elettrica. Prestare attenzione al collegamento adatto e alla lunghezza corretta del cavo. Grazie all'ampia scelta di diverse lunghezze e configurazioni dei connettori, Conrad è in grado di trovare esattamente il cavo di alimentazione giusto per il proprio scopo di utilizzo