Consulente
Fatti interessanti sui cavi spiralati
I cavi a spirale sono cavi allungati che sono più estensibili grazie al loro speciale avvolgimento. Ciò aumenta la loro flessibilità e consente una maggiore libertà di movimento con il dispositivo collegato, senza che il cavo stesso si allungi troppo. In questo modo si evita il groviglio di cavi.
Struttura di cavi a spirale
Dove vengono utilizzati i cavi a spirale? / Quando posso utilizzare i cavi a spirale?
Cosa devo considerare quando acquisto un cavo a spirale?
Conclusioni
Struttura di cavi a spirale
I cavi a spirale sono realizzati come altri cavi e hanno la stessa struttura. Tuttavia, in una fase di lavoro aggiuntiva, i cavi vengono ondulati e avvolti, mantenendo il loro aspetto caratteristico e le loro caratteristiche particolari.
Sono composti da conduttori in rame con un isolamento che li circonda e li protegge. I conduttori e l'isolamento sono diversi a seconda del produttore e della variante del cavo.
Un criterio di distinzione è il numero di conduttori . In Conrad troverete cavi a spirale composti da un solo conduttore e varianti che portano fino a 10 conduttori singoli.
Ogni filo è sempre isolato singolarmente, in modo che tutti i fili siano completamente separati l'uno dall'altro.
Allo stesso modo, i cavi si differenziano per la schermatura. Cavi a spirale non schermati sono più flessibili, in quanto mancano di uno strato di isolamento, ma non proteggono da interferenze che sono particolarmente sensibili alla trasmissione di dati o segnali. Una schermatura, di solito una pellicola sottile nell'isolamento, la elimina per la maggior parte. I cavi schermati garantiscono un trasferimento dei dati senza errori anche in ambienti difficili.
L'isolamento esterno è costituito da cloruro di polivinile, noto come PVC, o da poliuretano, in breve chiamato PUR. Il PVC è più economico nella produzione, ma perde flessibilità e forza di ripristino in caso di carico duraturo. Il cavo PUR costa di più, è molto più robusto e durevole.
Dove vengono utilizzati i cavi a spirale?
I cavi a spirale sono caratterizzati da una maggiore flessibilità in tutte le direzioni senza danni rispetto ai cavi senza torsione. Non creano grovigli di cavi e possono essere stesi a una lunghezza da tre a quattro volte. I cavi a spirale di alta qualità riprendono la loro forma originale senza essere scollegati. Un altro vantaggio è che si può sentire l'estremità del cavo che si avvicina, in modo da non sentirsi improvvisamente bloccati.
L'area di lavoro principale è il collegamento di piccoli dispositivi portatili con l'unità principale o l'alimentazione elettrica. Che si tratti di cavo per cuffie, saldatore o cavo di collegamento USB, in linea di principio possono essere utilizzati ovunque sia necessario un cavo. Uno degli svantaggi è che sono leggermente più spessi e occupano più spazio almeno in larghezza. Per questo sono più corti.
Anche nella tecnica di misurazione, nell'ingegneria meccanica, nella tecnica di regolazione e in altri settori si possono ottenere diverse possibilità di utilizzo grazie alla loro maggiore flessibilità. In questo modo è possibile collegare alla sonda di misura, ad esempio, con cavi a spirale schermati le sonde di misurazione. I saldatori e altri utensili di precisione traggono vantaggio anche dalla maggiore libertà di movimento e facilitano il lavoro. Lo stesso vale per la costruzione di macchine, dove i bracci robot possono lavorare con il collegamento tramite cavo a spirale senza rimanere sospesi. Il cavo a spirale non subisce danni se viene guidato in angoli e bordi stretti.
Cosa devo considerare quando acquisto un cavo a spirale?
I cavi a spirale sono molto simili ai normali cavi di alimentazione e possono essere utilizzati in molti luoghi diversi. Pertanto, sono disponibili in diverse specifiche, particolarmente adatte per il rispettivo campo di applicazione.
Il numero di fili necessari dipende dal vostro campo di applicazione. Lo stesso cavo è solitamente disponibile in diverse configurazioni con un diverso numero di conduttori.
La sezione dei fili è molto importante. Più è grande, maggiore è l'intensità di corrente massima che può scorrere attraverso il filo. Se l'intensità di corrente è troppo alta, sussiste il rischio di incendio. Allo stesso modo, la tensione del picco di esercizio non deve essere superata.
Se i dati devono essere trasmessi, come per le applicazioni particolarmente sensibili come la tecnologia di controllo e misurazione, è particolarmente utile prestare attenzione alla schermatura del cavo a spirale. Se il cavo deve solo alimentare, è poco importante che il cavo a spirale non sia schermato.
Quando si seleziona la lunghezza, considerare la forza di ripristino del cavo a spirale. Se il cavo si espande, è necessario esercitare forza. Il rapporto di dilatazione massimo fornisce ulteriori informazioni su quanto il cavo può essere allungato per la sua lunghezza originale senza subire danni.
Infine, è necessario scegliere il materiale di isolamento corretto. I cavi a spirale in PVC sono più economici, ma perdono rapidamente la flessibilità in caso di carico duraturo. Sono quindi più adatti per un utilizzo in cui sono poco carichi, mentre i cavi PUR più robusti possono essere utilizzati ovunque e difficilmente possono essere smontati nel tempo.
Conclusioni
I cavi a spirale possono essere d'aiuto nei casi in cui i cavi normali incontrano i loro limiti. Vale la pena di collegare uno strumento che è in continuo movimento e che richiede la massima flessibilità e libertà di movimento. Perché il rischio di rovinare i cavi a spirale è più basso.