Consulente
Cosa sono i binocoli?
I binocoli sono lenti di ingrandimento binoculari che consentono una visualizzazione dettagliata di oggetti o operazioni distanti. A tale scopo, la luce riflessa viene inizialmente diretta attraverso un sistema di lenti combinate (obiettivi e oculari) e prismi interposti. La struttura come binoculare con due passaggi di radiazione paralleli consente una visione stereoscopica e quindi spaziale dell'ambiente.
Quali binocoli sono disponibili?
Binocoli senza prismi
I binocoli senza prismi si basano sulla combinazione di una lente convessa e una lente oculare concava secondo il principio del tubo di Galilei. La struttura relativamente semplice consente solo un piccolo ingrandimento. Pertanto, i binocoli senza prismi vengono offerti quasi esclusivamente come binocoli per l'opera o il teatro.
Binocolo con prisma Porro
I binocoli prismatici si basano sul principio del tubo Kepler, che prevede l'impiego di prismi reversibili. Per lungo tempo l'applicazione di prismi, che presenta diversi vantaggi: L'installazione aumenta la distanza tra gli obiettivi, migliorando così la vista spaziale. Inoltre, la piegatura del percorso di radiazione consente di ridurre la lunghezza di costruzione del binocolo fino al 60%.
Binocoli con prismi a bordo dritto
La visibilità in linea retta dei prismi a tetto (ad esempio prismi di Schmitt-Pechan) consente la costruzione di binocoli particolarmente compatti. Tuttavia, la produzione di prismi di alta qualità è molto più costosa e quindi anche più costosa della produzione di prismi Porro. Ciò consente di ottenere notevoli differenze di prezzo tra binocoli di alta qualità con prismi Porro e binocoli con prismi a tetto dritti.
Cosa bisogna considerare per l'acquisto di binocoli?
Specifiche tecniche
- Ingrandimento massimo
- Diametro obiettivo
- Distanza focale
Design facile da usare
- Bilanciamento diottrico
- Conchiglie oculari
- Peso
Accessori in dotazione
- Borsa
- Cinghia per il trasporto
- Filettatura treppiede
- Coperture di protezione
La nostra buona pratica
I binocoli con ingrandimento variabile dispongono di due impostazioni fisse tra le quali è possibile commutare o consentono un'impostazione continua dell'ingrandimento (binocolo zoom). Questi ultimi hanno un numero maggiore di lenti, particolarmente evidente nei modelli a basso costo a causa delle maggiori perdite di luce e delle frange di colore. Gli utenti professionali con esigenze elevate tendono quindi ad utilizzare binocoli a prisma a tetto di alta qualità con due impostazioni fisse.
Binocoli con funzioni aggiuntive
I binocoli, progettati per settori di utilizzo molto specifici, hanno spesso funzioni aggiuntive: I binocoli marini dispongono di una bussola integrata per determinare la direzione di visualizzazione. In alcuni modelli vengono installati anche i moduli GPS per una precisa rilevazione della posizione. Inoltre, ci sono alcuni binocoli che dispongono di un telemetro integrato.
FAQ: Le domande più comuni sui binocoli
Qual è la differenza tra un binocolo e un telescopio?
I telescopi sono progettati per osservare il cielo stellato. Consentono quindi un ingrandimento notevolmente maggiore e hanno un diametro dell'obiettivo molto più grande rispetto ai binocoli disponibili in commercio, ma sono anche meno maneggevoli e compatti. Anche dal punto di vista ottico, i binocoli hanno un vantaggio rispetto ai telescopi: Grazie alla combinazione di due passaggi di radiazione paralleli è possibile vedere in modo stereoscopico.
Che cosa significa la combinazione numerica su molti binocoli?
Il numero di ingrandimenti e il diametro dell'obiettivo sono stampati o incisi sulla maggior parte dei binocoli. Ad esempio, l'indicazione combinata 8x32 rappresenta un ingrandimento di 8 volte e un diametro dell'obiettivo di 32 millimetri.
Il numero di ingrandimenti può essere calcolato dividendo la lunghezza focale dell'obiettivo per la lunghezza focale dell'oculare. Ad esempio, un ingrandimento 10x significa che gli oggetti visti appaiono 10 volte più grandi che ad occhio nudo.
I due parametri di ingrandimento e diametro dell'obiettivo influenzano anche la luminosità dell'immagine.
Quanto costa un binocolo?
I modelli entry-level a basso costo sono spesso disponibili per meno di 50 euro. Per l'utilizzo occasionale durante le passeggiate e le vacanze, la qualità e l'equipaggiamento di questi dispositivi sono generalmente sufficienti. I dispositivi di alta qualità dei più noti produttori sono spesso molto più costosi. In particolare, i binocoli in cui vengono utilizzati prismi a bordo del tetto in linea retta possono comportare diversi centinaia di euro a causa della produzione più costosa. I binocoli con prismi Porro rappresentano un'alternativa più economica senza compromettere la qualità.
Conclusione: Come trovare il binocolo adatto
Idealmente, il binocolo viene selezionato in base ai parametri rilevanti, in vista dell'uso futuro: Per osservare il cielo notturno è adatto, ad esempio, un binocolo ad alta luminosità con un grande diametro di focale. Durante la caccia e l'osservazione di animali selvatici in natura, il binocolo dovrebbe essere robusto e fornire un ingrandimento sufficiente. I binocoli marini sono impermeabili e soddisfano i requisiti specifici della navigazione nautica.
La scelta tra binocoli con poroprismi o prismi a tetto può essere effettuata in modo molto semplice, in particolare per gli utenti attenti al prezzo, in base al rapporto qualità-prezzo: Nella gamma bassa e media la luminosità e la qualità ottica sono quasi sempre migliori per i binocoli a prismi di Porro. I vantaggi dei binocoli a prisma da tetto di alta qualità sono riservati agli utenti professionisti che, come si prevede, sono pronti a pagare prezzi notevolmente più elevati.