Consulente
Cose da sapere sulle batterie dei telefoni cellulari
In tempi in cui pochi possono o possono rinunciare al proprio smartphone, sono necessarie potenti batterie per cellulari. Dopo tutto, non c'è niente di più fastidioso del cellulare che si esaurisce in viaggio quando non c'è una fonte di energia elettrica disponibile per ricaricarlo. Se la batteria non funziona più correttamente, le batterie di ricambio si rivelano pratiche. Per sapere cosa si deve prestare attenzione durante l'acquisto, consultare la nostra guida.
Cos'è la batteria di un cellulare?
Quali sono i tipi di batterie ricaricabili per cellulari?
Criteri di acquisto per batterie ricaricabili per cellulari - cosa è importante
Prolungare la durata della batteria e la vita
Il nostro consiglio pratico: Identificare i consumatori di energia
FAQ - domande frequenti sulle batterie per cellulari
Cos'è la batteria di un cellulare?
Una batteria per cellulare è un accumulatore, cioè un accumulatore di energia ricaricabile , progettato appositamente per l'alimentazione di cellulari e smartphone. La batteria ricaricabile si trova generalmente dietro il coperchio rimovibile del retro del cellulare, che contiene anche la scheda SIM. Per la maggior parte dei modelli, la batteria ricaricabile può essere rimossa e utilizzata con poche impugnature , praticamente quando è necessario sostituire la batteria. Questo è il caso quando non funziona più correttamente, ad esempio si scarica molto rapidamente, in modo che non sia più possibile un normale utilizzo del telefono cellulare o quando non è più possibile ricaricarlo.
Come tutti gli accumulatori, le batterie ricaricabili per i dispositivi mobili hanno una durata limitata. Il numero di cicli di carica/scarica, che a volte viene indicato dal produttore, indica la frequenza con cui la batteria può essere ricaricata, ma ci sono fattori che influenzano la durata. Per risparmiare la batteria, ottimizzare la durata e supportare una lunga durata, è importante un corretto utilizzo. Ciò si riferisce , tra l'altro, a come caricare la batteria e a quanto lo si richiede con il modo in cui si utilizza il telefono cellulare. Di seguito è riportata una panoramica dei tipi di batterie per cellulari, i criteri di selezione per le nuove batterie ricaricabili, quando il vostro vecchio ha lasciato la mente, e suggerimenti su come ottenere il massimo dalla vostra batteria per smartphone.

Quali sono i tipi di batterie ricaricabili per cellulari?

Il tipo di batteria è solitamente definito dai materiali utilizzati. Oggi sono soprattutto le batterie agli ioni di litio (in breve: Agli ioni di litio), come le batterie ai polimeri di litio, a volte anche le batterie ibride al nichel-metallo (Ni-MH) e le batterie al nichel-cadmio (NiCd), che sono state sostituite in gran parte da batterie agli ioni di litio a causa della loro sensibilità al cosiddetto effetto memoria. L' effetto memoria si verifica con alcuni tipi di batterie ricaricabili (ad es. Batterie ricaricabili NiCd Eben), se la batteria non viene completamente scaricata prima di ricaricarla. "Rileva" il fabbisogno di energia e non carica più correttamente in seguito. In particolare, ciò si traduce in una caduta di tensione prematura. Se la tensione scende troppo lontano, la batteria non emette più energia, anche se la capacità (in mAh) non è ancora esaurita. Per le batterie ricaricabili di questo tipo vale sempre: Scaricare completamente prima di ricaricare il telefono cellulare.
Le batterie agli ioni di litio non hanno questo problema. In questi casi lo scarico completo è addirittura dannoso, in quanto non sopportano bene le scariche di profondità. È meglio ricaricare la batteria agli ioni di litio quando la carica della batteria è ancora compresa tra il 20 e il 30%. Le batterie agli ioni di litio hanno inoltre il vantaggio di essere molto leggere e di avere un'elevata densità di energia. Ciò consente di realizzare modelli compatti con un peso ridotto , in modo pratico, in particolare per dispositivi mobili come cellulari, in cui ogni grammo conta.
Criteri di acquisto per batterie ricaricabili per cellulari - cosa è importante
In primo luogo, assicurarsi che la batteria sia compatibile con il dispositivo, in modo semplice: Deve essere inserita nell'alloggiamento. Scoprite se la batteria si adatta al vostro cellulare in modo semplice, guardando la descrizione del prodotto. In genere sono elencati tutti i dispositivi compatibili. A volte è già possibile riconoscere sul nome del prodotto per quale smartphone o telefono cellulare è adatta la batteria.
Un importante criterio per le batterie di ogni tipo è la capacità (in mAh, milliampere ore), cioè la quantità di energia che la cella può immagazzinare e fornire. Se si desidera confrontare i prodotti, si dovrebbe anche dare un'occhiata alla tensione , in quanto la potenza della batteria può essere regolata meglio in base alle ore di wattaggio. Questo valore si ottiene dalla capacità in mAh per la tensione in V divisa per 1000. Vale a dire: Le batterie ricaricabili con la stessa capacità della batteria in mAh, ma con diversi valori di tensione, emettono una quantità di energia diversa all'ora. Ciò è dovuto al fatto che l'indicazione della capacità per volt deve essere comprensibile. Sono disponibili nel nostro negozio batterie per cellulari con una media di tre cifre fino ad un'elevata gamma di 4 cifre mAh. Nota: Non è necessaria una capacità particolarmente elevata. È importante che la batteria del telefono cellulare sia selezionata in base al dispositivo. Scegliere un prodotto adatto per il vostro cellulare o smartphone secondo il produttore, si può pensare che la batteria abbia valori di capacità e tensione adeguati.

Nel nostro negozio è possibile filtrare le batterie per smartphone offerte in base a quali marche e modelli di cellulari possono essere utilizzati. Ciò facilita la scelta di una batteria adatta. Tra l'altro:I caricabatterie, i cavi USB per la ricarica, i Powerbanks e altre tecnologie di ricaricaintorno allo smartphone sono disponibili anche nel nostro negozio online oltre alle batterie di ricambio e originali.
Un altro aspetto della scelta della batteria è la densità di energia. Indica la quantità di energia che può essere immagazzinata per unità di volume o massa. Ciò è importante in quanto un'elevata densità di energia permette di realizzare modelli più piccoli e quindi più salvaspazio, senza che la potenza ne soffra. La densità di energia è determinata dal tipo di batteria ricaricabile. Le batterie ricaricabili agli ioni di litio hanno una densità di energia relativamente elevata e pertanto si apprezzano molto in particolare per la dotazione di batterie di dispositivi mobili, che devono essere piccoli, leggeri e maneggevoli.
Prolungare la durata della batteria e la vita
Oltre alle specifiche tecniche, la maggior parte degli utenti di telefoni cellulari è particolarmente interessata: Quanto dura la batteria e quando deve essere sostituita? In linea di principio, il numero di possibili cicli di ricarica specificato (a volte) può dare un'idea di quanto si prevede che la durata della batteria si guasti, ma sia la durata che la durata della batteria fino alla ricarica successiva dipendono dal modo in cui si utilizza il telefono cellulare e dal modo in cui si utilizza la batteria.
Alla domanda su come caricare correttamente la batteria del telefono cellulare, la risposta è stata in precedenza principalmente: È meglio scaricare sempre completamente prima di ricaricare il dispositivo. Ciò è dovuto all'effetto memoria già menzionato, che si verifica tra l'altro con le batterie NiCd. Poiché questo problema non è più un problema con le batterie agli ioni di litio attualmente in uso, la raccomandazione cambia. Se nello smartphone si ha una batteria ricaricabile di questo tipo, è necessario avviare la ricarica quando lo stato di carica è compreso tra il 20 e il 30% circa. Le batterie agli ioni di litio non trasportano scariche complete;se si lascia spesso "a vuoto", ciò può avere un impatto negativo sulla vita. Ideal per la "salute della batteria", il livello di carica è compreso tra il 30 e il 70%. La manutenzione della batteria ricaricabile comprende anche la necessità di non caricare carichi inutili (secondo il motto "prima di lavorare, ricaricare rapidamente 10 minuti"), poiché i processi di carica rappresentano sempre un carico sulla batteria.
I dispositivi moderni offrono spesso la possibilitàdi "ricarica rapida", una funzione che consente una ricarica della batteria molto più veloce. Ciò può essere pratico quando il tempo è davvero breve, in generale l'alimentazione di energia più elevata viene caricata dalla cella della batteria, was può danneggiare la durata.
Un altro aspetto è l'accessorio. Si consiglia di utilizzare cavi e caricabatterie di alta qualità, idealmente parti originali del produttore, per garantire che la carica sia il più possibile delicata ed efficiente.
Non da ultimo, sia per la batteria che per lo smartphone, le temperature ambientali estreme sono dannose. Le temperature molto alte e basse non devono essere esposte al dispositivo e alla batteria. In estate, ad esempio, è necessario evitare la luce solare diretta; in inverno, lo smartphone rimane in tasca a temperature molto fredde.
Il nostro consiglio pratico: Individuare i mangiatori di corrente
Evitare una ricarica frequente è possibile solo se si riduce al minimo il consumo energetico dello smartphone. Vale la pena utilizzare la modalità di risparmio energetico e , ad esempio, regolare la luminosità del display. Le funzioni come "Ruoting Screen", Bluetooth o localizzazione GPS devono essere disattivate anche quando non sono necessarie. È inoltre molto importante identificare le app che consumano molta energia. In genere, ciò avviene semplicemente tramite il manager delle applicazioni o i menu corrispondenti con panoramica delle app nelle impostazioni dello smartphone. Le app non necessarie, che possono funzionare in background, possono consumare molta energia e devono essere disattivate o disinstallate .
FAQ - domande frequenti sulle batterie per cellulari
cosa significa "carica di mantenimento"?
Con carica di mantenimento si intende un processo di carica che compensa l'autoscarica della batteria e garantisce in questo modo che il livello di carica rimanga al 100%. La carica di mantenimento si attiva quando la batteria è carica e rimane sulla rete elettrica. Ciò non favorisce la durata della batteria ricaricabile; in generale, la ricarica completa delle batterie agli ioni di litio non è consigliata, ma è necessario rinunciare a lasciare il telefono cellulare per ore al caricabatterie o alla presa di corrente quando la batteria è già piena. Ciò può compromettere la capacità, quindi ridurre la potenza e la durata a lungo termine.
Perché le batterie del cellulare esplodono?
Per fortuna, di solito non lo fanno, ma ci sono sempre rapporti sulle batterie dei cellulari brucianti e che esplodano, quindi in casi singoli può succedere. In genere, le batterie agli ioni di litio sono interessate. Il motivo è la sua elevata densità di energia. Gli ioni di litio si muovono lentamente e "bene" tra le camere degli elettrodi in caso di batteria integra, in quanto tra di loro si trova una parete divisoria semipermeabile. Se questo cosiddetto separatore viene danneggiato, si può verificare un corto circuito che, nel peggiore dei casi, potrebbe causare il fuoco all'apparecchio. La causa di un danno può essere cadute, schiacciamento, calore eccessivo o anche difetti di costruzione. Se si verifica un incendio, non eliminare l'acqua, altrimenti può effettivamente verificarsi un'esplosione. La polvere estinguente è la scelta migliore. Per tranquillizzarli: La probabilità che una batteria dello smartphone inizi a bruciare è estremamente bassa.