Consulente
Adattatore da viaggio: collegare diversi sistemi di connettori
Che si tratti di Stati Uniti, Australia, Inghilterra, Cina o Nuova Zelanda: Spine da viaggio, adattatori da viaggio o adattatori per spine collegano diversi sistemi di connettori. Consentono di utilizzare i propri dispositivi elettrici come smartphone, asciugacapelli o rasoio, ad esempio quando si viaggia in altri paesi.
Con gli adattatori da viaggio, creare collegamenti elettrici in tutto il mondo
Quali sono le diverse spine da viaggio?
Come funziona un adattatore da viaggio?
In questo modo potrete trovare il tipo di spina adatto alla vostra destinazione
Importanti criteri di selezione per adattatori da viaggio e spine da viaggio
Avete bisogno di una spina da viaggio con trasformatore di tensione?
Con gli adattatori da viaggio, creare collegamenti elettrici in tutto il mondo
Altri paesi, altri tipi di spine: questa circostanza rende a volte complicato il collegamento di dispositivi elettrici all'estero. In molti paesi le prese sono costruite in modo diverso rispetto a casa, in modo da non poter utilizzare i dispositivi elettrici in dotazione. La spina europea dell'alimentatore per smartphone non si adatta alla presa di corrente in loco e non è possibile trovare una presa adatta anche per il cavo di collegamento del notebook. È quindi necessario un adattatore per i dispositivi in dotazione.
Spina da viaggio - chiamata anche adattatore da viaggio, spina adattatore, spina da viaggio, adattatore presa o adattatore da viaggio, collega una spina elettrica a una presa di corrente non compatibile. Gli adattatori forniscono il collegamento elettrico di dispositivi con un sistema di collegamento a spine di tipo diiverso. In questo modo è possibile utilizzare i dispositivi elettrici anche a livello internazionale.
Una spina da viaggio è un compagno di viaggio importante durante i vostri viaggi all'estero, senza il quale non dovete andare in viaggio d'affari o andare in vacanza. Con un pratico adattatore da viaggio è possibile utilizzare le diverse prese di corrente nelle regioni di viaggio internazionali. In questo modo si collegano dispositivi elettrici dipendenti dalla rete come asciugacapelli, computer, lampade e ventilatori, così come dispositivi mobili, ai più svariati tipi di prese.
I connettori da viaggio non sono indispensabili solo per i viaggi a distanza. Anche all'interno dell'Europa, durante i viaggi di lavoro in Inghilterra, Malta, a Cipro, in Germania e in Svizzera, si incontrano collegamenti di alimentazione che non si adattano alle spine europee più comuni.
I dispositivi acquistati all'estero come lampade, componenti IT o elettronica di consumo possono essere utilizzati senza problemi con un adattatore o connettore da viaggio. In questo modo si risparmiano i costi a volte notevoli per la conversione dei dispositivi alla spina europea o Schuko o per il successivo acquisto di cavi di collegamento originali corrispondenti.
In occasione di fiere, conferenze ed eventi, è un servizio eccellente per tenere a disposizione gli adattatori da viaggio per gli ospiti internazionali che possono utilizzare i loro dispositivi in dotazione sulla rete elettrica. Anche gli operatori di hotel, gli operatori turistici e i centri di seminari aiutano i visitatori fornendo adattatori da viaggio.
Tra i produttori più noti di spine da viaggio si ricordano Ansmann, Bachmann, Brennenstuhl, Goobay, Hama, Kaiser, Q2 Power e Skross.
Quali sono le diverse spine da viaggio?
Le spine da viaggio sono fondamentalmente disponibili in due versioni: Gli adattatori da viaggio in un design semplice rendono utilizzabile un tipo di spina specifico con un altro tipo di presa, pertanto sono limitati a determinati paesi. Queste spine da viaggio semplici e molto convenienti sono una buona scelta se preferite viaggiare in un determinato paese e sapete esattamente quale collegamento vi serve.
Più flessibile con un adattatore da viaggio multiplo. Questi connettori da viaggio meglio attrezzati collegano uno o più connettori a più tipi di prese e sono quindi utilizzabili in molti paesi.
Un alimentatore universale per i viaggi internazionali promette adattatori da viaggio o adattatori World con spine che si adattano a più di 150 paesi. In questo modo potrete stare tranquilli, perché questi modelli di comfort possono essere utilizzati tra l'altro in Stati Uniti, Inghilterra, Svizzera, Cina e Australia. Per i viaggi d'affari in diversi paesi e per i viaggi di piacere, gli adattatori del mondo sono la scelta migliore.
Gli adattatori mondiali offrono spesso un pratico vantaggio aggiuntivo: Porte USB. I modelli con porte USB fisse collegate alla spina da viaggio o con prese di ricarica USB utilizzabili in modo flessibile come modulo aggiuntivo consentono di ricaricare comodamente i dispositivi USB come smartphone e telecamere direttamente sull'adattatore da viaggio. Non è necessario alcun caricabatterie USB aggiuntivo. È necessario solo il cavo di collegamento USB appartenente al dispositivo in questione.
Come funziona un adattatore da viaggio?
La gestione di un adattatore per presa portatile è estremamente semplice e intuitiva.
- Se necessario, preparare l'adattatore da viaggio piegando o assemblando le parti in dotazione in modo che si adatti alla rispettiva presa di corrente.
- Collegare l'adattatore alla presa corrispondente. A tale scopo, è sufficiente inserire l'adattatore nella presa di corrente con la mano senza toccare i contatti.
- Infine, inserire la spina di collegamento del dispositivo elettrico desiderato nell'adattatore.
Rimuovere l'adattatore di alimentazione dalla presa dopo l'uso. Dopo l'uso, riportare la spina da viaggio nella posizione iniziale.
In questo modo potrete trovare il tipo di spina adatto alla vostra destinazione
Impostare la scelta della spina da viaggio in base ai dispositivi che si desidera portare con sé e alla regione che si sta per viaggiare. Prestare attenzione sia alla presa di ingresso che alla spina di uscita.
In tutto il mondo ci sono 15 diverse forme di spina, che sono classificate da A a N. La spina Schuko rotonda di tipo F è comune in Germania per dispositivi a tre poli e la spina europea piatta di tipo C per apparecchi elettrici a due poli, che funziona in quasi tutti i paesi europei e anche in Medio Oriente. Selezionare dalla tabella seguente il tipo di spina richiesto e le diverse tensioni di rete per scoprire quale spina da viaggio è adatta ai vostri scopi.
Destinazione | Tipo di spina | Tensione di rete |
---|---|---|
Germania | C e F | 230 V |
Australia | I |
230 V |
Brasile | J | Da 110 V a 240 V |
Cina | A, C, I e G | 220 V |
Inghilterra, Galles, Scozia, Irlanda del Nord |
G |
230 V |
Francia | E e C | 230 V |
Italia | L, C, F e E | 230 V |
Messico | A e B |
Da 110 V a 135 V |
Russia | C e F |
230 V |
Spagna | C, F e L | 230 V |
Sudafrica | DM, C e J | Da 220 V a 250 V. |
Turchia | F e C |
230 V |
Stati Uniti | A e B | 120 V per piccoli apparecchi |
La vostra destinazione non è tra queste? Questa scheda mostra tutti i paesi con i rispettivi tipi di spina:
Importanti criteri di selezione per adattatori da viaggio e spine da viaggio
Quando si acquista un adattatore di corrente, prestare attenzione alle seguenti caratteristiche:
Struttura
Grazie alle numerose spine di collegamento, alcuni modelli sono spessi e non facili da riporre nel bagaglio. Durante la confezione è consigliabile prestare un po' di attenzione, in quanto le parti sporgenti potrebbero danneggiare altri bagagli sensibili, indumenti o dispositivi come un tablet in valigetta o in borsa.
I modelli pieghevoli sono più salvaspazio, in cui i collegamenti possono essere invertiti, abbassati o ruotati durante il trasporto. La chiusura e la chiusura possono essere un po' fottimi, ma con un po' di pratica riesce senza fatica.
I modelli in più parti da far scorrere insieme sono particolarmente robusti. Sono composti da una parte principale in cui è necessario inserire la spina di collegamento per il paese desiderato.
I kit di spine adattatore sono composti da più spine da viaggio indipendenti. È possibile scegliere l'adattatore per la destinazione del prossimo viaggio di lavoro dal kit. Se non siete sicuri di quale adattatore avete bisogno in loco, tutti i connettori da viaggio vengono in valigia.
Carico massimo
Gli adattatori da viaggio e gli adattatori per prese sono adatti per la maggior parte dei dispositivi elettronici fino a 1.840 W a 230 V e 880 W a 110 V. La descrizione del prodotto indica la capacità di carico massima del modello. Non utilizzare dispositivi con l'adattatore che richiedono più corrente.
Protezione per bambini
Per le spine da viaggio con protezione per bambini integrata, le piastrine in plastica chiudono i contatti della presa.
Accessori / Extra
Una borsa per il trasporto o un sacchetto in tessuto protegge l'adattatore dalla polvere e dallo sporco. Una borsa in dotazione è utile soprattutto per i modelli a più parti, che vengono sempre tenuti insieme in modo ordinato.
Marchio di verifica
I connettori da viaggio affidabili portano un marchio CE, sono testati TUV e dotati di una funzione di conduttore di protezione. Queste caratteristiche garantiscono che non ci siano problemi con la spina stessa o con i dispositivi.
Fusibile integrato
I modelli con fusibile di precisione integrato per la protezione da sovraccarico garantiscono una sicurezza completa dei dispositivi collegati all'adattatore di corrente.
Avete bisogno di una spina da viaggio con trasformatore di tensione?
La tensione di rete è molto diversa a livello internazionale, a 110 V come negli Stati Uniti, ad altri 230 V come in Italia e in Germania. Una spina da viaggio solitamente non converte la tensione. Prima di iniziare il viaggio, verificare che il dispositivo supporti la tensione di rete nel paese di viaggio e sia adatto alla rispettiva rete elettrica. In questo modo, è possibile orientare il dispositivo che si desidera collegare. Questa deve corrispondere alla rete elettrica locale. La tensione necessaria per un dispositivo è stampata sull'alloggiamento o è riportata nel manuale d'uso.
Smartphone, tablet, notebook, fotocamere, dispositivi di navigazione, spazzolini elettrici e molti altri dispositivi moderni dispongono di alimentatori elettronici universali che compensano automaticamente le differenze di tensione.
Per i dispositivi senza commutazione automatica delle gamme di tensione di rete è necessario un connettore da viaggio con trasformatore integrato, a condizione che la tensione di rete nella destinazione sia diversa dallo standard del dispositivo.