Consulente
Fatti interessanti sui trasformatori di rete
Cosa sono i trasformatori di rete?
Quali sono i tipi e i modelli di trasformatori di rete?
Criteri di acquisto per trasformatori di rete - cosa è importante?
Conclusione: Come acquistare il trasformatore di rete corretto
FAQ - domande frequenti sui trasformatori di rete
Cosa sono i trasformatori di rete?
I trasformatori, chiamati anche cambia tensione o a volteconverti tensione, consistono di almeno due avvolgimenti di bobina, che si trovano su un nucleo comune di ferro o ferrite. La tensione alternata fornita sull'avvolgimento sul lato di ingresso converte e trasforma la tensione sul lato di uscita in un valore inferiore, superiore o identica. Il numero di giri dell'avvolgimento di ingresso e di uscita (lato primario e secondario) definisce il rapporto della tensione di ingresso e di uscita.. Ad esempio, un trasformatore con un rapporto di avvolgimento di 10:1 converte la tensione di rete corrente da 230 volt a 23 volt sul lato secondario. Naturalmente, questo funziona in modo analogo anche nella direzione opposta. Il termine trasformatori di rete è usato per descrivere i trasformatori destinati all'uso in reti a bassa tensione con le frequenze abituali di 50 o 60 Hertz.
Quali sono i tipi e i modelli di trasformatori di rete?
Probabilmente i più noti sono i tradizionali trasformatori di rete, che nelle più diverse apparecchiature elettriche ed elettroniche trasformano la tensione di rete da 230 volt CA a tensioni notevolmente inferiori e e separano galvanicamente l'ingresso e l'uscita. Solo grazie a queste piccole tensioni, che di solito vengono raddrizzate e stabilizzate, il funzionamento di componenti e circuiti elettronici diventa possibile e sicuro per l'utente.
Trasformatori
Per l'alimentazione di circuiti di controllo. Oltre a un eventuale adattamento di tensione necessario per il circuito di controllo, ad esempio da 230 volt a 23 volt, essi separano elettricamente il lato primario e quello secondario. Spesso i trasformatori di controllo sono dotati di più prese sul lato di ingresso per consentire un migliore adattamento della tensione alla rete elettrica locale.
Trasformatori di isolamento
Sono offerti sia con un rapporto di 1:1 sia con diversi altri rapporti di conversione. Garantiscono un isolamento galvanico al circuito di ingresso per evitare pericolose tensioni di contatto con la terra.
Trasformatori di sicurezza
Eseguono anche una separazione elettrica tra il lato di ingresso e quello di uscita. La tensione di uscita è limitata a un massimo di 50 V CA senza carico a vuoto. Spesso sono dotati di dispositivi di protezione aggiuntivi, ad esempio sotto forma di fusibili. In parte, i trasformatori di sicurezza sono anche a prova di cortocircuito.
Oltre alle varianti monofase, i trasformatori di separazione e di isolamento sono disponibili anche come versioni trifase per il funzionamento in reti a tre fasi.
Criteri di acquisto per trasformatori di rete - cosa è importante?
I buoni trasformatori di rete sono dotati di un'elevata efficienza elettrica e presentano perdite di funzionamento a vuoto ridotte. Più potente è un trasformatore, più importanti sono questi aspetti. Una scarsa efficienza può comportare notevoli costi aggiuntivi nel corso degli anni, in quanto l'energia viene convertita in calore dissipato. Inoltre, possono verificarsi ulteriori costi di acquisto e di esercizio per la necessaria dissipazione del calore.
Per questi motivi è importante che il trasformatore di rete sia progettato correttamente, in modo da dimensionarlo il meglio possibile in base alla potenza elettrica necessaria. Un trasformatore di rete sottodimensionato ne causa il sovraccarico e il guasto precoce, mentre un trasformatore troppo grande selezionato genera costi inutili per l'approvvigionamento e il funzionamento.
Si noti che i valori della tensione(i) di uscita dei trasformatori si riferiscono al carico nominale specificato. Di conseguenza, un trasformatore a basso carico fornisce una tensione di uscita più elevata, mentre un trasformatore sovraccarico invece si trova in una caduta di tensione.
Per la maggior parte dei trasformatori, la potenza specificata nella scheda tecnica si riferisce al funzionamento a una temperatura ambiente di 40 °C. Se un trasformatore è installato in un alloggiamento, la potenza utilizzabile si riduce di conseguenza in base alla minore dissipazione del calore.
A seconda dell'uso previsto, il tipo di protezione del trasformatore di rete deve essere selezionato di conseguenza. Se si possono prevedere condizioni ambientali più difficili, ad esempio sotto forma di polvere o umidità, si possono scegliere trasformatori di rete completamente sigillati. La sua incapsulazione ermetica protegge l'avvolgimento e il nucleo da umidità nociva e danni meccanici.
Conclusione: Come acquistare il trasformatore di rete corretto
Oltre ai dati puramente elettrici, ovvero tensione di ingresso e di uscita, corrente di uscita e potenza, prestare attenzione al tipo di trasformatore di rete richiesto. Il trasformatore deve soddisfare tutti i requisiti di sicurezza grazie al suo design. Ad esempio, in caso di sostituzione non è consentito sostituire un trasformatore di sicurezza con un normale trasformatore.
In genere, i trasformatori di rete da piccoli a medi sono installati in alloggiamenti per apparecchi o altri alloggiamenti. In caso di sostituzione, assicurarsi che le dimensioni del nuovo trasformatore siano corrette e che i collegamenti elettrici siano adatti o compatibili con i connettori o i cavi esistenti. .
Assicurarsi che il trasformatore di rete abbia i marchi di verifica necessari e sia conforme agli standard applicabili. I trasformatori di rete offerti da Conrad nel negozio on line soddisfano elevate esigenze di qualità, sono caratterizzati da affidabilità, elevata efficienza e lunga durata.
La nostra buona pratica
I trasformatori di corrente non sono adatti quando è richiesta una separazione galvanica tra il lato primario e quello secondario. Sussiste il pericolo di morte a causa di tensioni di contatto pericolose!
FAQ - domande frequenti sui trasformatori di rete
Il trasformatore ronza o gorgoglia dolcemente, è normale?
Le forze elettromagnetiche possono stimolare avvolgimenti e nucleo di ferro a vibrazioni minime, che sono poi udibili con una frequenza di rete di 50 Hertz come rumore di ronzio con una frequenza di 100 Hz. In applicazioni molto sensibili possono essere utilizzati trasformatori completamente fusi che, grazie alla loro incapsulazione, causano meno fastidiosi rumori di funzionamento.
Quali sono i vantaggi degli autotrasformatori?
I trasformatori di corrente offrono vantaggi soprattutto in termini di peso, dimensioni e materiale, quando la tensione di ingresso e di uscita sono relativamente ravvicinate a partire da un rapporto di circa 3:1, questo vantaggio si riduce gradualmente.
È possibile sostituire un trasformatore di sicurezza o di isolamento con un normale trasformatore di rete o un trasformatore di corrente?
No, questo non è assolutamente consentito!
Un trasformatore di rete può essere utilizzato a una tensione più elevata rispetto alla tensione di ingresso nominale specificata?
No. Il funzionamento a tensioni più elevate non solo danneggia il trasformatore di rete, ma può provocare incidenti elettrici, in quanto l'isolamento dell'avvolgimento non è progettato e può causare un guasto all'isolamento.