Consulente
Fatti interessanti sui trasformatori elettronici per lampade alogene
Che cos'è un trasformatore elettronico?
Quali sono i tipi e i modelli di trasformatori elettronici?
Criteri di acquisto per trasformatori per alogene elettronici
Conclusione: Come acquistare il corretto trasformatore elettronico per alogeni
FAQ - domande frequenti sui trasformatori elettronici
Che cos'è un trasformatore elettronico?
I trasformatori alogeni elettronici convertono la tensione di rete alla tensione di esercizio di 12 volt necessaria per le lampade alogene a bassa tensione. Grazie alla separazione galvanica isolano contemporaneamente la pericolosa tensione di rete del lato primario e forniscono 12 volt privi di potenziale sul lato secondario.
A differenza dei tradizionali trasformatori che funzionano durante la conversione con frequenza di rete (50 Hertz), i trasformatori per alogeni elettronici contengono un alimentatore switching a commutazione. La frequenza di commutazione interna è compresa nell'intervallo Kilohertz, che offre alcuni vantaggi rispetto ai trasformatori convenzionali: La maggiore densità di potenza riduce notevolmente il peso e le dimensioni, inoltre l'efficienza energetica è maggiore. La tensione di uscita è regolata nell'intervallo di potenza ammissibile specificato, in modo da evitare la riduzione della durata della lampada a causa di sovratensioni nell'intervallo di carico parziale, come avviene per i trasformatori tradizionali. I trasformatori alogeni elettronici non causano fastidiosi rumori di ronzio, in quanto la loro frequenza di funzionamento è solitamente nell'intervallo non udibile. A seconda del modello sono disponibili altre caratteristiche, ad esempio, protezione da corto circuito, sovraccarico e vuoto sul lato secondario e funzione soft start a risparmio energetico. Alcuni trasformatori alogeni elettronici sono dimmerabili.
Quali sono i tipi e i modelli di trasformatori elettronici?
I trasformatori alogeni elettronici sono disponibili sia in forma rettangolare compatta che rotonda. La loro altezza d'installazione è relativamente bassa. I modelli più piccoli non sono più alti di 20 mm. In questo modo è possibile collocarli tra il soffitto e il rivestimento del soffitto senza grandi sforzi. Spesso si adattano anche grazie alle aperture di montaggio dei faretti da incasso alogeni. In caso di sostituzione, si eliminano così i lavori di smontaggio più dispendiosi.
Per lo più, i trasformatori alogeni elettronici sono dotati di collegamenti a vite o cavi di collegamento corti per l'installazione fissa. Sono disponibili anche modelli con cavo di collegamento di rete installato in modo permanente. Conrad offre un'ampia gamma di modelli di trasformatori per faretti alogeni con un intervallo di potenza da 10 a 250 watt.
Criteri di acquisto per trasformatori per alogene elettronici
Se le lampade collegate devono essere attenuate, il trasformatore elettronico alogeno deve essere appositamente adatto. A differenza dei tradizionali trasformatori alogeni (induttivi) che funzionano su un normale dimmer a taglio di fase, i trasformatori alogeni elettronici dimmerabili richiedono spesso una sezione di fase o un dimmer universale adatti a entrambe le modalità di funzionamento. Questi dimmer portano la lettera di identificazione "C". Per ulteriori informazioni sul funzionamento dell'intensità luminosa e sul tipo di intensità adatto, consultare sempre la descrizione del prodotto o la scheda tecnica.
La struttura e le dimensioni possono essere fondamentali se il trasformatore elettronico deve essere montato dietro i rivestimenti e in altre aree sensibili alla posizione o se si sostituisce un trasformatore alogeno difettoso. I trasformatori alogeni in forma rotonda possono essere facilmente inseriti in prese da incasso di dimensioni sufficientemente grandi grazie alle aperture circolari esistenti. Adatto anche per aperture strette sono trasformatori alogeni elettronici con lati frontali smussati su entrambi i lati e in forma molto corta. Sono anche noti come "mini trasformatori per alogeno" o "trasformatore mouse".
Se non si desidera collegare solo un singolo trasformatore alogeno elettronico in un circuito collegato, è vantaggioso che i morsetti di collegamento lato rete siano progettati per un corrispondente cablaggio passante. In questo modo è possibile eliminare anche le scatole di serraggio necessarie. Allo stesso modo, il tempo necessario per l'installazione diminuisce.
Se i trasformatori alogeni elettronici devono essere utilizzati in ambienti in cui è presente un aumento temporaneo dell'umidità dell'aria, ad esempio nei bagni, si consiglia l'utilizzo di modelli con grado di protezione IP65.
Conclusione: Come acquistare il corretto trasformatore elettronico per alogeni
A differenza dei tradizionali trasformatori alogeni, la potenza nominale dei trasformatori alogeni elettronici non deve necessariamente essere il più vicino possibile alla potenza effettiva della lampada installata. È sufficiente che il consumo di energia di tutti i dispositivi di illuminazione collegati si trovi nell'intervallo di funzionamento specificato del trasformatore elettronico alogeno. In caso di dubbio, è possibile programmare una riserva di potenza per eventuali espansioni.
Assicurarsi che il trasformatore elettronico alogeno abbia i marchi di verifica necessari e sia conforme agli standard applicabili. I trasformatori alogeni elettronici offerti in questo negozio soddisfano non solo elevate esigenze di qualità, ma sono caratterizzati da affidabilità e durata. Se il trasformatore elettronico alogeno deve essere montato su superfici infiammabili, è necessario prestare attenzione ai contrassegni di prova corrispondenti ("F" o "M").
FAQ - domande frequenti sui trasformatori elettronici
È possibile utilizzare anche lampade a LED su trasformatori alogeni elettronici?
Ciò dipende in primo luogo dalle lampadine: I trasformatori alogeni elettronici forniscono una tensione alternata (CA) di 12 volt sul lato di uscita. Se le lampadine a LED sono adatte e il carico minimo ammissibile del trasformatore elettronico alogeno non è inferiore, in linea di principio si.
Con un trasformatore elettronico alogeno è possibile eliminare lo sfarfallio fastidioso, che si verifica in particolare con lampade alogene a bassa tensione e con la regolazione della luminosità?
I trasformatori alogeni elettronici forniscono all'uscita una tensione alternata nell'intervallo kHz. Qui vengono eliminati gli effetti di sfarfallio visibili, come possono verificarsi con i tradizionali trasformatori alogeni.
I trasformatori alogeni elettronici prolungano la durata delle lampade alogene?
La maggior parte dei trasformatori alogeni elettronici sono dotati di una funzione soft start che limita la corrente di accensione sul lato di uscita. In questo modo il filamento di una lampada alogena viene meno richiesto. Più spesso si accende e si spegne, più si nota un effetto a lunga durata.
Il trasformatore alogeno convenzionale montato dietro un rivestimento causa fastidiosi rumori di ronzio. È possibile risolvere questo problema con una sostituzione con un trasformatore elettronico alogeno?
Sì. La frequenza di funzionamento di 50 Hertz dalla rete elettrica, grazie alle vibrazioni minime dell'avvolgimento e del nucleo di ferro, conduce a un ronzio udibile a 100 Hz. Ciò è particolarmente evidente quando il trasformatore alogeno convenzionale è montato su materiali da costruzione meno massicci, come ad esempio soffitti a secco o rivestimenti in legno, che fungono da cassa di risonanza.