Consulente
Rilevatore di fumo conveniente e testato: Sicurezza affidabile
Scopri in Conrad la vasta gamma di rilevatori di fumo per tutte le esigenze specifiche. Scopri tutto ciò che c'è da sapere sul rilevatore di incendio e sull'obbligo di rilevamento di fumo qui nel nostro manuale.
Più di 400 morti di incendio all'anno e circa 210.000 danni da incendio segnalati solo nel 2014: Non dobbiamo ignorare la protezione antincendio a casa! I rilevatori di fumo affidabili e testati sono già disponibili per meno di 10 euro, possono essere installati senza fori e includono batterie con una durata massima di 12 anni.
I rilevatori di fumo in ambienti abitativi avvisano in anticipo del pericolo
Con il termine "rivelatore di incendio" si sommati i rilevatori di fumo e i rilevatori di calore. I rilevatori di fumo rilevano, grazie al processo di luce diffusa, le più piccole particelle di fumo nella stanza monitorata. Pertanto, i rilevatori di fumo devono essere presenti in tutte le stanze da letto e da salotto, nelle camere per bambini e nei corridoi.
Cose da sapere sui rilevatori di fumo
Tutto per l'obbligo di rilevamento del fumo
Come funziona un rilevatore di fumo?
Differenze tra rilevatore di fumo e rilevatore di calore
Rilevatore di calore specifico per cucine e ambienti umidi
Caratteristiche e accessori per rilevatori di incendio
Quale rilevatore di incendio è quello giusto?
Obbligo di segnalazione di fumo!
Negli ultimi anni la Germania ha introdotto l'obbligo di installare rilevatori di fumo nelle abitazioni private. In questo modo si riduce notevolmente il numero di persone che muoiono a causa degli incendi, perché: La maggior parte delle vittime soffocano nel sonno, anche prima che notino il vero fuoco.
Ora presente l'obbligo di segnalazione di fumo negli appartamenti e nelle case private. Nella maggior parte dei casi l'aggiornamento è già stato effettuato. Non avete ancora un rilevatore di fumo, dovete risolvere il problema al più presto!
Come funziona un rilevatore di fumo?
Un diodo luminoso emette un fascio di luce, che viene rotto dalle particelle di fumo e riportato nel dispositivo. Qui il fascio di luce colpisce un sensore che attiva l'allarme.
I rilevatori di fumo più alti sono dotati di un diodo laser che reagisce alle particelle ancora più piccole e quindi attivano un allarme particolarmente precoce.
1: Trasmettitore di luce / diodo a infrarossi
2: Ricevitore di luce
3: Raggi luminosi
4: Fumo
5: Lampada di segnalazione
6: Griglia per insetti
Differenze tra rilevatore di fumo e rilevatore di calore
Rivelatore di fumo
- Rileva le particelle di fumo più piccole e attiva l'allarme
- Obbligo legale di segnalazione di fumo in tutti i paesi
- Per lo più a batteria, manutenzione semplice
- Montaggio semplice senza foratura
Rilevatore di calore
- Reazione a temperature elevate e aumento della temperatura
- Protezione antincendio per cucine e altri ambienti umidi
- Rileva le più piccole differenze di temperatura in anticipo
- Per lo più a batteria, manutenzione semplice
- Montaggio semplice senza foratura
Rilevatore di calore solo per cucine e ambienti umidi
I rilevatori di calore, noti anche come rilevatori di calore, reagiscono sia al superamento di una temperatura massima (solitamente 60 °C) sia a un notevole aumento della temperatura in un breve periodo di tempo (generalmente 5 °C entro 3 minuti) grazie ai sensori di temperatura integrati. Un conduttore caldo montato all'interno del dispositivo misura la temperatura nella stanza e la confronta con un riferimento.
Poiché per noi il rischio più grande è soprattutto il fuoco, ma lo sviluppo di fumo, i rilevatori di calore dovrebbero essere utilizzati solo in modo complementare in ambienti umidi con aria carica di particelle, soprattutto in cucine, garage e officine.
Caratteristiche e accessori per rilevatori di incendio
Certificazioni e norme: Quando si acquista un allarme incendio, assicurarsi che sia certificato. Importanti caratteristiche di qualità sono la certificazione del TUV, la corrispondenza della DIN, il riconoscimento in conformità con la norma europea del prodotto EN 14604, nonché il VDS.
Spray di prova per rilevatori di fumo: Durante la nuova installazione e durante la manutenzione annuale, i rilevatori di fumo devono essere controllati per la loro funzionalità. A tale scopo sono disponibili speciali spray di prova che, se il rilevatore di fumo funziona correttamente, attivano un allarme.
Collegabile in rete: Molti rilevatori di incendio sono collegabili in modalità wireless tramite radio. Se uno dei dispositivi rileva un incendio, tutti i rilevatori collegati attivano il segnale di allarme. Una centralina radio separata viene utilizzata come opzione per il controllo e il monitoraggio dei singoli rilevatori di incendio. I telecomandi radio consentono di disattivare manualmente un allarme attivato o di attivare un allarme di prova.
Luce di emergenza: Sempre più rilevatori di fumo dispongono di una luce di emergenza. Nella caotica situazione di un incendio, deve servire l'orientamento e rendere il percorso di fuga più rapido.
Panoramica: Quale rilevatore di incendio è quello giusto?
I rilevatori di fumo sono la scelta migliore:
- Per tutti gli spazi abitativi, camere da letto e per bambini, corridoi
- Per ambienti senza calore umido e carico di particelle nell'aria
- Per una protezione affidabile delle persone
I rilevatori di incendio collegabili in rete sono la scelta migliore:
- Per appartamenti più grandi e case con più piani
- Offrono una maggiore sicurezza, in quanto tutti i rilevatori di incendio attivano l'allarme
- Utilizzabile tramite cavo o wireless via radio ed espandibile (centrale radio, telecomando)
I rilevatori di calore sono la scelta migliore:
- Per cucine, garage, officine
- Per tutti gli ambienti umidi con particelle nell'aria che non sono zone giorno/notte
- Per la protezione della proprietà e come integrazione ai rilevatori di fumo in casa
I rilevatori di incendio con alimentazione tramite cavo sono la scelta migliore:
- Se si pianifica il sistema per la nuova/conversione
- Se deve essere collegato a un impianto di allarme
- Se i rilevatori di incendio devono essere collegati ad altri dispositivi