Consulente
Citofoni: Sicurezza e comfort in un unico dispositivo
Se il campanello suona a tarda sera, non si dovrebbe semplicemente aprire la porta Non si sa mai chi si presenta davanti alla porta della casa o dell'appartamento. Un citofono garantisce chiarezza di immagini soprattutto quando la porta è chiusa, chi vuole venire a visitare al momento. Ma l'impianto di conversazione non serve solo per la propria sicurezza. È anche il modo perfetto per accogliere gli ospiti direttamente alla porta di casa e per chiedere di entrare.
Che cos'è un citofono?
Quali sono i tipi di citofoni?
Quali sono i vantaggi di un citofono?
Cosa deve essere tenuto in considerazione quando si acquista un citofono?
Domande frequenti sugli citofoni
Che cos'è un citofono?
Un citofono è una cosiddetta unità di comunicazione. Questo viene montato all'esterno della porta di casa o accanto alla porta di casa e consente la comunicazione con il ricevitore all'interno della casa.
La voce o anche l'immagine video vengono trasmessi alla stazione interna tramite un segnale elettrico.
Questo collegamento può essere utilizzato per parlare con la persona davanti alla porta chiusa. In caso di videocitofono, la persona può anche essere vista.
In questo modo, prima di aprire la porta, si ha una panoramica concreta di chi c'è davanti alla porta.
Una volta che la visita è gradita, è possibile azionare l'apriporta elettrico. In caso di una visita non gradita, è possibile evitare di raggiungere la porta e aprire la casa.
Quali sono i tipi di citofoni?
Per gli citofoni sono disponibili due diversi sistemi:
Citofoni audio
Con i tradizionali impianti audio di conversazione, nella stazione interna e nella stazione esterna si trovano un microfono e un altoparlante. In questo modo è possibile stabilire un collegamento audio tra la stazione interna e la stazione esterna.
Inoltre, sulla stazione esterna è montato un pulsante che attiva la funzione del campanello sulla stazione interna.
Videocitofoni
In caso di videocitofono, nella stazione esterna è integrata anche una videocamera. Per la riproduzione del segnale della telecamera nella stazione interna è presente un monitor .
Mentre la trasmissione audio dei segnali vocali avviene in entrambe le direzioni, il segnale video della telecamera viene trasmesso solo dall'esterno verso l'interno.
All'interno di questo gruppo sono presenti ulteriori suddivisioni:
Citofoni a filo
Come suggerisce il nome, questi sistemi trasmettono i segnali audio o audio e video tramite connessione via cavo dalla postazione esterna alla stazione interna. Il vantaggio di un impianto cablato è l'elevata sicurezza di interferenza e che la stazione esterna può essere alimentata con energia tramite il collegamento a filo.
Spesso accade che un vecchio pulsante per campanello venga sostituito da una moderna stazione esterna per impianti di conversazione. Purtroppo, nella maggior parte dei casi, vi sono solo due fili dall'appartamento al pulsante del campanello. Per ridurre al minimo lo sforzo di installazione, sono disponibili citofoni con tecnologia a 2 fili . I due fili esistenti sono sufficienti per collegare la stazione esterna. Solo nell'appartamento i cavi devono essere ricollegati.
Citofono senza fili
Un citofono senza fili è utile quando non c'è collegamento a filo con la stazione esterna e l'installazione è troppo dispendiosa.
L'alimentazione della stazione esterna viene di solito garantita tramite batterie o batterie ricaricabili. Tuttavia, è anche possibile alimentare la stazione esterna con energia tramite i cavi eventualmente esistenti.
In caso di impianti di comunicazione senza fili è necessario rispettare la portata del trasmettitore. I produttori li indicano sempre dal trasmettitore al ricevitore "a vista libera". Grazie alle condizioni strutturali, la portata effettiva può essere notevolmente inferiore.
Per questo motivo è consigliabile testare la connessione radio prima dell'installazione.
Citofoni intelligenti
La casa intelligente e connessa, dove tutto è collegato in rete tramite Smart Home e può essere controllato facilmente tramite Smartphone, è ora una realtà. Non c'è da stupirsi che anche gli impianti di conversazione siano sempre più intelligenti e connessi.
I citofoni IP o i videocitofoni IP sono dotati di una connessione LAN o di un accesso alla WLAN. Grazie alla connessione a internet si viene immediatamente informati sullo smartphone quando qualcuno suona a casa. Nell'app per smartphone corrispondente è possibile vedere chi si trova davanti alla porta sul telefono cellulare e, se necessario, creare una connessione vocale. E non è nemmeno necessario essere a casa. In questo modo avrete sempre a portata di mano la vostra porta d'ingresso di casa.
In alternativa ai citofoni IP, alcuni possono essere associati allo smartphone anche tramite Bluetooth. Ma anche una connessione DECT con la stazione base del telefono è possibile con alcuni impianti di conversazione. In questo caso, è sufficiente accedere al telefono fisso senza fili, quando qualcuno suona all'esterno.
Quali sono i vantaggi di un citofono?
Maggiore sicurezza
Probabilmente l'aspetto più importante di un impianto di conversazione è la sicurezza. Persone single o anziani non sono più costretti ad aprire la porta ad ogni squillo di campanello. Tramite un impianto di conversazione è molto facile capire chi si trova davanti alla porta. Con un impianto di conversazione video potete persino vedere chi c'è.
Maggiore comfort
Non è necessario andare alla porta di casa ad ogni squillo di campanello, per poi determinare che la visita è fastidiosa o indesiderabile. Il motivo della visita può essere chiarito già all'impianto di conversazione e a volte si può risparmiare la strada per la porta.
Semplicità d'uso
I citofoni possono essere facilmente utilizzati in modo divertente. Questo è un grande vantaggio per gli anziani e anche per i bambini. È sufficiente un breve briefing affinché ogni visitatore possa essere interpellato e la porta venga aperta.
Ampia scelta di modelli diversi
Nel frattempo, ci sono citofoni nelle più diverse versioni. A partire dalle funzioni di base, dalle possibilità di collegamento al design piacevole, l'interesse per l'acquisto ha una scelta davvero ampia. A parte, i produttori aggiungono aperture intercambiabili, in modo che l'impianto di conversazione si inserirà perfettamente nel concetto generale dell'edificio.
Collegamento facile
Il collegamento di un impianto di conversazione è spesso molto semplice. Per molti prodotti sono inclusi schizzi di collegamento dettagliati. Tramite il nostro servizio di download è possibile ottenere un'immagine chiara in quanto il cablaggio esistente può essere utilizzato per il nuovo impianto di conversazione.
Cosa deve essere tenuto in considerazione quando si acquista un citofono?
Per trovare il corretto citofono, è necessario rispondere in anticipo ad alcune domande:
Chiunque pensi in anticipo al nuovo citofono sarà sicuro di trovare esattamente il modello giusto per l'applicazione perfetta.
Audio o audio e video?
In primo luogo, è necessario stabilire se il citofono deve trasmettere solo audio o audio e video. In caso di dubbio, una trasmissione video è più utile, in quanto è possibile scattare un'immagine della situazione nell'area di ingresso nel vero senso della parola.
Numero di partecipanti?
In seguito, è necessario chiarire per quanti partecipanti l'impianto è stato progettato. In una casa di famiglia con più parti deve essere presente una propria stazione interna per ogni utente, dotata di un monitor per impianti video. Vale quindi la pena di dare un'occhiata più da vicino, in quanto alcuni produttori offrono set completi per esempio 2, 3 o più partecipanti. Inoltre, un videocitofono per una casa di 2 famiglie o un videocitofono per una casa di 3 famiglie offre un vantaggio economico non significativo. E chi si è abituato al comfort di un videocitofono familiare non vuole più rinunciare.
Cablato o wireless?
La domanda successiva da risolvere è la questione del collegamento tra la stazione interna e la stazione esterna. Se è già presente un cablaggio da un campanello esistente, si consiglia un impianto cablato. Perché qui è possibile utilizzare il cablaggio a 2 fili del campanello esistente. Se un cablaggio è troppo complicato, si può utilizzare un citofono via radio. Se si tratta di una variante wireless con radio, è necessario anche osservare da vicino l'alimentazione elettrica della porta.
Metodo di montaggio?
Per tipo di montaggio si intende il fissaggio della stazione porta. Può essere montato esternamente a parete o a incasso. Mentre i proprietari di case preferiscono il montaggio a incasso a causa dell'aspetto, in affitto è preferibile il montaggio a parete.
Quale materiale?
Anche il materiale svolge un ruolo importante. Per esempio è particolarmente importante che soprattutto il trasmettitore, cioè il gruppo davanti alla porta di casa, sia resistente agli agenti atmosferici. Pioggia, freddo e umidità non devono avere effetti negativi. I modelli più comuni sono generalmente realizzati in alluminio o acciaio inox. Una dichiarazione concreta sulla protezione dall'umidità fornisce l'indicazione del tipo di protezione IP nei dati tecnici. Poiché le stazioni interne non sono esposte all'umidità o alla luce diretta del sole, il materiale non ha un ruolo importante.
Domande frequenti sui citofoni
Come si collega il citofono?
Il modo in cui viene collegato il nuovo citofono dipende dal modello. Piuttosto, si dovrebbe verificare in anticipo se ci sono cavi già stesi che possono essere utilizzati per il collegamento. Anche se è previsto un citofono senza fili, è possibile verificare se i cavi esistenti possono essere utilizzati per alimentare il trasmettitore. In questo modo è possibile risparmiare le batterie.
Chiunque può collegare un citofono?
In linea di principio sì. I sistemi via radio sono particolarmente facili da installare. Tuttavia, se è necessario intervenire sul cablaggio a 2 fili esistente, è meglio contattare un tecnico elettrico.
Dove è montata la stazione della porta?
La stazione porta deve essere montata dove un visitatore non in posizione sarebbe più in grado di cercare il pulsante del campanello. Inoltre, l'unità esterna dovrebbe essere ben protetta dalle intemperie. Per le stazioni alla porta con telecamera, la maggior parte dei produttori fornisce istruzioni di montaggio per il montaggio all'altezza corretta.
Cosa significa la funzione interfono?
La funzione Intercom consente la comunicazione interna tra più stazioni interne.
Qual è la differenza tra un citofono e un interfono?
In caso di interfonia, un partecipante può parlare e ascoltare l'altro. Non è possibile ascoltare e parlare contemporaneamente. Le radio più semplici funzionano secondo il principio di conversazione alternata.
Con un citofono è possibile ascoltare e parlare contemporaneamente. La conversazione a due sensi è molto pratica, ad esempio, con i telefoni.
Che cosa significa telecamera grandangolare?
In un videocitofono, nella stazione video alla porta è generalmente integrata una telecamera grandangolare. Questa telecamera ha una lunghezza focale ridotta e un ampio angolo di apertura orizzontale, che può essere anche di 160°. In questo modo è possibile vedere un'area di grandi dimensioni davanti alla telecamera. Le telecamere con un angolo di visuale più piccolo sono molto spesso regolabili meccanicamente. In questo modo possono essere impostati in modo ottimale sull'area davanti alla porta.