Consulente
Access point WLAN: Punto di collegamento per l'accesso wireless a Internet
Il funzionamento di un access point WLAN
Dispositivi per aziende e utenti privati
Criteri di acquisto per gli access point WLAN
Il nostro consiglio: utilizzare più access point wireless
FAQ - domande frequenti sugli access point WLAN
Conclusione: Trovare i modelli giusti per ogni scopo e utilizzo
Il funzionamento di un access point WLAN
Un punto di accesso WLAN funge da punto di collegamento centrale per i dispositivi wireless WLAN da collegare alla rete internet locale. Con questa stazione base è possibile fornire agli utenti l'accesso wireless a Internet, espandere la rete WLAN esistente e/o aumentare la potenza della velocità di trasmissione WLAN. Possono essere utilizzati sia in casa che in ufficio, in ambito scolastico, sanitario o industriale.
Così funziona un access point WLAN:
I dispositivi abilitati WLAN possono connettersi all'access point (spesso abbreviati con AP) per accedere alla rete locale o a Internet. L'AP WLAN viene collegato alla rete tramite cavo LAN e mette in tensione la propria WLAN.
Se necessario, è possibile installare più AP per consentire a tutti gli utenti un accesso universale. Anche i router vecchi possono assumere la funzione di un access point.
Dispositivi per aziende e utenti privati
Anche la potenza dei router WLAN in casa può essere migliorata con un AP WLAN. Pareti, porte e persino oggetti d'arredamento possono attenuare il segnale WLAN di un router, in modo da non avere un segnale forte in tutte le aree della casa. In questo caso, il router può essere accoppiato con un'altra stazione base, in modo da poter navigare in internet in tutta la casa, e se necessario, in modo rapido, sicuro e stabile.
A proposito: In uso domestico vengono spesso utilizzati dispositivi più economici, che dispongono di poche possibilità di impostazione. Le applicazioni aziendali professionali offrono spesso funzioni aggiuntive, tra cui, ad esempio, la gestione centralizzata di più punti di accesso WLAN tramite un pacchetto software corrispondente o la possibilità di suddividere SSID separati in gruppi di utenti e impostare diversi livelli di sicurezza. Anche le versioni speciali di access point wireless con alloggiamenti resistenti agli agenti atmosferici per ambienti esterni vengono utilizzate in grandi aziende.
Tutti i tipi di access point WLAN vengono gestiti in genere tramite un'interfaccia web. In genere è più facile da usare per i dispositivi domestici, ma nel caso dei punti di accesso aziendali offre più opzioni di impostazione per i professionisti IT esperti.
Criteri di acquisto per gli access point WLAN
Quando si acquista un dispositivo, è necessario verificare in anticipo quali funzioni sono importanti per voi e come o dove volete montare il dispositivo.
Velocità di trasmissione, standard WLAN e dual band:
Uno dei criteri di acquisto più importanti è la velocità di trasmissione. Prima dell'acquisto, verificare la velocità massima di trasferimento dei dati del modello scelto, visualizzare gli standard WLAN supportati e verificare se l'access point è compatibile con i prodotti disponibili. Gli attuali standard WLAN sono Wi-FI 4 (IEEE802.11n) e Wi-FI 5 (IEEE802.11ac) e il suo successore Wi-FI 6 (precedentemente 802.11ax), che continuerà a utilizzare le frequenze 2,4 GHz e 5 GHz.
Standard WLAN | Potenza |
---|---|
802.11b | 11 MBit/s |
802.11g | 54 MBit/s |
802.11g++ | 125 MBit/s |
802.11n | 300 MBit/s |
802.11ac | 867 MBit/s |
Molte stazioni base WLAN utilizzano due diverse frequenze radio durante la trasmissione dei dati. Scegliete un dispositivo dual band, oltre alla gamma di frequenza da 2,4 GHz è disponibile anche la frequenza da 5 GHz. Con alcuni access point wireless è possibile creare diversi SSID a 2,4 GHz o 5 GHz per diversi gruppi di utenti. Pratico: Alcuni modelli trasferiscono automaticamente i dispositivi dual band attualmente in uso sulla banda di frequenza meno sovraccarica.
Design:
Il design gioca un ruolo importante soprattutto quando il dispositivo deve essere montato in un punto visibile. Molti dispositivi access point sono dotati di antenne integrate, ma sono disponibili anche modelli con due o più antenne orientabili. Nel nostro negozio online troverete il dispositivo giusto per ogni esigenza con dimensioni compatte - alcune sono simili ai rilevatori di fumo, altre sono piatte e quadrate o confrontabili con la classica forma di router WLAN.
Installazione
I dispositivi vengono alimentati tramite alimentatore a spina o tramite la rete. Se non si dispone di una presa di corrente libera nell'area in cui deve essere utilizzato l'AP WLAN, assicurarsi che il modello selezionato supporti Power over Ethernet (spesso abbreviato con PoE) e possa ottenere la corrente attraverso la rete. Questa tecnologia consente una maggiore flessibilità di montaggio.
La maggior parte degli AP può essere posizionato come qualsiasi router, ma molti produttori offrono ulteriori possibilità. La maggior parte dei modelli è progettata per il montaggio a parete o a soffitto, le varianti per esterni sono di solito disponibili con kit di montaggio speciale per pareti o su pali.
Sicurezza e crittografia:
Affinché nessun utente esterno possa accedere alla rete senza autorizzazione, è necessario impostare standard di crittografia sicuri, come WPA o WPA2 . Per gruppi di utenti più grandi sono interessanti i controlli di accesso speciali, le impostazioni della rete di gruppo e della rete ospite.
Altre caratteristiche:
Un'interfaccia utente la più intuitiva possibile basata sul web è vantaggiosa per tutti i gruppi di utenti. Le possibilità di impostazione in termini di diritti di accesso, porte LAN o possibilità di collegamento per dispositivi cablati come stampanti, supporto VLAN o assegnazione di risorse di rete sono utili sia per le aziende che per gli utenti privati. Le varianti per esterni dispongono inoltre di un alloggiamento impermeabile, alcune sono dotate di scaricatore di fulmini integrato. Inoltre, controllare per quanti client, cioè terminali abilitati WLAN, è stato progettato un dispositivo.
Il nostro consiglio: utilizzare più access point wireless
Se si vuole dotare un'area più ampia di una rete stabile, vale la pena di avere diversi punti di accesso che si possono collegare tra loro - anche in aree private. Per un'installazione e un funzionamento dei dispositivi il più possibile fluidi e per una selezione automatica dei client durante il cambio di posizione, si consiglia di utilizzare gli access point WLAN dello stesso produttore.
FAQ - domande frequenti sugli access point WLAN
Come possono essere gestiti più AP?
Tramite un'interfaccia utente basata sul Web è possibile configurare ogni access point singolarmente. Una vasta gamma di dispositivi può essere gestita a livello centrale anche tramite un'interfaccia utente di gestione. Con alcune soluzioni software è possibile visualizzare diverse informazioni sull'utilizzo o sull'utilizzo dei singoli modelli.
Gli utenti devono collegare manualmente i propri terminali a un'altra stazione base WLAN durante il cambio di posizione?
Se gli AP sono configurati in modo appropriato, il terminale passa al successivo AP disponibile nella nuova posizione. Di solito non si percepisce il cambiamento, che in caso ottimale avviene senza ritardi e interruzioni.
Quanti client supporta un dispositivo contemporaneamente?
Dipende dal modello scelto. Se l'access point deve essere messo a disposizione di molti utenti, è necessario verificare le informazioni corrispondenti al momento dell'acquisto. Alcuni modelli supportano fino a 50 client contemporaneamente, altri sono progettati per 100 o più.
Conclusione: Trovare i modelli giusti per ogni utilizzo
Se i dati devono essere inviati anche attraverso la connessione WLAN, gli apparecchi moderni in grado di gestire lo standard 802.11n o 802.11ac sono preferibili alle varianti più vecchie. La velocità di trasmissione massima deve essere anche osservata, in modo che i dispositivi client possano comunicare tra loro con una buona performance. Se è necessario coprire in modo affidabile un'ampia area, è possibile accoppiare più modelli. In questo caso, anche le antenne devono essere intercambiabili, in modo da poter scegliere le copie più potenti, per massimizzare la portata WLAN e ottimizzare la connessione.
Attenzione: Tutti i dispositivi devono essere compatibili tra loro. In un ambiente professionale, è vantaggioso che gli AP siano espandibili senza grandi sforzi e possano comunicare facilmente tra loro per garantire una gestione uniforme di tutti i punti di accesso.