Consulente
Connettori circolari: Elementi di collegamento indispensabili
I cavi con spine rotonde e i dispositivi con prese rotonde sono presenti sia nelle abitazioni private che nel commercio e nell'industria. Fanno parte del repertorio standard di connessioni elettriche ed elettroniche e trasmettono segnali e potenza. Nella nostra guida vi informiamo sulle caratteristiche comuni dei connettori rotondi, presentiamo i tipi e i design e forniamo suggerimenti per l'acquisto.
I connettori circolari sono elementi di connessione multipolari utilizzati principalmente per le interfacce esterne.
Possono essere utilizzati per trasferire dati, trasmettere segnali o fornire alimentazione a dispositivi elettrici.
In alcuni casi, i connettori circolari sono progettati per trasmettere un segnale misto di potenza e dati. Questi design multipolari sono spesso utilizzati per la trasmissione simultanea di energia e dati di rete.
Il termine connettore circolare era originariamente utilizzato esclusivamente per i connettori circolari in plastica.
Oggi il termine si applica anche ai connettori con alloggiamento in metallo, utilizzati prevalentemente nelle applicazioni industriali. Queste spine e prese circolari sono progettate per resistere a un ambiente difficile e fornire una connessione sicura.
I connettori circolari si possono trovare anche per altri tipi di connettori, tra cui spine e prese circolari DIN, connettori militari e micro o nano connettori.
I connettori circolari possono essere definiti dal numero di contatti, dalle dimensioni dell'alloggiamento e dal diametro dei contatti. Ogni connettore è dimensionato in modo proporzionale alla sua applicazione, ad esempio i connettori standard secondo gli standard DIN o militari.
Il cosiddetto inserto è un corpo completamente isolato all'interno della custodia. Viene utilizzato per allineare le connessioni elettriche. Ogni inserto è progettato per ospitare tipi o dimensioni di contatti specifici. Hanno una disposizione dei contatti che consente loro di alloggiare tanti conduttori quanti sono gli slot o i fori di contatto presenti nella presa.
Quando si cablano i contatti, non è necessario utilizzare tutte le fessure disponibili. Pertanto, un cavo a sei conduttori che soddisfa i requisiti di diametro del cavo può essere utilizzato con un inserto che può ospitare più di sei terminali. In alcuni casi, tuttavia, è preferibile occupare solo una parte dei contatti disponibili, in modo da poter allineare la spina e la presa allineando i contatti ciechi o mancanti.
Le dimensioni dell'alloggiamento degli innesti circolari sono piuttosto variabili e dipendono generalmente dalla compatibilità con il raccordo o l'attacco.
Criteri di selezione per gli appalti
I parametri importanti da considerare nella scelta delle spine e delle prese circolari sono il genere, il numero di poli, il design, la classe di protezione IP, la tecnologia di connessione, il montaggio, la tensione e la corrente nominale e il diametro del cavo.
Genere
Un connettore è una spina con pin o una presa o un accoppiamento con fori o fessure. Un connettore maschio ha pin che corrispondono esattamente alla loro controparte nell'orientamento.
Numero di pali
Il numero di poli si riferisce al numero di tutti i pin di connessione, le fessure o i fori previsti per il contatto. Per i connettori di rete, di solito viene specificato anche il contatto di protezione, abbreviato PE per Protective Earth. Nel caso delle spine rotonde, questo contatto deve essere diretto, cioè il contatto di protezione si collega al contatto di terra prima ancora che venga effettuato il collegamento tramite i contatti della presa sotto tensione. In questo modo, eventuali cortocircuiti possono essere rilevati da interruttori differenziali o interruttori miniaturizzati.
Tipo
Oltre ai connettori circolari diritti o agli elementi di accoppiamento, sono disponibili anche modelli angolati, con un angolo generalmente di 90 gradi. Sono disponibili anche adattatori a forma di Y e connettori circolari in miniatura.
Classe di protezione IP
La classe di protezione IP è definita dalla norma IEC 60529, che classifica e valuta il grado di protezione delle custodie meccaniche ed elettriche contro l'ingresso, la polvere, il contatto accidentale e l'acqua. I gradi di protezione IP67 e IP68 si incontrano spesso con i connettori circolari. Essi indicano la tenuta contro la polvere e l'acqua e la protezione contro il contatto.
Tecnologia di connessione
Il collegamento dei connettori circolari descrive il modo in cui gli elementi conduttori del cavo si adattano ai contatti elettrici della spina, della presa o del giunto. Esistono vari tipi di connessione, tra cui le principali sono la saldatura, l'avvitamento e la crimpatura.
Montaggio
I connettori circolari possono essere progettati per essere montati a un'estremità di un cavo, in un pannello, su un circuito stampato o in un altro punto di ingresso.
Tensione e corrente nominale
La tensione e la corrente nominale descrivono il livello di energia tipico per il quale il connettore è stato progettato. La tensione e la corrente nominale sono determinate dalle dimensioni e dal tipo di contatti utilizzati. I valori nominali di corrente e tensione bassi si trovano spesso nei sensori e nei segnali dell'elettronica. Per l'alimentazione dei dispositivi, il carico abituale determina la tensione e la corrente nominale. L'intensità di corrente descrive il flusso di corrente, misurato in ampere. La capacità di trasporto di corrente dei connettori è solitamente compresa tra 1 e 150 ampere. La tensione è specificata in volt; i valori nominali tipici sono 60, 125, 250 e 600 volt.
Diametro del cavo
Il diametro del cavo si riferisce al calibro del filo per il quale è stato progettato il connettore. Di solito è specificato con un minimo e un massimo, con il massimo calibro del cavo che spesso è il doppio del minimo.
Cosa sono i connettori di alimentazione M12?
Questi connettori sono codificati per evitare errori di accoppiamento con connettori di segnale e connettori con tensioni diverse. I connettori di potenza M12 forniscono una connessione robusta e impermeabile per tensioni CA e CC di elevata potenza. Di norma, il commercio offre questi connettori con spine per circuiti stampati, spine per cavi e cavi single-ended.
Cosa si intende per connettori DIN?
I connettori DIN sono connettori che si sono diffusi alla fine degli anni Cinquanta. Tutti i connettori rotondi di questa famiglia hanno uno schermo metallico con un diametro di 13 millimetri e una tacca che limita l'orientamento per l'accoppiamento. Esistono diversi connettori della stessa forma che differiscono solo per la configurazione dei pin e sono standardizzati.
Originariamente, la famiglia di connettori era standardizzata da DIN per i segnali audio analogici. Tuttavia, alcuni di questi connettori sono stati utilizzati anche per applicazioni video analogiche, per connessioni di alimentazione e per interfacce digitali come tastiere MIDI o PC.