Consulente
Cosa sapere sui fusibili di precisione
Cosa sono i fusibili di precisione?
Come sono costruiti i fusibili di precisione?
Come funziona un fusibile di precisione?
Quali sono i fusibili di precisione di Conrad?
Tabella fusibili di precisione
FAQ - domande frequenti sui fusibili di precisione
Cosa sono i fusibili di precisione?
I fusibili vengono utilizzati per proteggere i componenti dell'impianto elettrico/elettronico da danni o distruzione. A tale scopo, viene inserito un fusibile tra alimentazione di corrente e gruppo da proteggere. Se, a causa di un guasto interno, nel gruppo protetto scorre una corrente superiore al flusso di corrente consentito attraverso il fusibile, il fusibile separa il gruppo dall'alimentazione elettrica. In questo modo non solo il gruppo viene protetto, ma anche altri componenti collegati a valle della stessa alimentazione.
Lo scollegamento può essere effettuato tramite interruttore bimetallico, fusibili e distributori automatici. In caso di fusibili di precisione, un filo di sicurezza nell'alloggiamento si riscalda a causa del flusso di corrente superiore ad un determinato valore, in modo che si scioglie e interrompa il flusso di corrente. Questa forma di interruzione è irreversibile e può essere ripristinata solo sostituendo il fusibile. I fusibili di precisione offrono il vantaggio di interrompere il flusso di corrente e di non danneggiare i componenti elettrici adiacenti grazie alla loro struttura incapsulata. Questo comportamento è garantito fino a una corrente definita ed è descritto con il termine capacità di commutazione.
I fusibili di precisione possono essere rimossi dal supporto per interrompere il flusso di corrente per riparazioni o altri interventi.
Un'altra denominazione per i fusibili di precisione è i fusibili di protezione dell'apparecchio con le comuni abbreviazioni fusibili GS o G.
Come sono costruiti i fusibili di precisione?
Questa speciale struttura di fusibili è composta da due collegamenti sotto forma di cappucci in metallo applicati alle estremità di un isolatore. Tra i collegamenti si trova il filo di fusione effettivo. Il conduttore di fusione è realizzato in materiale a base di rame o argento, opzionale con diversi rivestimenti. Il diametro del filo di fusione determina in modo significativo la corrente nominale di un fusibile di precisione.
I cappucci in metallo del fusibile vengono innestati su portafusibili, zoccoli o supporti appositamente formati, che producono contemporaneamente i collegamenti elettrici tra la fonte di alimentazione e il fusibile da un lato, nonché il fusibile e il gruppo da alimentare dall'altro. Per la protezione di correnti elevate sono disponibili modelli di costruzione con alette a vite.
Il corpo isolante può essere in vetro o ceramica. Sono disponibili fusibili di precisione con filo di fusione esposto nel corpo isolante o incorporato in sabbia di quarzo.
Si sono stabilite due dimensioni principali: In Europa 5 millimetri di diametro e 20 millimetri di lunghezza, negli Stati Uniti ¼ pollici di diametro e 1 ¼ pollici di lunghezza (6,3 x 32 millimetri). I fusibili a filo sottile che si discostano da questi sono stati progettati per applicazioni speciali e solitamente per carichi più elevati.
Per l'identificazione dei fusibili di precisione sono presenti delle incisioni sui cappucci in metallo che forniscono informazioni sulla corrente e la tensione nominali, la caratteristica di attivazione, la capacità di spegnimento e, in alcuni casi, il cosiddetto "hot-melt". I dati possono essere stampati anche su corpi in ceramica. Più raramente vi sono codifiche di colore.
Come funziona un fusibile di precisione?
Durante il normale funzionamento il fusibile a filo sottile viene fatto lavorare attraverso la corrente nominale alla tensione nominale. Se la corrente aumenta entro un tempo definito su un multiplo definito della corrente nominale, il filo di fusione passa dallo stato solido, passando dallo stato liquido a quello gassoso e interrompe l'alimentazione elettrica. In questo caso può verificarsi un arco eletrico che viene immediatamente cancellato dall'integrazione del filo di fusione in sabbia di quarzo.
Il tempo che va dal superamento della corrente massima consentita fino alla distruzione del filo di fusione è la caratteristica corrente-tempo di un fusibile. Sulla base di questa caratteristica, i fusibili a filo sottile si differenziano nel loro comportamento di risposta da "super veoce" a " lento " (tra 100 e 300 millisecondi), " medio lento " (tra 50 e 90 millisecondi) e " veloce " (meno di 20 millisecondi) a " super veloce ". In questo modo i fusibili di precisione devono avere un comportamento di attivazione specifico, determinato da norme, ad esempio EN o UL. Ciò significa che possono sopportare carichi di corrente più elevati per un tempo promesso senza attivarsi. Il valore è l'integrazione di fusione, che si calcola dalla corrente e dal tempo. In questo modo, i fusibili che proteggono, ad esempio, i motori o i trasformatori devono fissare il picco di corrente di accensione senza intervenire.
Quali sono i fusibili di precisione di Conrad?
Nel nostro negozio sono disponibili, oltre alle novità, le recensioni clienti e i marchi (produttori), i seguenti criteri di selezione tecnici per fusibili di precisione:
- Diametro da 2,06 mm a 2,69 centimetri. In questo modo sono disponibili anche modelli speciali per applicazioni speciali.
- Lunghezza da 5,72 a 85 millimetri
- Corrente nominale da 0,032 a 600 ampere
- Tensione nominale da 32 a 3.000 volt
- Caratteristiche di attivazione: Tutte e cinque come descritto in precedenza
- Struttura fusibile: Tubo in vetro trasparente o con agente estinguente, tubo in ceramica con o senza agente estinguente, con e senza asta indicatore, con linguette a vite
- Contenuto della confezione da 1 a 1.000 pezzi, quest'ultimo come conveniente disimballaggio industriale
- Categoria: Qui si distinguono tra fusibili DC, ad alta tensione, multimetri, Time Delay, UL e tra assortimento di fusibili.
Nella produzione di fusibili di precisione devono essere rispettati i valori limite di sostanze pericolose per la salute e pericolose per l'ambiente. Con la denominazione comune RoHS vengono offerti quasi tutti i fusibili di precisione a Conrad.
Tabella fusibili di precisione
Per mantenere gestibile il numero di possibili valori dei fusibili, vengono prodotti fusibili a filo sottile in varie gradazioni. Le seguenti tabelle R5, R10 e R20 mostrano le serie di base del numero standard in conformità con DIN 323.
Serie R5
1,00
1,60
2,50
4,00
6,30
10,00
Serie R10
1,00
1,25
1,60
2,00
2,50
3,15
4,00
5,00
6,30
8,00
10,00
Serie R20
1,00
1,12
1,25
1,40
1,60
1,80
2,00
2,24
2,50
2,80
3,15
3,55
4,00
4.50
5,00
5,60
6,30
7,10
8,00
9,00
10,00
FAQ - domande frequenti sui fusibili di precisione
Cosa si deve osservare quando si maneggiano i fusibili di precisione?
- I fusibili di precisione sono parte integrante di impianti elettrici e dispositivi elettronici che possono essere utilizzati solo da personale qualificato.
- In parte, i fusibili di precisione sono integrati all'interno di dispositivi. L'apertura non corretta di tali dispositivi da parte di persone non autorizzate può portare alla cancellazione di una garanzia esistente.
- Prima di sostituire un fusibile di precisione difettoso, la causa dell'attivazione deve essere determinata per evitare ulteriori difetti sui gruppi. A tale scopo, utilizzate la tecnologia di misurazione e di prova offerta da Conrad in un'ampia varietà di strumentazione di misura disponibile sul sito.
- Sostituire sempre i fusibili di precisione con modelli con parametri elettrici esattamente identici per proteggere gli elementi a valle di essi da eventuali danni.
- È vietato collegare fusibili con pellicola in alluminio o fili. Ciò può comportare gravi conseguenze per la responsabilità civile per la distruzione di dispositivi e per i danni alle persone che ne sono causati.
- Osservare anche la "riduzione di potenza": In questo modo viene descritta la proprietà che, se la temperatura ambiente aumenta, il carico di corrente nominale possibile diminuisce. Se necessario, questi valori sono riportati nella scheda tecnica.
Come si notano i fusibili di precisione difettosi?
- Filo di fusione visibilmente separato con corpi in vetro opachi
- Uscita di un perno di ispezione in caso di particolari tipi di costruzione
- Interruzione completa dell'alimentazione
- Variazione di tensione e corrente a causa del fissaggio allentato di fusibili di precisione