Spiegazione: cos'è una guida DIN?
La guida DIN è spesso utilizzata in elettronica. Queste sono soprattutto utilizzate nell'industria e nelle installazioni (si pensi anche al gruppo di distribuzione elettrica in casa). Ma che cosa è una guida DIN?
Contenuto
- Cos'è una guida DIN?
- Come utilizzare la guida DIN?
- Ci sono alloggiamenti per guida DIN?
Cos'è una guida DIN?
Una guida DIN è in realtà non più di una guida metallica su cui sono montati componenti elettrici. Questo include interruttori automatici fusibili, alimentatori (alimentatori per guida DIN), terminali di collegamento, relè, ecc. Ci sono spesso versioni speciali di queste parti in modo che si adattino perfettamente alla guida DIN. Per l'utente questo offre un modo semplice e veloce di lavorare, perché si incastra i pezzi direttamente sulla guida - senza alcun materiale di fissaggio.
Ci sono diversi tipi di rotaie con la stessa applicazione. Il nome DIN-rail deriva dal Deutsches Institut für Normung, o DIN in breve. Questa carrozzeria ha stabilito che la guida che oggi conosciamo come guida DIN dovrebbe essere lo standard per queste guide di fissaggio.
Le guide DIN sono disponibili in tre diverse versioni. Tipo O (Ω, Omega), tipo C e tipo G. Questo nome deriva dalla forma della guida DIN. Alcune versioni sono perforate (con fori), altre sono completamente sigillate.
La guida DIN più comunemente usata è alta 15 millimetri, larga 35 millimetri e di tipo O (Ω, Omega). Questa guida DIN è anche conosciuta in termini tecnici come NS 35/15.+.
Come utilizzare la guida DIN?
Una guida DIN è solitamente montata in un armadio elettrico o in un altro tipo di contenitore. Mettendo tutte le parti necessarie insieme su una rotaia, si creano rapidamente circuiti modulari a blocchi. L'interconnessione è quindi relativamente facile da realizzare attraverso speciali morsettiere o terminali di collegamento. Questi terminali di collegamento sono disponibili in diverse versioni. Uno sviluppo abbastanza recente è la morsettiera a clip "push in" di Phoenix Contact. Basta inserire il filo manualmente. Poiché questo tipo di morsetto non richiede attrezzi, consente di risparmiare molto tempo (e quindi denaro) durante l'installazione.
Ci sono alloggiamenti per guida DIN?
Sì, ci sono custodie per guida DIN. Tuttavia, queste meritano una spiegazione. Ci sono alloggiamenti per il montaggio su una guida DIN, ma anche contenitori in cui è possibile alloggiare una guida DIN. Entrambe hanno le proprie applicazioni. Se si desidera installare un contenitore in un armadio esistente, ovviamente si sceglie un vero e proprio alloggiamento a guida DIN (per la guida).
Un alloggiamento per guida DIN
> Guarda gli alloggiamenti per guida DIN
Tuttavia, è anche possibile che si voglia costruire un modulo su guida DIN, ad esempio un relè termporizzato. In questo caso la soluzione migliore è l'acquisto di un relè temporizzato già alloggiato in una guida DIN. Il relè temporizzato (o qualsiasi altro modulo adatto ad essere montato su guida DIN, come salvavita, timer ecc.) può quindi essere semplicemente cliccato sulla guida.
Relè temporizzato per montaggio su Guida DIN