Outdoor: irrigazione e falciatura automatica
Gardena Smart System: irrigare e falciare in modo intelligente
Grazie al sistema Gardena smart, innaffiare e falciare il giardino non richiederà più alcuno sforzo. Il prato viene tagliato in modo completamente automatico quando non c'è nessuno in casa. E l'irrigazione viene effettuata senza il vostro intervento, preferibilmente la mattina presto. In questo modo le piante possono assorbire e utilizzare al meglio l'acqua. Utilizzate il vostro smartphone e l'app Gardena per controllare e monitorare il sistema Gardena smart ovunque vi troviate. Rilassatevi e godetevi le ore libere dopo il lavoro e nei fine settimana.
Con il sistema Gardena smart il vostro giardino è sempre verde e rigoglioso
Il sistema Gardena smart system collega i componenti in modalità wireless. Il sistema di manutenzione intelligente Gardena smart garden viene gestito tramite un'app gratuita per smartphone e tablet. L'app per Android e iOS comunica via WiFi a casa con il Gardena smart gateway. La base radio del gateway è collegata senza fili al router WiFi tramite il cavo in dotazione. È sufficiente installare il dispositivo vicino al router. L'elevata potenza di trasmissione e le sensibili antenne dei componenti Gardena garantiscono una buona connessione wireless al gateway anche nei grandi giardini.
Il gateway è collegato al Gardena Cloud gratuito via Internet. Gli apparecchi Gardena possono essere monitorati e controllati a distanza ovunque ci si trovi. Un altro vantaggio: in caso di mancanza di corrente o di internet, le impostazioni vengono mantenute.
Il sistema Gardena funziona con connessioni criptate tra il gateway, il router, gli smart device e il Gardena cloud. La protezione intelligente contro i furti impedisce l'utilizzo degli strumenti smart garden da parte di terzi senza il vostro permesso. Ogni dispositivo smart Gardena ha un numero di serie univoco stampato sull'alloggiamento. Questo dispositivo può essere utilizzato per collegare e controllare i vostri dispositivi con il gateway. Sono quindi escluse le interazioni con altri dispositivi, anche se il vostro vicino di casa ha un sistema Gardena smart.
Aggiornamenti automatici
Il software Gardena smart Gateway viene aggiornato automaticamente al momento della sua messa in funzione. A tale scopo, il gateway scarica il firmware corrente dal server Gardena tramite una connessione criptata e lo installa. Il LED di alimentazione del gateway lampeggia in giallo durante il processo di aggiornamento. Al termine dell'aggiornamento, il LED di alimentazione e il LED di Internet si illuminano di verde. Anche durante l'uso, il gateway si aggiorna automaticamente non appena è disponibile un aggiornamento.
Questi prodotti intelligenti irrigano e falciano il giardino
Oltre al gateway, il sistema di cura del giardino intelligente Gardena comprende i componenti smart water control, smart SILENO / SILENO +, smart sensor, smart pressure pump e smart battery. I prodotti sono disponibili in diversi set con gateway e anche senza gateway come estensione. Ad un gateway possono essere collegati fino a 25 dispositivi. Per inciso, si tratta di un sistema chiuso compatibile solo con i collaudati dispositivi smart Gardena.
Smart Water Control
Il dispositivo di irrigazione Smart Water Control fornisce alle piante del vostro giardino la giusta quantità d'acqua. I LED sull'alloggiamento indicano lo stato e un pulsante diretto può essere utilizzato anche per aprire manualmente la valvola di erogazione dell'acqua. Potete facilmente programmare i tempi di irrigazione dal vostro smartphone, e la macchina spruzzerà automaticamente, anche quando siete in viaggio o in vacanza. Su richiesta, Smart Water Control tiene conto dell'umidità del terreno determinata dal Gardena Smart Sensor e adatta l'irrigazione ai tempi di falciatura del vostro smart SILENO / SILENO + rasaerba robotizzato. L'allarme antigelo integrato è un pratico extra. Avverte in tempo prima che faccia troppo freddo per azionare il controllo dell'acqua.
Smart Sileno / Sileno+
Con i rasaerba robotizzati Smart SILENO e Smart SILENO + è possibile scegliere tra due rasaerba completamente automatici. Entrambi garantiscono una falciatura precisa e silenziosa del prato. Spesso lo sfalcio di tanto in tanto non è sufficiente per ottenere un tappeto erboso perfetto e sano. L'intervallo di falciatura più breve è importante. Solo quando si falcia il prato una o più volte alla settimana può essere davvero verde. Smart SILENO e Smart SILENO + vi alleviano dalla fatica di falciare, anche quando piove. Grazie alla funzione mulching, i ritagli tagliati non finiscono nel raccoglierba, ma vengono restituiti al prato, dove agiscono come fertilizzante naturale. Lo Smart SILENO è adatto per prati fino a 1.000 m2, lo smart SILENO + falciatura fino a 1.300 m2.
Smart Sensor
Lo Smart Sensor misura l'umidità del terreno vicino alle radici delle piante, fornendo importanti informazioni per il controllo automatico dell'irrigazione tramite l'app Gardena. Il sensore alimentato a batteria funge anche da stazione meteorologica locale per le piante. Per questo misura la temperatura e l'intensità della luce. Questi dati possono poi essere utilizzati per ottimizzare l'irrigazione nell'app. In questo modo si può scoprire se le piante hanno abbastanza luce e calore e si tiene conto dell'ambiente, perché la quantità d'acqua ottimale per l'irrigazione è sempre determinata.
Smart Pressure
La pompa a pressione intelligente fornisce una fornitura d'acqua completamente automatica in casa e in giardino. La pompa automatica da 1.300 watt con filtro fine integrato è particolarmente interessante se si dispone di una fontana, di un serbatoio di raccolta della pioggia, di un serbatoio di acqua di processo o di una cisterna e si desidera programmare sul proprio smartphone un'irrigazione automatica temporizzata del giardino. La pompa si integra perfettamente nel sistema Gardena attraverso il gateway. Grazie al programma a basso volume, anche piccole quantità d'acqua possono essere facilmente pompate, ad esempio per tirare lo sciacquone del WC
Gestire la manutenzione del giardino con l'app Gardena
Con l'app gratuita Gardena è possibile monitorare il proprio giardino da qualsiasi luogo e regolare i tempi di irrigazione e falciatura a piacere o controllarli a distanza. L'app è caratterizzata da un'interfaccia utente intuitiva. La semplicità d'uso inizia con la messa in funzione del vostro nuovo sistema Gardena e l'aggiunta di dispositivi. Un assistente nell'app vi guida passo dopo passo attraverso l'installazione. I dispositivi possono essere programmati individualmente in base ai giorni della settimana e agli orari. È possibile impostare le priorità nei programmi, ad esempio per interrompere temporaneamente il processo di falciatura in tempo utile prima dell'inizio dell'irrigazione. Nell'app si vede anche una panoramica di tutte le misurazioni del sensore intelligente. Questo vi dà una buona sensazione di sapere come stanno le vostre piante e cosa sta succedendo nel vostro giardino.