Casa: isola le tue finestre con un foglio isolante e mantieni il calore all'interno
La maggior parte delle case sono più o meno isolate. In molti casi, l'isolamento è installato nella cavità (tra la parete interna ed esterna). In questo modo mantieni già molto freddo fuori. Tuttavia, c'è anche un altro fattore coinvolto nelle case che hanno circa 30 anni e più. Fino agli anni '80, i doppi vetri non erano così comuni come lo sono adesso. Queste case sono spesso ancora dotate di vetri singoli.
Questo vetro singolo offre poco o nessun isolamento, con tutti i problemi associati. Il freddo entra molto facilmente in queste stanze e spesso c'è condensa su queste finestre (con conseguenti problemi di umidità e muffa). Infine, anche il suono gioca un ruolo, perché i doppi vetri isolano il rumore molto meglio rispetto ai vetri singoli.
Se si preferisce stare al caldo in casa e non si vuole riscaldare per gli uccelli all'aria aperta, è consigliabile isolare il singolo vetro.
Sostituire il vetro singolo con il doppio vetro
Un metodo di isolamento molto scelto è l'applicazione di doppi vetri. La sostituzione dei vetri singoli con doppi vetri può far risparmiare rapidamente circa 280 € all'anno di costi energetici in una casa media. Il vantaggio parla da sé.
Tuttavia, ci sono anche alcuni svantaggi dei doppi vetri:
- il prezzo; la sostituzione di tutti i vetri singoli è un investimento significativo.
- lavoro; l'installazione di doppi vetri richiede un professionista, questo non è qualcosa che puoi fare da solo.
- l'apparenza; i doppi vetri non sempre si adattano all'aspetto della casa. Pensa alle case più vecchie o alle case con vetrate colorate.
Isolare con finestre aggiuntive
Un'altra soluzione può essere trovata sotto forma di una finestra secondaria. Puoi facilmente posizionare tali finestre contro i vetri esistenti. Questo crea aria stagnante tra le due finestre, che ha un effetto isolante. Il vantaggio di una finestra secondaria rispetto ai doppi vetri è il prezzo. Una finestra anteriore è notevolmente più economica. Inoltre, una finestra anteriore è facile da rimuovere se necessario.
Isolare le finestre con pellicola isolante
L'alternativa più economica ai doppi vetri è l'uso di pellicole isolanti. Questo tipo di pellicola offre un effetto paragonabile ai doppi vetri, ma a una frazione del costo. La pellicola isolante è incollata al vetro singolo originale, che forma uno strato di aria stagnante (isolante) tra la finestra e la pellicola. La pellicola isolante può essere applicata praticamente invisibile al telaio e alla finestra. Questa applicazione funziona in modo simile al noto film decorativo per finestre.
Vantaggi della pellicola isolante per finestre:
- La pellicola isolante costa solo una frazione del prezzo dei doppi vetri
- La pellicola isolante è facile da applicare da soli
- La pellicola isolante non è o è appena visibile sulla finestra