Spiegazione: 10 utensili per l'installatore
Risparmio di tempo, riduzione dei costi: tutti gli utensili che ti servono da un'unica fonte
Sebbene gli articoli MRO non siano in genere di natura strategica e abbiano un valore di ordine basso, il loro approvvigionamento, la logistica e lo stoccaggio spesso causano costi evidenti. Ciò è dovuto principalmente ai lunghi processi di approvvigionamento, che portano a una discrepanza tra il basso valore materiale per ordine e le spese operative.
È qui che entra in gioco Conrad . In qualità di distributore autorizzato, offriamo prodotti di qualità di oltre 5000 produttori e marchi sempre disponibili da un'unica fonte. Con il sistema d'ordine online di Conrad, le parti sono a portata di clic. Riceverai gli strumenti e le altre parti necessarie di cui hai bisogno al momento desiderato nel luogo di consegna preferito, anche in cantiere, nell'esatta qualità di cui hai bisogno per il tuo lavoro.
1. Pinze
Le pinze sono tra gli strumenti di installazione più importanti di sempre. Anche per i tecnici della climatizzazione e della ventilazione le pinze sono utensili indispensabili. Il classico per lavorare su tubi, raccordi e dadi per raccordi è la chiave giratubi o a pappagallo. Le loro ganasce regolabili si adattano al diametro del tubo. Grazie ai denti interni della pinza sulle ganasce, i pezzi possono essere serrati e allentati senza scivolare via.
Una caratteristica importante delle chiavi a tubo è la vite zigrinata sul braccio più lungo. Ciò consente alle pinze di fissarsi su una determinata larghezza della bocca. Quindi non è necessario premere insieme i bracci della pistola quando si trattengono i pezzi. La maggior parte delle chiavi a tubo hanno una testa inclinata per una trasmissione di potenza ottimizzata.
Una pinza per idraulici è una versione più leggera e compatta della chiave stringitubi. Ha un giunto scorrevole, con il quale è possibile regolare in modo flessibile la larghezza della ganascia.
I modelli migliori sono dotati di una regolazione a pulsante, che impedisce la regolazione involontaria delle ganasce. Le pinze autoregolanti per idraulica si adattano automaticamente alle dimensioni del pezzo quando vengono utilizzate.
Le tenaglie a sifone con la loro speciale forma a ganascia sono progettate in modo ottimale per l'apertura e la chiusura dei collegamenti a vite del sifone. Le pinze per imbracature e raccordi consentono un'installazione pulita di raccordi e pezzi cromati con una superficie lucida. Per il montaggio e lo smontaggio di pezzi tondi e poligonali è utile una pinza per tubi a catena
Tagliatubi, seghetto e sega di qualità professionale con lama in metallo sono leggeri, stabili, facili da tagliare e durevoli quando si tratta di tagliare e accorciare tubi metallici e tubi in plastica. I modelli con sgancio rapido presentano un cambio della lama della sega che fa risparmiare tempo. Pensa a una fornitura di lame di ricambio compatibili .
Per tagliare tubi tondi a parete sottile in rame, ottone, alluminio o acciaio è necessario un tagliatubi specifico.
Quando si seleziona un prodotto, prestare attenzione alle dimensioni specificate e alle ruote di taglio di ricambio per il tagliatubi. Per il taglio di tubi in plastica di diverse dimensioni, sono utili cesoie per tubi e cesoie per tubi compositi.
3. Piegatubi
Gli idraulici e gli installatori di impianti di condizionamento usano le macchine piegatubo nell'idraulica, nel riscaldamento, nella refrigerazione e nell'industria per produrre pezzi di tubo piegati con precisione . A seconda del modello, è possibile confezionare tubi per acqua e gas nonché tubi in acciaio dolce, rame e ottone. Il raggio di curvatura desiderato è regolabile. Durante la selezione, prestare attenzione al diametro del tubo specificato nella descrizione del prodotto, allo spessore massimo della parete e all'angolo di curvatura massimo. Le curvatubi a una mano sono pratiche economiche e rapide da usare per la piegatura accurata di tubi morbidi di piccolo diametro. Un'alternativa per il risparmio energetico alle piegatrici manuali sono le piegatrici idrauliche per tubi.
Molti collegamenti di tubazioni nel settore impiantistica idraulica, nel riscaldamento e dell'aria condizionata vengono prodotti intestando cavi e tubazioni a pressione. Lo strumento speciale giusto per i raccordi sono le pinze crimpatrici.
I modelli per uso manuale funzionano con la potenza muscolare. Uno speciale design della leva garantisce una trasmissione della forza efficace e uniforme ai pezzi e ai raccordi da unire.
Per la maggior parte delle pinze, le ganasce sono intercambiabili . Se necessario, i raccordi possono essere giuntati con i normali profili di pressa TH, G, M e V. Quando si seleziona uno strumento di crimpatura, prestare attenzione al diametro massimo del tubo.
Per una piegatura senza fatica e un risparmio energetico dei tubi, le pinze a crimpare con azionamento elettrico sono una buona scelta.
Oltre ai modelli alimentati a rete, ci sono strumenti cordless, a batteria leggeri e compatti che possono essere utilizzati lontani dalle dalla presa elettrica a muro
5. Saldatori e brasatori
La saldatura dolce e la brasatura sono le classiche tecniche di giunzione per tubi in rame nella tecnica sanitaria e del riscaldamento. La saldatura può essere utilizzata anche per unire pezzi in nichel e ferro. Durante la saldatura, i pezzi da saldare vengono uniti in modo permanente utilizzando il saldatore, il flussante e il calore. Nell'intervallo inferiore a 450 gradi Celsius, si utilizzano saldature morbide; temperature più elevate producono giunti brasati.
Nel negozio di Tecnica di saldatura di Conrad troverete l'attrezzatura giusta per la saldatura dolce e dura.
I suggerimenti per il corretto utilizzo del dispositivo di saldatura sono spiegati nel tutorial sulla saldatura.
6. Dispositivo di pulizia del tubo
I blocchi dei tubi possono spesso essere corretti grazie a dispostivi adatti senza bisogno di interventi invasivi su sifoni e sistemi di drenaggio .
Per lavelli, scarichi, docce e vasche da bagno, servizi igienici e linee di scarico industriali industriali più brevi, sono adatti dispositivi di pulizia dei tubi con spirale di pulizia. Con una manovella o in un mandrino a funzionamento elettrico, la testa di pulizia ruota continuamente attorno al proprio asse. Alcuni dispositivi professionali integrano un motore di azionamento.
Sulla spirale metallica flessibile e regolabile in lunghezza, la testa di pulizia continua a funzionare nel tubo e dissolve le impurità bloccate. La descrizione del prodotto indica per quale diametro del tubo è stato progettato il rispettivo dispositivo e quanto è lungo l'albero a spirale. I pulitori di pressione di aspirazione e le pompe di pulizia dei tubi funzionano secondo il principio della pressione e del vuoto. Generano meccanicamente o elettronicamente elevate forze di aspirazione e pressione, che rilasciano gradualmente blocchi. Per una ispezione preventiva e conoscitiva dell'enntità del blocco può essere utile affidarsi ad un Endoscopio.
7. Chiavi e cricchetti
Chiavi e chiavi a bussola di varie dimensioni sono essenziali per il montaggio e la rimozione di raccordi, giunti, riduttori e connessioni di ogni genere. Solo strumenti di alta qualità funzionano con precisione e poca usura. Sono caratterizzati da una trasmissione di potenza ottimizzata e consentono quindi un fissaggio e una rimozione senza danni delle varie parti.
Kit chiavi a bussola e chiavi a bussola con esagono interno o esterno sono inclusi nella pratica valigetta di trasporto, spesso infatti sono richiesti inserti di dimensioni diverse. In aggiunta, un set di chiavi a brugola o un set di cacciaviti non dovrebbero mai mancare nella cassetta degli attrezzi.
Chiavi per sanitari, forniscono supporto per l'installazione e la rimozione di valvole del radiatore, raccordi di ritorno, prolunghe per rubinetti e bulloni di sospensione.
Per i sistemi di intercettazione nell'area della fornitura di gas e acqua e per l'accesso ai sistemi tecnici negli edifici è necessaria una chiave dell'armadio elettrico.
Chiavi a cricchetto e chiavi a bussola con cricchetto reversibili sono utili per lavorare senza fatica e velocemente in spazi ristretti . Sono disponibili con portachiavi nelle dimensioni 1/4 pollici, 3/8 pollici e 1/2 pollici.
L'attacco quadrato consente di cambiare il senso di rotazione cambiando con una leva o riposizionando gli accessori. Contrariamente al senso di rotazione, il dispositivo funziona automaticamente. A causa della forma inclinata e della trasmissione ad alta potenza, è sufficiente poco spazio di lavoro per allentare e/o stringere.
8. Cacciavite
Ogni tecnico installatore ha necessità di una serie la più ampia possibile di cacciaviti o di avvitatori elettrici. In genere sono richiesti cacciaviti a croce, a taglio, a profilo Philips e Pozidriv, modelli per unità Torx, Torx Plus e Torx antimanomissione, nonché per profili esagonali interni ed esterni.
Cacciaviti intercambiabili, cacciaviti per chiavi a bussola e cacciaviti portainserti sono sluzioni pratiche e univesali che dovrebbero essere sempre presenti nella cassetta porta utensili.
9. Livelle
I lavori di assemblaggio nel settore sanitario richiedono sempre precisione e allineamento corretto.
Come ausilio crescente, è indispensabile una livella a bolla d'aria.
Aiuta a mantenere le pendenze dei tubi e a segnare il passo di raccordi e attrezzature sanitarie. Importanti sono le attrezzature site specific con un corpo rigido, libellule di facile lettura e testate ammortizzanti.
Un buon complemento sono le livelle laser regolabili elettroniche. Le loro linee laser luminose e ben definite ti aiutano a livellare per lunghe distanze.
Sono utili per un'accurata regolazione verticale, orizzontale e anche per angoli predefiniti delle parti.
10. Strumenti di misurazione
Dal dimensionamento in fase di preventivazione all'assemblaggio finale, i classici metri pieghevoli o a nastro o in legno sono usati centinaia di volte. Quando acquisti un metro pieghevole, presta attenzione al design robusto con piastre rigide a cerniera, molle in acciaio temprato e vernice resistente alle intemperie.
Puoi inoltre considerare i più moderni telemetri, pratici, compatti e in grado di effettuare calcoli di areee e volumi. Il tuo sistema ad ultrasuoni o laser è facile da usare e offre risultati di misurazione rapidi.