Siemens LOGO! 8 PLC
I controller LOGO! di Siemens sono da tempo un nome affermato per i moduli logici. I PLC LOGO! sono perfetti per l'automazione su piccola scala e per questo sono molto popolari nelle aziende, nell'istruzione e in un gruppo selezionato di privati. Semplicità di montaggio, cablaggio minimo, facilità di programmazione tramite LOGO! Soft Comfort. Questi sono solo alcuni dei vantaggi di automatizzare con Siemens.
Siemens LOGO! 8 L'ultima generazione
L'ultima generazione di questo sistema di "micro automazione" di successo di Siemens si presenta sotto forma di Siemens LOGO! 8. Rispetto alle generazioni precedenti, sono cambiate diverse cose a vantaggio dell'utente. Ad esempio, la nuova serie è più facile da usare, ha un nuovo display (a colori), una comunicazione completa via Ethernet, un'applicazione web server semplice, una comunicazione remota tramite un'app e non meno di 20 uscite digitali e 8 analogiche. Come il LOGO! 8, il LOGO! 0BA6 è disponibile in otto diversi moduli base (con o senza display) per diverse tensioni.
Un mondo di applicazioni
Il controller programmabile LOGO! ha già dimostrato più volte di essere una soluzione pratica per piccoli progetti di automazione nel mercato residenziale e nell'industria, tra gli altri. Le applicazioni più comuni includono la tecnologia di riscaldamento, ventilazione e condizionamento dell'aria. Per l'uso all'interno e all'esterno della casa, il LOGO! di Siemens è ampiamente utilizzato, ad esempio, per l'illuminazione interna o esterna, l'ombreggiatura o i sistemi di irrigazione. Ma questa serie di PLC si rivela anche per la sorveglianza (privata e commerciale). Si pensi al controllo degli accessi, ai controlli dei valori limite o alla segnalazione.
Gli Starter Kit LOGO! 8 offrono tutto il necessario per iniziare rapidamente a utilizzare il PLC LOGO! 0BA8. Infatti, oltre al modulo LOGO! stesso, sono inclusi un alimentatore e il software necessario. Questo rende il LOGO! 8 è perfetto per l'istruzione, dove i PLC LOGO! sono da tempo il punto di riferimento. Un altro vantaggio è la fornitura completa. Con uno starter kit, si acquistano le basi per una soluzione funzionante in un'unica soluzione.
Nel settore industriale, il LOGO! si trova principalmente nei sistemi di trasporto (nastri trasportatori, ascensori, macchine di alimentazione) e in applicazioni speciali come gli impianti solari. A livello industriale, il controller compatto è utilizzato principalmente per la filtrazione, la purificazione, i motori, le pompe e i controlli delle valvole.
Web server integrato
Tutte le versioni di Siemens LOGO! 8 hanno in comune il web server integrato. Questo web server - adatto a qualsiasi browser - offre un monitoraggio e un funzionamento sicuri (protetti da password) del sistema LOGO! tramite WiFi o rete cablata. La configurazione del suddetto web server si effettua con un semplice clic del mouse e non richiede conoscenze di programmazione da parte dell'utente. Il display, come quello del LOGO! e del TDE, è liberamente selezionabile. Quando il LOGO! è collegato alla rete, è possibile utilizzarlo tramite smartphone, tablet o PC. Il tutto con lo stesso look and feel del familiare ambiente LOGO! 8 o TDE.
Nuovo display
Il display dell'ottava generazione di LOGO! presenta un nuovo "look and feel" che offre una migliore leggibilità e una maggiore facilità d'uso. Il display a sei righe ha ora 16 caratteri per riga. Questo raddoppia il numero massimo di caratteri utilizzabili rispetto ai modelli precedenti. In questo modo è possibile formulare meglio e in modo più esteso i messaggi, senza utilizzare troppe abbreviazioni. Come retroilluminazione, gli utenti possono scegliere tra i colori bianco, arancione e rosso. In questo modo è possibile decidere l'aspetto di un messaggio di allarme, ad esempio.
LOGO! 0BA7
Siemens ha recentemente rilasciato la settima generazione del suo PLC di successo, la serie LOGO!, il Siemens LOGO 0BA7. L'aggiunta più importante rispetto alle generazioni precedenti è la funzione di connessione Ethernet. Il LOGO! può ora comunicare non solo tra di loro (è possibile interconnettere fino a 8 dispositivi LOGO!), ma anche, ad esempio, con un Siemens Simatic S7 o un PC. Anche la capacità dello 0BA7 è stata notevolmente aumentata: un modulo può ora vantare ben 400 blocchi funzione diversi (raddoppiati rispetto alle versioni precedenti, come lo 0BA6). Inoltre, sono stati aggiunti uno slot per schede SD e alcune pratiche funzioni macro e di registrazione dei dati.
LOGO! 0BA7
Siemens ha recentemente rilasciato la settima generazione del suo PLC di successo, la serie LOGO!, il Siemens LOGO 0BA7. L'aggiunta più importante rispetto alle generazioni precedenti è la funzione di connessione Ethernet. Il LOGO! può ora comunicare non solo tra di loro (è possibile interconnettere fino a 8 dispositivi LOGO!), ma anche, ad esempio, con un Siemens Simatic S7 o un PC. Anche la capacità dello 0BA7 è stata notevolmente aumentata: un modulo può ora vantare ben 400 blocchi funzione diversi (raddoppiati rispetto alle versioni precedenti, come lo 0BA6). Inoltre, sono stati aggiunti uno slot per schede SD e alcune pratiche funzioni macro e di registrazione dei dati.
Funzioni del LOGO! 0BA7
Alcune delle nuove caratteristiche del LOGO 0BA7:
- Interfaccia Ethernet standard
- Fino a 8 LOGO! collegabili
- Registrazione dati
- Memorizzazione su scheda SD
- Compatibile con lo 0BA6
Il Siemens LOGO! era già adatto a una moltitudine di applicazioni, ma l'aggiunta della funzione Ethernet ne amplia ulteriormente il campo di applicazione.
Grazie al drag 'n drop, la programmazione di un Siemens LOGO! è relativamente semplice, sia per i principianti che per gli utenti esperti. Inoltre, tutto può essere testato offline prima di collegare effettivamente l'hardware. Un test approfondito del circuito previene gli errori nel circuito finale.