Consulente
Smartwatch: Aiuto intelligente ed elegante per tutti i giorni
Gli smartwatch sono orologi intelligenti, che possono essere molto più di un normale orologio da polso. Gli orologi alla moda si collegano al vostro smartphone tramite Bluetooth o WLAN e vi permettono di accedere a molte diverse app e funzioni del telefono. È possibile rispondere alle chiamate, leggere e-mail e accedere a molte app. I dispositivi sono particolarmente pratici anche per gli sportivi che vogliono registrare e seguire le loro attività. Con noi troverete molti diversi modelli di smartwatch compatibili con smartphone Android e iOS.
Cosa sono gli smartwatch?
Quali tipi di smartwatch sono disponibili?
Cosa considerare quando si acquista un orologio da polso intelligente?
Domande frequenti sullo smartwatch
Conclusione: In questo modo potrete trovare lo smartwatch giusto per le vostre esigenze
Cosa sono gli smartwatch?
Gli smartwatch sono orologi da polso intelligenti che possono visualizzare molto più dell'ora. Si collega allo smartphone e accede a diverse funzioni dei dispositivi, ad esempio il calendario degli appuntamenti o le e-mail. Inoltre, vengono visualizzate le chiamate in arrivo. Anche la chiamata è in parte possibile tramite gli smartwatch, ma non nella stessa qualità vocale dello smartphone. Queste e altre funzioni sono disponibili solo se è presente una connessione stabile a uno smartphone. I dati del telefono cellulare vengono acquisiti solo quando è nelle vicinanze. La connessione in genere si interrompe quando lo smartphone si trova a più di dieci metri di distanza dall'orologio. Gli smartwatch compatibili WLAN sono particolarmente pratici. In questo caso, la distanza dal telefono non è rilevante, a condizione che entrambi i dispositivi si trovino nella stessa WLAN.
I vantaggi degli smartwatch in un colpo d'occhio
Vantaggi |
---|
Informazioni rapide su chiamate in arrivo, SMS, e-mail, messaggi Facebook, ecc. |
Accesso a molte app pratiche, come Google Maps o WhatsApp |
Gadget elegante per tutti |
Può essere utilizzato per il trasporto di attività sportive |
La storia degli smartwatch
Il personaggio Dick Tracy, già negli anni '30, era dotato di un orologio per cellulare per scopi di spionaggio. L'avvento nel mondo reale degli orologi da polso intelligenti è avvenuto molto più tardi. Anche se negli anni '90 sono state già presentate le prime domande di brevetto per i cosiddetti "Wist Phones", questi dispositivi non sono riusciti a ottenere la giusta applicazione. Solo negli ultimi anni gli smartwatch hanno fatto il loro ingresso nella vita quotidiana. Dal 2012 sono disponibili sul mercato dispositivi di Samsung, Motorola, Huawei, Sony, Garmin e molti altri produttori.
Quali tipi di smartwatch sono disponibili?
A seconda dello scopo per il quale si desidera utilizzare lo smartwatch, sono disponibili diversi tipi di smartwatch. Ci sono gli smartwatch classici con molte funzioni e campi di applicazione diversi e modelli speciali specializzati in settori di utilizzo specifici. Gli smartwatch per esterni sono particolarmente adatti, ad esempio, per l'uso esterno e per la registrazione di attività sportive. I modelli di Garmin possono essere utilizzati per correre, andare in bicicletta, nuotare e sciare e raccogliere informazioni complete che sono interessanti per gli sportivi. Questi dispositivi registrano tra l'altro la frequenza cardiaca e i chilometri percorsi.
Inoltre, sono disponibili mini smartwatch. Questi non sono adatti per scrivere SMS o e-mail e non sono adatti a una serie di app. Tuttavia, sembrano molto eleganti, senza sembrare ingombrante.
Cosa considerare quando si acquista un orologio da polso intelligente?
La cosa più importante per acquistare uno smartwatch
- Gli smartwatch sono orologi intelligenti che vi permettono di accedere a molte funzioni del vostro smartphone.
- Oltre ai classici smartwatch, sono disponibili varianti speciali per sportivi, escursionisti e tutti coloro che amano registrare le loro attività. Con questi smartwatch sportivi potete contare i vostri passi o le calorie consumate, misurare la vostra frequenza cardiaca o seguire i metri di altezza.
- Quando si acquista il nuovo smartwatch, è essenziale considerare la compatibilità con il proprio smartphone. Inoltre, prestare attenzione alla durata della batteria, alle dimensioni, al design, alle funzioni disponibili, alla capacità di memoria e alla risoluzione del display.
Capacità di memoria
La maggior parte dei modelli di smartwatch ha una capacità di memoria di 4 o 8 gigabyte. In questo modo avrete a disposizione una memoria sufficiente per riprodurre la vostra musica preferita e per la prossima corsa di jogging.
Durata della batteria ricaricabile
La durata della batteria è relativamente bassa nella maggior parte degli smartwatch e, anche in modalità standby, è di soli due o tre giorni. Ma ci sono anche dispositivi con una durata della batteria fino a dieci giorni.
Risoluzione del display
Considerare anche la risoluzione del display del dispositivo. Più alta è la risoluzione, più dettagliate e colorate le informazioni vengono visualizzate sullo schermo.
Funzioni
La gamma di funzioni varia notevolmente tra i diversi tipi di dispositivi. Ci sono orologi intelligenti che supportano molte funzioni indipendenti dallo smartphone. In questo modo i dispositivi possono essere utilizzati come tracciatore GPS, ad esempio, senza la connessione al telefono. Inoltre, durante lo jogging potrete riprodurre la playlist preferita, a condizione che sia stato precedentemente salvata sul dispositivo. Oltre alle funzioni indipendenti dallo smartphone, anche queste funzioni sono determinanti per la decisione di acquisto, che possono essere utilizzate solo in combinazione con lo smartphone. Tali funzioni sono, ad esempio, la chiamata, l'invio di messaggi vocali o la ricezione di e-mail. Alcuni smartwatch dispongono anche di una piccola fotocamera, con la quale è possibile scattare bellissime foto.
Compatibilità
La gamma completa di funzioni degli smartwatch può essere utilizzata solo se si dispone di uno smartphone compatibile. Pertanto, si noti a quali sistemi operativi (ad es Android, Windows, iOS) l'orologio da polso si adatta. Per ulteriori informazioni, consultare le descrizioni del prodotto.
Dimensioni e design
La scelta di eleganti smartwatch è grande. Con noi troverete modelli discreti in nero o bianco, che possono essere combinati in quasi tutti gli outfit. Anche i veri Eyecatcher in colori vivaci come giallo o rosso sono ora disponibili. A sua volta, gli altri modelli non si riconoscono per prima cosa che si tratta di smartwatch. Vedete un normale orologio in modo ingannevolmente simile.
Domande frequenti sullo smartwatch
Cosa può fare uno Smartwatch?
Ciò che uno Smartwatch può fare dipende dal tipo di dispositivo. Gli oppositori di Smartwatch denunciano spesso il fatto che gli orologi intelligenti non offrono un reale valore aggiunto allo smartphone. Tuttavia, dispongono di molte funzioni utili che possono facilitare la vita di tutti i giorni. In questo modo, ad esempio, potrete controllare le vostre e-mail in modo rapido e discreto in una riunione aziendale. Oppure è possibile ricordare un evento importante con un allarme a vibrazione. Con uno smartwatch è possibile, tra le altre cose:
- Telefonare
- Ricevere e scrivere messaggi e-mail
- Consultare il calendario degli appuntamenti
- Inviare messaggi vocali
- Seguire le attività sportive
- Accesso a molte diverse app
- Scattare foto
- Impostare gli allarmi di vibrazione
- ecc.
Quale smartwatch è adatto a quale telefono cellulare?
Non tutti gli smartwatch sono progettati per tutti i sistemi operativi. Ci sono smartwatch che sono esclusivamente compatibili con dispositivi Android o iOS. Pertanto, quando si effettua l'acquisto, assicurarsi sempre a quali smartphone è possibile collegare gli orologi. Acquistate un dispositivo adatto al vostro telefono. I sistemi operativi che supportano gli smartwatch possono essere letti nelle descrizioni dei prodotti.
Posso fare anche nuoto con uno smartwatch?
Molti smartwatch sono a prova di spruzzi d'acqua o possono essere utilizzati fino a un massimo di un metro di profondità. Se con il vostro orologio intelligente volete completare un allenamento di nuoto più lungo, dovreste prendere uno speciale smartwatch per esterni o sportivi.
Conclusione: In questo modo potrete trovare lo smartwatch giusto per le vostre esigenze
Gli smartwatch sono compagni eleganti e pratici per gli appassionati di elettronica e per tutti coloro che vogliono accedere rapidamente e facilmente a messaggi, e-mail o al calendario degli appuntamenti da qualsiasi luogo. Chi desidera acquistare un nuovo orologio dovrebbe tenere conto di alcuni criteri. Prima di tutto, assicurarsi che l'orologio Smarte sia adatto al proprio scopo di utilizzo. Per esempio, chi vuole registrare principalmente unità sportive dovrebbe prendere uno speciale smartwatch sportivo. È anche molto importante che l'orologio sia compatibile con il vostro smartphone. Inoltre, quando si acquista, è necessario considerare la compatibilità, la durata della batteria, le funzioni disponibili, le dimensioni, il design, la capacità di memoria e la risoluzione del display.