Consulente
Al giorno d'oggi, molti produttori di tecnologia informatica utilizzano la progettazione per specificare esattamente quando, come e dove le loro apparecchiature devono essere utilizzate. Non è così per il nuovo Raspberry Pi 4. Senza alloggiamento e con una vasta gamma di estensioni compatibili, il computer a scheda singola vi invita a sperimentare. Nella nostra guida potrete scoprire cosa rende questa piccola centrale elettronica diversa dai modelli precedenti e per cosa può essere utilizzata.
Raspberry Pi 4B: Sperimenta con il popolare computer a scheda singola
Che cos'è Raspberry Pi?
Il Raspberry Pi 4 si collega in modo definitivo al ruolo pionieristico dei primi computer a scheda singola. Lo sviluppo di componenti più piccoli ha consentito, a partire dalla metà degli anni '70, la produzione di computer a prezzi accessibili per le famiglie. Tutti gli elementi elettronici necessari per il funzionamento di questi primi computer domestici come Apple I o KIM-1 si adattano a un supporto, una scheda: Il computer a scheda singola da cui tutto è nato. Nel frattempo, i sistemi più complessi li spostavano dalle stanze di soggiorno e di lavoro.
Grazie a Raspberry Pi, i computer a scheda singola hanno una seconda primavera da alcuni anni, poiché sono l'ideale per i principianti, hobbisti e puristi grazie alla loro struttura relativamente semplice. A parte l'alimentatore attraverso il quale devono essere alimentati, tutti i componenti essenziali dei computer a scheda singola si trovano su una scheda. Questo di solito comprende un processore, la memoria principale, un oscillatore per la generazione dell'orologio, un interruttore di reset, una ROM per i programmi e le interfacce I/O a seconda dell'applicazione. Grazie alla struttura salvaspazio e al basso consumo energetico, i computer a scheda singola possono essere utilizzati in diversi settori. In molti sistemi embedded come elettrodomestici, veicoli e tecnologia di produzione, si occupano di processi di misurazione, controllo o regolazione.
A differenza di un computer a scheda singola costruito per uno scopo specifico, Raspberry PiS è un Personal Computer utilizzabile in modo flessibile, anche senza componenti "inutili" come un alloggiamento. Sono dotate delle interfacce periferiche tipiche per l'utilizzo finale come porte USB e HDMI in diverse versioni. In questo modo è possibile collegare diversi dispositivi di input come mouse, tastiera e schermi senza adattatore al rispettivo Raspberry Pi. Inoltre, le loro schede con dimensione carta di credito, tra le altre cose, sono dotate di un'interfaccia GPIO e di un SoC di Broadcom, composto da una corrispondente GPU dual video Broadcom, una CPU con architettura ARM e DDR-SDRAM.
Inoltre, tutti i modelli dispongono di uno slot per una scheda SD o MicroSD, che funge da memoria per il sistema operativo. Molti sistemi operativi open source sono adatti per il Raspberry Pi. La maggior parte di essi sono sistemi Linux, ad esempio Arch Linux o CentOS. Raspberry stesso consiglia di utilizzare il sistema operativo Raspbian di casa. Raspbian si basa sulla distribuzione Linux Debian e utilizza come interfaccia grafica predefinita l'ambiente desktop libero LXDE. Con le schede SD su cui è stato pre-salvato il programma di installazione NOOBS (New Out of the Box Software, tradotto: "Software fresco dalla confezione"), Raspbian può essere configurato comodamente senza molta esperienza.
Cosa distingue il Raspberry Pi 4B dai suoi predecessori?
Il Raspberry Pi 4 Model B è sul mercato dal giugno 2019. Solo un buon anno lo separa dalla versione precedente Raspberry 3 Model B+. Tecnicamente, la versione più recente fa comunque un grande salto, a partire dal SoC. Raspberry continua a utilizzare un sistema con quad-core di Broadcom. Il BCM2711, tuttavia, è dotato di potenti core Cortex-A72, che mettono in ombra la Cortex-A53 del SoC BCM2837 integrato nel Raspberry Pi 3+ con un clock di 1,5 GHz in termini di velocità.
Anche la GPU del nuovo SoC può fare molto di più. Il processore grafico VideoCore VI trumpft a 500 MHz, che rende il 25% più veloce rispetto al suo predecessore. Oltre a ciò, ha tratto vantaggio da un'API più recente, l'OpenGL ES 3.0. Fino ad ora Raspberry PiS era disponibile solo la versione 1.0 o 2.0, per cui gli utenti dovevano fare compromessi soprattutto per quanto riguarda il rendering della grafica 3D. Grazie alla nuova architettura, il Raspberry Pi 4 offre nuove possibilità grafiche. Fino ad ora era possibile una risoluzione massima di 1080p Full HD e 30 fotogrammi al secondo. Il Raspberry Pi 4 consente invece 60 fps e 4K UltraHD.
Tuttavia, questo può essere esteso solo grazie alla memoria di lavoro ampliata. Il Raspberry Pi 4 è un modo nuovo per quanto riguarda la RAM in due modi. In primo luogo, con il nuovo modello è possibile un massimo di 4 GB di RAM, quattro volte più rispetto ai modelli precedenti. In secondo luogo, non è necessario impegnarsi se si può andare avanti con meno. Il Raspberry Pi è infatti disponibile in due versioni aggiuntive, con una RAM di 1 GB o 2 GB. Anche con le stesse dimensioni della RAM, la memoria LPDDR4 del Raspberry Pi 4 fornisce più della memoria LPDDR2 precedentemente integrata.
Per far sì che le specifiche siano ben utilizzate, le interfacce periferiche sono state superate. Al posto di un collegamento per un normale cavo HDMI o mini HDMI, il Raspberry Pi 4 dispone di due collegamenti micro HDMI per schermi 4K UHD. In caso di utilizzo simultaneo, l'SBC raggiunge solo 30 fps. Offre solo 60 frame più fluidi con display UHD. Due delle quattro porte USB 2 del Pi 3 hanno sostituito Raspberry con porte USB 3.0, che hanno una velocità di trasferimento dati notevolmente maggiore. Per un migliore trasferimento dei dati è disponibile anche una porta LAN per Gigabit Ethernet, WLAN conforme a IEEE 802.11b/g/n/ac (2,4 e 5 GHz) e il supporto di Bluetooth 5.0. I modelli precedenti non dispongono di Bluetooth o di un massimo di Bluetooth 4.2.
Campi di applicazione per Raspberry Pi 4B
L'idea originale dietro il Raspberry Pi non è puramente commerciale. Ispirato dai computer a scheda singola della sua gioventù, Eben Upton 2012 ha sviluppato il primo modello per raggiungere i giovani. Con un dispositivo accessibile, versatile e facilmente accessibile, dovrebbero essere in grado di imparare praticamente come funzionano i computer. In particolare, la versione più economica del Raspberry Pi 4 con 1GB di RAM è ancora perfetta come materiale didattico per i tecnici di nuova formazione.
Grazie alla sua notevole compatibilità con le versioni precedenti e ai costi di acquisto relativamente ridotti, è adatto anche per i tipici campi di applicazione di altri moderni computer a scheda singola. Grazie alle numerose opzioni di interfaccia, gli hobbisti possono collegare il Raspberry Pi 4 a varie estensioni e sensori, ad esempio per automatizzare elettrodomestici e compiti.
La notevole maggiore potenza rispetto al Raspberry Pi 3 si traduce in nuovi campi di applicazione o migliora l'utilizzabilità del Raspberry Pi in determinati settori. Grazie alla memoria più grande e alla maggiore velocità di trasferimento dei dati, il Raspberry Pi 4 può essere utilizzato in modo più efficace rispetto ai mini server. Poiché il computer può avere più grafica e dispone di un'uscita video di qualità superiore, è anche meglio che Media Center o console per retro Games. Raspberry non nasconde il fatto che il modello è stato concepito come una spinta verso il mercato dei PC. L'esecuzione con 4 GB di RAM è adatta per le applicazioni di base per ufficio, perché è adatta alle finestre di più browser, a un documento aperto e alla musica in background. Anche la possibilità di collegare un secondo schermo va a vantaggio dell'applicazione come PC.
Per applicazioni specifiche, si possono trovare nel nostro kit shop, ad esempio un kit Education e un kit Din-Rail per montaggio in applicazioni domotica su guida DIN. Oltre al Raspberry Pi 4B, nelle valigette di conservazione maneggevoli si trovano tutti i componenti importanti per il settore di utilizzo previsto.
Con il Raspberry Pi 4B costruisci la propria soluzione cloud
È possibile eseguire il backup dei dati e richiamarli da qualsiasi luogo - in questo momento è una cosa di tutti i giorni. Con il Raspberry Pi è possibile costruire un proprio server cloud, con il quale esiste un'indipendenza totale dai tradizionali provider cloud.
È necessario: Un Raspberry Pi modello 4B con 4GB di memoria di lavoro, una scheda MicroSD e un alimentatore adatto con spina USB-C.
Il nostro consiglio pratico: Utilizzare il dissipatore di calore
Le alte temperature sono dannose per ogni computer. In casi estremi, possono verificarsi danni hardware permanenti o anche il rischio di incendio. Molti computer possono ridurre le loro prestazioni e spegnersi in caso di surriscaldamento senza preavviso. I dati non salvati possono essere persi.
Raspberry ha rilasciato l'aggiornamento del firmware VLI, che riduce la temperatura di esercizio del Raspberry Pi 4 attivando Active-State Power Management (ASPM). Per assicurarsi che il calore di scarto non venga utilizzato dal computer a scheda singola, è consigliabile utilizzare un dissipatore di calore (inglese: Heatsink). Nel nostro negozio troverete dissipatori di calore adatti che, a costi relativamente bassi, contribuiscono efficacemente alla protezione dal surriscaldamento.
Domande frequenti - domande frequenti su Raspberry Pi 4B
Vale la pena di aggiornare Raspberry Pi 3 alla versione 4?
Ciò dipende in modo fondamentale dall'applicazione del Raspberry Pi. Un Raspberry Pi 3+ inserito in un sistema integrato, che soddisfa il suo scopo, può continuare a farlo. Lo sforzo di rimozione e installazione non vale necessariamente un aumento delle prestazioni nel caso. Lo stesso vale per il Raspberry Pi come progetto di apprendimento. Le conoscenze di base della tecnologia informatica possono essere insegnate anche con un modello più vecchio. Chi non possiede ancora un Raspberry Pi o lo utilizza attivamente ogni giorno, ad esempio come centro multimediale o PC, dovrebbe sicuramente essere in grado di migliorare notevolmente il Raspberry Pi 4.
Il Raspberry Pi 4 è compatibile con Windows?
Molti utenti di Raspberry PiS desiderano poter utilizzare Windows per molto tempo. Con Windows RT esiste da anni una versione del sistema operativo Microsoft, adatta per i dispositivi con architettura ARM. Tuttavia, la RAM da 1 GB di Raspberry PiS, a parte le complesse soluzioni, non è stata finora sufficiente per una versione desktop completa. Solo una versione su misura per l'Internet delle cose, era compatibile. Con l'ampliamento della memoria di lavoro del Raspberry Pi 4, almeno per quanto riguarda l'hardware, nulla è più contro un'alternativa Windows ai sistemi Linux. Tuttavia, secondo il fondatore di Raspberry, Eben Upton, Microsoft avrebbe dovuto investire molto lavoro per ottimizzare Windows 10 per il Raspberry Pi, ad esempio. Sembra poco probabile che Microsoft stia per iniziare questo progetto nel prossimo futuro.