Consulente
Radio DAB - ricezione eccellente ovunque
La radio digitale è il futuro della ricezione radio. Le radio DAB e DAB+ ricevono un gran numero di stazioni e informazioni aggiuntive, ad esempio, sulla situazione attuale del traffico, sul servizio meteo o su altri eventi importanti.
La guida spiega cosa considerare quando si seleziona una stazione radio digitale e quali sono le differenze tra le modalità di trasmissione DAB e DAB+.
Cosa possono fare le radio digitali?
DAB o DAB+ - qual'è la tecnologia migliore?
Quali radio sono disponibili per la ricezione digitale?
Nella scelta delle radio digitali è necessario prestare attenzione a queste funzioni e interfacce
Domande e risposte
Cosa possono fare le radio digitali?
DAB significa trasmissione audio digitale. Si tratta di uno standard di trasmissione per la ricezione di programmi radio digitali tramite antenne terrestri.
Grazie alla ricezione wireless terrestre, le radio digitali possono essere utilizzate ovunque. Per questo motivo vengono anche installate come autoradio o radio portatili. Naturalmente sono disponibili anche le classiche radio fisse con ricezione DAB+ e altre funzioni aggiuntive.
Con una radio digitale avrete una ricezione praticamente ovunque: In auto, in salotto, in giardino, in vacanza e in qualsiasi altro luogo.
La varietà di canali è molto più grande per la radio digitale rispetto alle precedenti vie di ricezione via FM e AM. La possibilità di assegnare più frequenze alle emittenti radiofoniche dipende in larga misura da due progressi tecnici:
- Da un lato, nella migliore precisione di destinazione della trasmissione digitale, in cui le onde radio non si disturbano a vicenda su frequenze adiacenti.
- Dall'altro lato, la compressione dei segnali sorgente per il suono, che non ha alcun effetto sulla qualità del suono. Al contrario, la ricezione radio digitale è meno soggetta a interferenze e offre un ascolto ottimale.
Conoscenze pratiche:
La cattiva ricezione, il crepitio e il fruscio sono un ricordo del passato. La tecnologia dietro la radio digitale impedisce che le onde di trasmissione delle stazioni radio digitali si sovrappongano e si disturbino l'una dall'altra. In questo modo DAB e DAB+ offrono la massima qualità del suono.
DAB o DAB+ - qual'è la tecnologia migliore?
DAB e DAB+ non sono compatibili tra loro. Tuttavia, ci sono possibilità di aggiornare la ricezione DAB+ alle radio DAB e ad altri dispositivi come impianti audio e computer. Per gli adattatori DAB+, fare clic qui.
Suggerimento: Molte delle radio più recenti supportano entrambi i tipi di ricezione DAB/DAB+ come dispositivi ibridi.
I ricevitori DAB per la ricezione radio digitale sono disponibili dal 2004. Tuttavia, le cifre di vendita non hanno mai raggiunto quelle della vecchia tecnologia di trasmissione FM. Il DAB potrebbe sostituire completamente la radio VHF, cosa che non era mai stata prevista negli anni successivi. Anche Digital Media Broadcasting (DMB) non è stato accettato dai consumatori ed è già quasi scomparso dal mercato, ad eccezione della Francia.
Nel frattempo DAB è già entrato negli anni come standard di trasmissione. DAB+ è il successore di DAB. Probabilmente DAB+ diventerà una tecnologia vincente nei prossimi anni. Un confronto tra DAB e DAB+ mostra perché:
Radio DAB | Ulteriori vantaggi per la radio DAB+ |
---|---|
+ ricezione di trasmettitori DAB | + ricezione di programmi DAB+ |
+ ricerca automatica | + molte funzioni aggiuntive (ad es. Servizio meteorologico, informazioni sul traffico, memorizzazione delle stazioni preferite) |
+ ampia scelta di programmi | + riceve ancora più programmi |
+ buona qualità del suono | + qualità del suono ancora migliore |
+ tecnicamente allo stato più recente |
A proposito: in realtà, le trasmissioni analogiche in Germania, comprese le trasmissioni radio VHF, dovrebbero essere completamente interrotte nel 2012 e sostituite dal DAB. Ma non è stato così, in quanto tra l'altro le autoradio sono importanti per la diffusione dei messaggi di pericolo attuali e molte auto più vecchie si spostano sulle strade senza possibilità di ricezione digitale. Ora è previsto un salto diretto a DAB+ come nuovo standard di trasmissione.
Quali radio sono disponibili per la ricezione digitale?
Come modello per le radio, i ricevitori digitali sono fondamentalmente le stesse specifiche del passato:
Radio per la vita quotidiana:
- Le radio da cucina sono disponibili in diversi modelli.
- Le radio da bagno sono approvate per l'uso in ambienti umidi.
- Le radio a valigia hanno il loro nome dalla forma rettangolare caratteristica che ricorda una valigia.
- Le radio da tavolo possono essere posizionate su superfici piane come tavoli o scaffali.
- Le radio da incasso vengono montate sotto armadi sospesi o ripiani o sono integrate in una parete.
Radio per quando si è in viaggio:
- Le radio da cantiere sono costruite in modo robusto e quindi adatte per l'uso in ambienti difficili.
- Le radio per esterni possono essere in genere utilizzate con batterie o batterie ricaricabili e sono progettate in modo ottimale per l'uso in viaggio.
- Le radio tascabili sono piccoli ricevitori radio compatti.
- Le radio con presa vengono inserite direttamente in una presa di corrente. Questa è quindi una fonte di alimentazione e un supporto contemporaneamente.
Radio con funzioni speciali:
- Le radio Internet possono ricevere contenuti audio non solo terrestri tramite la propria antenna, ma anche integrati in una rete WLAN o LAN, per riprodurre i contenuti da librerie online o dai live streaming delle stazioni radio.
Nota: La ricezione via Internet richiede una connessione a Internet. - La radiosveglia è dotata di una funzione di sveglia che accende la radio a un orario preimpostato.
- Le radio CD dispongono di un vano CD per la riproduzione di Compact Disc. Sono ancora disponibili anche radio con lettori per musicassette.
Nella scelta delle radio digitali è necessario prestare attenzione a queste funzioni e interfacce
Tipi di ricezione
Oltre alle vie di trasmissione digitali DAB e DAB+, le radio multifunzione offrono anche la ricezione via FM, AM o Internet.
Suggerimento: Ulteriori interfacce per Bluetooth, Near Field Communication (NFC), porte USB e opzioni LAN e WLAN per radio Internet sono i modi più comuni per ricevere altre sorgenti multimediali nei dispositivi moderni. Prestare attenzione alle interfacce di ingresso alternative, se a volte non avete voglia di programmi delle stazioni radio originali.
Alimentazione elettrica
Per la ricezione radio mobile è necessario disporre di una radio che, in alternativa all'alimentazione elettrica tramite la presa di corrente, possa essere alimentata anche con batterie o batterie ricaricabili. Alcune radio possono ottenere l'alimentazione elettrica tramite una porta USB, ad esempio, su un computer portatile.
Come alimentazione speciale per l'uso all'aperto sono disponibili radio a energia solare e radio che possono essere ricaricate con una manovella tramite dinamo.
Interfacce
Le interfacce sono importanti per il collegamento di periferiche come altoparlanti, microfoni o cuffie.
Da un lato, ci sono le interfacce all'ingresso della radio, cioè quelle tramite le quali è possibile riprodurre contenuti audio. Queste sono ad esempio antenne, ma anche schede di memoria SD con file musicali, microfoni, dispositivi WLAN o connessioni LAN per radio Internet.
Le interfacce all'uscita della radio sono necessarie per i dispositivi di riproduzione successivi. Si tratta, ad esempio, di prese jack per altoparlanti, uscite audio digitali, collegamenti per cuffie o lettori CD.
Consiglio pratico: se volete integrare la nuova radio in un panorama audio esistente, assicuratevi che ci siano abbastanza collegamenti per gli altri dispositivi. Alcune interfacce possono essere aggiornate tramite adattatore.
Domande e risposte
Posso ricevere la radio digitale anche all'estero?
Sì. Anche altri paesi europei si stanno utilizzando per ampliare la trasmissione radio digitale con Digital Radio Broadcasting (DAB). Prima del viaggio, verificare se nel paese di destinazione DAB o DAB+ offre la più ampia gamma di programmi radio.
Dove possono verificarsi problemi di ricezione DAB e DAB+?
Poche interruzioni durante la ricezione della radio digitale sono previste solo dove le onde di trasmissione non possono arrivare. Ad esempio in cantine con pareti spesse o in edifici con schermatura contro i raggi radio. Come soluzione, si offre una prolunga dell'antenna che sposta la posizione di ricezione in un punto in cui è possibile la ricezione radio, ad esempio all'esterno della finestra. Le antenne radio esterne sono disponibili qui.
Vale la pena acquistare ancora una radio DAB o invece dovrebbe essere posizionata subito una DAB+?
Difficile da dire. Alcuni modelli più recenti delle radio digitali supportano entrambi gli standard di ricezione. DAB è tecnicamente già considerato superato da DAB+, ma anche le vecchie stazioni radio FM sono ancora ricevibili. La cosa migliore da fare è scoprire in anticipo quali metodi di trasmissione verranno utilizzati per trasmettere i vostri programmi preferiti. Per le radio DAB con collegamento USB come interfaccia d'ingresso, la ricezione DAB+ può essere facilmente aggiornata in un secondo momento.