Consulente
Spina tedesca per applicazioni esigenti
Sono considerati i più robusti tra i connettori elettrici. I connettori Deutsch si trovano ovunque sia richiesta un'elevata resistenza alle influenze ambientali. Ciò include l'ingegneria automobilistica, la costruzione navale, l'industria aerospaziale, l'industria pesante, la difesa e l'offshore. Nella nostra guida vi presentiamo questo sistema di connettori e i suoi vantaggi e vi forniamo suggerimenti per l'acquisto e l'installazione.
Questo strano nome non ha nulla a che fare con la Germania. Piuttosto, ha origine da Alex Deutsch, un pioniere nello sviluppo di connettori industriali. Dopo aver fondato la sua prima azienda in California nel 1939, esattamente 20 anni dopo inventò il primo connettore montabile con contatti staccabili. Da allora, questi connettori sono diventati un equipaggiamento standard in ambienti difficili in tutto il mondo.
Il marchio DEUTSCH, che oggi appartiene a TE Connectivity, un'azienda tecnologica statunitense con sede in Svizzera, è sinonimo di spine e prese elettriche ecologiche, robuste e impermeabili. Sono progettate per resistere agli ambienti e alle condizioni più difficili. Queste spine sono dotate di alloggiamenti termoplastici per temperature da meno 55 gradi Celsius a più 125 gradi Celsius e di terminali in lega di nichel o rame placcato oro resistenti alla corrosione e all'ossidazione. Le guarnizioni in gomma siliconica garantiscono la resistenza dei connettori a polvere, acqua e fango, anche in presenza di forti vibrazioni e pressioni.
I connettori Deutsch sono disponibili in varie forme e dimensioni, suddivise in rotonde e rettangolari. Tutti utilizzano un tipo comune di connettore noto come contatto o pin. Esistono cinque misure principali: 4, 8, 12, 16 e 20, una gamma di dimensioni dei fili compatibili da 0,25 a 16 millimetri e correnti nominali da 7,5 a 100 ampere.
Oltre ai connettori Deutsch AS appositamente progettati per gli sport motoristici, ai connettori con protezione contro i campi elettromagnetici e ai connettori per autocarri, autobus e veicoli fuoristrada, tre serie di connettori sono particolarmente apprezzate: i connettori DT, DTM o DTP. Le diverse serie si basano sulle dimensioni dei pin e dei cavi che possono ospitare, sulle correnti nominali dei pin, sul design della custodia e sulle opzioni di montaggio. Ecco alcuni esempi:
La serie DT misura 20 comprende connettori con 2-12 pin, dimensioni del cavo da 0,75 a 4,0 millimetri e una capacità di carico fino a 13 ampere. I connettori DTM di taglia 20 sono disponibili da 3 a 12 pin per fili da 0,5 a 1,5 millimetri e capacità di carico fino a 7,5 ampere. Infine, la serie DTP offre una scelta da 2 a 4 pin che possono accettare fili da 2,5 a 6,0 millimetri e una corrente nominale fino a 25 ampere.
Per scegliere il connettore giusto per la vostra applicazione, è necessario conoscere il numero di fili da collegare e l'assorbimento di corrente degli accessori collegati. Se attraverso un connettore deve passare più corrente di quella prevista per i singoli pin, i cavi in entrata e in uscita possono essere suddivisi in due o più cavi separati. In questo modo si distribuisce il carico su più pin.
I pin dei connettori DTM, ad esempio, sono progettati per 7,5 ampere ciascuno. Se un connettore DTM deve essere utilizzato per collegare 12 volt a un faro da 120 watt che assorbe 10 ampere, sarebbe opportuno utilizzare due connessioni e due pin separati. In questo caso, ogni pin verrebbe caricato con 5 ampere ciascuno, che è meno del limite di 7,5 ampere di ciascun pin. Questo tipo di configurazione è molto pratica quando si vuole ridurre al minimo il numero totale di connettori utilizzati.
I connettori Deutsch hanno terminali molto speciali e ogni serie ha pin di dimensioni diverse, a seconda della capacità di trasporto della corrente.
Per svolgere correttamente il lavoro, gli spinotti Deutsch richiedono uno strumento di crimpatura molto specifico. È importante utilizzare l'utensile di crimpatura corretto per le dimensioni e il tipo di connessione, poiché il sistema Deutsch funzionerà correttamente solo con esso.
I connettori DT, ad esempio, sono sempre costruiti allo stesso modo. C'è l'alloggiamento, un fusibile di contatto, un fusibile di contatto del pin e un alloggiamento del pin.
Sono inoltre dotati di un blocco a innesto integrato per mantenere la connessione. Un ulteriore blocco a cuneo assicura che i contatti rimangano in posizione. Per rilasciare la connessione, è possibile utilizzare uno speciale strumento di rilascio, come il modello DT-RT1, che TE Connectivity ha sviluppato appositamente per questo scopo.
Tuttavia, è possibile utilizzare anche un cacciavite standard, un utensile a gancio o un paio di pinze a lama piatta. Per lo smontaggio, è disponibile un attrezzo specifico per la rimozione dei contatti.
FAQ - Domande frequenti sulle spine Deutsch
Cosa succede alle aperture non occupate nella presa Deutsch?
Le spine Deutsch sono note per la loro tenuta, che non sarebbe più garantita da aperture della presa aperte. Pertanto, tutte le aperture non occupate della presa devono essere accuratamente chiuse con spine di precisione.
Cosa significano le misure da 10 a 14 AWG?
AWG è l'acronimo di American Wire Gauge, ovvero la misura del filo. Questa misura è comune negli Stati Uniti, ma è sempre più utilizzata anche qui. Da 10 a 14 AWG significa una sezione del filo da 6 a 2 millimetri quadrati. Importante: più alto è il valore AWG, più sottile è il filo.