Tutti i prodotti
Acquistati più frequentemente
Meest gekocht
Articoli più votati
Best beoordeelde producten
Consulente
Fatti interessanti sugli interruttori e i sensori di prossimità
Cosa sono gli interruttori di prossimità?
Dove vengono utilizzati i sensori di prossimità?
Quali sono i diversi tipi di interruttori?
Cosa sono gli interruttori di prossimità?

Gli interruttori di prossimità o i sensori sono noti come componenti attivi che reagiscono senza toccare a una certa distanza all'avvicinamento di determinati materiali o oggetti. A seconda del funzionamento, questi si differenziano notevolmente per la loro struttura, in quanto alcuni sensori reagiscono al cambiamento di un campo elettrico. Altri invece sono interruttori di prossimità magnetici; ciò significa che vengono attivati dall'avvicinamento di magneti. Tuttavia, tutti sono caratterizzate da alcuni vantaggi comuni: grazie al loro funzionamento senza contatto, lavorano quasi completamente senza usura e hanno quindi una lunga durata. Inoltre, la maggior parte di essi funziona senza influenze ambientali e quindi funziona in modo molto affidabile.
Dove vengono utilizzati i sensori di prossimità?
Grazie a queste caratteristiche positive, gli interruttori di prossimità sono molto popolari e vengono utilizzati per diversi scopi nel campo dei sensori in diverse aree. Possono essere utilizzati nei processi di produzione per la determinazione della posizione di macchine, parti di fabbrica o alberi, per la garanzia della qualità, per il controllo del materiale o dello spessore del materiale, per la misurazione di distanze o del livello, come pulsante limite di fine corsa e anche nella tecnologia di sicurezza come interruttore di prossimità senza contatto. Sono quindi spesso utilizzati in settori altamente automatizzati o in cui si cerca di ottenere la massima automazione possibile. Oltre ai dati tecnici, anche i costi svolgono un ruolo importante nell'utilizzo dei componenti, in quanto per i singoli settori di impiego sono adatte anche varianti più economiche con una gamma di funzioni ridotta.
Quali sono i diversi tipi di interruttori?
Esiste un'ampia gamma di diverse varianti, tutte dotate di orientamenti speciali. Nel negozio di Conrad potrete ricevere tre dei componenti più utilizzati, provenienti dal gruppo di sensori a ultrasuoni, sensori capacitivi e sensori induttivi.
Sensore induttivo
Gli interruttori di prossimità induttivi sono i sensori che reagiscono alla variazione di un campo elettromagnetico generato da soli. Sono composti da un oscillatore, collegato in modo per valutare il segnale ricevuto e uno stadio di uscita. L'oscillatore crea un campo magnetico orientato in una determinata direzione grazie a una struttura speciale, che rappresenta la superficie attiva del sensore. Se un pezzo di metallo viene portato nei pressi della superficie dell'interruttore di prossimità induttivo, il campo magnetico cambia, il sensore lo riconosce e emette un segnale. Poiché l'interruttore induttivo reagisce solo ai materiali metallici, il sensore non può essere utilizzato ovunque, ma in genere è leggermente più conveniente rispetto ad altri sensori.
Sensore capacitivo
Gli interruttori di prossimità capacitivi funzionano in base al principio come un condensatore e reagiscono quindi al cambiamento di capacità mediante l'introduzione di un oggetto in un campo elettrico. Nel caso del sensore capacitivo, questa è la sua cosiddetta area attiva. A differenza dei sensori di prossimità induttivi, gli interruttori capacitivi possono reagire anche a materiali non metallici come plastica o persino liquidi. Grazie a questa flessibilità, i sensori capacitivi possono essere utilizzati in diversi settori industriali con diverse attività, dall'utilizzo come sensore di livello fino alla determinazione della posizione.
Sensore a ultrasuoni
Un tipo leggermente diverso di sensori di prossimità è l'interruttore di prossimità a ultrasuoni. Questi non reagiscono a un determinato materiale, ma rilevano, sulla base della riflessione di un segnale a ultrasuoni, oggetti che si trovano nel raggio di misura.
Siete interessati a uno dei sensori e cercate una descrizione più dettagliata? Per ulteriori informazioni su ogni variante, consultare Conrad sui rispettivi gruppi prodotto dei sensori.