Tutti i prodotti
Acquistati più frequentemente
Meest gekocht
Articoli più votati
Best beoordeelde producten
Consulente
Videosorveglianza cablata: Casa e appartamento sotto controllo
Guarda 24 ore su 24 le tue quattro pareti
I vantaggi delle telecamere di sorveglianza cablate
Qui è possibile trovare il modello di fotocamera con cavo più adatto
Guarda 24 ore su 24 le tue quattro pareti
La videosorveglianza con telecamere cablate fisse è una protezione utile per la vostra famiglia e la vostra proprietà. La videosorveglianza garantisce la sicurezza mediante dissuasione e aiuta a valutare meglio la situazione all'interno e intorno alla casa e a riconoscere le situazioni pericolose. Le immagini delle telecamere possono essere visualizzate in tempo reale sul monitor di sorveglianza, su un computer o tramite app sullo smartphone o tablet — a scelta live durante la registrazione o in un secondo momento.
La registrazione video dettagliata registra tutti gli eventi. In questo modo, ad esempio, nel time-lapse video si può sapere quando il postino ha depositato un pacchetto sulla soglia di casa. Ma anche il vicino che gioca regolarmente a palla o, se l'accesso non autorizzato è stato garantito. In caso di cadute, le registrazioni video facilitano l'informazione quando si tratta di identificare i responsabili.
Le telecamere di sorveglianza collegate tramite un cavo raggiungono una risoluzione particolarmente elevata con un massimo di 8 megapixel. Grazie al cablaggio fisso, le telecamere forniscono immagini continue, prive di interferenze e sempre chiare. Grazie all'elevata larghezza di banda del collegamento via cavo non è necessario comprimere l'immagine in modo esasperato per favorire una trasmissione fluida - la rappresentazione è sufficientemente dettagliata e nitida. L'elevata densità di pixel consente un'analisi precisa delle immagini live sul monitor di monitoraggio e tramite la registrazione.
Argomenti correlati nel settore della sicurezza e della sorveglianza
Sistemi di allarme radio
Rilevatore di fumo
Rivelatore di monossido di carbonio
Mini rilevatore di fumo
Telecamere IP per esterni
Nest Camera
Rilevatore di movimento da esterno
Lampade da esterni con rilevatore di movimento
Telecamere Smartwares
Orologio con fotocamera di sorveglianza
Telecamera spia nascosta
TaHoma Somfy
Questi sono i vantaggi delle telecamere di sorveglianza cablate
Durante la videosorveglianza cablata, la lunghezza del cavo utilizzato determina da sola la portata della trasmissione dell'immagine. Né le condizioni strutturali né i dispositivi elettronici nelle vicinanze possono compromettere la trasmissione. Anche un trasmettitore radiocontrollato da intrusi non può avere nulla a che fare con le telecamere. In questo modo potrete beneficiare di una trasmissione del segnale affidabile e rapida e di una registrazione video senza interruzioni.
Osservare i diritti delle persone durante la videosorveglianza
La vostra casa, il vostro appartamento o la vostra proprietà possono essere monitorati tramite videocamere. Tuttavia, al di fuori del terreno devono essere presi in considerazione i diritti di proprietà di terzi, come il diritto all'immagine propria o il diritto all'auto-determinazione informativa. Durante il montaggio delle telecamere, assicurarsi che non vengano monitorati né aree pubbliche, né la proprietà vicina o un accesso comune. Le strade adiacenti, i marciapiedi o altre aree pubbliche non possono essere monitorati con telecamere, anche se l'angolo di registrazione supera i limiti del terreno, rileva solo una piccola area di base pubblica. La ripresa video va sempre dichiarata con apposito cartello esposto ben visibile.
In questo modo è possibile trovare il modello di fotocamera a cavo corretto
Le telecamere di sorveglianza con cavo di collegamento sono disponibili per l'uso in edifici e come modelli protetti dalle intemperie per l'uso all'aperto. È possibile assemblare le telecamere singolarmente in base alle proprie esigenze e al proprio budget o accedere a un kit di videosorveglianza. Sono disponibili telecamere IP con collegamento di rete e di alimentazione e telecamere IP con alimentazione PoE tramite il cavo di rete, in cui si può utilizzare un solo cavo di collegamento. Sono disponibili anche modelli analogici con cablaggio coassiale e telecamere con trasmissione delle immagini Powerline tramite la presa di corrente.
Pacchetto completo: Sistemi di sorveglianza cablati
Siete alla ricerca di un pacchetto completo che contiene tutto ciò di cui avete bisogno per configurare la vostra videosorveglianza? Quindi, date un'occhiata ai sistemi di monitoraggio cablati. Si tratta di set composti da una o più telecamere e da un registratore adatto, nonché di accessori sotto forma di cavi di collegamento, connettori di rete e materiale di fissaggio. Le telecamere e il registratore sono progettati l'uno per l'altro, consentendo una configurazione rapida e semplice e un funzionamento senza problemi.
Un importante criterio di selezione per i sistemi di monitoraggio è il numero di canali. Determina il numero di immagini della telecamera che il registratore può registrare contemporaneamente. Ad esempio, se si desidera utilizzare quattro telecamere intorno alla casa, è necessario un sistema di monitoraggio con almeno quattro canali. Se non si è ancora sicuri di quante telecamere e quindi dei canali si desidera utilizzare, è consigliabile pianificare un paio di canali di riserva per le future estensioni del sistema di sorveglianza. In questo modo è possibile aggiornare facilmente le telecamere aggiuntive senza dover sostituire il server delle telecamere.
Visualizzazione delle immagini live sul monitor di monitoraggio
Un monitor di sorveglianza completa la videosorveglianza cablata. Lo schermo viene collegato al registratore e consente una visione permanente delle immagini o delle registrazioni della fotocamera in tempo reale. Rispetto ai display tradizionali, i monitor di sorveglianza si differenziano per i diversi collegamenti, come un ingresso BNC, e per le numerose possibilità di regolazione.
Montaggio: Installazione semplice della telecamera tramite cavo
In particolare in caso di nuova costruzione o in fase di ristrutturazione, lo sforzo di installazione per i cavi aggiuntivi è minimo. A questo scopo, in un secondo momento potrete usufruire di una trasmissione video e audio particolarmente stabile e insensibile con un'elevata qualità dell'immagine.
Il montaggio delle telecamere è molto semplice. Sono necessari solo un conduttore, una trapano e un cacciavite. Il materiale di fissaggio necessario, come cavi di collegamento, viti e tasselli, è spesso allegato alle telecamere.
Dispositivi di registrazione per il monitoraggio a lungo termine
Con un registratore a lungo termine o un server video è possibile salvare tutte le registrazioni delle telecamere per un periodo di tempo impostato. Le registrazioni possono essere effettuate in modo permanente, secondo gli orari o in caso di rilevamento del movimento. Come supporto di memorizzazione si utilizzano normalmente uno o più dischi rigidi. Grazie all'accesso remoto è possibile accedere anche tramite dispositivi mobili e quando si è in viaggio. Prestare attenzione alla capacità di memoria, al numero di canali e alla massima qualità dell'immagine. Sono importanti anche gli ingressi e le uscite tramite i quali si collegano le telecamere e un monitor di sorveglianza. Pratici extra sono una notifica via e-mail con istantanee e un backup dei dati su dispositivi di archiviazione esterni.
Buona pratica: Migliore visione notturna grazie al faretto IR
Molte telecamere di sorveglianza funzionano con LED a infrarossi integrati, che illuminano l'area di sorveglianza al buio con una luce a infrarossi invisibile per la sua lunghezza d'onda per l'occhio umano. In questo modo la telecamera fornisce un'immagine della telecamera utilizzabile anche in caso di oscurità assoluta, in genere in bianco e nero. I LED a infrarossi sono generalmente disposti intorno all'obiettivo per un'illuminazione uniforme. La portata massima è indicata nella descrizione del prodotto della rispettiva telecamera. Con un faretto a infrarossi potrete migliorare la visione notturna della vostra telecamera di sorveglianza e illuminare anche gli oggetti più lontani. Il faretto viene montato vicino alla telecamera, collegato alla rete da 230 volt e funge da lampada aggiuntiva. Un sensore crepuscolare integrato lo accende automaticamente e lo disattiva di nuovo alla luce del giorno.