Tutti i prodotti
Acquistati più frequentemente
Meest gekocht
Articoli più votati
Best beoordeelde producten
Consulente
Con la videosorveglianza IP potrete tenere tutto sotto controllo
I sistemi di videosorveglianza basati su IP offrono un elevato comfort d'uso e sono sempre più diffusi. Utilizza la rete del computer per il trasferimento dei dati e sono facilmente espandibili. Scoprite i vantaggi della videosorveglianza IP e i componenti che svolgono un ruolo importante nel nostro guida.
Videosorveglianza IP funziona così:
Componenti della videosorveglianza IP
Criteri di acquisto per i sistemi di videosorveglianza IP - cosa è importante?
Una buona pratica: prendere in considerazione la luce
FAQ - domande frequenti sulla videosorveglianza IP
Videosorveglianza IP funziona così:
Con la videosorveglianza è possibile proteggere la propria proprietà, la casa o l'appartamento da accessi e intrusioni non autorizzati. Registrando e documentando gli eventi in un determinato ambito di sorveglianza, è possibile ricostruire meglio i fatti in caso di successive indagini e, se necessario, identificare i responsabili. Anche per scopi di prevenzione viene utilizzata la videosorveglianza: se un potenziale intruso sa di essere osservato, può interrompere il suo progetto. Negli ultimi anni la videosorveglianza IP (IP = Internet Protocol) si è particolarmente sviluppata e si è guadagnata popolarità. Ciò è dovuto al fatto che i sistemi di sorveglianza basati su IP utilizzano le reti di computer esistenti per la trasmissione dei dati e sono quindi molto facili da collegare, sia tramite WLAN che tramite un cavo Ethernet o LAN.
Il collegamento tramite WLAN o LAN comporta diversi vantaggi. Se la videosorveglianza avviene tramite WLAN, non è necessario posare alcun cavo per il trasferimento dei dati, in quanto la trasmissione dei segnali avviene solo tramite la rete IP senza fili. In questo modo l'installazione è molto semplice e veloce. Anche un collegamento tramite un cavo LAN ha i suoi vantaggi, perché se si collegano componenti PoE, la corrente di esercizio necessaria può essere prelevata dal cavo Ethernet (PoE = Power over Ethernet). L'alimentazione elettrica tramite rete elettrica, batterie ricaricabili o batterie così non è necessaria.
I sistemi di sorveglianza IP sono adatti per molti settori di applicazione e vengono utilizzati sia in casa che in aziende, aziende e industrie. Sono ampliabili in molti modi, offrono un elevato livello di sicurezza e sono comodi da utilizzare. In questo modo è possibile effettuare configurazioni e impostazioni utilizzando, ad esempio, un software adatto comodamente sul computer. Poiché il sistema IP è collegato alla rete, smartphone, notebook, tablet e altri dispositivi che si trovano nella stessa rete possono accedervi. Inoltre, è possibile l'accesso tramite Internet. In altre parole: I sistemi IP possono essere controllati da diversi dispositivi finali, diversi utenti e indipendenti dalla posizione .
Componenti della videosorveglianza IP
Al centro della videosorveglianza basata su IP ci sono telecamere IP, anche chiamate telecamere di rete. Sono dotati di un server web integrato e di un indirizzo IP di proprietà, che permette di integrarli nella rete o di accedervi via Internet. Come le telecamere di sorveglianza analogiche, le telecamere IP dispongono di sensori CCD o CMOS analogici. Tuttavia, convertono i segnali analogici in segnali digitali e li comprimono per poi trasferirli al dispositivo di memoria tramite la rete. I sensori e i dispositivi di allarme possono essere collegati direttamente agli ingressi e alle uscite corrispondenti della telecamera IP. Molte telecamere IP sono già dotate di rilevatori di movimento e LED per la visione notturna. Se necessario, è possibile espandere il sistema con ulteriori accessori per telecamera IP come moduli sensore.
Le telecamere IP sono disponibili in diversi modelli. Ci sono le cosiddette telecamere a cupola, costruite emisferiche e dotate di una sfera opaca dietro la quale è montata la telecamera vera e propria. Le telecamere Bullet sono allungate e hanno la forma di una proiettile (bullet inglese). L'obiettivo è integrato nell'alloggiamento e quindi protetto, ma non sostituibile. In questo caso, le telecamere Bullet sono diverse dalle telecamere Box, che hanno un aspetto simile, ma hanno un obiettivo intercambiabile montato all'esterno dell'alloggiamento. Le telecamere compatte presentano dimensioni ridotte e sono quindi utilizzabili in molti modi. Le telecamere inclinabili e orientabili sono telecamere bullet, box o Dome, che possono essere allineate con diverse angolazioni.
Le Google Nest Cams sono tra le telecamere IP per le quali l'integrazione nella casa intelligente è l'obiettivo principale. Create immagini live 24 ore su 24 dall'area di sorveglianza e inviate un avviso sullo smartphone o via e-mail non appena viene registrata una situazione insolita. Le registrazioni vengono registrate in qualità HD 1080p e salvate nel cloud. Per avere una panoramica degli eventi passati, è possibile visualizzare le registrazioni delle ultime tre ore tramite l'app Nest (disponibile per iOS e Android). Le camme di Google Nest sono disponibili per il monitoraggio in ambienti interni ed esterni e dispongono di una modalità di visione notturna. L'alimentazione elettrica avviene tramite un collegamento alla rete elettrica. I dispositivi sono dotati di un microfono e di un altoparlante, che consente una comunicazione bidirezionale (ascolto e conversazione).
Se le registrazioni della telecamera IP non vengono salvate direttamente sul PC o in un cloud, vengono utilizzati i videoregistratori di rete (in breve: NVR). I registratori di rete dispongono di uno o più hard disk con capacità di memoria molto elevate. La capacità di memoria del disco rigido di un registratore dipende, tra l'altro, dal numero di telecamere IP collegate e dalla qualità dell'immagine. Maggiore è la risoluzione delle registrazioni e maggiore è il numero di telecamere collegate, maggiore è lo spazio di memoria necessario. Per poter trasferire le registrazioni, ad esempio, su una chiavetta USB o su una scheda SD, i registratori di rete sono solitamente dotati di possibilità di collegamento adeguate.
I registratori di rete sono disponibili singolarmente, ma spesso fanno parte di sistemi di sorveglianza di rete. Si tratta di soluzioni complete, particolarmente adatte a coloro che desiderano essere dotati di tutti i componenti importanti per la videosorveglianza. A seconda della versione, i kit includono un registratore, più telecamere IP e, se necessario, altri componenti, ad esempio un monitor. Il vantaggio di questi kit di videosorveglianza è che tutti i componenti sono coordinati tra loro e compatibili tra loro.
Criteri di acquisto per i sistemi di videosorveglianza IP - cosa è importante?
Durante la creazione e l'elaborazione di un sistema di monitoraggio IP è necessario tenere conto di diversi fattori. Particolare attenzione è posta sulla telecamera IP, che rappresenta il cuore di ogni videosorveglianza basata su IP. Per prima cosa, la risoluzione della telecamera ha un ruolo importante, per poter riconoscere qualcosa in dettaglio sulle registrazioni. Per le attività più impegnative, una telecamera IP dovrebbe avere una risoluzione di almeno 2 megapixel. In realtà, molti modelli raggiungono persino una migliore qualità. Nel frattempo sono disponibili anche telecamere da 4 megapixel (2k) e telecamere da 8 megapixel (4k). In termini di risoluzione, le telecamere IP sono avanti rispetto alle telecamere analogiche e attualmente definiscono un nuovo standard. Tuttavia, non è sempre necessaria un'elevata risoluzione. Chi vuole solo avere una panoramica dell'accaduto in un unico luogo, senza dover riconoscere dettagli come volti o targhe, può accontentarsi di una telecamera di rete con una risoluzione VGA (VGA = Video Graphics Array) di 640 x 480 pixel.
L'area di visione di una telecamera IP deve essere adatta anche allo scopo di utilizzo. Le telecamere a 360° offrono una visione completa, ma non sono adatte per qualsiasi ambiente di installazione. Le telecamere inclinabili e orientabili possono essere allineate con diverse angolazioni e sono dotate a tal fine di un braccio mobile. Poiché il movimento può essere percepito, sono più accattivanti delle telecamere mobili. In quest'ultimo caso, è possibile utilizzare un obiettivo grandangolare per coprire un'area di visione più ampia possibile. Per il monitoraggio al buio, le telecamere IP con funzione di visione notturna sono una buona scelta. Sono dotati di LED a infrarossi (in breve: LED IR), cioè diodi luminosi che producono raggi infrarossi. Con il vostro aiuto, l'area di monitoraggio viene per così dire illuminata. Per l'occhio umano la luce a infrarossi non è visibile, ma la telecamera lo riconosce e può registrare ambiente e persone in bianco e nero. Poiché i colori naturali vengono distorti dalla luce a infrarossi durante la luce del giorno, la maggior parte delle telecamere per la visione notturna è dotata anche di un filtro che filtra la luce a infrarossi. Si accende o si spegne automaticamente a seconda della luminosità dell'ambiente. La portata di una telecamera in modalità visione notturna dipende dal numero di LED integrati.
Importante per la videosorveglianza basata su IP è che la larghezza di banda esistente sia progettata per il traffico dati. Un trasferimento continuo di file video di grandi dimensioni attraverso la rete ha effetti negativi sulla velocità di trasmissione. Si consiglia di fornire una connessione a banda larga separata solo per la sicurezza. A meno che non sia presente una connessione in fibra ottica; in questo caso le risorse sono generalmente sufficienti. Inoltre, è necessario specificare il tipo di salvataggio dei video IP e delle immagini acquisite. Se desiderate accedere ai dati da qualsiasi luogo, vi consigliamo di salvare il cloud. In alternativa, è possibile salvare le registrazioni sul PC, su una scheda di memoria o su altri supporti di memoria.
Una buona pratica: prendere in considerazione la luce
Durante l'installazione di una telecamera IP, è necessario tenere conto delle condizioni di luce nell'ambiente. In primo luogo, la telecamera non deve essere rivolta contro la luce, altrimenti è difficile vedere ciò che accade davanti alla lente. Non deve essere montata contro le superfici riflettenti, in modo che non sia abbagliata dai riflessi. Si consiglia di osservare anche le condizioni notturne, poiché al buio si accendono spesso fonti di luce aggiuntive che possono causare riflessi.
FAQ - domande frequenti sulla videosorveglianza IP
È consentita la videosorveglianza privata?
Al fine di proteggere la proprietà, la salute e la sicurezza personale, è consentito dotare di telecamere i luoghi non pubblici a scopo di sorveglianza. Tra questi vi sono, ad esempio, la proprietà privata e la casa. Tuttavia, non è possibile filmare la proprietà del proprio vicino, i percorsi condivisi o le entrate. Il diritto personale del vostro vicino sarebbe altrimenti leso.
Durante l'installazione iniziale di una telecamera di sorveglianza IP, a cosa è necessario prestare attenzione?
Si consiglia di non effettuare la configurazione iniziale tramite la connessione WLAN, ma di collegare prima il router e la telecamera al cavo di rete. In caso contrario, il router potrebbe non riconoscere immediatamente il dispositivo. Una volta completata l'installazione iniziale, la telecamera può essere collegata alla WLAN senza problemi.
La telecamera di sorveglianza IP non si collega alla WLAN. Che cosa bisogna fare?
Spesso aiuta ripristinare le impostazioni di fabbrica della telecamera WLAN. Ciò avviene tramite le impostazioni del menu o tramite il tasto di reset. Questo si trova nella parte inferiore della maggior parte delle telecamere e deve essere premuto per diversi secondi. Spesso è necessario un collegamento alla rete elettrica. Il ripristino tramite pulsante di reset è anche un'opzione se si dimentica la password.