Tutti i prodotti
Acquistati più frequentemente
Meest gekocht
Articoli più votati
Best beoordeelde producten
Consulente
L’energia pulita, soprattutto quella sviluppata dal sole e dal vento, rappresenta la nuova generazione di alimentazione elettrica; Conrad si pone in prima linea nella vendita di materiale per il solare e l’eolico, offrendo quasi 500 prodotti, tra pannelli, generatori e accessori vari. Abbandona il tradizionale sistema di approvvigionamento per l’energia, e passa ad una nuova realtà, ecologica, economica e, nel tempo, anche remunerativa. Nel nostro negozio online trovi gli spunti ideali per il grande cambiamento!
Cose da sapere su energia solare ed eolica
Energia solare e eolica - impianti per energie alternative
Quali sistemi solari e eolici sono disponibili su Conrad?
FAQ - domande frequenti sull'energia solare ed eolica
Energia solare e eolica - impianti per energie alternative
L'energia solare ed eolica sono tra le risorse energetiche ecologiche, in quanto l'energia elettrica viene ottenuta senza combustibili fossili e il processo non ha quindi alcun effetto negativo sulla qualità dell'atmosfera e dell'aria respirabile. Vi sono, tuttavia, altre conseguenze, come l'utilizzo di terreni agricoli per impianti solari, il possibile inquinamento acustico per i residenti e la perturbazione degli habitat animali in prossimità delle turbine eoliche. A lungo termine si hanno effetti positivi. Inoltre, le tecnologie nel settore delle energie alternative sono state notevolmente più efficienti negli ultimi anni e la quantità di pericolosi elementi chimici utilizzati è stata notevolmente ridotta.
Secondo il tasso di conservazione dell'energia, l'energia non può essere "prodotta" o "distrutta", ma solo convertita da una forma a un'altra. Le perdite si verificano sempre - ad esempio come irraggiamento di calore indesiderato - che sono descritte dall'efficienza delle tecnologie di conversione.
L'energia solare utilizza la luce solare che colpisce la terra e la converte in altre forme di energia con mezzi tecnici adeguati.
Indirettamente, anche l'energia eolica è una conseguenza della luce solare, in quanto le diverse condizioni di temperatura (a causa della luce solare) generano diversi rapporti di pressione dell'aria, che vengono compensati dalla redistribuzione della quantità d'aria sotto forma di vento.
Nel settore dell'utilizzo non industriale sono state ormai stabilite molte soluzioni interessanti nel settore dell'energia solare e di quella eolica.
Quali sistemi solari e eolici sono disponibili su Conrad?
Piccoli sistemi solari, di solito come kit con tutti i materiali di montaggio e di installazione. In parte, questi impianti sono dotati di inverter, in modo che sia possibile un'alimentazione a 230 volt. In questa categoria vengono offerti sistemi di ventilazione solare, in cui l'energia elettrica convertita viene utilizzata per azionare le ventole. I destinatari di questi impianti sono, ad esempio, camperisti e velisti.
Le fontane solari comprendono tutte le pompe alimentate a energia solare per l'estrazione dell'acqua. I criteri di utilizzo sono le quantità di mandata disponibili (3.000 litri all'ora), l'altezza di mandata fino a 3 metri e la capacità di potenza del modulo solare. Questa sottocategoria comprende anche gli aeratori da laghetto e le unità galleggianti.
Caricabatterie a energia solare come soluzione mobile per la ricarica di accumulatori con diverse tensioni per radio, smartphone o laptop tramite USB. Alcuni caricabatterie a energia solare sono montabili su zaino di dimensioni comuni.
Le lampade a energia solare comprendono diversi tipi di sorgenti luminose che funzionano senza alimentazione di corrente dalla rete a bassa tensione. Queste includono lampade decorative, reti luminose o tende. I dispositivi di questa categoria sono adatti, tra l'altro, per l'uso in impianti di allarme. Molti modelli hanno un accumulatore tampone che aiuta a superare i tempi di luce ridotta. Conrad offre il sistema di illuminazione solare "sun'connecec" della società cinese Lutec come sistema con tutti i componenti.
Gli impianti solari termici sono kit completi per l'alimentazione di acqua calda ecologica e gratuita basata sull'energia solare. I componenti possono essere facilmente integrati in un impianto di riscaldamento esistente. Un investimento che vale la pena di essere installato successivamente nella vecchia costruzione e nella progettazione di nuove costruzioni. A tale scopo, l'Ufficio federale per l'economia e il controllo delle esportazioni fornisce anche aiuti a privati e imprese.
Generatori eolici con potenze da 100 a 600 watt. I campi di applicazione sono barche a vela, impianti a isola, stazioni di ricarica, case vacanze, access point WLAN, stazioni di misurazione e monitoraggio, sistemi di traffico o di emergenza e progetti di aiuto allo sviluppo. Alcuni generatori eolici sono adatti per sistemi autonomi o in combinazione con moduli solari.
I moderni impianti eolici garantiscono una resa energetica massima anche a basse velocità del vento. Durante il funzionamento sono silenziosi e mostrano poche vibrazioni.
I cuscinetti a sfere speciali sulle parti rotanti e i singoli componenti rivestiti consentono una lunga durata e una manutenzione ridotta. La verniciatura speciale ai raggi UV protegge da infragilimento.
Moduli solari: I cosiddetti sistemi off-grid sono impianti fissi o mobili. Vengono utilizzati dove non è possibile o non è conveniente un collegamento alla rete elettrica. Il loro funzionamento è chiamato funzionamento a isola.
Sistemi solari: Si tratta di sistemi completi, dall'assorbimento dell'energia solare nel modulo solare alla lampadina con materiale di collegamento e batterie tampone.
Gli accessori per la tecnologia solare garantiscono l'installazione e la funzionalità degli impianti solari. Questi includono la memoria di energia domestica come grandi sistemi di batterie tampone, diversi connettori e cavi, accessori di installazione come scatole, passaggi, blocchi di distribuzione, supporti, inverter con accessori e libri specializzati adatti al tema.
FAQ - domande frequenti sull'energia solare ed eolica
Chi utilizza impianti solari ed eolici?
Architetti, uffici di pianificazione, tecnici dell'installazione domestica, elettricisti, installatori elettrici, ma anche privati possono installare impianti solari ed eolici, nella misura in cui ciò sia consentito dalle normative applicabili dell'artigianato elettrico.
Quali indicazioni di sicurezza e di funzionamento devono essere osservate?
- Per gli impianti solari utilizzati in ambienti con acqua (ad esempio, pompe a laghetto) è necessaria la massima attenzione. Prima di utilizzare i prodotti, osservare tutte le indicazioni di sicurezza e di utilizzo del produttore.
- Per la pulizia dei moduli solari, rimuovere prima polvere e sporco sulla superficie con una spazzola morbida. La superficie del modulo solare viene pulita con uno straccio umido per rimuovere lo sporco e la polvere rimanenti. Il guano e altri dispositivi di fissaggio devono essere rimossi non appena possibile dalla superficie del modulo solare per evitare una riduzione delle prestazioni.
- Evitare il contatto dei moduli solari effettivi con l'acqua.
- Gli oggetti appuntiti non devono entrare in contatto con i moduli solari.
- I moduli solari non devono essere smontati e i tentativi di riparazione non devono essere effettuati.
- I cavi elettrici esposti sul lato della batteria non devono essere toccati.
- Non mettere in contatto le lampade solari con calore estremo o fiamme libere.
- Non rimuovere mai le targhette.
- I rifiuti di apparecchiature elettroniche devono essere forniti ai punti di raccolta pubblici e non devono essere smaltiti attraverso i rifiuti domestici.
Come riconoscere la tecnologia solare ed eolica difettosa?
- Guasto dell'impianto elettrico azionato
- Avvio pesante dei rotori a causa dell'usura o della corrosione delle parti rotanti
- Bassa efficienza luminosa. Si prega di tenere presente che la durata e l'intensità della luce dipendono dalla durata e dall'intensità della luce solare. In caso di lampade a energia solare bufferizzate, le batterie devono essere sostituite in media ogni due anni.
- Per la pulizia dei moduli solari, rimuovere prima polvere e sporco sulla superficie con una spazzola morbida. La superficie del modulo solare viene pulita con uno straccio umido per rimuovere lo sporco e la polvere rimanenti. Il guano e altri dispositivi di fissaggio devono essere rimossi non appena possibile dalla superficie del modulo solare per evitare una riduzione delle prestazioni.
- Evitare il contatto dei moduli solari effettivi con l'acqua.
- Gli oggetti appuntiti non devono entrare in contatto con i moduli solari.
- I moduli solari non devono essere smontati e i tentativi di riparazione non devono essere effettuati.
- I cavi elettrici esposti sul lato della batteria non devono essere toccati.
- Non mettere in contatto le lampade solari con calore estremo o fiamme libere.
- Non rimuovere mai le targhette.
- I rifiuti di apparecchiature elettroniche devono essere forniti ai punti di raccolta pubblici e non devono essere smaltiti attraverso i rifiuti domestici.