Tutti i prodotti
Acquistati più frequentemente
Meest gekocht
Articoli più votati
Best beoordeelde producten
Consulente
Ottimizza l’audio della tua macchina grazie all’offerta Conrad. Stereo e dispositivi audio di alta tecnologia online solo delle migliori marche. Autoradio, accessori Hi-fi, stereo, casse e amplificatori per una diffusione dei suoni ottimale nell’abitacolo, sia nei sedili anteriori sia in quelli posteriori. Su Conrad tutta un’altra musica.
Cose da sapere su HiFi e intrattenimento per auto
Il vero piacere della musica spesso non è possibile con un auto nuova di fabbrica. Molti produttori lo hanno riconosciuto e, a un costo aggiuntivo, offrono impianti audio personalizzati in base al modello. In alternativa, per un suono perfetto, è possibile installare un impianto Hi-Fi per auto personalizzato da diversi rivenditori. Con abilità artigianale e conoscenza della materia, l'installazione per gli appassionati di audio esperti è possibile anche da soli. Scoprite in questa guida i consigli per un buon impianto hi-fi per auto.
Quali componenti hi-fi installate nella vostra auto dipendono in gran parte dalla musica che vi piace ascoltare. La composizione di casse acustiche e amplificatori sarà completamente diversa per la musica elettronica con bassi molto più profondi rispetto ad un ascoltatore appassionato di musica classica. Sta a voi decidere se integrare un sistema audio invisibile nel vostro veicolo o se optare per una sorprendente conversione completa con un'intera batteria di subwoofer.
Altoparlanti HiFi per auto: Per questi è importante la scelta giusta
Amplificatore HiFi per auto: Piena potenza
Ricevitore HiFi per auto: Il centro di commutazione dell'impianto
Il cablaggio degli altoparlanti Hi-Fi
Il nostro pratico kit HiFi per auto è l'ideale per principianti
FAQ - domande frequenti sull'HiFi per auto
Altoparlanti HiFi per auto: Per questi è importante la scelta giusta
Di solito le auto hanno sistemi a 2 vie poco costosi nelle portiere anteriori e/o altoparlanti coassiali nel cruscotto. In molti casi vengono utilizzati anche semplici altoparlanti a banda larga. Per questo gli altoparlanti rappresentano probabilmente il componente più importante; sono responsabili di come sentite in auto. Prima dell'acquisto vale la pena leggere alcuni rapporti di prova e, se possibile, ascoltare il trasduttore acustico desiderato. Se non si desidera un'elaborata conversione completa dell'abitacolo del veicolo, si consiglia di utilizzare le posizioni di montaggio standard per i nuovi altoparlanti. Per i modelli di auto più comuni sono disponibili speciali kit di altoparlanti che si adattano senza problemi.
In passato, era comune integrare spessi sistemi a 3 vie nello scaffale dei pacchi trascurando la parte anteriore del veicolo. Questa procedura non è la scelta migliore e viene considerata superata. Una struttura utile è costituita da un sistema a 2 vie di alta qualità nelle porte anteriori e, se disponibile, da un buon altoparlante coassiale nelle porte posteriori. Questi trasduttori sono tutti responsabili della riproduzione dei toni medi e alti. Per i bassi è disponibile un subwoofer separato, che si trova come una grande cassa nel bagagliaio o nel vano della ruota di scorta per risparmiare spazio. A seconda delle esigenze e del budget, è possibile montare ancora più casse acustiche all'interno. In questo modo è possibile realizzare un suono impressionante.
Amplificatore HiFi per auto: Piena potenza
Un amplificatore potente è necessario per garantire che i vostri nuovi diffusori esprimano il loro massimo potenziale. Nel caso più semplice, è sufficiente un modello a 5 canali per azionare gli altoparlanti nelle porte anteriori e posteriori e il subwoofer. Un'alternativa sarebbe un amplificatore a 4 canali per gli altoparlanti e uno stadio di uscita mono per il subwoofer. Se viene utilizzato un altoparlante centrale, l'amplificatore a 5 canali può controllare tutti gli altoparlanti, mentre il subwoofer viene alimentato da un stadio di uscita mono separato. Naturalmente sono possibili molte altre combinazioni con amplificatori a 1, 2, 4 o 6 canali.
Importante per un amplificatore, oltre al numero di canali disponibili, è naturalmente la potenza. Un subwoofer richiede solitamente più potenza rispetto ai tweeter medi e alti. Questo è il motivo principale per cui gli appassionati di HiFi per auto amano ricorrere agli amplificatori mono. Se non volete ospitare una discoteca techno nel vostro veicolo, non è necessario raggiungere un amplificatore che fornisce 2000, 4000 o ancora più watt di potenza RMS. La qualità dei circuiti e dei componenti utilizzati è molto più importante di un'elevata potenza per un buon suono.
Ricevitore HiFi per auto: Il centro di commutazione dell'impianto
Oggi non si può più parlare di un'autoradio. I dispositivi moderni sono molto più di una semplice radio con un lettore CD! Un moderno ricevitore per auto è un vero e proprio centro multimediale e combina radio DAB e lettore CD con riproduzione mp3 e funzione di navigazione. Spesso i dispositivi corrispondenti sono dotati di una porta USB e di un lettore di schede che consente di collegare le memory stick o le schede di memoria. Molti modelli possono riprodurre anche DVD: In questo modo è possibile ridurre il tempo in modo piacevole durante gli ingorghi. Inoltre, alcuni ricevitori possono essere controllati comodamente tramite lo smartphone.
In passato l'acquisto di un'autoradio non era una cosa importante; quasi ogni radio si adatta a ogni veicolo. Oggi i dispositivi vengono integrati in gran parte in modo fisso nell'auto, l'alloggiamento DIN in quanto tale non esiste più. Quando si sceglie il ricevitore corretto, assicurarsi di avere i relativi telai di montaggio per il veicolo. Senza questo, nella maggior parte dei casi non è possibile l'installazione. Per i passeggeri posteriori è inoltre possibile collegare pratici monitor DVD ai poggiatesta. È anche possibile l'installazione di monitor aggiuntivi.
Il cablaggio degli altoparlanti Hi-Fi
Se si hanno tutti i componenti, si passa al cablaggio. Dalla batteria dell'auto bisogna collegare un cavo di alimentazione per l'elettronica, che si trova nella maggior parte dei casi nel bagagliaio. Dopo un massimo di 30 centimetri (dalla batteria) è necessario montare un fusibile! Assicurarsi inoltre che la sezione della linea elettrica sia sufficientemente dimensionata. Lo spessore del cavo dipende dagli amplificatori utilizzati. Affinché il segnale audio dal ricevitore raggiunga l'amplificatore, è necessario inserire un cavo RCA attraverso l'interno. Qui non si dovrebbe risparmiare e anzi bisognerebbe utilizzare cavi di alta qualità senza eccezioni. Infine, i cavi degli altoparlanti devono essere collegati all'amplificatore. Date un'occhiata alla nostra vasta gamma di accessori HiFi per auto.
Il nostro pratico kit HiFi per auto è l'ideale per principianti
Se non si è sicuri di scegliere i componenti giusti, è possibile utilizzare uno dei molti kit HiFi per auto. Alcuni rivenditori offrono persino kit speciali ottimizzati per alcuni modelli di auto.
FAQ - domande frequenti sull'HiFi per auto
Ho installato un nuovo sistema, ma c'è qualche ronzio fastidioso. Cosa posso fare?
Se si può escludere un errore nell'installazione, il problema è probabilmente dovuto ad una mancanza di isolamento acustico dovuto alla struttura. Ci sono speciali tappetini isolanti (per esempio, a base di bitume) che assicurano che gli altoparlanti non facciano vibrare la lamiera delle porte e il coperchio del bagagliaio.