Tutti i prodotti
Acquistati più frequentemente
Meest gekocht
Articoli più votati
Best beoordeelde producten
Consulente
Fatti interessanti sulle schede madri per il PC desktop
La scheda madre è, per così dire, il cuore di un computer. Si tratta della scheda madre del computer su cui gli elementi centrali vengono montati mediante inserimento o saldatura. Per sapere quali tipi di schede madri sono disponibili, quali componenti trovano spazio e cosa considerare per l'acquisto, consultare il nostro guida.
Cosa è una mainboard?
Le funzioni della scheda madre
Tipi di schede madri
Criteri di acquisto per le schede madri - cosa è importante?
Il nostro consiglio pratico: attenzione, pericolo di cortocircuito!
FAQ - domande frequenti sulle schede madri
Cosa è una mainboard?
La scheda madre, nota anche come mainboard, è la scheda principale di un computer. Ciò significa che i componenti importanti, essenziali per la funzionalità del computer, vengono montati su di essa. Quando si acquista un PC pronto, la scheda madre è già inclusa. Per quale tipo o modello si tratta è importante poter valutare in che misura il computer è conforme alle sue esigenze e quali sono le possibilità di montarlo in un secondo momento. Costruite il vostro PC, la scheda madre è uno dei componenti singoli indispensabili di base. Durante la selezione, è necessario assicurarsi che il formato della scheda sia adatto al proprio dispositivo, quindi può essere inserito nell'alloggiamento. Inoltre, è necessario tenere conto fin dall'inizio che le estensioni successive, che potrebbero essere interessanti per voi, possono essere utilizzate con la scheda madre. Ciò riguarda gli slot e le possibilità di collegamento del circuito stampato.
Nel nostro negozio online potrete scegliere tra una vasta gamma di schede madri per uso privato e professionale. Qui di seguito potrete scoprire cosa è necessario prestare attenzione durante l'acquisto e quali tipi di schede madri per computer sono disponibili da noi.
Le funzioni della scheda madre
Sulla scheda madre si trova lo zoccolo del processore, cioè lo slot per l'unità centrale di elaborazione del computer, la CPU ( Central Processing Unit). Il tipo di processore è un aspetto essenziale quando si tratta di prestazioni del computer. Se si desidera effettuare un aggiornamento o se è necessaria una sostituzione a causa di un difetto, la CPU può essere facilmente sostituita se montata su una presa sulla scheda madre. Inoltre, sulla scheda madre si trovano, tra l'altro, il chipset, gli slot per RAM (memoria di lavoro), gli slot per schede a innesto (PCI, PCI Express, ad esempio per il montaggio del computer con una scheda grafica) e diversi collegamenti che consentono il collegamento di periferiche.
Tipi di schede madri
La nostra offerta di schede madri per PC è ampia e si adatta a qualsiasi esigenza. È possibile ordinare l'assortimento in base, tra l'altro, al produttore o al marchio, alla presa CPU esistente e allo scopo di utilizzo, per ottenere rapidamente una panoramica dei prodotti adatti a voi. In base al tipo di socket della CPU si ottengono, tra l'altro, le seguenti categorie di schede:
1151 e 1151v2
I modelli di queste categorie hanno un socket CPU 1151 (introdotto nel 2015), adatto per i processori Intel, in particolare per le CPU con una microarchitettura delle generazioni Skylake, Kaby Lake e Coffee Lake. Le schede madri 1151v2 hanno un socket della serie 300, che ha un collegamento modificato e si adatta a Intel Core dell'8 e 9. Adatto per la generazione. Le schede madri 1151 sono dotate di un socket della serie 100 o 200 per i modelli 6 e 7. Generazione progettata.
Intel
Il socket CPU 2066 è stato introdotto nel 2017 ed è adatto per i processori Intel con microarchitettura Kaby Lake e Skylake. Le schede madri Intel 2066 sono utilizzate, tra l'altro, per i PC di gioco.
AM4
Questo socket di AMD supporta la memoria DD4, was a take più elevato e quindi una velocità di trasferimento più elevata. Offre spazio per una CPU o APU (Accelerated Processing Unit, in tedesco: Unità di elaborazione accelerata) e può essere utilizzato su schede madri per computer di molte categorie di prestazioni e di prezzo; anche nei PC Highend è possibile utilizzare schede madri AM4.
Sono inoltre disponibili categorie separate per quanto riguarda il fattore di forma della scheda:
ATX e Micro ATX
ATX (Advanced Technology Extended) indica un fattore di forma comune per le schede madri nei PC desktop, introdotto da Intel nel 1996 e ancora ampiamente utilizzato. Le schede ATX hanno una dimensione di 305 x 244 mm, le schede madri Micro-ATX misurano 244 x 244 mm. Molti alloggiamenti per PC offrono spazio per diverse varianti di grandi dimensioni.
Mini ITX
Particolarmente adatte per le forme molto compatte dell'alloggiamento sono le piccole schede madri Mini-ITX con dimensioni di 170 x 170 mm. Nonostante le loro dimensioni ridotte, queste schede possono essere integrate in potenti computer, in quanto le prestazioni del PC non dipendono dalle dimensioni della scheda madre, ma dal montaggio con componenti ed è possibile utilizzare processori high-end su modelli Mini-ITX.
FM2+
Anche questo è un socket processore di AMD, che viene utilizzato dal 2013 e supporta diverse CPU, ad esempio modelli della serie Kaveri con microarchitettura Steamroller. Le schede madri con socket FM2+ sono più adatte al segmento a basso prezzo.
TR4
Le schede madri con socket TR4 di AMD sono adatte per CPU della serie Threadripper, che si trova nel settore high-end. Queste schede madri sono progettate per esigenze elevate, in particolare per i giochi.
Schede madri per server
Un server, se si parla di hardware, è in ultima analisi anche "solo" un computer che, come qualsiasi altro computer, richiede una scheda madre nell'area desktop. Le schede madri per server sono progettate per soddisfare i requisiti specifici dei server. Ad esempio, è disponibile un socket adatto per i processori per server. L'elevata velocità di lavoro, molta memoria di lavoro, le interfacce adatte per il collegamento di altri computer e un'elevata affidabilità in funzionamento continuo sono importanti per i server, mentre, ad esempio, la potenza grafica non è importante, di conseguenza non è necessario uno slot per le schede grafiche.
Criteri di acquisto per le schede madri - cosa è importante?
Se si acquista una scheda madre perché il vecchio è difettoso o si desidera creare un nuovo computer, non acquistare semplicemente un circuito stampato - questo sarebbe molto sorprendente dato il prezzo elevato. Piuttosto, si ottiene una scheda madre parzialmente già dotata, che è possibile equipaggiare con altri componenti hardware secondo necessità. Molto importante per la scelta della scheda madre è lo scopo di utilizzo del computer, cioè se si tratta ad esempio di un computer di lavoro puro per checche e-mail e per l'elaborazione di testi o di un PC di gioco su cui si desidera zoomare videogame elaborati graficamente o consumare altri contenuti multimediali.
I criteri importanti sono il socket della CPU esistente, in quanto il processore ha un impatto significativo sulla velocità di lavoro e sulle prestazioni del PC, il chipset integrato, eventualmente schede grafiche già integrate e il supporto delle moderne tecnologie per accelerare il computer (ad es. Supporto DDR4 o superiore). In ogni caso, è anche necessario prestare attenzione alle possibilità di collegamento disponibili per altri componenti interni, schede e dispositivi esterni. Ad esempio, devono essere disponibili interfacce USB sufficienti (preferibilmente USB 3), interfacce LAN e WLAN, collegamenti audio, collegamenti per monitor, come HDMI e/o DVI, e interfacce SATA e M.2 per il collegamento di dischi rigidi.
Il nostro consiglio pratico: attenzione, pericolo di cortocircuito!
In linea di principio, non è difficile installare una scheda madre nel PC, ma è necessario agire con cautela, in quanto si tratta di elettronica sensibile che, se maneggiato in modo improprio, può facilmente danneggiarsi. Si consiglia, non solo durante l'installazione della scheda madre, ma sempre quando si modifica la vita interna del PC, di adottare misure di protezione ESD, ad esempio utilizzando una fascia di messa a terra per evitare scariche elettrostatiche. Inoltre, è necessario assicurarsi che la scheda madre non sia direttamente sull'alloggiamento o che abbia contatti con esso, altrimenti potrebbero verificarsi cortocircuiti e il raffreddamento potrebbe essere ostruito. Pratici sono a quasto scopo i distanziatori, spesso inclusi nella fornitura.
FAQ - domande frequenti sulle schede madri
Quale socket CPU ho Io?
Se si desidera utilizzare una nuova CPU, è importante sapere quale socket del processore è presente sulla scheda madre. Per questo è importante sapere quale scheda madre avete. Per scoprirlo, è disponibile un software di analisi (parzialmente gratuito). Se si conosce il modello, con una breve ricerca online (ad esempio sul lato del produttore) è possibile individuare rapidamente quale socket è presente con voi e per quali processori è adatto.
Il computer non si avvia, cosa ho fatto di sbagliato quando ho installato la scheda madre?
In primo luogo, il classico: È garantita l'alimentazione di corrente? Si dimentica spesso di rimettere su ON l'interruttore di alimentazione dopo un lavoro scomodo. In caso contrario, è necessario verificare se la scheda madre è installata correttamente, ad esempio se la spina ATX è collegata, in modo che il circuito stampato possa essere alimentato. Prestare sempre attenzione: Prima di aprire l'alloggiamento e di crearsi all'interno del PC, è essenziale interrompere l'alimentazione elettrica.
Cos'è un chipset?
Un chipset è composto da diversi circuiti collegati che svolgono determinate attività. Il chipset per PC è un elemento come il fulcro della scheda, poiché collega i componenti del PC integrati e garantisce una comunicazione fluida di tutti gli elementi. Quale chipset è installato determina in parte quali altri componenti possono essere utilizzati e quali tecnologie sono supportate, pertanto è importante prestare attenzione quando si sceglie la scheda madre. Inoltre, il chipset ha un grande impatto sulle prestazioni del computer, in quanto controlla l'interazione tra CPU, RAM e altri elementi.