Tutti i prodotti
Acquistati più frequentemente
Meest gekocht
Articoli più votati
Best beoordeelde producten
Consulente
Cose da sapere sulla scala G: la linea principale per interni ed esterni
Cos'è la scala G?
Quali sono i componenti della pista di modellismo disponibili nella scala G?
A cosa devo prestare attenzione quando acquisto accessori per modellini ferroviari in scartamento G?
Domande frequenti: Le domande più comuni sulla scala G.
Conclusione: Come acquistare i componenti adatti per la vostra pista di modellismo in scala G
Cos'è la scala G?
La scala G è la designazione colloquiale della misura nominale 2 o anche della misura IIm (metro) e designa un modello di misura di 45 mm. Gli stessi modellini ferroviari hanno una scala di 1:22,5. Il nome G è dovuto all'uso della ferrovia nel giardino o alla sua caratteristica di Grande scala. Gli impianti di modellini della pista G, a causa del loro grande scala, necessitano di molto spazio, ma, grazie alla loro robustezza, consentono anche l'utilizzo all'aperto. Proprio quando viene utilizzato come ferrovia da giardino, la pista G offre l'eccezionale possibilità di coinvolgere tutti i membri della famiglia nella progettazione dell'impianto ferroviario, che la rende molto popolare. Un altro vantaggio della grande scala è la ricchezza di dettaglio dei modelli percepibile a occhio nudo. In combinazione con l'integrazione di una vera natura, nella traccia G si creano paesaggi in miniatura mozzafiato, un piacere per principianti e professionisti.
Quali sono i componenti della pista di modellismo disponibili nella misura G?
Locomotive scala G
Le locomotive sono le protagoniste di ogni impianto ferroviario e il più grande orgoglio dei proprietari; senza di esse non si muove nulla. Nei binari scala G sono disponibili locomotive delle diverse epoche, nonché società ferroviarie e con diversi ambiti di impiego. Per dare all'impianto qualcosa in più, locomotive a vapore, locomotive diesel, locomotive elettriche, draisine e bus ferroviari si offrono come veicoli di trazione. Tutte le locomotive della scala G funzionano con corrente continua (CC) e sono controllate in modo analogico, dispongono di un'interfaccia digitale o sono in linea di principio in modo digitale.
Treni scala G
I treni G indicano un kit per la scala G, che normalmente è costituito da una locomotiva e da vagoni adatti. I treni facilitano la realizzazione rapida del funzionamento ferroviario, in quanto i treni sono generalmente più economici rispetto all'acquisto dei singoli componenti e sono sempre coordinati tra loro.
Vagoni passeggeri scala G
Se i vagoni merci rappresentano la spina posteriore del modello ferroviario, i vagoni passeggeri conferiscono all'impianto il loro volto. Il rispetto puntuale dell'orario, la corretta partenza delle stazioni ferroviarie e la partenza dei viaggiatori è inimmaginabile senza vagoni passeggeri. Per una realizzazione realistica, nella scala G si possono trovare tra l'altro vagoni passeggeri della 1a e della 2a classe, vagone ristorante e vagone bagagli. Molte delle carrozze passeggeri sono progettate per un'illuminazione interna, per consentire scene notturne romantiche - un'attrazione che non sfugge a nessuno nelle ferrovie da giardino.
Vagone merci scala G
Nel paese della ferrovia le merci vengono trasportate su rotaia. A tale scopo, è disponibile anche nella scala G una vasta gamma di vagoni merci, dai vagoni a pianale ribassato ai vagoni cisterna con diverse stampe. Un'ampia scelta permette di assemblare trasporti lunghi e diversi.
Binario LGB G
La pianificazione dei binari di ogni impianto ferroviario è il passo più complesso nella realizzazione del progetto, ma allo stesso tempo anche il passo che, oltre al funzionamento effettivo, promette il maggior divertimento. Sotto i binari LGB in scala G si trova tutto ciò che è necessario per la costruzione del letto del binario: scambi, binari, curve di diversi raggi, cavalletti, ausili per binari e molto altro ancora. Proprio nella fase di pianificazione è utile avere una panoramica delle soluzioni offerte da LGB.
Binario scala G Piko
La società PIKO, così come LGB, offre una gamma completa di materiali per binari. Il binario G PIKO è compatibile sia con locomotive LGB che con binari LGB e può essere utilizzato anche all'aperto. Le soglie del binario G PIKO sono visivamente leggermente diverse dalle soglie dei binari LGB (la massicciata è un po' più precisa), ma la scelta è una questione di gusto puro.
Kit componenti per edifici scala G
Il montaggio dei kit di costruzione per edifici scala G rappresenta una buona soluzione per continuare a lavorare sulla pista da giardino, anche se il funzionamento della guida è stato regolato in base alle condizioni atmosferiche, soprattutto durante i mesi invernali. Un'ampia scelta di edifici di diverse epoche in scala 1:22,5 garantisce l'autenticità dell'impianto modello. Basta un po' di pazienza e una buona colla è sufficiente per far crescere intere città.
Personaggi in scala G
I personaggi sono il palino di ogni modellista, portano la vita nel paesaggio modello e amplifica l'atmosfera. I personaggi G sono disponibili nella modalità di diverse epoche per consentire un viaggio elegante nel passato. Naturalmente ci sono anche personaggi in scala non dipinti con cui l'immaginazione non ha limiti.
A cosa devo prestare attenzione quando acquisto accessori per modellini ferroviari in scartamento G?
Periodo di tempo dell'impianto modello
- Epoca I: Tempo della ferrovia dei Lander (1835 - 1920)
- Epoca II: Tempo della ferrovia del Reich (1920-1949)
- Epoca III: Tempo dell'inizio della ferrovia del Bundesbahn e DDR (dal 1949 al 1970)
- Epoca IV: Tempo della fine della ferrovia del Bundesbahn e DDR (1970-1990)
- Epoca V: Periodo nuovo (dal 1990 al 2007)
- Epoca VI: Nuovi numeri UIC (identificazione del paese) delle locomotive (dal 2007)
Costruzione di binari
- Dimensioni dell'impianto
- Quantità di deviatoi e binari
- Alimentazione elettrica
Controllo
- analogico
- digitale
- Controllato da PC
La nostra buona pratica
Il materiale del binario di una pista da giardino rimane all'aperto anche in inverno, mentre il materiale rotabile viene normalmente conservato al coperto durante la stagione fredda. Proprio in primavera è quindi importante rimuovere i corpi estranei dal letto del binario per evitare danni al materiale rotabile. Inoltre, per garantire l'assorbimento di corrente, rimuovere le ossidazioni dai binari in ottone. Questa "pulizia di primavera" può essere eseguita manualmente o tramite speciali vagoni per la pulizia delle rotaie. Non dimenticare di ingrassare gli scambi!
Domande frequenti: Le domande più comuni sulla scala G.
È meglio controllare la ferrovia da giardino in digitale invece che in analogico?
I controlli digitali offrono molte più soluzioni rispetto ai controlli analogici, ma sono più costosi da acquistare e molto più complessi nella configurazione. Infine, la portata del materiale rotabile determina quale controllo è più utile. Con un numero ridotto di locomotive, lo sforzo di un controllo digitale non è assolutamente necessario, ma facilita l'ampliamento dell'impianto.
È necessario decidere all'inizio se utilizzare materiale binario di LGB o PIKO?
No, il materiale completo dei binari di LGB e PIKO è compatibile e può essere utilizzato insieme. L'utilizzo di un produttore o di un altro produttore è principalmente una preferenza personale. Anche se le soglie hanno un aspetto leggermente diverso, l'utilizzo di entrambi i produttori può facilitare la costruzione dell'impianto, in quanto i produttori si differenziano per i loro raggi e le lunghezze dei binari.
Conclusione: Come acquistare i componenti adatti per la vostra pista modello in scala G
Per prima cosa, chiudete gli occhi e immaginate come potrebbe apparire la vostra pista da giardino o il vostro impianto di grandi dimensioni. Se avete a mente questa immagine, la scelta dei componenti necessari sarà quasi un gioco da ragazzi, poiché sapete, ad esempio, da quale epoca devono provenire le sovrastrutture e il materiale rotabile. Il passo successivo è il percorso, dove non sarà possibile evitare un cantiere, carta e matita. Se avete un progetto del vostro percorso con binari, scambi e binari di stazionamento, potete iniziare a costruire, se tutto si adatta insieme, spesso è riconoscibile solo al modello finito. Tuttavia, è possibile correggere facilmente errori di valutazione, ma basta iniziare!