Tutti i prodotti
Acquistati più frequentemente
Meest gekocht
Articoli più votati
Best beoordeelde producten
Consulente
La radio è uno splendido mezzo di comunicazione che permette di rimanere in contatto nel tempo libero e di coordinare uomini e mezzi sul campo di lavoro. Puoi usare la radio per hobby o per aiutarti nel lavoro e Conrad è proprio il negozio che fa per te se sei alla ricerca di radio e ricetrasmittenti. Nella sua categoria Hobby puoi trovare moltissimi modelli di radio PMR epoi ancora apparecchi CB, intercomunicanti e tanto altro, oltre a una grande varietà di accessori indispensabili.
Fatti interessanti sulla radio
Dalla telegrafia alla radio ricetrasmittente
Dispositivi per radiofonia amatoriale
Radio CB: Radio senza licenza
Freenet, PMR e DECT: Alternative alla radio CB
La nostra buona pratica: cuffie wireless
Scanner radio: radio passive
Dalla telegrafia alla radio ricetrasmittente
Come l'inizio del 20. Nel secolo è stato possibile modulare le onde radio con voce (o musica), la radio vocale era stata creata. All'improvviso è stato possibile parlare come al telefono normale con qualcuno che in qualche parte del mondo era dotato di apparecchiature simili. La banda di frequenza preferita è stata ed è ancora l'onda corta. Viene riflessa dalla ionosfera e può zigzagare intorno alla terra, per così dire.
La gestione delle frequenze delle onde corte richiede competenze che devono essere acquisite e infine confermate da una licenza. Condizione: L'utilizzo non è commerciale, quindi il termine "radio amatoriale".
Dispositivi per radiofonia amatoriale
I classici tra le radio sono le radio amatoriali fisse con microfono e antenna sul tetto. Oltre alle bande modulate in ampiezza originali (AM = onde lunghe, corte e medie) offrono spesso bande modulate in frequenza (FM = FM/VHF/UHF), spesso con più di 30 canali per banda. Chi desidera trasmettere con la massima potenza possibile, deve assicurarsi che sia disponibile una modalità SSB. SSB è l'acronimo di "single-sideband modulation" (modulazione a banda singola), ovvero l'energia di trasmissione totale viene utilizzata esclusivamente per il contenuto di informazioni del segnale, ovvero la parola. Il fabbisogno di larghezza di banda nella radio a onde corte è dimezzato rispetto A AM, la potenza di emissione è raddoppiata. In questo modo la portata aumenta di molte volte.
I piccoli dispositivi portatili godono di grande popolarità per la comunicazione mobile. In questo caso l'antenna esterna non è più necessaria, in quanto è montata in modo fisso sul terminale. Per quanto riguarda i settori di impiego, le radio portatili sono paragonabili a quelle fisse. Tuttavia, non raggiungono di gran lunga la loro potenza di trasmissione, ma spesso solo un decimo. Oltre ai dispositivi per la radio amatoriale, sono disponibili versioni speciali per la comunicazione radio sul mare detti VHF nautici o marini. Si applica a tutti: il loro funzionamento/uso è consentito solo con una licenza corrispondente.
Radio CB: Radio senza licenza
La dipendenza da una licenza radio amatoriale e dalla formazione conseguente ha portato alla diffusione della radio CB. CB sta per "Citizen Band", una gamma di frequenza senza licenza (di 27 MHz) conosciuta anche come "baracchino". Le radio CB sono state ampiamente utilizzate fino agli anni '90, ma negli ultimi anni sono state sempre più soppiantate da telefoni cellulari e smartphone. Ciononostante, la radio CB è sopravvissuta in alcune zone, ad esempio tra i camionisti, che la usano per avvisarsi tra loro degli ingorghi sulle autostrade.
Lo svantaggio principale della radio CB, che rappresenta un vantaggio soprattutto oggi allo stesso tempo: può essere utilizzata da chiunque in qualsiasi momento. Poiché la banda di frequenza è molto stretta, in precedenza era difficile stabilire una connessione solo per sé e per il suo interlocutore. Oggi questo non è più problematico grazie alla migliore tecnologia delle radio CB, ma la gamma è piuttosto limitata. A seconda della posizione e del tipo e delle dimensioni dell'antenna radio, una radio CB non può superare più di 10 - 100 chilometri.
Come per le radio amatoriali, ci sono dispositivi fissi o installabili in auto e dispositivi portatili. Anche in altri casi, le radio CB sono simili a quelle del segmento soggetto a licenza: AM è disponibile così come FM e SSB. Tuttavia, la potenza di trasmissione è notevolmente inferiore a causa della limitazione all'intervallo di frequenza di 27 MHz e raramente supera i 12 watt. A confronto: Le radio amatoriali portano spesso più di 60 watt sull'antenna in modalità SSB.
Le radio ricetrasmittenti portatili CB puro di solito si usano solo nei canali AM e FM con potenze in un intervallo di watt a una cifra, per questo sono maneggevoli, mobili e facili da utilizzare.
Freenet, PMR e DECT: Alternative alla radio CB

Mentre i radiotrasmettitori CB comunicano esclusivamente in modo analogico nella loro gamma di frequenza a 27 MHz, è possibile trasmettere anche segnali digitali in Freenet, anch'esso privo di licenza. Ciò è stato possibile grazie alla condivisione della precedente rete B mobile, in cui sono ora disponibili sei canali in un campo poco sensibile alle interferenze di 149 MHz. La portata dipende dal terreno fino a cinque chilometri. La differenza più importante rispetto alle radio amatoriali e CB: Sono ammessi solo dispositivi portatili, la potenza è limitata a 500 mW e - molto importante! – l'utilizzo è consentito solo in Germania.
Poiché per l'utilizzo di Freenet sono consentite solo radio portatili con potenza limitata, i criteri di selezione si limitano alla robustezza e al comfort di utilizzo. I dispositivi Freenet sono di solito molto più piccoli rispetto alle loro corrispondenti del settore radioamatoriale e CB, sono generalmente resistenti agli agenti atmosferici e sono spesso offerti in kit con una stazione di carica.
In alternativa a Freenet è possibile utilizzare dispositivi per la gamma di frequenza PMR/LPD o DECT. Visivamente, le radio portatili PMR/LPD sono simili ai modelli Freenet, ma sono ancora più piccole e dispongono di un'antenna ancora più corta, in quanto trasmettono nell'intervallo di 433 o 446 MHz. In origine i dispositivi PMR sono stati approvati solo per la radio operativa e con pagamento di diritti, ma fino al 31 dicembre 2022 possono essere utilizzati liberamente per la trasmissione vocale analogica. Ciò è dovuto, tra l'altro, al fatto che per alcuni dispositivi è prevista una potenza di trasmissione massima di 10 mW e solo FM (tecnicamente nota come LPD). Di conseguenza, la portata è bassa. Tuttavia, i dispositivi PMR puri senza limitazione LPD possono essere utilizzati fino a 10 chilometri di distanza.
La radio DECT viene utilizzata per la telefonia senza fili. Questo processo di trasmissione funziona in modo puramente digitale nella banda da 2,4 GHz, ma possiede solo una portata fino a 50 metri negli edifici e 300 metri all'aperto, a causa della potenza massima consentita di 250 mW. Le cuffie DECT sono molto popolari, ovvero le cuffie con microfono a staffa. Consentono una comunicazione radio a mani libere. Nel nostro negozio online troverete le radio Freenet, LPD e DECT, tutti i componenti per la radio PMR e le batterie per radio.
Un altro campo di applicazione per le radio DECT sono i cosiddetti sistemi Tour-Guide. Sono composti da piccole unità protette contro gli spruzzi d'acqua. Le cuffie disponibili in commercio sono collegabili a questo trasmettitore. Tali sistemi possono essere visti, ad esempio, durante i tour della città, dei musei o delle fabbriche.
La nostra buona pratica: intercomunicanti wireless
Una conversazione tra il motociclista e il suo passeggero o un altro motociclista è praticamente impossibile durante la corsa. Un'area di utilizzo ideale per le radio. I dispositivi per la radio per motociclette sono disponibili in tre diverse varianti: Come intercomunicante con i relativi componenti di comando da fissare al casco, come integrazione, ad esempio, per le radio portatili PMR e come vivavoce modificato con l'accoppiamento allo smartphone e al telecomando tramite il volante. In tutti i casi, una cuffia con altoparlanti piatti e fissata al casco e un microfono sono l'equipaggiamento standard necessario.
A meno che non sia collegato a un'unità radio o smartphone, la maggior parte degli impianti citofonici per motociclette funziona con Bluetooth, quindi con radio a corto raggio.
Scanner radio: radio passive
Oltre ai dispositivi radio in grado di inviare e ricevere, sono presenti ricevitori puri, che tuttavia hanno poco a che fare con le radio tipiche. Questi scanner radio sono progettati per la ricezione di servizi radio e offrono in parte un enorme spettro di frequenza. Con dispositivi molto buoni è possibile eseguire la scansione da 50 kHz (onde lunghe) fino a 1300 MHz (UHF), in modo da individuare, ad esempio, i trasmettitori di timeline, forni a microonde, WLAN, trasmettitori Bluetooth e cimici di ascolto o "bug" spia.