Tutti i prodotti
Acquistati più frequentemente
Meest gekocht
Articoli più votati
Best beoordeelde producten
Consulente
Relè temporizzato e multifunzione: Componente importante nell'elettromeccanica
Quali sono i tipi di relè temporizzati?
Funzioni del relè temporizzato
Selezionare correttamente il relè temporizzato
FAQ - domande frequenti sui relè temporizzati e multifunzione
Quali sono i tipi di relè temporizzati?
I relè temporali definiscono il tempo in modo elettromeccanico o elettronico.
Elettromeccanicamente, ci sono due principi funzionali:
- Un riduttore è azionato da un motore in corrente continua o sincrono e aziona i contatti di commutazione.
- Un movimento meccanico o un altro elemento temporale non digitale realizza il ritardo temporale.
Elettronicamente esiste una versione storica e una versione digitale:
- Storico: Un circuito analogico con un elemento RC funge da timer e viene attivato da un comparatore o dal relè stesso.
- Digitale: Solitamente realizzato come relè temporizzato multifunzione regolabile con microcontroller. Il circuito viene avviato con un oscillatore e un divisore di frequenza, in cui un contatore e un comparatore misura il tempo e su questa base realizza i processi di commutazione.
Suggerimento: I temporizzatori digitali funzionano in modo più preciso, in quanto la precisione non dipende dal tempo totale come per i dispositivi analogici. Anche la precisione di impostazione è maggiore con i relè temporizzati digitali.
Funzioni del relè temporizzato
Alcune funzioni comuni dei relè multifunzione a tempo sono:
Funzione | Spiegazione | Esempio di applicazione |
---|---|---|
Ritardo nella risposta | La tensione di lavoro viene attivata in ritardo | La luce di passaggio verde viene riaccesa solo 2 minuti dopo il passaggio di un fotocellula |
Ritardo di rilascio | La tensione di lavoro viene disattivata in ritardo | La spia rossa di blocco per i successivi viene disattivata solo 2 minuti dopo il passaggio precedente di una fotocellula |
Ritardo passante all'eccitazione | Un impulso definito viene emesso all'accensione della tensione di controllo | Interruttore luminoso acceso: Erogazione di un segnale di controllo definito indipendentemente dalla lunghezza dell'azionamento del pulsante |
Tergicristallo spento | Un impulso definito viene emesso allo spegnimento della tensione di controllo | Interruttore luminoso OFF: Emissione di un segnale di controllo definito indipendentemente dalla lunghezza dell'azionamento del pulsante |
Circuito stella-triangolo | L'alimentazione di un motore elettrico viene commutata dalla modalità stella a quella triangolare | Limitazione della corrente di avviamento di un motore elettrico |
Interruttore a impulso di corrente (relè) | La tensione di lavoro viene attivata o disattivata con un impulso (impulso di corrente) | La luce nel corridoio può essere accesa o spenta con pulsanti |
Timer | Le funzioni possono essere ripetute a orari definiti | L'illuminazione della corte si accende e si spegne automaticamente in determinati orari |
Scale automatizzate | Luce nella scala | L'illuminazione delle scale nei condomini si spegne automaticamente dopo un certo periodo di tempo |
Watchdog | Monitoraggio del sistema, in caso di errori può avviare un reset o altre contromisure | Accensione di una spia quando l'intervallo di manutenzione si esaurisce |
Selezionare correttamente il relè temporizzato
Modello
Sono disponibili versioni monofunzionali e multifunzionali di relè temporizzati.
- Monofunzionale: Questi relè temporizzati possono svolgere solo una funzione fissa, ad esempio solo la tensione viene disattivata in ritardo di caduta.
- Multifunzione: Questi relè temporizzati hanno diverse funzioni selezionabili, ad esempio l'accensione e lo spegnimento.
Tensione d'esercizio
Scegliere un intervallo di tensione che corrisponda al proprio scopo di utilizzo e utilizzare relè temporizzati e multifunzione solo nel rispetto delle condizioni generali indicate dal produttore nella scheda dati del prodotto. La tensione di esercizio è la tensione che viene applicata nel circuito di lavoro. Le tensioni di esercizio tipiche per i processi elettronici sono:
- 12 V - batterie ricaricabili, batterie, adattatore
24 V - alimentatori a commutazione, controllo della luce - 100 V - tecnologia Public Address, altoparlanti, amplificatore
- E 240 V - tensione di rete, domotica, corrente continua e alternata
Intervallo di tempo
Un altro importante criterio nella scelta di un relè multifunzione temporizzato è l'intervallo di tempo. Nei filtri, scegliere un intervallo di tempo sufficientemente lungo e regolabile con precisione per il proprio scopo di utilizzo.
Per questo motivo è necessario prestare attenzione al campo di tempo minimo e massimo del relè. Il più piccolo intervallo di tempo regolabile è un millesimo di secondo, 0,001 s. l'intervallo di tempo più lungo è 9999 ore, cioè più di un anno.
Supporto
Per il fissaggio di temporizzatori sono disponibili diversi supporti, ad esempio, mediante occhielli per avvitarli o a forma quadrata per intonaci e nicchie. Nel settore industriale, le preimpostazioni per il fissaggio su una guida DIN, in cui il relè temporizzato e multifunzione viene semplicemente fissato su una guida di supporto standard.
Collegamento
Per il collegamento di collegamenti elettrici è possibile scegliere tra morsetti a vite, molle di trazione e collegamenti a innesto
Tipo contatto
I relè temporizzati sono progettati come contatti normalmente aperti e di scambio, a volte con diverse possibilità di collegamento. I contatti di commutazione possono essere sia come dispositivo di chiusura che come dispositivo di apertura. Nell'ambito di circuiti più complessi, le funzioni temporali svolgono compiti di controllo di processo multifunzionali.
I contatti dei relè temporizzati sono privi di potenziale, vale a dire i circuiti di ingresso e di uscita sono isolati galvanicamente l'uno dall'altro. In questo modo è possibile integrare un circuito in modo che la tensione di esercizio e la tensione di commutazione abbiano diversi valori limite.
Categoria
Relè temporizzato, temporizzatore per guida DIN, interruttore luce per scale e blocco interruttori ausiliari sono i relè temporizzati multifunzione più richiesti. Inoltre, nel nostro negozio online offriamo alcuni altri prodotti.
FAQ - domande frequenti sui relè temporizzati e multifunzione
Qual è la differenza tra tensione di commutazione e tensione di esercizio?
Entrambi i valori di tensione sono importanti nella scelta dei relè. La tensione di commutazione è presente nel circuito di controllo, cioè all'ingresso del relè. Il relè separa galvanicamente il circuito di comando e il circuito di lavoro. All'uscita del relè viene a sua volta regolato il circuito di lavoro, in cui il circuito relè mette in funzione o interrompe la tensione di esercizio del circuito di lavoro, a condizione che nel circuito di controllo vengano raggiunti valori predefiniti. Ad esempio, un contatto NC può disinserire la tensione di esercizio di un riscaldatore elettrico se nel circuito di comando del relè viene applicata una corrispondente tensione di commutazione da un altro elemento di comando. Nessun flusso di corrente tra il circuito e il circuito di carico.
I relè multifunzione sono adatti per l'uso industriale?
Sì, tutti i relè temporizzati offerti sono certificati ISO. Una limitazione dei risultati della ricerca per relè temporizzato in conformità con le direttive RoHS può essere indicata nei filtri in novità e offerte.
Dove posso trovare i temporizzatori per uso domestico?
Per il collegamento di catene luminose, decorazioni natalizie e simili, vedere la tecnologia degli edifici e Smarthome > installazione elettrica > temporizzatore.
Esiste uno sconto sul volume quando si acquista più relè multifunzione?
Sì, se si acquistano più relè temporizzati dello stesso tipo, vengono offerti sconti per quantità. La nota è nella panoramica del prodotto all'estrema destra.