Tutti i prodotti
Acquistati più frequentemente
Meest gekocht
Articoli più votati
Best beoordeelde producten
Consulente
Fatti interessanti sui telecomandi
Che cosa sono i telecomandi?
Telecomandi multicanale
Telecomandi per modellismo: Frequenza di trasmissione e banda ISM
Telecomandi con impugnatura a pistola, a pulpito e manuali
Accessori di espansione per telecomandi e modellini
Altri accessori ed estensioni per modellini
Che cosa sono i telecomandi?
Si parla di radiocomando quando un dispositivo tecnico viene controllato a distanza utilizzando segnali radio. Il termine è classicamente legato al suo utilizzo nella modellistica e risale alla fine del XIX secolo. Nel linguaggio comune, si riferisce principalmente all'unità di controllo con cui vengono controllati modellini di auto, aerei, elicotteri e altri veicoli entro un intervallo di distanza predefinito.
Il funzionamento del sistema di radiocomando comprende gli interruttori e le leve di comando pilota, che vengono tradotti in segnali radio dal trasmettitore integrato dell'unità di controllo e inviati al ricevitore. Questo decodifica i segnali e li trasmette agli elementi di controllo del veicolo modello, dove vengono convertiti in posizioni meccaniche come le posizioni del timone o le posizioni della leva per mezzo di azionamenti elettromagnetici (ad es. servo). Esempi tipici di tali funzioni di controllo sono il timone di una nave, lo sterzo di un'auto, l'acceleratore di un motore a combustione e l'elevatore di un aereo.
Telecomandi multicanale
Una delle proprietà elementari di un radiocomando è il numero di dispositivi o funzioni che possono essere controllati. Questo è ciò che un telecomando che può controllare solo la velocità e la direzione di un modello (ad esempio un'auto) e quindi solo due funzioni, viene chiamato telecomando a 2 canali. Un telecomando a 8 canali permette di controllare otto funzioni o otto "dispositivi". Pertanto, quando si utilizza un telecomando, è necessario assicurarsi quante funzioni devono essere controllate. È importante che il termine "canale" non venga confuso con il canale radio, cioè una sottofrequenza che oggi si chiama piuttosto "slot".
Telecomando per modellismo: Frequenze di trasmissione e banda ISM
In Germania, le gamme di frequenza 27 MHz, 35 MHz e 40,6 MHz sono destinate alla trasmissione radio dei modellini, mentre la gamma dei 35 MHz può essere utilizzata solo per gli aeromobili. Sono inoltre approvati gli intervalli di frequenza ISM 433 MHz e 2,4 GHz. ISM sta per "industriale, scientifico, medico" e si riferisce a gamme di frequenza che possono essere utilizzate senza licenza o approvazione per applicazioni nell'industria, nella scienza, nella medicina, ma anche in ambito domestico e in altri settori per l'utilizzo di dispositivi ad alta frequenza.
La tecnologia a 2,4 GHz in particolare rappresenta un notevole salto di qualità, poiché la capacità di trasmissione è almeno 68 volte superiore a quella della frequenza di 35 MHz, il che significa che sono possibili molte più soluzioni per migliorare la sicurezza grazie a speciali metodi di crittografia. Ciò garantisce un elevato grado di funzionamento senza interferenze reciproche tra gli utenti sulla stessa sottofrequenza.
In questo modo, la procedura di vincolo implementa un'assegnazione unica tra mittente e destinatario. Il ricevitore è collegato al trasmettitore da un nome di trasmettitore, il Globally Unique Identifier, e non risponde ai segnali di altri trasmettitori sulla stessa sottofrequenza o frequenza di slot. Questo impedisce di fatto che i segnali di controllo delle diverse unità interferiscano tra loro.
Con il processo di chipping, ogni informazione inviata viene nuovamente codificata in modo inconfondibile. Ciò significa che gli impulsi provenienti da altre sorgenti sulla stessa sottofrequenza o frequenza di slot non vengono rilevati.
La banda da 2,4 GHz offre ulteriori vantaggi. In questo modo sono possibili 79 canali differenziabili, non sono necessarie lunghe antenne e la portata radio può essere notevolmente aumentata.
Telecomandi con impugnatura a pistola, a pulpito e manuali
I telecomandi con impugnatura a pistola sono tenuti dal loro design come l'impugnatura di una pistola - da qui il nome. Sono spesso utilizzati nelle competizioni e nei modellini RC professionali, nonché nel modellismo navale e hanno almeno due canali di trasmissione. I telecomandi con impugnatura a pistola sono spesso utilizzati con tecnologia radio a 2,4 GHz.
I telecomandi a pulpito e palmari sono utilizzati principalmente per il controllo di elicotteri e veicoli di superficie. I trasmettitori portatili devono essere tenuti in mano durante il funzionamento. Si aziona con i pollici ed è molto meno sensibile del telecomando della console. Le manovre complicate, che richiedono molta sensibilità, sono molto più difficili da eseguire con un telecomando portatile.
La variante a pulpito si differenzia dal telecomando portatile principalmente per il fatto che una cinghia con un supporto per il telecomando portatile è legata intorno all'utente. Ciò significa che l'unità di controllo si trova direttamente sul fianco. Le leve possono essere afferrate con diverse dita. Ciò consente un funzionamento più sensibile dei comandi. I telecomandi a pulpito vengono spesso utilizzati per i modelli di navi.
Per quanto riguarda le frequenze utilizzate, i comandi a pistola, palmari e a pulpito non sono diversi.
Accessori di espansione per telecomandi e modellini
Telemetria
Il termine telemetria si riferisce alla trasmissione dei valori di misura dei sensori - per esempio ad un telecomando. Le unità di controllo dotate di un display leggono i dati ricevuti e li visualizzano in cifre chiave.
Per un uso efficace, l'obiettivo è quello di ottenere la telemetria più chiara possibile sia nel modellismo per hobby che nella competizione. I collegamenti telemetrici forniscono informazioni sui difetti interni ed esterni di un modello. In questo modo è possibile analizzare e risolvere rapidamente le fonti di errore.
Antenne per telecomando
Oltre al trasmettitore e al ricevitore, i modellini comandabili a distanza richiedono anche un'antenna per la trasmissione di impulsi di controllo. In genere ogni acquisto di un telecomando include un'antenna. Se si desidera un aggiornamento per una maggiore portata o una connessione più stabile, è possibile acquistare antenne di ricambio. Al momento dell'acquisto è necessario prestare attenzione alla compatibilità per il controllo remoto e per il veicolo.
Set principianti
I kit base includono solitamente tutto ciò che è necessario per il corretto funzionamento di un telecomando. Sono adatti sia per gli utenti con conoscenze di base che per i nuovi utenti. La fornitura deve comprendere almeno tutte le batterie ricaricabili necessarie, un sistema di controllo remoto, un caricabatterie e una guida.
Altri accessori ed estensioni per modellini
I veicoli modello possono essere ampliati con un'ampia scelta di moduli aggiuntivi. Ad esempio, sono disponibili interruttori a gradini per veicoli e telecomandi o soluzioni di gestione dei cavi. Sono disponibili sensori per una telemetria avanzata, batterie ricaricabili, moduli trasmettitore, sistemi di protezione dell'antenna e di stabilizzazione.