Tutti i prodotti
Acquistati più frequentemente
Meest gekocht
Articoli più votati
Best beoordeelde producten
Consulente
Fatti interessanti sui prodotti ricondizionati
Che cosa sono i prodotti ricondizionati?
Prodotti ricondizionati di diverse categorie
Cosa bisogna fare per l'acquisto di prodotti ricondizionati?
Che cosa sono i prodotti ricondizionati?
La parola inglese refurbished significa "ricondizionato". I prodotti ricondizionati sono dispositivi o componenti hardware che sono già stati utilizzati e vengono poi rivenduti. Tuttavia, non vengono venduti nelle condizioni in cui il precedente proprietario li ha lasciati. L'apparecchio o i componenti dell'apparecchio vengono invece revisionati dal produttore stesso o da un rivenditore. Fondamentalmente, i prodotti rinnovati nel settore IT sono hardware e dispositivi che vengono riparati, mantenuti e puliti in modo professionale e quindi difficilmente sono inferiori a un prodotto nuovo. Allo stesso tempo, questi prodotti sono testati per la piena funzionalità e pronti per l'uso immediato.
I prodotti rigenerati possono essere apparecchiature che hanno origine da contratti di leasing e vengono restituiti alla fine del periodo di leasing. Inoltre, vengono messi in vendita anche i vecchi prodotti dimostrativi. Anche se tutti questi dispositivi sono completamente funzionanti dopo la manutenzione, non sono più nuovi e non possono essere venduti come tali. A differenza del nuovo hardware, tuttavia, i prodotti rinnovati sono molto più economici - con la stessa funzionalità. In genere è disponibile anche una garanzia. Se volete acquistare prodotti riparati in modo consapevole dal punto di vista ambientale e del prezzo, i prodotti ricondizionati fanno proprio al caso vostro.
Prodotti ricondizionati di diverse categorie
Nel nostro assortimento troverete prodotti nelle seguenti categorie:
Stampante 3D
Utilizzando le stampanti 3D è possibile creare oggetti tridimensionali. La complessa tecnologia alla base del processo di stampa ha un prezzo, quindi vale la pena di acquistare una stampante 3D rigenerata. I dispositivi non sono solitamente contrassegnati con il nome refurbished, ma sono ricertificati. Vengono rigenerati, ricalibrati e funzionano bene come i nuovi prodotti.
Apple iPhone
Gli smartphone Apple sono tecnicamente la classe di punta assoluta. L'alta qualità si riflette nel prezzo del nuovo prodotto. I modelli più vecchi sono per lo più dispositivi eccellenti che hanno sempre un ampia funzionalità. Gli iPhone Apple ricondizionati della nostra gamma sono dispositivi usati che sono stati utilizzati da uno a tre anni in grandi aziende. Si tratta di prodotti utilizzati in leasing e dispositivi espositivi completamente ripristinati. Le batterie sono controllate e i sistemi sono ripristinati alle impostazioni di fabbrica.
Hard Disk esterni da 2,5"
I dischi rigidi esterni si offrono come supporti di memorizzazione per grandi quantità di dati, a cui non è necessario accedere continuamente. Inoltre, hanno il vantaggio di poter essere utilizzati in diversi luoghi e dispositivi. Nel nostro negozio online troverete dischi rigidi esterni da 2,5 pollici con diverse capacità di memoria. Tutti i dati precedenti sul dispositivo vengono cancellati durante la riparazione secondo i processi certificati DIN.
Dischi rigidi interni da 2,5 pollici e 3,5 pollici
I dischi rigidi interni vengono integrati nei PC e offrono spazio di memoria aggiuntivo quando si raggiungono i limiti delle capacità esistenti. Nella nostra gamma troverete dischi rigidi da 2,5 pollici e dischi rigidi da 3,5 pollici con diverse capacità di memoria. Anche questi modelli ricondizionati sono certificati DIN e non contengono più dati estranei.
Laptop e accessori
I laptop in ambiente aziendale devono poter fare di più rispetto a quelli per gli utenti privati. Dispongono in parte di interfacce speciali e attrezzature speciali, che sono state progettate per soddisfare le esigenze degli utenti professionali. I nostri laptop rigenerati sono completamente funzionanti, sottoposti a manutenzione professionale e ricertificati. Inoltre, vi offriamo docking station per laptop e replicatori di porte ricondizionati a basso costo.
Stampante laser e stampante laser a colori
Le stampanti laser creano documenti di alta qualità con elevate velocità di stampa. Con i nostri modelli di leasing e di dimostrazione riparati si ottiene questa qualità ad un prezzo convincente e con una garanzia annuale supplementare.
Monitor PC
I monitor devono soddisfare le esigenze più elevate per rendere il lavoro sullo schermo il più piacevole possibile. Le immagini brillanti, le dimensioni dello schermo sufficienti e un display che salvaguarda gli occhi svolgono un ruolo importante in questo senso. Inoltre, il monitor dovrebbe essere in grado di risparmiare energia, in quanto i dispositivi sono in uso per molte ore al giorno. Nella nostra gamma troverete monitor per PC di diversi produttori di nuova qualità.
PC e alimentatori
Alla ricerca di un PC desktop o Midi-Tower PC? Vale la pena di dare un'occhiata alla nostra offerta di PC. Qui troverete computer completamente ricondizionati, che in precedenza sono stati utilizzati come strumenti di prova, dispositivi di noleggio o modelli di dimostrazione e funzionano correttamente. Sono disponibili con o senza sistema operativo. Per la realizzazione di sistemi per ufficio offriamo anche alimentatori PC rigenerati con diversi livelli di potenza.
Cosa bisogna fare per l'acquisto di prodotti ricondizionati?
Come per l'acquisto di beni nuovi, anche per i beni usati ricondizionati è importante sapere quali funzioni hanno e se sono adatte alle vostre esigenze. Oltre alle dimensioni, alle prestazioni e alla capacità di memorizzazione, le interfacce, le opzioni di espansione e la compatibilità con l'hardware esistente giocano un ruolo importante.
In linea di principio, viene utilizzato hardware ricondizionato e può avere da uno a diversi anni. Se si desidera acquistare l'ultimo modello, ha senso acquistare nuovi prodotti. Tuttavia, i prodotti usati e riparati sono tecnicamente impeccabili e sempre testati secondo i più alti standard, anche se si tratta di modelli precedenti. In questo modo è possibile acquistare prodotti di marca a prezzi convenienti.
La nostra buona pratica
Sui prodotti ricondizionati avete una garanzia di 12 mesi per i rivenditori. Inoltre, avete il diritto di restituzione di 14 giorni, in modo da poter rinunciare all'acquisto senza specificare i motivi, se non siete certi della qualità.