Tutti i prodotti
Acquistati più frequentemente
Meest gekocht
Articoli più votati
Best beoordeelde producten
Consulente
Cose da sapere sulle pompe per acqua
Non deve essere sempre la cantina allagata. Può anche essere "solo" il barile o la cisterna piena di pioggia che deve essere svuotata per la pulizia. Oppure avete il vostro modo di utilizzare l'acqua. In ogni caso, in casa e in giardino vengono spesso effettuate delle attività che possono essere eseguite in un batter d'occhio con una pompa adatta.
Per poter specificare esattamente quale pompa è più adatta alla vostra applicazione, è consigliabile prima di tutto osservare i tipi di pompa in modo più preciso:
Termini della tecnologia della pompa
Altezza di aspirazione
Quantità di convogliazione
Altezza di convogliazione
Profondità d'immersione
Perdite di attrito
Rapporto d'inserzione
Dimensione solidi
Accessori pompa
Filtro pompa
Interruttore a pressione elettronico
Protezione dal funzionamento a secco
Interruttore a galleggiante
Tubo flessibile di aspirazione
Dati dimensionali
Termini della tecnologia della pompa
Se il tipo di pompa necessario è fisso, tuttavia, si verificano sempre domande relative alle caratteristiche di potenza e ai dati tecnici. Per questo motivo abbiamo sintetizzato le più comuni espressioni tecniche della pompa e fornito una breve spiegazione.
Altezza di aspirazione
L'altezza di aspirazione è la differenza di altezza tra la superficie dell'acqua e la pompa più alta. Indipendentemente dalla potenza della pompa, l'altezza di aspirazione massima raggiungibile in pratica è di circa 7 - 8 m.. Se si superano le maggiori altezze di aspirazione, con una pompa a pressione l'acqua deve essere convogliata verso la pompa di aspirazione più alta.
Anche se alcune pompe sono definite autoadescanti, le pompe da giardino o giroscopiche devono essere sempre riempite di acqua prima del funzionamento, per evitare danni dovuti al funzionamento a secco.
Importante:
Il tubo flessibile di aspirazione deve prima avere la sezione necessaria, che dipende dalla potenza della pompa e deve essere letto nelle schede tecniche. Inoltre, deve essere costruito in modo tale che non possa essere compresso a causa della pressione negativa dominante all'interno del tubo di aspirazione.
La portata
La portata indica la quantità massima di acqua che può essere convogliata in un determinato periodo di tempo. I dati sono espressi in litri al minuto (l/min) o litri all'ora (l/h).
Nota
La portata Q (l/h) dipende dall'altezza di mandata H (m). Maggiore è l'altezza di mandata, minore è la portata e viceversa. La qualità di una pompa può essere determinata sulla base della caratteristica della pompa nella documentazione tecnica. Con l'aiuto delle linee caratteristiche è possibile leggere con precisione la quantità di acqua ancora pompata a una determinata altezza di trasporto.
Il diagramma di potenza qui accanto mostra il rapporto tra l'altezza di mandata e la portata di una pompa con un'altezza di mandata massima di 55 m e una portata massima di 5000 l/h. Sulla curva caratteristica è possibile leggere con precisione la portata prevista a una determinata altezza di trasporto.
L'altezza di mandata
L'altezza di mandata indica la differenza massima di altezza tra la superficie dell'acqua o la pompa quando questa si trova al di fuori del mezzo di alimentazione e il punto più alto in cui la pompa può convogliare l'acqua. L'altezza di mandata è in sospeso dalla pressione che la pompa può generare. In questo modo una pressione di 1 bar corrisponde a una colonna d'acqua di circa 10 m.. Con una pompa in grado di generare una pressione di 2,5 bar, l'altezza di mandata è pari a circa 25 m (vedere anche la linea caratteristica della pompa, ecc.).
Profondità d'immersione
La profondità di immersione è indicata solo con pompe sommerse e indica la profondità massima dell'acqua in cui la guarnizione dell'alloggiamento può resistere alla pressione dell'acqua.
Perdite di attrito
La potenza effettiva delle pompe è influenzata da diversi fattori esterni. Irregolarità nella gestione come ad es. Archi, angoli, diramazioni e collegamenti causano perdite di potenza. Allo stesso modo, le perdite di attrito nei cavi sono tra i fattori più importanti. In ogni tubo dell'acqua si crea attrito sulle pareti interne di tubi flessibili o tubi. Affinché queste perdite di attrito siano il più basse possibile, è necessario utilizzare sempre un tubo flessibile con il diametro più grande possibile.
Le perdite di attrito sono indicate come perdite di pressione in metri di colonna d'acqua (MWS) e dipendono dalla larghezza del tubo flessibile (LW) e dalla portata (l/min) da erogare.
Utilizzando la tabella accanto è possibile calcolare con precisione le perdite di attrito. Con un tubo flessibile lungo 5 m con un diametro di 1 pollice e una portata di 50 litri al minuto, la perdita di pressione a causa dell'attrito è di 0,4 MWS.
Rapporto d'inserzione
Non tutte le pompe sono progettate per il funzionamento continuo o a lungo termine. Alcune pompe a bassa tensione richiedono pause di raffreddamento adeguate a seconda del modello e della struttura. Per quanto tempo una pompa può essere utilizzata sul pezzo, consultare le schede tecniche. Se il tempo di accensione (ED) è espresso in percentuale, il 100% si riferisce a un'ora. Una pompa con un ED del 50% può quindi funzionare ininterrottamente per max. 30 min.
In questo contesto, prestare attenzione anche all'alimentazione elettrica. Se una pompa da 12 V viene utilizzata su un alimentatore che fornisce una tensione di uscita notevolmente maggiore (ad es 13,8 V), riduce il tempo di accensione, poiché l'assorbimento di corrente è maggiore. Ma anche le condizioni di funzionamento della pompa (diametro del tubo flessibile, altezza di mandata, temperatura ambiente, ecc.) svolgono un ruolo importante nel tempo di accensione massimo utilizzabile. In caso di dubbio, controllare la temperatura di esercizio della pompa.
Dimensione solidi
Per dimensione dei solidi si intende la dimensione massima di particelle solide che una pompa può trasportare. Questo viene solitamente indicato in millimetri. Se le particelle più grandi sono nell'acqua, ciò può causare l'intasamento o danni alla pompa.
Accessori pompa
La capacità di utilizzo, l'efficienza e la durata di una pompa dipendono in larga misura dalle condizioni di funzionamento. Con gli accessori efficaci e pratici è possibile rendere il funzionamento della pompa più sicuro e comodo, contribuendo così a una lunga durata della pompa.
Filtro pompa
I filtri pompa a monte riducono la contaminazione della meccanica della pompa e proteggono da danni o riduzione della potenza a causa di componenti solidi di grandi dimensioni.
Interruttore a pressione elettronico
Un interruttore a pressione viene montato nella linea di pressione e accende e spegne la pompa secondo necessità. In caso di caduta di pressione dovuta alla rimozione dell'acqua, il pressostato accende automaticamente la pompa e si spegne nuovamente in caso di aumento della pressione chiudendo il rubinetto dell'acqua. Molti interruttori a pressione sono inoltre dotati di una protezione contro il funzionamento a secco.
Protezione dal funzionamento a secco
La protezione contro il funzionamento a secco, come un interruttore a pressione, si trova nella linea di pressione e garantisce che la pompa a valle sia spenta o non accesa in caso di pressione insufficiente. In questo modo si impedisce che la pompa funzioni a secco in caso di alimentazione insufficiente dell'acqua e che quindi possa danneggiarsi. Allo stesso modo, viene rilevata anche una perdita di pressione battente nella linea di pressione (rottura del tubo) e la pompa si spegne.
Agli interruttori di protezione per funzionamento a secco
Interruttore a galleggiante
Un interruttore a galleggiante per pompe dell'acqua serve per accendere o spegnere una pompa. È a tenuta d'acqua e galleggia su o nel mezzo di trasporto. Grazie alla lunghezza libera del cavo di collegamento è possibile definire con precisione i livelli di acqua da attivare e disattivare. A seconda della funzione di commutazione, gli interruttori a galleggiante possono essere utilizzati per il "riempimento" (il contatto di commutazione viene aperto con un interruttore a galleggiante orientato verso l'alto) o per lo "svuotamento" (il contatto di commutazione viene aperto con un interruttore a galleggiante rivolto verso il basso). Gli interruttori a galleggiante con funzione di commutazione possono essere utilizzati per entrambe le attività.
Tubo flessibile di aspirazione
Un tubo flessibile di aspirazione è un tubo flessibile già confezionato per il lato di aspirazione di p. es.. Pompe da giardino. Questo tubo flessibile è resistente alla pressione. Un tubo flessibile da giardino non è adatto a questo scopo. A un'estremità è presente una valvola a pedale che impedisce che la tubazione di aspirazione pre-riempita funzioni a vuoto e si apre solo quando la pompa aspira l'acqua.
Dati dimensionali
I collegamenti della pompa, i raccordi filettati e anche i tubi flessibili sono spesso indicati in pollici. Tuttavia, poiché in conformità con le disposizioni di legge (regolamento unico dell'Unione europea) le dimensioni devono essere indicate in unità metriche a partire dal 01/01/2010 può verificarsi confusione. Per questo motivo nella tabella seguente abbiamo fornito le dimensioni più comuni in entrambe le unità di misura:
Si prega di notare che devono essere prese in considerazione le eventuali tolleranze di misurazione e del produttore. Il rispettivo diametro esterno del tubo flessibile dipende dallo spessore della parete.