Tutti i prodotti
Acquistati più frequentemente
Meest gekocht
Articoli più votati
Best beoordeelde producten
Consulente
Informazioni importanti su Pile, batterie e accumulatori
Pile o batteria ricaricabile - Conrad aiuta a decidere
Le Pile e le batterie ricaricabili ci accompagnano ovunque nella vita quotidiana. Le utilizziamo per l'alimentazione in ufficio, in officina, a casa o in viaggio. Batterie e accumulatori forniscono l'alimentazione per cellulari, torce, fotocamere digitali, lettori MP3, telecomandi, orologi, bilance, rilevatori di fumo e di pericolo allarmi sistemi UPS e molto altro ancora. Spesso ci si chiede se per un determinato dispositivo si debbano utilizzare le pile o le batterie ricaricabili.
Quale è la differenza tra batterie e batterie ricaricabili?
Pile (celle primarie):
Le batterie hanno una tensione di 1,5 V/per cella e sono destinate all'uso singolo. Per questo motivo vengono chiamate anche batterie usa e getta. Vengono utilizzati per alimentare dispositivi che vengono utilizzati in modo piuttosto raro o solo per breve tempo e che hanno un basso fabbisogno di corrente.
Vantaggi:
- Subito pronti all’uso
- Bassa autoscarica quando non in uso (max. 4%/anno)
- Più conveniente rispetto alle batterie ricaricabili
Svantaggi:
- Durante la produzione consumano da 50 a 400x più energia rispetto a quella fornita
- Non ricaricabile
- Nessun elevato amperaggio
Alle pile
Batterie ricaricabili (celle secondarie):
Le batterie ricaricabili NiMH hanno una tensione di 1,2 V/cella, possono fornire correnti elevate e sono progettate per l'uso multiplo. Per questo motivo, vengono utilizzati per dispositivi che hanno un elevato fabbisogno di corrente e sono utilizzati regolarmente o anche per lunghi periodi di tempo.
Vantaggi:
- Ricaricabile fino a 1000 volte
- Non è necessario alcun acquisto successivo
- Elevata capacità di corrente
Svantaggi:
- Deve essere caricato prima dell'uso
- Elevata autoscarica quando non in uso (circa 30% al mese)
- Più costoso rispetto alle batterie in acquisto
La nuova generazione di batterie con bassa autoscarica
Grazie all'utilizzo di nuovi materiali, il noto problema di autoscarica nelle normali batterie ricaricabili NiMH è finalmente un ricordo del passato.
Con questa nuova generazione di batterie otterrete i vantaggi di pile e batterie ricaricabili in una combinazione perfetta.
Si prega di notare che diversi produttori utilizzano anche nomi diversi: Ad es. ENDURANCE, eneloop, ready2use, ecc.
Bilancio energetico
Nella figura sono mostrate le curve di scarica delle batterie ricaricabili e delle batterie usa e getta.
Curva verde: Scarica di una batteria ricaricabile fino allo svuotamento completo.
Curva rossa: Scarica di una batteria ricaricabile in caso di bassa assorbimento di corrente. La curva mostra che l'autoscarica è molto più veloce rispetto a una batteria usa e getta.
Curva gialla: Scarica di una batteria usa e getta a bassa corrente.
Rispetto al bilancio energetico delle batterie e delle batterie ricaricabili usa e getta, le grandi differenze sono evidenti: Le batterie consumano nella loro produzione una quantità intermedia di energia pari a 50 e 400x, come quelle fornite per l'uso. Ciò rende la corrente della batteria molto costosa. Tuttavia, questi costi non vengono notati dall'utente, in quanto coprono un periodo di utilizzo sufficientemente lungo.
Al contrario, le batterie ricaricabili relativamente costose hanno un bilancio energetico molto conveniente. Anche se per la sua produzione è necessaria energia, questa si distribuisce tra l'energia utilizzata per tutta la durata di una batteria ricaricabile. La durata è determinata dalla capacità della batteria e dal numero di cicli. Questo numero può raggiungere più di 1000 cicli con il caricabatterie adatto, se si carica e si cura correttamente (ad es. Evitare scariche profonde).
Ciò si traduce anche nel confronto della capacità della batteria ricaricabile e della batteria usa e getta. Una batteria alcalina (2700 mAh) si trova davanti a una batteria ricaricabile NiMH (1600 mAh) in confronto diretto a breve termine. Ma già dopo 500 cicli di carica la batteria ha fornito una capacità utilizzabile di 800 000 mAh.
Costi della pila/batteria per diversi dispositivi
Elenco dei costi della pila/ batteria per diversi utenti
Questa linea confronta solo i costi di acquisto. Non sono stati presi in considerazione i costi aggiuntivi per la ricarica delle batterie o per il successivo acquisto delle batterie. Per il confronto sono stati utilizzati esclusivamente prodotti del marchio Conrad energy. Per le diverse dimensioni della batteria sono stati testati diversi dispositivi.
Radio PMR
Alimentazione elettrica 4 batterie Ministilo
assorbimento di corrente Ø ca. 150 mA (ricezione/invio = 50/250 mA)
Conrad energy | Capacità | Tempo di funzionamento ca. | Prezzo per un set da 4 | Costi aggiuntivi rispetto alle batterie ricaricabili a partire da: | Costo: 50 ore di funzionamento |
---|---|---|---|---|---|
Batteria alcalina 658017 | 610 mAh | 4,07 h /kit batterie | 4,19€ * | 2,15 set di batterie 8,73 ore di funzionamento | 51,47 € |
Batteria ricaricabile NiMH 250400 | 700 mAh | 4,66 h /carica | 8,99€ * | 8,99 € |
Alimentazione elettrica per auto modello RC
4 batterie stilo
. Fabbisogno di corrente ca. 300 mA
Conrad energy | Capacità | Tempo di funzionamento ca. | Prezzo per un set da 4 | Costi aggiuntivi rispetto alle batterie ricaricabili a partire da: | Costo per 50 ore di funzionamento |
---|---|---|---|---|---|
Batteria alcalina 658018 | 1600 mAh | 5,33 h /kit batterie | 4,19€ * | 3,34 set di batterie 17,8 ore di funzionamento | 39,31 € |
Batteria ricaricabile NiMH 250526 | 2400 mAh | 8,0 ore /carica | 13,99€ * | 13,99 € |
Torcia
alimentazione elettrica 4 batterie tocia (D)
fabbisogno di corrente ca. 800 mA
Conrad energy | Capacità | Tempo di funzionamento ca. | Prezzo per un set da 4 | Costi aggiuntivi rispetto alle batterie ricaricabili a partire da: | Costo per 50 ore di funzionamento |
---|---|---|---|---|---|
Batteria alcalina 658021 | 10050 mAh | 12,56 h /kit batterie | 8,98€ * | 4,45 set di batterie 55,92 ore di funzionamento | 35,75 € |
Batteria ricaricabile NiMH 250306 | 5000 mAh | 6,25 h /carica | 39,98€ * | 39,98 € |
Riepilogo:
- Anche se una batteria ricaricabile da 1,2 V ha una tensione inferiore rispetto a una batteria (1,5 V), quasi tutti i dispositivi per il funzionamento a batteria possono essere utilizzati anche con batterie ricaricabili senza compromettere le prestazioni.
- Indipendentemente dal consumatore e dalle dimensioni delle batterie ricaricabili, si verifica un effetto di risparmio su tutti i dispositivi prima o poi. Maggiore è il tempo di funzionamento dell'utenza, maggiore è l'effetto risparmio.
- Per dispositivi con lunghi tempi di funzionamento l'utilizzo di batterie ricaricabili evita in gran parte la formazione di rifiuti speciali sotto forma di batterie vecchie.
Altri vantaggi delle batterie ricaricabili:
- Con le batterie completamente cariche è garantito un tempo di funzionamento ben definito dell'utente. Durante il funzionamento con batterie già usate non vi sono informazioni sulla capacità residua e nessuno può prevedere esattamente per quanto tempo le batterie saranno ancora in funzione.
- Se un consumatore non viene spento accidentalmente dopo l'uso, le batterie ricaricabili devono essere ricaricate. In caso di funzionamento a batteria, il kit completo deve essere sostituito.
- Se un dispositivo viene utilizzato solo in modo intermittente, le batterie utilizzate possono essere utilizzate anche in altri dispositivi.
Conrad energy Endurance - il perfetto mix tra pila e batteria ricaricabile
Ecco la perfetta miscela di batteria e batteria ricaricabile. Con Conrad energy Endurance, siamo riusciti a combinare i vantaggi delle batterie e delle batterie ricaricabili.
- Subito pronti all’uso
- Autoscarica minima: Lunga capacità di stoccaggio senza grandi perdite di energia
- Elevata capacità di corrente per dispositivi ad alte prestazioni
- Buone prestazioni anche a basse temperature
- Ecologico e conveniente per l'uso grazie alla ricarica
- Ricaricabile fino a 1000 volte
- Disponibile in tutte le dimensioni più comuni (Ministilo, Stilo, Mezza torcia, Torcia, Blocco da 9 V)
- Prezzo di acquisto conveniente
- Può essere caricato con qualsiasi caricabatterie NiMH disponibile in commercio
Conrad energy Endurance
le cause degli svantaggi delle batterie ricaricabili (prima della messa in funzione, per la ricarica, per lunghi tempi di ricarica) sono dovute principalmente all'autoscarica. Con Conrad energy Endurance è riuscito a rallentare notevolmente questo processo e portare così a livello di batteria usa e getta.
Dopo 6 mesi, Conrad energy Endurance ha ancora disponibile il 90%, dopo un anno ancora all'85% del livello di consumo energetico. A confronto: Una batteria di qualità ha ancora il 75% dopo 6 mesi e lo 0% dopo un anno. Non solo questi numeri mostrano come sia nuova e vantaggiosa Conrad energy Endurance: Scarica e carica una Conrad energy Endurance una volta alla settimana, se in teoria avesse una durata di 19 anni.
In questo modo Conrad energy Endurance copre la maggior parte dei settori di utilizzo di batterie e batterie ricaricabili.
Conrad energy Endurance
Batterie ricaricabili al nichel-zinco, la nuova alternativa alle batterie
Per il funzionamento di molti dispositivi sono assolutamente necessarie batterie alcaline con una tensione di 1,5 V/cella. Se invece delle batterie (con una tensione di 1,5 V/cella) vengono utilizzate batterie ricaricabili al nichel-metallo idruro (con una tensione di 1,2 V/cella), il corretto funzionamento non è sempre garantito. A causa della sottoalimentazione del 20%, l'utilizzo di batterie NiCd o NiMH viene completamente negato o addirittura vietato da alcuni produttori di dispositivi.
In questo caso, le nuove batterie NiZn che hanno una tensione di 1,6 V per cella offrono una soluzione. Questo tipo di batteria è stato brevettato da Thomas Alva Edison oltre 100 anni fa. Tuttavia, le prime batterie ricaricabili hanno superato solo un numero ridotto di cicli di carica. L'elettrodo di zinco è diventato molto rapidamente inefficace grazie alla passivazione.
È solo negli ultimi anni che i tecnici delle batterie, pieni di risorse, sono riusciti a fare il trucco e a "progettare" la necessaria stabilità di ciclo nelle batterie.
Grazie all'intelligente tecnologia delle batterie ricaricabili, i consumatori che altrimenti sarebbero alimentati da batterie sono ora sufficientemente alimentati e poiché non è necessario acquistare sempre nuove batterie, l'ambiente e il portafoglio sono notevolmente alleggeriti. A proposito: Se il trattamento è corretto, le batterie NiZn non sono in alcun modo conformi alle batterie da 1,2 V in termini di capacità utilizzabile e resistenza ciclica. Tuttavia, per la ricarica è necessario uno speciale caricabatterie NiZn.
Vantaggi delle batterie al nichel-zinco:
- Estremamente durevole - oltre 1000 cicli di carica
- Tensione nominale 1,6 V.
- Utilizzo senza problemi in piccoli dispositivi
- Elevato potenziale nelle applicazioni industriali grazie ai bassi costi di produzione
Smaltimento di batterie e accumulatori
I consumatori sono tenuti per legge a restituire tutte le batterie e le batterie ricaricabili usate. È assolutamente vietato lo smaltimento nei rifiuti domestici. Informarsi sugli obblighi di legge e sugli aiuti per lo smaltimento professionale di batterie e batterie ricaricabili, nonché sulle istruzioni per lo smaltimento delle batterie di avviamento e sulle informazioni relative all'obbligo di deposito e restituzione.
Ulteriori informazioni sullo smaltimento delle batterie »
Bugie e miti sulle batterie
Accumulatori e batterie sono diventati indispensabili in innumerevoli settori della vita. Ma per quanto sia naturale l'uso quotidiano degli accumulatori mobili di energia, da un lato, sono diffusi anche i miti e la poca conoscenza delle celle. Sia che si tratti di rapporti sul trattamento, la cura e lo smaltimento, di rapporti su Internet che circolano su sostanze tossiche e celle esplosive o di "consigli per esperti" apparentemente intelligenti per una vita più lunga: Per quanto riguarda gli accumulatori e le batterie, si trovano spesso informazioni molto contraddittorie o semplicemente sbagliate. Cosa c'è di vero nelle voci più insistenti?
L'"effetto memoria"
Il mito classico per eccellenza è la storia del cosiddetto "effetto memoria". Questo dice che una batteria NiCd perde parte della sua capacità e non può più essere completamente ricaricata se non è completamente scarica e quindi ricaricata troppo presto. Pertanto, se all'inizio del processo di ricarica la batteria è ancora carica residua del 25%, la prossima volta si scarica solo fino a questo limite del 25%. In questo esempio, la batteria potrebbe perdere un quarto della sua capacità totale. Certo, ciò che si osservava in passato con l'uso di batterie al nichel-cadmio (NiCd) non è più vero oggi. Da tempo le celle idruro in nichel-metallo (NiMH) sono standard e non conoscono alcun "effetto memoria". Anche le batterie agli ioni di litio e ai polimeri di litio non sono interessate. Le batterie ricaricabili NiMH e al litio sono sensibili allo scaricamento completo e al sovraccarico. Pertanto, per questi tipi di batterie si dovrebbero sempre utilizzare caricabatterie intelligenti che regolano automaticamente la corrente di carica.
Cantina al posto del frigorifero
Inoltre, le moderne stazioni di ricarica impediscono alle batterie NiMH di surriscaldarsi, il che non sarebbe affatto positivo per le celle delle batterie. Perché fondamentalmente, le batterie ricaricabili è meglio tenerle fresche. Tuttavia, non dovreste assolutamente conservare le vostre unità di stoccaggio dell'elettricità come il cibo deperibile e credete a voci molto popolari di conservare le celle nel frigorifero. Oltre° al fatto che le batterie ricaricabili a circa 15 - 17 C si sentono comunque "più a proprio agio", le temperature molto basse o i gradi negativi nel frigo e nel freezer garantiscono la perdita della tensione elettrica. Inoltre, il rischio di formazione di condensa è elevato e in ultima analisi distruggerebbe la batteria. Ergo è una cantina asciutta il luogo migliore per il deposito di una batteria ricaricabile
Le misure di prolungamento della vita
Le batterie immagazzinate al freddo hanno una comprovata "aspettativa di vita" più elevata. Anche se ogni cella , indipendentemente dalla temperatura, matura con ogni ciclo di carica e perde potenza, temperature più elevate accelerano ulteriormente questo "processo di invecchiamento". Ciò spiega anche la caduta di potenza di una tipica batteria al litio per notebook, già osservata da ogni utente. Se questa si trova a 25° C, dopo un anno possiede solo l'80% della sua potenza di uscita originale. Il fatto che temperature di esercizio normali di circa 45° C non prolungino la durata è a portata di mano. Per questo motivo, ad esempio, è necessario passare il più spesso possibile al funzionamento di rete a casa e dare alla batteria un fresco riposo fino al successivo utilizzo mobile.
Voci di corridoio
In considerazione del fatto che gli accumulatori e le batterie tendono ad essere sottoraffreddate, un'altra voce persistente dovrebbe essere rivelata: ovviamente, le batterie vuote non possono essere rimesse in "forma" su un riscaldatore. Invece di "cavare" le ultime riserve minime dalla piccola memoria di corrente, c'è il rischio di surriscaldamento e di rottura della custodia. E poiché le batterie usa e getta sono generalmente riempite con soluzioni di nichel e alcaline, le sostanze corrosive e i gas infiammabili potrebbero essere rilasciati. Meglio dunque non considerare questo "suggerimento esplosivo!"
Le storie esplosive
vengono invece collegate alle batterie al litio. Sempre più spesso ci sono segnalazioni "credibili" da parte di amici e conoscenti o "registrazioni dal vivo" su portali video su Internet, che presumibilmente vogliono provare che queste batterie sono esplose su cellulari e notebook. Ma attenzione: certamente, a causa di difetti di produzione in prodotti economici non testati o di manipolazioni, le celle delle batterie possono danneggiarsi e quindi teoricamente può verificarsi un'esplosione. Tuttavia, è più che improbabile, in quanto le batterie moderne dispongono di un controllo della temperatura che impedisce il surriscaldamento o addirittura peggio.
Batterie ricaricabili o pile?
Per concludere, una vera storia: È vero che le batterie ricaricabili, per quanto ecologiche e potenti, non sono sempre preferibili alle pile o in ogni dispositivo. Perché ovunque si consuma energia solo per breve tempo, come telecomandi, orologi, rilevatori di fumo o torce, il prodotto usa e getta è la scelta migliore. Poiché le batterie ricaricabili NiMH emettono sempre una certa corrente, anche se non vengono utilizzate e quindi si scaricano automaticamente nel tempo (fino al 60% in un mese), dovrebbero essere sostituite molto più spesso di una pila usa e getta. Le nuove batterie ricaricabili NIMH con tecnologia LSD (Low Self Discharge) costituiscono un'eccezione. Con queste generazioni di batterie, l'autoscarica è simile a quella delle batterie primarie.
Caricabatterie - aiuto intelligente che non solo carica
I requisiti per le batterie ricaricabili sono ormai enormi. Non c'è da stupirsi che il loro sviluppo continui a procedere e che le nuove tecnologie conquistino costantemente il mercato. Se anni fa si diffusero principalmente batterie al piombo e NiCd, oggi sono disponibili diverse tecnologie a batteria che sono perfettamente ottimizzate in ambiti di applicazione specifici.
Ma a cosa serve la batteria migliore e più moderna se non viene caricata correttamente? Non può sfruttare appieno il suo potenziale e le sue prestazioni. E non solo. Mentre le vecchie generazioni di batterie erano ancora relativamente poco problematiche in termini di processi di carica non ottimali o addirittura di scarica profonda estrema, le batterie di ultima generazione vogliono essere caricate correttamente.
Le batterie al litio, in particolare, attribuiscono grande importanza al mantenimento della massima tensione di carica in modo che non abbandonino prematuramente il servizio. Nel peggiore dei casi, queste batterie possono reagire a processi di ricarica errati anche con un forte sviluppo di fumo e fiamme libere.
Per questo motivo è indispensabile utilizzare la tecnologia di carica adatta per ogni tecnologia della batteria. Questo vale per le celle rotonde negli standard classici come ad esempio Ministilo, Stilo, Mezza Torcia, Torcia e anche a Blocco da 9 V, così come per il numero apparentemente ingestibile di batterie e pacchi batterie per le più svariate applicazioni.
Tuttavia, i moderni caricabatterie possono caricare molto di più di semplici batterie ricaricabili. Con i programmi di carica e scarica corrispondenti, le batterie stanche vengono rigenerate e riutilizzate in un batter d'occhio e vengono così determinate le capacità utilizzabili. I dispositivi intelligenti monitorano i più svariati parametri. Inoltre, grazie a un'ampia gamma di circuiti di sicurezza e a un rilevamento preciso di quando la batteria è carica, possono essere caricati in modo affidabile anche con correnti elevate. In alcuni dispositivi, le curve di carica possono essere analizzate anche sul computer come una ciliegina sulla torta.