Tutti i prodotti
Acquistati più frequentemente
Meest gekocht
Articoli più votati
Best beoordeelde producten
Consulente
Presepe - divertimento per tutta la famiglia
Niente trasmette il senso profondo della festa di Natale e la nascita di Cristo tanto quanto la presepe di Natale. Secondo la tradizione del racconto biblico del Natale, Gesù Cristo venne al mondo in una stalla di Betlemme, perché Maria e Giuseppe non furono accolti in nessuna locanda.
Esattamente questa scena è vividamente rappresentata con le figure della natività in un presepe. Il bambino Gesù, circondato da Maria e Giuseppe, è mostrato disteso in una mangiatoia. Secondo la tradizione, gli animali della stalla, di solito un bue e un asino, sono anche spesso presenti
I "Re Magi d'Oriente", che presentano il neonato con oro, mirra e incenso, sono anche parte integrante della scena della Natività. I pastori, ai quali un angelo ha detto della nascita, insieme alle loro pecore sono anche figure classiche di un presepe natalizio.
Sfortunatamente, non tutti hanno l'opportunità di costruire da soli un presepe natalizio da una varietà di materiali. Ecco perché c'è una grande varietà di presepi natalizi disponibili sul mercato. Alcuni di essi hanno un design elaborato, ma non possono ancora negare la produzione in serie. Manca la nota individuale. Ma c'è un rimedio, come si può anche creare un singolo pezzo del vostro presepe comprato.
Quali materiali sono necessari per la costruzione di presepi?
Come si può personalizzare una presepe di Natale?
Come dovrebbe essere progettato l'ambiente del presepe di Natale?
Cosa considerare in caso di illuminazione di un presepe di Natale?
Perché un presepe non è mai finito.
Quali materiali sono necessari per la costruzione di presepi?
Dato che non ci sono testimonianze concrete di come fosse la stalla di Betlemme a quel tempo, la porta è spalancata per la progettazione di presepi. Per questo esistono presepi in grotta, presepi in rovina o anche presepi adattati al paesaggio locale. Tutti possono personalizzare il proprio presepe di Natale come piace. Anche per i materiali da costruzione non ci sono limitazioni e tutto è possibile.
Ma nella maggior parte dei casi, legno e pietra sono preferiti. Molti presepi realizzati a livello commerciale sono anch'essi in legno, in quanto questo materiale può essere lavorato in modo relativamente semplice. Questo materiale è ideale anche per gli appassionati di bricolage. Le strisce e le tavolette possono essere facilmente tagliate con piccole seghe e le singole parti possono essere incollate con colla bianca dopo la levigatura. Un presepe natalizio fatto a mano può essere facilmente coperta con tegole in legno.
Particolarmente affascinante è quando si lavora con materiali diversi. Piccole pietre possono essere incollate ad esempio in un anello a fontana o in un camino. La struttura viene quindi intonacata con adesivo per piastrelle e le pietre sporgenti vengono poi lavate nuovamente in modo pulito. Con un po' di pratica si crea un oggetto come quello fatto con le pietre naturali.
La nostra buona pratica: Selezione di legno
Chi cerca legno particolarmente facile da lavorare può lavorare con legno di balsa. Il legno, che viene utilizzato in parte per gli aereomodelli, è estremamente morbido, ben levigabile e ha una resistenza sufficiente per i presepi. Inoltre, può essere facilmente colorato con colori idrosolubili. In questo modo è possibile creare anche su presepi già acquistati accessori come panche, sedie, tavoli o altri accessori di diverse dimensioni.
Come si può personalizzare una presepe di Natale?
Chi vuole personalizzare una presepe di Natale non deve necessariamente costruirlo da solo. Si tratta di una vera e propria sfida, ad esempio, se non sono disponibili né un laboratorio di hobbistica né un angolo di lavoro e lo strumento necessario.
In questo caso, si può anche optare per un presepe comprato in negozio con le luci. A seconda della versione, anche questi modelli offrono un potenziale sufficiente per l'espansione individuale.
Dopotutto, il presepe con Maria, Giuseppe, il bambino e tutte le altre figure del presepe dovrebbero combaciare perfettamente dal punto di vista visivo.
Con le parti di montaggio realizzate autonomamente e gli accessori dal design elegante, è possibile dare un tocco individuale anche ai presepi realizzati a livello commerciale. Ma prima che sia tutto, il primo passo dovrebbe essere quello di dare priorità al design a colori.
Con colori realistici
In caso di presepe acquistato, il legno nella maggior parte dei casi è naturale e non trattato. Così come per gli esemplari auto-costruiti poco dopo il completamento. In questo modo, le costruzioni sono sempre nuove e lontane dalla realtà. Bene, alcuni produttori fanno ancora lo sforzo di bruciare parzialmente il legno per creare un'impressione rustica. In questo modo la struttura non sembra ancora naturale. Solo quando il colore entra in gioco, è possibile creare una presepe di Natale in modo naturale, come se avesse un vero e proprio modello.
Il nostro pratico design a colori
Il colore o una tonalità non devono essere applicati in modo ampio e uniforme. No, le tonalità di colore devono essere l'una nell'altra. Sul lato del sole il legno è più chiaro e più scuro sul lato ombra.
Una porta in legno, ad esempio, non è mai marrone uniforme, ma ha tracce di vibrazioni ben visibili. Nella maggior parte dei casi è più chiara in alto e più scuro in basso nell'area del pavimento. Sulla maniglia della porta e sul bordo anteriore sono visibili tracce scure di utilizzo e dai chiodi delle pesanti guarnizioni delle porte si possono vedere chiaramente tracce di sporco che hanno lasciato l'acqua arrugginito in caso di pioggia.
Importante:
Lavorate sempre dalle tonalità chiare alle tonalità scure. I colori disponibili in commercio sono i colori Aqua Color che possono essere diluiti con acqua. Ma anche la classica scatola di vernice della scuola o i colori dell'artigianato si adattano bene. In alternativa, la tecnologia Airbrush offre anche un design realistico dei colori.
Come dovrebbe essere progettato l'ambiente del presepe di Natale?
Quando il design colorato del presepe è completo, anche l'ambiente circostante deve ovviamente essere adattato. Sarebbe la rottura totale dello stile se l'edificio progettato in modo realistico dovesse essere posizionato su una piastra in legno naturale. Per questo motivo, anche la piastra di base deve essere trattata di conseguenza.
E' bene che per questo lavoro si possa utilizzare la ricca offerta di costruzione di modellini. Qui, dai tappeti erbosi, fiori, cespugli, alberi e siepi fino alle rocce e alla progettazione dell'acqua, troverete tutto ciò che è necessario per la riproduzione della natura.
In combinazione con materiali naturali come ghiaia e piccoli rami, si può creare un ambiente incredibilmente realistico. Ciuffi d'erba mirati negli angoli e nelle nicchie hanno un effetto particolarmente realistico. Poi, si prega di pensare anche al tetto della mangiatoia. Anche lì si mettono con il tempo muschi e arbusti intrecciati.
A proposito, oltre alla scena della notte Santa, i presepi in casa sono anche felici di integrare motivi tradizionali e regionali nell'ambiente del presepe. La fantasia non ha limiti. Solo le condizioni di spazio limitano la creatività.
Il nostro consiglio pratico: Graniglia
Se prima di applicare i materiali di rinforzo come ad esempio sabbia o erba modellata la piastra di base viene coperta con adesivo nella rispettiva area, i materiali rimangono permanentemente sul posto. Il materiale in eccesso non incollato alla piastra di base del presepe di Natale può essere aspirato con l'aspirapolvere. Se il moncone di una calza in nylon è stato posto sopra il tubo dell'aspirapolvere, i costruttori di presepi possono raccogliere e riutilizzare i materiali aspirati secondo necessità. Inoltre, se l'erba da spargere viene applicata con uno speciale barattolo spargitore di erba da spargere, i singoli steli dell'erba da spargere si caricano staticamente quando vengono scossi. Allora non si distendono piatti nella colla, ma sono bloccati con le loro punte in alto nella colla.
Cosa considerare in caso di illuminazione di un presepe di Natale?
Al fine di rendere il proprio presepe un eye-catcher per ogni spettatore, l'illuminazione con la luce giusta deve essere installata in ogni caso. Tuttavia, ci sono molte cose che si possono sbagliare quando si tratta di illuminazione del presepe. Per la maggior parte dei presepi, il bambino di Gesu viene mostrato nel presepe sotto un tetto aperto. Questo è un bene, perché in questo modo lo spettatore ha un campo visivo libero sulla scena. E questo deve essere illuminato di conseguenza. Tuttavia, non con un faretto alogeno miniaturizzato da 500 watt. Piuttosto, l'illuminazione del presepe dovrebbe essere piuttosto discreta e avere una tonalità di colore bianco caldo. L'errore peggiore è quando le lampadine dell'illuminazione del presepe sono visibili. Se, è meglio utilizzare lampade o lanterne adatte, in cui le lampadine sono integrate in modo invisibile. In caso contrario, si offre anche un montaggio nascosto della lampadina.
Nel frattempo, i LED bianchi caldi sono ideali per l'illuminazione del presepe. A differenza delle lampadine, i LED sono quasi invisibili da montare e non sviluppano calore. Si tratta di un vantaggio prezioso, in quanto spesso i materiali facilmente infiammabili si trovano nelle immediate vicinanze della lampada.
Inoltre, i LED a risparmio energetico possono essere utilizzati anche con batterie senza problemi. In questo modo non è necessario alcun collegamento di alimentazione nel punto di installazione del presepe.
Se l'illuminazione del presepe deve essere alimentata dalla rete elettrica, è necessario un trasformatore o un alimentatore a spina. Il trasformatore o l'alimentatore converte la tensione di rete da 230 V in una tensione adatta alla lampadina. Il trasformatore può quindi essere montato in modo invisibile per lo spettatore dietro il presepe di Natale.
In alternativa, sono disponibili anche speciali trasformatori per presepi, che forniscono speciali connettori per il collegamento delle lampadine.
Il nostro consiglio pratico: l'illuminazione della culla
Il primo sguardo dello spettatore si rivolge naturalmente all'essenziale. Quindi, nella mangiatoie di Gesù e le figure che vi sono raggruppate. Questo è il motivo per cui questa area deve essere al centro dell'illuminazione.
Naturalmente, anche altre aree dovrebbero essere illuminate. Tuttavia, l'illuminazione deve essere piuttosto discreta, in modo che lo spettatore non venga distratto dalla scena principale al primo momento. Oggetti gratificanti sono, ad esempio, il fuoco o anche la stella di Natale sopra la stalla.
Se il presepe è dotato di una stanza secondaria con finestra o porta, anche questa stanza deve essere illuminata all'interno. Tuttavia, è utile dotare questo spazio anche di un arredamento interno.
Perché un presepe di Natale non è mai pronta!
La costruzione o l'ampliamento di un presepe è un divertimento per tutta la famiglia. Soprattutto quando ai bambini è permesso di aiutare sotto la guida dei più esperti e possono portare le loro idee alla decorazione, la cosa è davvero divertente. In questo modo non c'è da stupirsi che un presepe di Natale non sia mai pronto e viva in un'espansione costante.
Anche se i grandi "cantieri" sono stati completati, ci sono ancora numerose possibilità per migliorare i più svariati dettagli. Poi il presepe non è solo un oggetto decorativo, che viene immediatamente catturato con un solo sguardo. No, gli spettatori si feriscono per tutto il tempo e si apprezzano le piccole cose.
La lanterna in legno sospesa nell'angolo, i trucioli di legno intagliati a mano o il legno incassato vengono rilevati solo alla seconda o terza vista. Godetevi il piacere natalizio dell'artigianato durante la costruzione del presepe e costruite la vostra presepe di Natale.