Tutti i prodotti
Acquistati più frequentemente
Meest gekocht
Articoli più votati
Best beoordeelde producten
Consulente
Cose da sapere sui microfoni
Come funziona un microfono?
Quali tipi di microfono sono disponibili?
Quali sono le caratteristiche di un microfono
Cosa dovete fare per acquistare i microfoni?
FAQ: Le domande più comuni sul microfono
Conclusione: Come acquistare il microfono giusto
Come funziona un microfono?

Un microfono ha un compito difficile. Un micro, secondo la breve descrizione, deve convertire le onde acustiche in segnali elettrici. Il compito non è quindi così semplice, in quanto i microfoni devono lavorare in un'ampia gamma di frequenze. La sola voce umana comprende un intervallo di frequenza compreso tra circa 80 e 12.000 Hz. Quando si tratta di musica, la gamma di frequenza diventa ancora più grande.
Un microfono dovrebbe convertire i toni bassi così come i toni alti.
Nel corso del tempo sono state sviluppate diverse soluzioni tecniche per superare questa sfida. E dalla versione del trasduttore sono nate in parte le comuni classi di microfono.
Microfoni dinamici
In un microfono dinamico, la tensione del segnale viene generata dall'induzione. Per questo motivo questi microfoni sono chiamati anche microfoni elettromagnetici. Grazie al principio di funzionamento, i microfoni dinamici non dipendono da fonti di tensione esterne. I più comuni tipi di microfono in questo settore sono microfoni a bobina e microfoni a filo.
I microfoni dinamici possono essere utilizzati in tutti i settori, ma sono particolarmente adatti per le percussioni o la batteria e per il canto dal vivo.
Microfono a bobina mobile
Un microfono a bobina mobile ha una bobina collegata ad una membrana che è sospesa in modo oscillante. Questa bobina si trova nel campo magnetico di un magnete permanente. Quando le onde sonore colpiscono la membrana, questa muove la bobina al ritmo delle onde sonore. In questo modo viene generata una tensione del segnale nella bobina.
Un microfono dinamico funziona quindi secondo lo stesso principio di un altoparlante. Però al contrario. Con un altoparlante, un segnale elettrico sulla bobina genera una membrana oscillante. In un microfono dinamico, una membrana oscillante genera un segnale elettrico sulla bobina.
Per questo motivo, in alcuni apparecchi radio o sistemi di interfonia, gli altoparlanti integrati vengono spesso utilizzati anche come microfono. Tuttavia, la qualità del segnale piuttosto scarsa è ancora sufficiente per la trasmissione vocale.
Onde sonore (1), membrana (2), magnete permanente (3), alloggiamento microfono (4), collegamenti segnale (5), bobina oscillante (6).
Microfono a nastro
Un microfono a nastro funziona in modo simile a un microfono a bobina mobile. Ma invece di una bobina, un nastro di alluminio piegato a zig-zag si trova nel campo magnetico di un magnete permanente.
Se il nastro è fatto vibrare da onde di pressione sonora, si può misurare una tensione indotta nel ritmo delle onde di pressione sonora ad entrambe le estremità del nastro di alluminio.
Poiché il nastro è spesso solo pochi micrometri, reagisce in modo molto sensibile. Vento, vibrazioni e movimenti rapidi portano quindi a segnali di disturbo indesiderati.
Poiché la resistenza interna (impedenza) del microfono e la tensione indotto sono molto basse, al microfono a banda viene collegato un convertitore di impedenza. Questo aumenta la tensione del segnale e fornisce un'impedenza di uscita di 200 Ohm, che è comune nella tecnologia da studio.
Onde sonore (1), onde in alluminio (2), collegamenti di segnale (3), magnete permanente (4).
Microfoni a condensatore
A differenza dei microfoni dinamici, nei microfoni a condensatore viene utilizzato un principio di funzionamento completamente diverso. Come suggerisce il nome, qui vengono utilizzate le caratteristiche tipiche di un condensatore per il recupero del segnale. A differenza dei microfoni dinamici, i microfoni a condensatore richiedono una tensione di esercizio.
Microfono a condensatore
Un microfono a condensatore ha una piastra metallica perforata (controelettrodo) davanti alla quale è montata una membrana sottile e elettricamente conduttiva. Poiché entrambi i componenti sono isolati elettricamente, questa costruzione è fondamentalmente un condensatore a piastre con una certa capacità. Non appena viene applicata tensione alla piastra metallica e alla membrana, il condensatore si ricarica. In pratica, viene spesso utilizzata l'alimentazione phantom da 48 V dell'amplificatore microfono o del mixer.
Ora, quando la membrana viene spostata attraverso onde sonore, la distanza della membrana dalla piastra metallica cambia al ritmo delle onde di pressione sonora. Allo stesso modo la capacità del condensatore cambia. Se la distanza della membrana dalla piastra metallica è inferiore, la capacità aumenta e il condensatore può assorbire più carica. Se la distanza è maggiore, la capacità diminuisce e il condensatore può assorbire meno carica. Tuttavia, poiché una resistenza ad alta resistenza impedisce un rapido scambio di carica, è possibile evitare una tensione dipendente dalle onde sonore.
Onde sonore (1), membrana elettricamente conduttiva (2), resistenza ad alta resistenza (3), alloggiamento microfono (4), collegamenti segnale (5), fonte di tensione (6), piastra metallica forata (7).
Poiché la membrana ha una massa bassa e reagisce in modo molto sensibile, i microfoni a condensatore sono molto sensibili anche nell'alta gamma di frequenza. Per questo motivo sono utilizzati come microfoni da studio. In questo modo i microfoni sensibili al vento vengono protetti dal flusso d'aria per mezzo di un dispositivo aggiuntivo.
Se la membrana è più piccola di 1" (2,54 cm), i professionisti parlano di microfoni a membrana piccola. Se la membrana è più grande, si tratta di un microfono a condensatore a membrana grande.
Microfono a condensatore ad elettrete
Con un microfono a condensatore, l'aria è un dielettrico tra la membrana elettricamente conduttiva e la piastra metallica. In un microfono electret, tra la membrana e la piastra metallica viene installato un elettrete come dielettrico. Come electret viene utilizzata una pellicola di polimero elettricamente isolante ma precaricata.
Ciò significa che le molecole della pellicola hanno proprietà di dipolo permanenti, in modo che un campo elettrico possa essere misurato. Grazie al dielettrico electret si verifica una carica contro-polare del condensatore a causa dell'influenza. Non è quindi necessario alimentare più tensione dall'esterno.
Se la membrana viene spostata attraverso onde sonore, la distanza della membrana rispetto alla piastra metallica cambia e quindi la capacità del condensatore al ritmo delle onde sonore. Tuttavia, poiché la carica dell'influenza rimane sempre la stessa, la tensione sul condensatore cambia.
Questa tensione viene quindi fornita all'amplificatore integrato nel microfono.
Onde sonore (1), membrana elettricamente conduttiva (2), amplificatore integrato (3), alloggiamento microfono (4), collegamenti di segnale (5), piastra metallica forata (6), pellicola elettrete (7).
Dopo i problemi iniziali di sviluppo di un elettrete stabile per anni, i microfoni a condensatore electret si sono ormai affermati su tutta la linea. Grazie alla produzione conveniente e alle dimensioni compatte, questi microfoni vengono installati, tra l'altro, in telefoni, dittafoni o cuffie. I microfoni electret di alta qualità vengono utilizzati anche negli studi e nell'industria musicale.
Microfoni a carbone e piezoelettrici
Anche se oggi i microfoni al carbonio e piezoelettrici non hanno più un ruolo importante, hanno dato un contributo significativo al progresso tecnico. Ad esempio, i microfoni a carbone sono stati utilizzati fino al 1970 in grandi quantità nella tecnica delle telecomunicazioni. Il principio di funzionamento era abbastanza semplice: un materiale di carbonio granulato veniva compresso da una membrana al ritmo delle onde sonore, che modificava la resistenza del granulato. Il grande vantaggio di questi microfoni era l'elevato segnale di uscita, che non richiede preamplificatori a valle. Tuttavia, quando il granulato invecchiava, dopo qualche tempo portava ad un ulteriore deterioramento della già scarsa qualità del suono.
Con un microfono piezoelettrico, una ceramica piezoelettrica è accoppiata meccanicamente alla membrana sonora. Grazie alle onde sonore, l'elemento piezoelettrico viene "piegato" al minimo, e l'elemento emette una tensione. Grazie all'elevato fattore di distorsione, i microfoni non si sono adatti per registrazioni di alta qualità e sono stati rapidamente allontanati da altri concetti di microfono. Al contrario, il principio piezoelettrico si è affermato come un trasduttore di suono per strumenti o come trasduttore di vibrazione fino ad oggi.
Quali tipi di microfono sono disponibili?
Oltre alle differenze legate alla costruzione, i microfoni vengono classificati anche in base all'ambito di applicazione.
Microfoni vocali
I microfoni vocali sono progettati per riprodurre la voce dell'artista come ci si aspetta dal pubblico - stampabili, potenti e chiaramente comprensibili.
In questo modo i microfoni vocali devono resistere molto soprattutto durante le esibizioni live. Accade rapidamente che un micro cada o che il supporto del microfono sia ribaltato. Per non parlare delle azioni di lancio mirate degli artisti.
E in inverno, quando i microfoni vengono trasferiti dalla superficie di carico del furgone freddo al club ben riscaldato, le forti variazioni di temperatura non devono essere un problema. Per questo motivo, qui vengono utilizzati robusti microfoni a bobina.
Microfoni per strumenti
Gli strumenti pongono requisiti molto specifici per un micro. Le percussioni sviluppano battiti potenti e duri, mentre le chitarre richiedono un microfono con una risposta in frequenza molto ampia e un'eccellente risposta agli impulsi.
Per ogni strumento, questi microfoni professionali e specializzati portano la tecnologia perfetta per un suono chiaro, la forma giusta e anche gli accessori adatti.
Microfoni da studio
Chi, come musicista amatoriale o come professionista, attribuisce grande importanza alla massima qualità del suono, vuole acquistare dei microfoni da studio adatti.
Nei kit con console, mixer e altri accessori, a seconda dell'apparecchiatura, andrebbe acquistato anche un software adeguato. Grazie a diversi ingressi, sono possibili registrazioni stereo e surround, che possono essere comunque modificate sul computer in studio.
Microfoni per fotocamera
Soprattutto per le produzioni video e cinematografiche, è importante anche il suono giusto.
Per questo motivo i microfoni della telecamera devono registrare esclusivamente i suoni del luogo in cui si è fatto e non i fastidiosi rumori secondari.
Grazie a una caratteristica direzionale mirata in combinazione con un'elevata sensibilità, vengono registrati anche segnali acustici deboli dalla direzione di osservazione della telecamera.
Microfoni vocali
I microfoni vocali sono progettati per trasmettere le parole pronunciate in modo chiaro e comprensibile. I fastidiosi rumori di respirazione devono essere nascosti in modo efficace e l'utente non deve essere influenzato troppo. Per avere le mani libere, i microfoni vocali vengono integrati nelle cuffie o progettati anche come microfoni a innesto (microfono Lavalier).
Per offrire al moderatore la giusta libertà di movimento, i microfoni per la fonia sono spesso utilizzati in combinazione con la trasmissione radio.
Microfoni USB
Un microfono USB può essere collegato a un PC con poche mosse tramite cavo USB.
Un convertitore A/D integrato trasforma i segnali analogici del microfono in informazioni digitali che possono essere memorizzate e rielaborate con un software speciale sul computer.
Un microfono USB è l'ideale per produzioni podcast, presentazioni multimediali o anche tagli di prova.
Il nostro consiglio pratico: radio o via cavo?
I microfoni possono essere utilizzati sia con cavo che con trasmissione radio. Un micro cablato offre un'elevata sicurezza di trasmissione, ma il cavo limita notevolmente la libertà di movimento dell'utente.
Un microfono radio offre un'elevata libertà di movimento, ma richiede batterie per l'alimentazione del trasmettitore. In caso di condizioni radio sfavorevoli, possono verificarsi interferenze durante la trasmissione.
Un kit microfono radio è composto da un trasmettitore (microfono) e un ricevitore collegato a un mixer o un amplificatore.
Quali sono le caratteristiche di un microfono?
La struttura dei microfoni ha un impatto sulla quantità e la direzione del rumore assorbito. Si parla della caratteristica direzionale. Nella maggior parte dei casi, per la voce viene scelta una caratteristica "cardioide" che offre sia microfoni dinamici che a condensatore.
Un microfono con caratteristica cardioide capta le onde sonore principalmente su un lato del microfono e con un angolo di 90 gradi ad entrambi i lati. Ad angolo di 180 (sul retro), il microfono è insensibile. Per alcuni strumenti, una caratteristica diversa, ad esempio la figura dell'otto o la sfera, può essere molto utile anche per le registrazioni in studio di registrazione o in sala prove, se il suono deve essere registrato da due direzioni (ad esempio sopra la batteria).
I microfoni a nastro sono fondamentalmente non direzionali e hanno una caratteristica "omnidirezionale", cioè captano le onde sonore da tutte le direzioni con la stessa intensità. Nel frattempo, però, ci sono varianti tecnicamente adattate che hanno anche una caratteristica cardioide. Quale sia la caratteristica giusta dipende principalmente dallo strumento, dalla voce e dalla posizione. Per esempio, su un palco che può essere dotato di monitor, c'è molto più rumore rispetto ad una stanza di uno studio.
Panoramica delle forme più comuni

Caratteristiche: omnidirezionale

Caratteristiche: bidirezionale

Caratteristiche: direzionale

Caratteristiche: cardioide

Caratteristiche: sub-cardioide

Caratteristiche: super-cardioide
Cosa dovete fare per acquistare i microfoni?
Probabilmente il principale criterio di acquisto è lo scopo di utilizzo. Perché per quasi ogni utilizzo vengono offerti microfoni o kit microfono ottimizzati. In questo modo è possibile ottenere i migliori risultati acustici durante le esibizioni live o le registrazioni in studio.
Scopo di utilizzo
- Microfoni vocali speciali per un suono vocale chiaro e una buona comprensibilità
- Microfoni vocali per un suono voluminoso senza rumori
- Microfoni adatti per lo strumento corrispondente, p. es. Batteria o piano
- Microfoni di misurazione speciali per la misurazione di ambienti
- Forme speciali come microfoni per fotocamera o microfoni per cellulare con collegamenti corrispondenti
Dotazione e struttura
- Microfoni radio per spettacoli dal vivo o in sala prove e per presentazioni
- Microfoni cablati per l'uso stazionario e il posizionamento ottimale
- Microfono headset per parlare o cantare liberamente con una grande libertà di movimento
- Modello adatto per treppiedi, supporti a scatto o altri fissaggi
- Collegamenti adatti per lo scopo desiderato: Mini jack, jack, XLR, USB
- Extra come protezione anti-pop, protezione dal vento o treppiede
Il nostro consiglio pratico: coordinare la tecnologia
La sintonizzazione ottimale del microfono e dello scopo di utilizzo può essere fondamentale per il suono fornito. Tuttavia, è importante anche la corretta sincronizzazione con la tecnologia aggiuntiva: Ad es. Mixer, amplificatore e altoparlante. Dopo tutto, a cosa serve il microfono migliore se la tecnologia a valle è di qualità inferiore?
FAQ: Le domande più comuni sul microfono
Quali accessori sono necessari per i microfoni?
Un microfono da solo non fa ancora alcun suono. Un megafono serve a questo scopo. Sono necessari altoparlanti, amplificatori e linee radio. Particolare attenzione deve essere prestata ai cavi e agli adattatori adatti (per esempio da mini-jack a XLR), in modo che tutto funzioni alle console di mixaggio o durante il collegamento al computer. Inoltre, sono importanti anche treppiedi, supporti a clip e piedini di supporto.
Quanto è costoso un buon microfono?
A seconda del diverso utilizzo di un microfono, i prezzi possono variare notevolmente. I principianti ottengono già un buon suono nel segmento di prezzo medio. I professionisti con esigenze particolari, invece, di solito trovano ciò che cercano nel segmento di prezzo superiore, poiché sono richieste specifiche particolari.
È possibile registrare con qualsiasi microfono?
In linea di principio, ogni microfono può essere utilizzato per la registrazione. In questo caso, gli accessori sono in primo luogo determinanti. Questi includono cavi di collegamento adatti (jack per la scheda grafica, XLR per un mixer) in alcuni casi un mixer e il software corrispondente. Tuttavia, a seconda del microfono selezionato, la qualità può variare notevolmente.
Conclusione: Come acquistare il microfono giusto
Prima dell'acquisto, dovrebbe essere chiaro quale scopo deve soddisfare il microfono e dove deve essere utilizzato. Dopodiché, è importante prestare attenzione alle caratteristiche ed eventualmente all'attrezzatura appropriata per i diversi strumenti. Infine, anche gli accessori adatti sono rilevanti.
Per la serata karaoke domestica, un microfono a basso costo può già ottenere l'effetto desiderato. Chi ha bisogno di una grande libertà di movimento, può acquistare dei microfoni senza fili con una portata adeguata. In particolare per le registrazioni e l'editing di musica, sono adatti i kit di microfoni da studio, che offrono una qualità particolare e, se in dotazione, portano anche un software. Per particolari ambiti di applicazione, come le riprese della telecamera o il microfono aggiuntivo sul telefono cellulare, è possibile accedere al modello appropriato.
Se un microfono a condensatore o un modello dinamico è quello giusto, dipende da un lato dall'ambito di applicazione specifico e dall'altro dal gusto personale.