Tutti i prodotti
Acquistati più frequentemente
Meest gekocht
Articoli più votati
Best beoordeelde producten
Consulente
Fatti interessanti sul materiale per l'installazione elettrica
Sotto materiale elettrico per l'installazione troverete tutto ciò che è necessario per la costruzione di un impianto di alimentazione elettrica degli edifici. L'ampia gamma comprende prese per interruttori, connettori di rete e connettori tramite accessori per la posa di cavi di alimentazione come capicorda e canaline per coprire linee elettriche, guide portanti e diversi nastri adesivi. Inoltre, è disponibile un materiale di installazione resistente agli agenti atmosferici per ambienti esterni e giardini.
Cos'è il materiale per l'installazione elettrica?
A cosa serve il materiale elettrico per l'installazione?
Quale materiale elettrico per l'installazione è disponibile?
Avviso di sicurezza per l'installazione elettrica
Cos'è il materiale per l'installazione elettrica?
Il materiale per l'installazione elettrica comprende tutti gli accessori per la distribuzione di corrente negli edifici e nelle aree esterne associate, come i giardini. Oltre alle prese di commutazione e alle prese di rete, questo comprende una gamma completa di prodotti che possono essere utilizzati per la posa di cavi. Ad esempio distributore, connettore, canalina, tubo corrugato e fissaggi per cavi.
I componenti per l'installazione elettrica possono essere suddivisi in due grandi gruppi: Sono presenti componenti attivi e passivi. Si differenziano per il fatto che:
- i componenti attivi hanno parti sotto tensione e trasportano corrente
- quelli passivi hanno solo funzioni ausiliarie, anche se non sono sotto corrente.
Gli accessori sono spesso un materiale di montaggio passivo. Ad esempio, canaline portacavi sono progettati solo come struttura portante e come protezione aggiuntiva per i cavi, ma a differenza dei cavi non sono presenti componenti sotto tensione
A cosa serve il materiale elettrico per l'installazione?
Il materiale elettrico per l'installazione trova un utilizzo versatile nella distribuzione di corrente in ambienti a bassa tensione in edifici, singole parti di edifici, appartamenti e singole stanze. Ma anche negli immobili commerciali e negli impianti industriali viene utilizzato in larga misura il materiale elettrico per l'installazione.
Con i componenti sotto tensione per l'installazione elettrica in questa categoria è possibile realizzare la distribuzione di base negli edifici, ma solo
- Dietro l'interruttore principale, eventuali scaricatori di fulmini e simili fusibili generali
- Come connettore intermedio approvato solo per l'intervallo di bassa tensione
- O prima del collegamento di dispositivi elettrici.
Il materiale per l'installazione elettrica deve essere posato solo da aziende specializzate nel rispetto di tutte le normative applicabili.
Suggerimento per la ricerca: Gli strumenti adatti per l'installazione elettrica sono disponibili qui nel nostro negozio.
Quale materiale elettrico per l'installazione è disponibile?
Scatole da installazione
Le prese di installazione sono prese per interruttori. Come alloggiamento aggiuntivo servono per la sicurezza di contatto dei componenti elettrici. Sono disponibili sia prese di collegamento che di derivazione. Per esigenze elevate sono disponibili prese di installazione per ambienti umidi e per quelli con classi di protezione antincendio elevate.
Nastri adesivi
I nastri adesivi sono utili per l'installazione elettrica. Creano ordine e possono essere utilizzati anche per il fissaggio. Oltre ai nastri adesivi conduttivi e isolanti con forza adesiva su un lato o su entrambi i lati, in questa categoria si trovano anche nastri antiscivolo, nastri di tenuta, pellicole di copertura e nastri adesivi di marcatura.
Spina di rete, connettori di rete
Le spine di rete e le loro parti di accoppiamento, gli attacchi di rete, sono connettori per l'alimentazione di dispositivi elettrici. L'ampia scelta di modelli semplici è completata da spina di contatto di protezione, spina angolare e interruttore intermedio.
Suggerimento di ricerca: Le prese da incasso si trovano qui.
Posa cavi elettrici
Il materiale di montaggio per la posa dei cavi di alimentazione comprende diversi modelli di sistemi di posa dei cavi e canali di guida e copertura per cavi elettrici. Tra questi sono inclusi i sistemi su guida DIN, nonché le canaline per cavi, i corrugati per installazione, i nastri di montaggio e altri sistemi di controllo cavi passivi che non hanno nulla a che fare con l'elettronica.
Morsetti di collegamento, connettore a cavo singolo
I connettori per cavi e fili possono collegare tra loro sia cavi elettrici che realizzare distribuzioni di diramazioni. Solitamente si tratta di morsetti in cui è possibile installare cavi con poco sforzo. I più comuni agenti sono i morsetti a presa, i morsetti per lampade, i morsetti per ventole e i morsetti Wago. Come pezzi intermedi, questi connettori aiutano nella realizzazione di dettagli di ambienti di commutazione più grandi.
Accessori per morsetti di collegamento, connettore a cavo singolo
Anche la scelta di accessori per morsetti di collegamento è enorme. Qui troverete, tra l'altro, coperchi, materiale di etichettatura, adattatori di fissaggio, guarnizioni, alloggiamenti, guide portanti e serracavi, nonché utensili per il montaggio di connettori.
Installazioni elettriche da giardino Wieland
In ambienti esterni si verifica la posa di cavi elettrici resistenti agli agenti atmosferici, in modo che l'umidità non possa penetrare in caso di pioggia. Il sistema di installazione per esterni comprende tutto ciò che è necessario per una distribuzione sicura dell'alimentazione in ambienti esterni, tra cui cavi, spine, prese, distributori e pulsanti radio.
Nota sulla sicurezza: Prima di installare componenti elettrici in ambienti umidi o anche all'esterno, verificare sempre se il produttore indica il montaggio esterno nella descrizione del prodotto come consentito. La maggior parte del materiale elettrico è progettata solo per l'uso in ambienti interni, in quanto i componenti non offrono una protezione adeguata contro cortocircuiti e contatti, a significativo rischio di sicurezza.
Avviso di sicurezza per l'installazione elettrica
Lasciare sempre l'installazione di un impianto elettrico a un'azienda specializzata. Solo questo ha una competenza adeguata e un'assicurazione per eventuali danni conseguenti, se durante il montaggio si verifica comunque un problema.
I danni finanziari in caso di errori di installazione elettrica si sommatono rapidamente e raggiungono numeri di sei cifre:
- Le richieste di assicurazione e di garanzia per tutti i componenti elettrici collegati rischiano di scadere se i proprietari o gli inquilini della casa prendono provvedimenti di propria iniziativa.
- L'uso improprio di materiale elettrico comporta il rischio di incidenti che possono causare scosse elettriche.