Tutti i prodotti
Acquistati più frequentemente
Meest gekocht
Articoli più votati
Best beoordeelde producten
Consulente
Se cerchi una pistola termica per sverniciature su legno, asciugatura rapida, sagomature di plexiglass e via dicendo, su Conrad troverai una vasta scelta di elettroutensili di questo genere. Lo stesso discorso vale anche per i trapani e gli avvitatori, disponibili in tutte le tipologie: a percussione, fisso, a batteria e così via. Tra gli altri elettroutensili forniamo anche una ampia gamma di levigatrici: a nastro, oscillanti, eccentriche, a delta e multifunzione.
Utensili elettrici: segare, affilare e forare con molta potenza!
Con gli utensili azionati elettricamente, è possibile completare i compiti complessi e gravosi in modo rapido, comodo e sicuro. Sia che si tratti di piccole riparazioni, grandi progetti di hobbistica o in uso professionale: In Conrad troverete macchine manuali fai-da-te, artigiani e bricolage - a scelta con cavo di alimentazione o senza fili con batteria ricaricabile.
Utensili elettrici: Macchine potenti per la casa, il giardino e l'officina
Quali utensili elettrici sono necessari?
Apparecchi elettrici con cavo di alimentazione o senza fili con batteria ricaricabile?
Quali dispositivi elettrici sono utili?
Queste sono le caratteristiche importanti degli utensili elettrici
Utensili elettrici: Macchine potenti per la casa, il giardino e l'officina
Restauro di vecchi mobili, foratura di mattoni e cemento, levigatura di superfici piane, fresatura del legno, allestimento di cucine, segatura di nicchie, sostituzione di piastrelle incrinate o imbottitura di tappezzerie: l'ultima generazione di elettroutensili e macchine rende più facile il vostro lavoro di fai-da-te o di artigiano.
Gli utensili elettrici sono azionati da un motore elettrico e di solito sono guidati a mano. L'azionamento elettrico è in grado di gestire anche le attività di fai-da-te più impegnative e vi consente di risparmiare molto tempo, potenza e fatica. In questo modo è possibile concentrarsi sull'essenziale durante l'avvitamento, la foratura, la smerigliatura, la scalpellatura, la separazione, la segatura, la fresatura, la lucidatura e la riparazione. Con la forza del motore regolabile, le possibilità di regolazione individuali e un'ampia gamma di accessori, è possibile svolgere da soli molte attività in casa, in giardino e in officina, risparmiando così tempo e denaro.
La maggior parte dei dispositivi elettronici sono maneggevoli e possono essere utilizzati in modo flessibile, dove ne avete bisogno: a casa, in cantiere, in campo libero, con vicini, amici o clienti. È sufficiente un collegamento alla alimentazione. Gli apparecchi elettrici wireless utilizzano una batteria come fonte di energia. Dopo la ricarica sul caricabatterie, i modelli di accumulatori sono pronti per l'uso anche dove non è disponibile una presa di corrente o un cavo limiterebbe il loro raggio di movimento.
Tra i più noti produttori di utensili elettrici vi sono AEG, Bosch, Dewalt, Einhell, Fein, FERM, FLEX, Gedore, Hitachi, Makita, Metabo, Milwaukee, Proxxon, SKIL, Scheppach, Steinel e Renner.
Quali utensili elettrici sono necessari?
Dal trapano avvitatore a batteria all'utensile multifunzione, dal martello perforatore alla semplice pistola per colla a caldo: gli utensili elettrici funzionano in base al campo di applicazione con rotazione, movimento di sollevamento, urto, oscillazione, calore o una combinazione di questi. La scelta della macchina ottimale dipende dalla specifica posizione del lavoro e dai pezzi e materiali da costruzione che si desidera lavorare.
Per piccole riparazioni non è necessario creare un parco macchine. Più precisa è l'idea delle proprie esigenze e delle sollecitazioni previste, più semplice è la scelta dell'utensile elettrico adatto. Pensate anche a progetti futuri che potrebbero richiedere un maggiore numero di funzioni del dispositivo - infine utilizzate gli utensili elettrici per molti anni. Spesso vale la pena di acquistare un modello più attrezzato o più potente. Con le sue riserve di potenza è possibile utilizzarlo in modo flessibile in diverse situazioni di utilizzo.
Apparecchi elettrici con cavo di alimentazione o senza fili con batteria ricaricabile?
Gli apparecchi elettrici sono dotati di spina e/o alimentazione a batteria. I modelli indipendenti dalla rete con batteria potente e durevole offrono libertà senza i fili e in molti casi rappresentano una vera alternativa alle macchine alimentate a rete. Il più noto è l'avvitatore a batteria (trapano avvitatore a batteria). Inoltre, sono disponibili trapani a batteria, trapani a percussione a batteria, seghe circolari a batteria, seghe a batteria, smerigliatrici angolari a batteria e molti altri aiutanti a batteria. Un modello di accumulatore è spesso altrettanto potente della variante di rete e può essere economico nonostante il prezzo più elevato. Approfittate della sua comodità in molte situazioni.
Gli utensili a batteria professionali oggi disponibili sono molto più potenti ed efficienti rispetto ai modelli più vecchi. Le batterie agli ioni di litio (Li-Ion) sono al momento lo stato dell'arte. Hanno una tensione delle celle molto maggiore rispetto alle vecchie batterie a base di nichel (NiCd e NiMH). Sono necessarie meno celle della batteria, rendendo l'utensile elettrico più piccolo e più leggero - o notevolmente più potente con le stesse dimensioni. Altri vantaggi delle batterie agli ioni di litio: autoscarica minima e nessun effetto memoria.
Durante l'acquisto, confrontare la tensione indicata in volt (V), circa 10,8 V, 18 V o 36 V. più alta è la classe di tensione, più forte e potente è la macchina in genere. Se è presente un indicatore di capacità per controllare lo stato di carica, sapere sempre quando ricaricare la batteria. Una batteria ricaricabile di seconda portata è utile per tutti coloro che desiderano lavorare senza pausa per ricaricare la batteria.
Molti produttori offrono macchine e batterie ricaricabili di una classe di voltaggio in kit. La batteria si adatta quindi a molti strumenti del marchio in questione. In questo modo, con la stessa batteria ricaricabile si ottengono molte possibilità di combinazione. Se disponete già di una batteria ricaricabile, potrete acquistare altri dispositivi senza batteria e caricabatterie a un prezzo interessante.
Il nostro consiglio pratico: utilizzare utensili elettrici in modo stazionario
La maggior parte degli strumenti elettronici viene guidata con la mano, alcuni dispositivi possono essere utilizzati anche comodamente in posizione fissa. Ad esempio, il seghetto alternativo, seghe circolari a mano, trapani, fresatrici superficiali e pialla elettrica possono essere fissate tramite un dispositivo di fissaggio fornito o disponibile come accessorio. In questo modo, si fissa il dispositivo al tavolo di lavoro per avere entrambe le mani libere per guidare il pezzo. Gli impianti di aspirazione, le macchine rotanti, le grandi fresatrici e i torni sono progettati per l'uso stazionario, a causa del loro campo di applicazione e delle loro dimensioni.
Quali dispositivi elettrici sono utili?
Quali strumenti elettrici utilizzate per completare l'attrezzatura della vostra officina dipende dal vostro mestiere preferito. Tagli dritti in pannelli di legno, pannelli di truciolato e materie plastiche, con una sega circolare manuale potrete fare il più velocemente possibile. Per tagli di profilo è ottimale una sega a tazza o una sega ad angolo. Con una sega circolare da tavolo è possibile fare da soli la vostra incisione nel legno.
Per la produzione di superfici, scanalature, guide e contorni è necessaria una fresa elettrica. Per la lavorazione del metallo è consigliata una smerigliatrice angolare elettrica. Queste smerigliatrici, come le smerigliatrici angolari, dispongono di una mola rotante a rotazione rapida, azionata da un ingranaggio angolare.
Con una pistola ad aria calda è possibile riscaldare in modo mirato le aree di lavoro, ad esempio per la deformazione delle materie plastiche, per l'applicazione di pellicole adesive o per la saldatura di materie plastiche. Le pistole ad aria calda sono adatte anche per la rimozione di strati di vernice o smalto sul legno e per la rimozione di muffe nell'appartamento. Un sistema di spruzzatura della vernice aiuta ad applicare la vernice in modo uniforme.
Queste sono le caratteristiche importanti degli utensili elettrici
Per avere il massimo divertimento nella casa, ci sono alcuni punti che vi offrono un orientamento nella scelta del prodotto.
Potenza, velocità e regolazione elettronica del numero di giri
Nella descrizione del prodotto, a seconda del tipo di dispositivo, sono disponibili informazioni sulla potenza nominale in watt, velocità (regime minimo), coppia massima e profondità di taglio. I dati sono un indicatore della potenza, della forza di trazione e della velocità di lavoro della macchina in questione.
Un cambio a più velocità (a 2 o 3 velocità) o una regolazione elettronica del numero di giri consentono di regolare il rapporto velocità/coppia. Un freno motore o una funzione di arresto automatico impediscono il funzionamento accidentale del dispositivo. Gli utensili con tecnologia del motore brushless sono particolarmente duraturi.
Dimensioni e peso
Le dimensioni compatte e il peso ridotto consentono un utilizzo senza problemi anche in spazi ristretti. Le dimensioni e il peso sono importanti anche per il trasporto e lo stoccaggio dell'attrezzatura in officina, in garage o nella sala hobby.
Alloggiamento e impugnatura
Un alloggiamento ergonomico e bilanciato e impugnature in gomma garantiscono una presa sicura per lavorare senza fatica anche in uso continuo. I dispositivi con supporto possono essere collocati in modo sicuro quando l'utensile non è in uso.
Sicurezza
Gli utensili elettrici offerti da Conrad soddisfano gli elevati standard di sicurezza e dispongono di tutte le necessarie sigle di prova di sicurezza. Il marchio più noto è "GS" ed è sinonimo di "sicurezza testata", (Geprüfte Sicherheit). "CE" conferma che l'apparecchio è conforme alle direttive di sicurezza CE. Ulteriori sigle di prova sono il simbolo TUV o VDE.
Sostituzione degli accessori senza utensili
Per un utilizzo più lungo o più frequente, è vantaggioso disporre di dispositivi in cui è possibile cambiare rapidamente gli accessori o gli accessori senza attrezzi. Se è possibile sostituire, ad esempio, lame per sega, trapani, punte o teste di fresatura con una leva o un dispositivo di rotazione, si risparmiano preziosi minuti.
Extra e accessori in dotazione
Gli extra includono impugnature aggiuntive, una luce di lavoro a LED per illuminare il luogo di lavoro e, in caso di seghe, un laser per contrassegnare l'area di taglio. Confrontare anche gli accessori in dotazione.
Quali accessori sono importanti per gli utensili elettrici?
Forare senza punte, avvitare senza inserti o segare senza lama - non può funzionare! Per tutti i dispositivi elettrici, gli accessori inclusi nella descrizione del prodotto sono indicati con precisione. Per ogni dispositivo elettrico riceverete altri accessori adatti come suggerimento. In questo modo potrete assemblare comodamente ciò che è necessario per le vostre attività.