Tutti i prodotti
Acquistati più frequentemente
Meest gekocht
Articoli più votati
Best beoordeelde producten
Consulente
Cose da sapere sui distributori SAT e i multiswitch
Cosa sono i distributori SAT e i multiswitch?
Quali distributori SAT e multiswitch sono disponibili presso Conrad?
FAQ - domande frequenti sui distributori SAT e multiswitch
Cosa sono i distributori SAT e i multiswitch?
Con la possibilità di ricevere canali televisivi via satellite, è stato fatto un passo importante verso la straordinaria varietà di informazioni e intrattenimento che oggi ci viene data. I satelliti con posizioni fisse in orbita (i cosiddetti satelliti geostazionari) emettono migliaia di canali televisivi e radio su bande di frequenza definite. Mediante una antenna parabolica i segnali vengono riflessi nel luogo di ricezione e messi a fuoco come con una lente. Nel punto focale si trova il ricevitore dei segnali, l'LNB (in Inglese "Low Noise Block"). I segnali dei satelliti vengono irradiati su diversi livelli, in questo caso si parla di polarizzazione. Questi livelli vengono rilevati dall'LNB e li converte in segnali elaborabili.
Il segnale proveniente dai satelliti arriva al punto di ricezione con diverse angolazioni. Ciò significa che è necessario una antenna parabolica mobile, oppure più di un LNB su una parabola per ricevere i segnali. Per sfruttare queste possibilità vengono utilizzati distributori SAT e interruttori multipli.
Tutti i prodotti offerti da Conrad vengono utilizzati tra l'antenna di ricezione e il ricevitore di segnale. Sono schermati contro l'irradiazione e la radiazione di segnali di disturbo e sono dotati di possibilità di messa a terra. Una parte dei prodotti è resistente agli agenti atmosferici e quindi adatta per l'installazione all'aperto.
Quali distributori SAT e multiswitch sono disponibili presso Conrad?
I distributori SAT e i multiswitch garantiscono il controllo e la distribuzione dei segnali SAT negli impianti di ricezione satellitari. In particolare, i prodotti disponibili nel negozio online di Conrad sono suddivisi nelle seguenti categorie:
Interruttore DiSEqC
L'acronimo DiSEqC in DiSEqC è l'acronimo di " Digital Satellite Equipment Control ". In questo modo i segnali di controllo vengono trasmessi direttamente nel cavo ad alta frequenza degli impianti satellitari. In questo modo è possibile attivare i processi di commutazione tra il piano di polarizzazione, di diversi LNB o antenne. DiSEqC è uno standard industriale digitale aperto e privo di licenza.
Stazione di testa o centralina di testa SAT
Le stazioni di testa via cavo SAT garantiscono con gli LNB collegati la ricezione di segnali satellitari in tutti i livelli di polarizzazione e la loro implementazione in segnali sfruttabili dai terminali di ricezione o decoder. Le stazioni vengono configurate dal tecnico del settore con software speciale per soddisfare le esigenze del luogo di ricezione. I produttori offrono il software open source appropriato per la programmazione delle stazioni di testa sui loro siti web.
Interruttore multiplo SAT
I multiswitch SAT elaborano i segnali di ingresso degli LNB in tutti i livelli di polarizzazione e distribuiscono i segnali ai punti di consumo. I dispositivi sono spesso dotati di amplificatori integrati e consentono in parte il controllo DiSEqC degli LNB corrispondenti.
Interruttore multiplo SAT, in cascata
Questi prodotti vengono utilizzati per aumentare il numero di possibili ricevitori e decoder satellitari . Queste estensioni per multiswitch SAT sono spesso espansioni con amplificatori integrati per garantire la potenza del segnale necessaria per ogni collegamento.
Amplificatore SAT
Gli amplificatori SAT vengono utilizzati per mantenere il livello di segnale satellitare necessario lungo il percorso verso i dispositivi di ricezione. In una installazione vengono utilizzati in parte più amplificatori per i livelli del segnale SAT, in parte anche per i segnali terrestri.
Distributore SAT
Si tratta di componenti passivi che distribuiscono i segnali SAT solo a un numero maggiore di conduttori. I distributori SAT sono generalmente realizzati in pressofuso e sono in parte circondati da alloggiamenti in plastica. Gli ingressi e le uscite sono chiaramente indicati. Alcuni distributori sono adatti per loop l'alimentazione tramite il cavo SAT.
Nel negozio online di Conrad è possibile filtrare i prodotti della tecnologia SAT in base ad altri criteri come prezzo, valutazione del cliente, disponibilità delle filiali e produttori (marchi). Inoltre, sono disponibili speciali possibilità di selezione che si basano sul prodotto o sulle esigenze dell'impianto SAT.
Buono a sapersi:
L'installazione di impianti satellitari e il montaggio dei componenti richiedono un elevato livello di competenza e di conoscenza, in quanto si lavora con frequenze elevate e bassi livelli di potenza del segnale. Ciò inizia con il corretto orientamento e il fissaggio affidabile degli elementi di ricezione (antenna parabolica, LNB). È inoltre necessaria una grande attenzione per la posa dei cavi e per il loro collegamento. Piccoli errori possono portare a perdite di segnale elevate, che possono compromettere la ricezione o addirittura rendere impossibile la gestione dei segnali. Gli ingressi di segnale non utilizzati e le uscite alle utenze devono essere completate con resistenze specifiche.
FAQ - domande frequenti sui distributori SAT e multiswitch
Quali informazioni sulla sicurezza devono essere osservate?
- Tutti i dispositivi collegati alla rete elettrica a bassa tensione devono essere installati solo da tecnici del settore elettrico.
- I dispositivi con collegamento alla rete a bassa tensione possono essere montati solo in ambienti interni asciutti. Il montaggio in prossimità di materiali facilmente infiammabili non è consentito.
- I dispositivi qui offerti servono esclusivamente per l'utilizzo in impianti di ricezione satellitari.
- Utilizzate le schede tecniche dei produttori per ottenere informazioni di livello professionale prima di iniziare a pianificare un impianto SAT.
- Garantire la libera circolazione dell'aria per i dispositivi che funzionano a tensione di rete per evitare il surriscaldamento. Osservare la temperatura ambiente consentita secondo la documentazione allegata.
- Non collocare oggetti contenenti liquidi sugli alimentatori. L'alimentatore non deve essere esposto a gocce o spruzzi d'acqua. La spina di rete deve essere accessibile e utilizzabile senza problemi.
- Fissare e allentare tutti i componenti solo con un attrezzo adatto per evitare danni.
Come si riconoscono i difetti nei distributori SAT e nei multiswitch?
Il segnale rimane spento, in questo modo non è possibile alcuna ricezione. Per il tracciamento del segnale sono necessari strumenti di misura speciali. Le cause dei problemi possono essere:
- Alimentazione interrotta da alimentatori difettosi o fusibili di precisione
- Rotture, piegature o punti di sfregamento sui cavi HF
- Ingresso di umidità in alloggiamenti non sigillati correttamente dei componenti SAT