Tutti i prodotti
Acquistati più frequentemente
Meest gekocht
Articoli più votati
Best beoordeelde producten
Consulente
Contenuti tradotti automaticamente.
Vale la pena conoscere i connettori SUB D
Cosa sono i connettori SUB D?
Quali sono i modelli di connettori SUB D?
Norme e linee guida per connettori SUB D
Selezione di SUB D e accessori
FAQ - domande frequenti sui connettori SUB D
Cosa sono i connettori SUB D?
Nell'alloggiamento a forma di D dei connettori maschio si trovano i pin come contatti elettrici. La controparte femmina ha prese adatte per i poli. Con l'alloggiamento della spina i cavi di ogni conduttore vengono nascosti.
A proposito: Con l'introduzione di questo tipo di spina da parte della società americana Cannon nel 1952, la struttura per i rapporti all'epoca era di dimensioni ridotte, per questo motivo l'aggiunta alla denominazione originale SUB come subminiature.
Grazie alla disposizione a una, due o tre file del collegamento a spina trapezoidale, i cavi elettrici sono disposti in modo ordinato e protetti contro la torsione.
Questa disposizione standard consente inoltre di trovare rapidamente un connettore di accoppiamento adatto. È possibile generalizzare le seguenti specifiche standard per la disposizione dei connettori SUB D:
- I contatti (perni) hanno un diametro di 1 mm.
- La distanza tra due pin è di 2,77 mm, con una tolleranza di deviazione di ± 0,1 mm.
- I pin corrispondenti hanno una distanza di 2,84 mm l'uno dall'altro.
- Le file di contatti sono sfalsate di metà della distanza intermedia. (Per la disposizione delle spine si applica la stessa disposizione)
Il nostro consiglio pratico: Attenzione alle distanze
Soprattutto per i contatti ad alta corrente e i collegamenti coassiali integrati, si verificano più spesso deviazioni rispetto alle distanze standard dei pin di contatto tra di loro!
Quali sono i modelli di connettori SUB D?
Designazione delle dimensioni | SUB D standard | SUB-D HD | ||
---|---|---|---|---|
File | Numero di poli | File | Numero di poli | |
A | 2 | 15 | 3 | 26 |
B | 2 | 25 | 3 | 44 |
C | 2 | 37 | 3 | 62 |
D | 3 | 50 | 4 | 78 |
E | 2 | 9 | 3 | 15 |
F | - | - | 5 | 104 |
I connettori Sub-D sono disponibili in molte varianti. I collegamenti a innesto con 9-50 poli sono comuni per un SUB-D standard. I modelli più recenti per la trasmissione di segnali con qualità HD hanno in parte un numero di poli notevolmente maggiore. La tabella fornisce una panoramica delle dimensioni più comuni per i tipi di connettori SUB-D e l'identificazione della lettera:
* Ci sono molte altre versioni disponibili.
Tip: Spesso il collegamento a spina è fissato con un connessione a vite supplementare. Non solo il connettore D-Sub, ma anche le filettature delle viti devono combaciare.
Tra l'altro: I connettori Sub-D industriali sono utilizzati come collegamenti universali per circuiti stampati a montaggio stampato. Il circuito stampato stesso non è standard, ma è compatibile con altri sistemi grazie alla spina Sub-D montata.
Norme e linee guida per collegamenti a spina D-SUB
Il sistema di connettori SUB-D viene utilizzato a livello internazionale. Lo standard SUB-D è regolato in tutti i paesi dalla direttiva IEC 807-2. Inoltre, le specifiche per le singole varianti di SUB-D sono contenute nelle proprie norme ISO. Per i collegamenti SUB-D si applica la norma DIN 41652-1.
Adattatore SUB-D e cavo di collegamento
Gli adattatori con cavi di collegamento consentono l'assegnazione individuale dei pin per utenti professionali e hobbisti. Attenzione durante il montaggio!
Per quanto riguarda l'assegnazione dei singoli contatti, la numerazione è spesso fonte di confusione, in quanto alcuni utenti descrivono la disposizione dal punto di vista della saldatura, altri utilizzano la vista in alto di un connettore finito per la descrizione della posizione dei singoli contatti.
Alloggiamento SUB-D
alloggiamento Sub-d che include connettori pronti o adattatori auto-costruiti. Facilitano il fissaggio del punto di collegamento tra spina e presa grazie ai collegamenti a vite standard.
La colorazione di alcuni alloggiamenti D-Sub è utile per tenere sotto controllo molti cavi contemporaneamente.
I contatti SUB-D
in "contatti per connettori SUB-D" si trovano diversi contatti maschio e femmina per l'installazione nei connettori.
Connettori SUB-D
di categoria connettori D-Sub includono connettori femmina, connettori maschio e ibridi in una disposizione trapezoidale.
Accessori per connettori SUB-D
. Gli accessori per connettori D-SUB sono molteplici. Comprende, tra l'altro:
- Materiale di fissaggio
- Coperchi
- Pinze manuali
- Boccole di posizionamento
- Guaine cavi
- Manicotto a crimpare
FAQ - domande frequenti sui connettori SUB D
Cosa fare se non c'è spazio sufficiente per un connettore SUB-D inserito frontalmente, ad esempio in un alloggiamento per computer o davanti a una parete?
Per la versione standard di SUB-D, l'angolo di collegamento è di 180°. A volte è sufficiente ruotare una spina di 90° e montarla in orizzontale o in verticale per l'inserimento dritto. Per i casi più complessi sono disponibili SUB-D angolati con angoli di collegamento diversi. Nel filtro dell'angolo di collegamento sono disponibili opzioni diverse, se non si dispone dell'intera lunghezza del connettore in orizzontale e si desidera quindi ‚inserirlo obliquo‘. Anche per la guida del cavo centrale nella parte posteriore del connettore sono disponibili diverse direzioni.
Come posso fissare i cavi nell'adattatore SUB-D?
Selezionare il tipo di fissaggio desiderato nel filtro di collegamento. Esistono diverse varianti. Il fissaggio in costruzione propria funziona, ad esempio, mediante saldatura, crimpatura, PCB, morsettiera, viti o molle di trazione.
Quante file e poli è necessario pianificare quando si occupa di un SUB-D?
Non ci sono requisiti. È importante soprattutto che la spina e la presa abbiano un numero uguale di file e poli, in modo che si adattino successivamente l'uno all'altro. Il modo in cui si assegnano i singoli contatti pin è irrilevante.