Tutti i prodotti
Acquistati più frequentemente
Meest gekocht
Articoli più votati
Best beoordeelde producten
Consulente
Vale la pena conoscere i connettori
Connettore per una trasmissione del segnale o della potenza ottimale
Per distinguere i connettori
Connettori audio/video
Connettore spina SUB-D
Connettori HF
Zoccolo basette e supporti per integrati
Connettore industriale circolare(generico e per sensore/attuatore)
Connettori per schede
Connettore a innesto da laboratorio
Connettori di rete
Connettori a bassa tensione
Connettori per circuiti stampati
Connettore per telecomunicazioni e tecnologia dati
Connettore a crimpare, morsetti di collegamento, connettori a cavo singolo e morsetti in fila
Connettore per una trasmissione del segnale o della potenza ottimale
Se si desidera utilizzare supporti tecnici in cui i singoli dispositivi o gruppi devono essere collegati tra loro in modo intermittente, non si può fare a meno di ricorrere ai connettori. Un connettore selezionato correttamente garantisce che la trasmissione dei segnali sia garantita senza problemi e che gli elementi possano essere separati senza ulteriori problemi.
Nella moderna tecnologia di collegamento esiste una varietà di collegamenti a spina standard, che vengono distinti in base al tipo di collegamento geometrico dei connettori da un lato e al tipo di segnale trasmesso dall'altro. La qualificazione viene effettuata mediante diverse norme internazionali, tra cui DIN, IEC o MIL. In questo modo si garantisce il funzionamento e la compatibilità con i dispositivi.
Per distinguere i connettori
La standardizzazione avviene in base alla geometria dei connettori, in modo che i dispositivi o i componenti collegati tramite spina non si disinnestino l'uno dall'altro in modo indesiderato. Per questo motivo è necessario realizzare contatti a spina in modo che possano essere inseriti su ogni controparte e che possano essere collegati in modo duraturo semplicemente mediante collegamento a forza o mediante fissaggio meccanico, ad esempio mediante viti o chiusure a scatto. Si distingue tra i "connettori maschio”" e i "connettori femmina” che rappresentano la controparte. Inoltre, esistono connettori con entrambi i generi.
La geometria adatta non serve a nulla se il segnale per la trasmissione non è quello giusto. Anche se la maggior parte dei segnali utilizzati sono elettrici, sono diversi in tensione, frequenza di modulazione e corrente. Tuttavia, le norme geometriche spesso garantiscono che la spina errata non si adatti semplicemente alla controparte.
I connettori vengono forniti come collegamenti esterni con diversi materiali isolanti e schermature metalliche. In questo modo si garantisce da un lato una protezione da contatto e cortocircuito, dall'altro si impedisce che i segnali di disturbo indesiderati possano essere emessi o importati. Ciò è importante soprattutto per i segnali sensibili ai disturbi come l'audio o le alte frequenze di modulazione come nella tecnologia di rete. I corpi connettore sono spesso dotati anche di serracavi e di una protezione da attorcigliamento o strappo dei cavi.
I seguenti connettori sono disponibili nell'offerta di Conrad:
Connettori audio/video
I segnali audio e video sono segnali a rischio di interferenze, che in genere vengono trasmessi tramite le cosiddette fibre ottiche. I segnali audio e video elettrici sono schermati come segnali asimmetrici tramite linee coassiali. Nel settore privato e semi-professionale, le spine RCA e jack in varie dimensioni si sono quindi affermate per altoparlanti, cuffie o amplificatori , per cui i connettori RCA sono progettati con due poli, le spine jack possono avere anche tre o più poli. Il numero di poli utilizzati nei connettori jack è riconosciuto dal numero di anelli di contatto metallici del connettore.
Nella tecnologia audio e video professionale, invece, si utilizzano collegamenti a innesto a più poli e solitamente bloccabili come XLR, ad esempio per i microfoni.
Connettore industriale
Nel campo dei connettori industriali ci sono una serie di componenti complessi, che noi della Conrad distinguiamo in connettori generali e quelli della gamma sensore/attuatore . I moduli di trasferimento svolgono un ruolo nella pianificazione degli impianti, non appena si tratta di cablare i segnali di controllo in modo flessibile e affidabile. I connettori fotovoltaici vengono utilizzati per il collegamento di componenti come moduli solari negli impianti fotovoltaici. Oltre ai connettori industriali generali , ai connettori per termocoppie e ai connettori per sensori/attuatori troverete un'ampia gamma di accessori come accoppiamenti per cavi, telai di montaggio e cavi adatti alle esigenze degli impianti industriali.
Connettori HF
HF è sinonimo di alta frequenza e quindi di segnali che richiedono una schermatura elevata, ad esempio nella tecnologia radio. Questi connettori coassiali sono disponibili in diversi tipi di costruzione, come BNC, TNC, SMA, F, C, N e altri, a seconda della gamma di frequenza e del campo di applicazione. I conduttori coassiali sono dotati di un conduttore interno separato nel cavo o nella spina da un isolamento (dielettrico) dal conduttore esterno, che rappresenta allo stesso tempo la schermatura. La denominazione deriva dalla forma del conduttore interno. L'impedenza è generalmente di 50 o 75 Ohm.
Zoccolo basette e supporti per integrati
Per lavorare con microcontroller e altri circuiti integrati sono necessari zoccolo IC e supporti per PCB o circuiti stampati. Le basette IC sono i collegamenti che consentono di collegare i componenti con sistemi di commutazione integrati direttamente sulla scheda, garantendo così la trasmissione dei segnali elettrici. Gli zoccoli IC sono dotati di poli a due file, mentre le versioni PLCC su tutti e quattro i lati.
Connettore spina SUB-D
I connettori SUB D sono utilizzati nell'elaborazione dei dati. I pin disposti a più file in una calotta a forma trapezoidale, i poli, garantiscono la trasmissione di diversi segnali elettrici e vengono utilizzati, ad esempio, per collegamenti VGA per trasmettere dati di immagine analogici. Il collegamento è fissato meccanicamente mediante dispositivi di bloccaggio a vite. La denominazione dei connettori SUB D standard avviene in base al numero di poli esistenti, ad esempio DA-15, se sono presenti 15 poli.
Connettore a innesto da laboratorio
Negli ambienti di laboratorio, dove si lavora molto con i collegamenti di prova, è necessario disporre di connessioni rapidamente rimovibili. Ideali per questo sono i morsetti a coccodrillo che, utilizzando una clip, collegano rapidamente i componenti senza dover essere inseriti o saldati. Spine di cortocircuito, morsetti per poli, prese da laboratorio di sicurezza e altri connettori speciali per ambienti di laboratorio facilitano inoltre il lavoro in ambienti di test.
Connettori per schede
I supporti per schede possono essere montati su schede e offrono la possibilità di accedere a supporti esterni. In Conrad, è possibile utilizzare connettori per schede SD, MicroSD e SIM. Grazie ai collegamenti a innesto è possibile saldare facilmente.
Connettori per circuiti stampati
Oltre alle versioni IC e PLCC per i sistemi di commutazione integrati, sono disponibili altri connettori per schede quali connettori a coltello, connettori a molla, schede a spina, sistemi di connettori femmina e simili. Collegate la scheda con altri componenti elettronici .
Spine e prese per rete elettrica
Per il collegamento di cavi e dispositivi alla rete elettrica generale è necessaria una spina di rete. Esistono in diversi modelli e sono normalizzati in base al tipo di spina, alla tensione e alla frequenza trasferite. In Germania le spine di protezione a tre poli e le spine europee a due poli sono le spine di rete più utilizzate. Tutte le spine di rete dispongono di isolamento di protezione a causa dell'alta tensione (230 volt). Sono disponibili anche come connettori, con interruttore e in diverse forme; completamente adattati al vostro caso di utilizzo.
Connettori a bassa tensione
Le spine a bassa tensione sono anche chiamate corrente diretta, DC o spine cave e forniscono un'alimentazione a piccoli dispositivi come lettori MP3, stampanti o notebook, che richiedono solo basse tensioni e quindi non possono essere collegati direttamente alla normale alimentazione di rete a 230 volt. L'alimentazione di tensione viene fornita invece da batterie, batterie ricaricabili o alimentatori esterni, che forniscono la tensione di esercizio necessaria.
Connettore per telecomunicazioni e tecnologia dati
Nel settore delle telecomunicazioni e della tecnologia dei dati troverete con noi un'ampia gamma di connettori USB, FireWire, IEEE e altri, con il quale potrete collegare dispositivi periferici. Si distingue in base a diversi sistemi di trasmissione dati, il bus.
I cosiddetti connettori RJ sono un tipo di spina standard, utilizzato principalmente per spine modulari nelle telecomunicazioni, come spina per la trasmissione dei dati via Ethernet e nel settore delle telecomunicazioni per cavi di collegamento e ricevitore, nella telefonia. A sua volta, i cavi a fibra ottica offrono la possibilità di trasmettere dati tramite segnali ottici, invece che elettrici classici.
Connettore a crimpare, morsetti di collegamento, connettori a cavo singolo e morsetti in fila
Volete collegare o scollegare cavi e cavi a trefoli ? A questo scopo è disponibile un'ampia gamma di connettori a crimpare, capicorda e altri morsetti di collegamento. Oltre ai capicorda, alle spine piatte Faston e rotonde, Conrad offre anche morsetti in fila di alta qualità di produttori selezionati per le esigenze professionali.