Tutti i prodotti
Acquistati più frequentemente
Meest gekocht
Articoli più votati
Best beoordeelde producten
Consulente
L'hardware del PC giusto per tutte le applicazioni
Dai componenti del PC è possibile assemblare individualmente il proprio sistema PC. L'hardware può essere installato in un computer esistente se si devono aggiornare singoli componenti come l'alloggiamento, il processore, la RAM, i dischi rigidi, le connessioni e altri. In questo caso si possono trovare pezzi di ricambio per PC difettosi.
Cercate in modo mirato i componenti hardware in ogni categoria o lasciatevi ispirare dall'ampia scelta del nostro negozio.
Suggerimento: gli informatici assemblano un computer completo a partire dai singoli componenti del PC.
La seguente guida spiega cosa considerare nella scelta dei componenti per PC.
Cos'è l'hardware del PC?
Quali sono i componenti del PC?
Di cosa bisogna tener conto per l'acquisto di hardware per PC
FAQ - le domande più comuni sull'hardware del PC
Cos'è l'hardware del PC?
L'hardware del PC è la dotazione tecnica di un computer. Si tratta dei componenti fisici di un PC. L'acronimo PC significa personal computer.
La struttura, le prestazioni e le specifiche tecniche dell'hardware utilizzato influiscono direttamente sulle prestazioni del PC. Si determina tra l'altro la velocità di lavoro, la rappresentazione grafica e lo spazio di memoria su un computer.
I componenti PC hanno funzioni specifiche e sono gli "organi" del PC. La scheda madre, il(i) disco(i), il processore, la memoria di lavoro, la scheda grafica, la scheda audio, l'alimentatore e altre parti del PC sono integrati nell'alloggiamento del computer. Anche l'alloggiamento stesso conta come hardware.
Conoscenza pratica: Il sistema operativo è indipendente dall'hardware del PC e viene installato sul disco rigido. Controlla i processi dei singoli componenti hardware e imposta l'interfaccia utente.
Suggerimento di ricerca: Per utilizzare un PC sono necessari altri accessori. Questi includono dispositivi di input come tastiera e mouse e dispositivi di output come monitor per PC o altoparlanti esterni. A seconda del campo di applicazione possono essere necessari anche lettori di schede, hub USB e altri accessori.
Qui troverete alcuni degli accessori. I monitor sono disponibili qui. L'adattatore PC, il cavo PC e gli hub sono disponibili qui. È possibile trovare altri articoli di accessori per l'utilizzo dei PC tramite i filtri del negozio on line.
Quale hardware per PC è disponibile?
Mainboard
Sulla scheda madre, la scheda principale, vengono collegati i componenti centrali del computer. Il processore (CPU), la memoria di lavoro e le interfacce necessarie (schede a innesto PCI) per dischi rigidi e unità si uniscono qui.
Hard disk
I dischi rigidi sono la memoria del PC. HDD (Hard Drive Disk), SSD (Solid State Drive) o SSHD (Solid State Hybrid Drive) offrono capacità di memoria variabili e diverse velocità. In un PC è possibile montare più dischi rigidi per diversi scopi di utilizzo.
Scheda grafica
La scheda grafica è responsabile dell'elaborazione della rappresentazione grafica sul monitor del PC. Possiede il proprio processore (GPU), una propria memoria di lavoro e diverse possibilità di collegamento per cavi dello schermo. La potenza è fondamentale per vedere se giochi, video e programmi di elaborazione multimediale con grafica "pesante" possono essere visualizzati in modo sufficientemente rapido.
Audio PC
L'audio del PC consente di ascoltare il suono del computer. La nostra gamma audio comprende schede audio interne ed esterne, dispositivi di digitalizzazione per file audio e video, hardware Gamecapture e giradischi per PC.
Ricevitore TV PC
Con l'aiuto di ricevitori TV per PC è possibile ricevere segnali televisivi con il computer. Le opzioni disponibili sono schede TV, chiavette TV e ricevitore USB. Suggerimento: Se si condividono i contenuti televisivi ricevuti dal computer nella rete domestica, è possibile guardare la tv anche su altri dispositivi.
Cavi PC, adattatori e hub
I cavi PC sono cavi pronti per l'uso che consentono il collegamento di hardware PC e di cavi di rete o di unità. Gli adattatori hanno diversi tipi di collegamento sul lato di ingresso e di uscita, pertanto è possibile realizzare uno switch di diversi tipi di connettori. Gli hub sono distributori per creare più possibilità di collegamento. Gli hub più noti includono i distributori USB, le prolunghe audio/video e gli switch KVM.
Processore (CPU)
La CPU (Central Processing Unit) è il centro dati del PC. Controlla tutti i processi, dà la priorità e assegna gli ordini agli altri componenti. La CPU e la scheda madre devono essere sempre coordinati.
Memoria SSD
Solid State Drive (SSD) è una tecnologia moderna per dischi rigidi e supporti di memorizzazione. Questa struttura non contiene parti mobili e pertanto funziona in modo particolarmente silenzioso. Inoltre, la memoria SSD è meccanicamente robusta e ha tempi di accesso ridotti, il che consente un lavoro rapido e flessibile sul computer.
Schede di interfaccia
Utilizzando una scheda di interfaccia, la comunicazione tra i singoli componenti del PC viene controllata. Le interfacce offrono possibilità di collegamento per estensioni hardware e dispositivi esterni. Ad esempio, le schede di interfaccia consentono di aggiungere ulteriori slot USB, aggiornare FireWire per la tecnologia video e audio, creare collegamenti per dischi rigidi per SATA, SAS, PCI e PCI Express, collegare schede audio e configurare collegamenti di rete.
Case o Alloggiamenti
Gli alloggiamenti per PC sono in grado di ospitare componenti hardware. Tutte le parti del calcolatore trovano qui uno spazio. Verso l'esterno, l'alloggiamento caratterizza l'impressione ottica complessiva del computer. Per questo motivo in questa categoria troverete anche effetti luminosi e altri accessori per custodie per PC. Inoltre, sono disponibili alloggiamenti/custodie di protezione per dischi rigidi, telai di ricambio, lamiere di slot e utensili per l'installazione hardware.
Accessori per PC
Tra gli accessori per PC troverete un'ampia gamma di gadget per le moderne applicazioni per PC. Oltre agli accessori per giochi e multimediali come altoparlanti, cuffie, microfoni, webcam, occhiali da schermo e accessori per la realtà virtuale, sono disponibili anche comandi per ventole per PC, sistemi di cassa, tecnologia per schede chip, cartucce per stampanti, distributori di corrente e tecnologia per l'alimentazione senza interruzioni (UPS) del computer.
Memoria di lavoro (RAM)
Più grande è la memoria di lavoro, più veloce è il funzionamento del PC. Questo mantra per la RAM (Random Access Memory) è molto noto agli utenti del computer. Se sono disponibili maggiori capacità, è possibile elaborare grandi quantità di dati e più processi contemporaneamente. La memoria di lavoro viene fissata sulla scheda madre in apposite slot.
Unità
Le unità sono necessarie ogni volta che i dati devono essere letti da supporti esterni. Come unità CD, unità DVD, unità Blu-ray o unità con unità masterizzatore integrata, le unità offrono molte possibilità di utilizzo del PC.
Scheda audio
La scheda audio offre un'unità di elaborazione aggiuntiva per i processi audio. Con uscite per cuffie e altoparlanti, nonché ingresso microfono o ingressi per segnali audio esterni (ad es. Da un mixer) offre molte possibilità di utilizzo.
Nota pratica: Non sempre sono necessarie schede grafiche aggiuntive o schede audio. Molte schede madri portano già con sé schede grafiche Onboard e l'elaborazione di processi audio. Forniscono quindi anche collegamenti per cuffie o altoparlanti (jack) e uscite per lo schermo (HDMI, DVI, VGA, DisplayPort).
Alimentatore
L'alimentatore di un PC è responsabile dell'alimentazione centralizzata di tutti i componenti hardware. La sua potenza deve essere sempre regolata in base al consumo energetico dei singoli componenti, in modo che questi possano funzionare in modo affidabile.
Kit di aggiornamento per PC
I kit di aggiornamento per PC sono kit di diversi componenti hardware per l'espansione del PC. A seconda del kit, i componenti di gioco, multimediali o Office possono essere aggiornati come pacchetto completo. I prodotti combinati consentono di risparmiare la scelta di parti singole e la faticosa corrispondenza delle specifiche tecniche rispetto all'acquisto singolo di hardware. L'installazione di kit di aggiornamento per PC può essere effettuata anche da profani, a condizione che i collegamenti appropriati siano disponibili nell'alloggiamento del computer.
È necessario prestare attenzione quando si acquista un componente per PC
Quando si acquista un componente per PC, si verificano sempre:
- Requisiti tecnici e prestazioni del nuovo componente hardware
- Interfacce e porte adatte per il collegamento a quelle esistenti Hardware
- E dimensioni adatte per l'installazione della tecnologia nell'alloggiamento del PC.
In linea di principio, quando si acquista qualsiasi hardware per PC, è necessario prestare attenzione alla compatibilità tra i singoli componenti: Il nuovo hardware deve essere integrato nel sistema esistente sia fisicamente che dal punto di vista software per funzionare.
Potenza sufficiente / requisiti tecnici
Di seguito viene fornita una panoramica dei criteri di selezione per i più comuni componenti PC che possono essere aggiornati come hardware.
Dipende dalle prestazioni dei singoli componenti del PC.
- Scheda madre: Nella scheda madre si deve prestare particolare attenzione alla presenza di tutti gli slot desiderati e di un numero sufficiente (PCI, PCIe) di possibilità di collegamento. Sono rilevanti anche le schede grafiche Onboard e la potenza dell'elaborazione del suono.
- Dischi rigidi: Si differenziano per il modello (HDD, SSD, SSD). I valori principali sono la capacità di memoria in GB/TB e la velocità (per HDD) in giri/min.
- CPU: La potenza del processore è determinata dal numero di core (core) e dalla loro potenza in GHz. Attualmente vengono utilizzati principalmente i processori quad-core.
- RAM: Nella memoria di lavoro è necessario prestare particolare attenzione al formato, al tipo e alla capacità di memoria (in GB).
- Scheda grafica: Le schede grafiche supportano in modo significativo il lavoro con programmi CAD o programmi grafici professionali e un'esperienza di gioco ottimale. Si deve prestare particolare attenzione al chipset integrato (NVIDIA, AMD) e alle dimensioni del VRAM (ad es. Per le texture nei videogiochi).
- Scheda audio: Le schede audio supportano particolari ambiti di applicazione, ad esempio le registrazioni. Prestare attenzione al preamplificatore (preamplificatore), frequenza di campionamento (in kHz), profondità di campionamento (in kHz), latenza e un'alimentazione phantom per il collegamento di microfoni a condensatore.
- Alimentatore: Con l'alimentatore si ha sia la potenza (in watt) che la forma del raffreddamento.
Nota: Non solo le funzioni e le prestazioni sono rilevanti per la selezione di nuovi componenti per PC. Il PC deve soddisfare i requisiti tecnici affinché il nuovo hardware funzioni. Pertanto, consultare sempre il manuale del produttore. Sarebbe fastidioso se, quando si acquista hardware, si dovesse effettuare un acquisto costoso che si rivela successivamente privo di funzionalità, in quanto il sistema PC non soddisfa i requisiti tecnici e non può quindi supportare.
Interfacce e collegamenti/porte compatibili
Molti componenti hardware sono dotati di diverse interfacce, utilizzate sia per il collegamento di altri hardware sia per il collegamento di dispositivi esterni (ad es. Altoparlanti, schermi o schede di memoria/chiavette USB).
È importante che sia il vostro PC esistente abbia i collegamenti giusti per il nuovo hardware sia che in futuro si tenga sufficientemente conto delle estensioni previste per l'utilizzo del PC nella scelta del nuovo hardware.
L'elenco seguente fornisce una panoramica dei più comuni collegamenti di Diversi componenti PC:
- Per dischi rigidi: Interfaccia SAS o SATA per la comunicazione con la scheda madre.
- Sulla scheda madre: Uscita audio (jack), uscita video (HDMI, VGA, DisplayPort), collegamento da dispositivi esterni (USB 2.0 o 3.0).
- Su schede audio: Collegamenti comuni per microfoni (jack) e altre unità come mixer e uscite per uscita digitale o casse acustiche (jack).
- Sulla scheda grafica: Uscite per HDMI, VGA, DisplayPort, DVI.
La nostra buona pratica: Retrofit
Per molti tipi di collegamento è possibile aggiornare gli adattatori, ad esempio da DisplayPort a HDMI o mini jack a jack. Sono disponibili numerosi adattatori anche per le porte USB.
Dimensioni adatte per l'installazione nell'alloggiamento
Per evitare delusioni durante l'installazione, è necessario controllare lo spazio disponibile nell'alloggiamento prima di acquistare l'hardware. È importante che tutti i componenti abbiano spazio sufficiente e che tutte le correnti d'aria siano ben dirette. In particolare, i cavi di collegamento necessari e le ventole montate possono essere difficili da installare. Uno sguardo allo standard dell'alloggiamento (ad es. ATX) fornisce informazioni sulla disposizione dell'hardware e offre un primo valore di riferimento.
FAQ - le domande più comuni sull'hardware del PC
Dove posso trovare informazioni sull'hardware del PC già esistente?
Le informazioni sull'hardware esistente possono essere richiamate tramite il pannello di controllo o nel BIOS.
È possibile sostituire singoli componenti dell'hardware del PC?
Sì. I singoli componenti dell'hardware del PC possono essere aggiornati con un nuovo hardware o sostituiti in caso di guasto. Durante l'installazione è importante sia il collegamento corretto che la configurazione corrispondente dei dispositivi nel BIOS.
Posso installare vecchi hardware PC in un nuovo alloggiamento?
Sì. In linea di principio, tutti i componenti hardware possono "cambiare". Verificare se lo spazio sufficiente - anche per correnti d'aria di raffreddamento - dovrebbe offrire il nuovo alloggiamento in modo naturale.