Tutti i prodotti
Acquistati più frequentemente
Meest gekocht
Articoli più votati
Best beoordeelde producten
Consulente
Auto radiocomandate - RC Cars: Piacere telecomandato per gli appassionati di auto
Le auto da modellino telecomandate entusiasmano sia i principianti che gli amanti dell'auto. I modelli elettrici o azionati da un motore a combustione interna sono costantemente sviluppati dai produttori e raggiungono ora prestazioni enormi. I bambini amano i piccoli e veloci camion e buggy, ma anche molti adulti possono divertirsi con il modellino di auto.
Cosa sono le Auto RC?
Quali tipi di auto RC sono disponibili?
Cosa considerare prima di acquistare un'auto radiocomandata?
Le domande più frequenti sul tema RC Cars
Conclusione: a cosa è necessario prestare attenzione all'acquisto di RC Car
Cosa sono le Auto RC?
Un'auto RC è una piccola riproduzione in scala di un'auto reale. "RC" è l'acronimo di Radio Controlled. I modellini di auto RC possono essere controllati a distanza via radio. Le auto modello sono piuttosto complesse in montaggio, funzionamento e manutenzione. Chi desidera assemblare e mantenere la propria auto RC ha bisogno di un po' di esperienza e di un esercizio regolare. La guida dei veicoli telecomandati è un hobby molto apprezzato per giovani e anziani. Ci sono sempre più corsi e concorsi per gli esperti di modellini di auto.
Come si costruisce un'auto modello alimentata a energia elettrica?
Oltre alla carrozzeria, un'auto radiocomandata RC con azionamento elettrico dispone di un motore, un regolatore, una batteria ricaricabile, un interruttore on/off, un ricevitore che elabora i segnali del telecomando, un servosterzo, ammortizzatori e pneumatici. Un modellino auto RC è quindi praticamente una vera auto in formato miniaturizzato.
Quali tipi di auto RC sono disponibili?
Per RC Cars si distinguono le varianti Onroad- eOffroad I modelli Onroad possono essere utilizzati solo su strade asfaltata e strade sterrate. Le auto RC per l'uso su strada hanno pneumatici stretti e vedono un'auto normale in modo simile. Le auto fuoristrada RC possono essere utilizzate anche in fuoristrada. Hanno pneumatici grandi e spessi e similare con un quad.
Inoltre, ci sono auto RC alimentate elettricamente e modelli con motore a combustione interna. Questi ultimi sono generalmente alimentati a benzina. I motori a combustione vengono utilizzati per lo più solo su modelli di grandi dimensioni con una scala di 1:6 o 1:5. In auto di piccole dimensioni, invece, quasi sempre è montato un motore elettrico. I motori elettrici più potenti sono chiamati motori brushless. Portano una forza particolarmente elevata sulle ruote e raggiungono persino più di 100.000 giri al minuto.
Che si preferisca le caratteristiche di un'auto modello con motore a combustione interna o si desideri acquistare un'auto elettrica silenziosa e veloce, è un problema di gusto. Entrambi i modelli hanno i loro vantaggi e svantaggi individuali.
Benzina e auto elettriche a confronto
Benzina | Elettrica | |
---|---|---|
Vantaggi | Non è necessaria alcuna ricarica, sempre pronta all'uso | Più conveniente a lungo termine |
Molte possibilità di regolazione | Relativamente semplice | |
Silenzioso, discreta | ||
Svantaggi | Più costoso a lungo termine (acquisto di benzina) | La batteria deve essere ricaricata regolarmente, tempo di attesa |
Relativamente dispendioso | Relativamente poche possibilità di regolazione | |
Suono potente e coinvolgente |
Cosa devo considerare quando acquisto un'auto RC?
Probabilmente avete già una determinata classe di auto modello nella vostra testa, se volete acquistare un'auto RC. Oltre alla classe, l'azionamento e la scala del modello sono fondamentali per l'acquisto.
La cosa più importante per l'acquisto di auto radiocomnadate RC Cars
- Le auto RC sono piccole auto che possono essere controllate a distanza tramite un collegamento radio.
- Sono disponibili modellini auto on-road e off-road con motore elettrico o a combustione.
- Chi desidera acquistare un'auto RC ha in genere già un'idea concreta di quale classe di auto deve far parte del nuovo modello. Inoltre, è possibile scegliere tra diversi tipi di metro e di azionamento.
Motore
Nelle auto telecomandate vengono installati motori a combustione o attuatori elettrici.
Per i motori a combustione si distingue ancora una volta tra i motori ad accensione a incandescenza e i motori ad accensione esterna. Il tipo di motore a combustione interna utilizzato dipende dalle dimensioni della camera di scoppio. I modelli più grandi funzionano con motori ad accensione esterna. I motori ad accensione a incandescenza sono azionati da una miscela di carburante composta da metanolo e nitrometano, mentre i motori ad accensione comandata sono alimentati da una miscela di benzina e olio. La benzina pronta dalla stazione di rifornimento non può essere utilizzata in questo caso.
Le auto RC con motore elettrico possono essere potenti come i modelli con motore a combustione. Ma questo è solo dopo lo sviluppo del motore brushless "senza spazzole". Grazie all'attrito, questo aumenta notevolmente la forza sulle ruote rispetto ai motori tradizionali. Tuttavia, i motori elettrici sono più utilizzati in auto RC più piccole.
Per quanto riguarda l'azionamento, si deve anche distinguere tra i modelli a due ruote motrici e a trazione integrale . Le auto RC a due ruote motrici sono relativamente rare, in quanto tendono a sottosterzare in curva e hanno una minore tenuta di strada. Le auto a trazione integrale hanno un ottimo avanzamento e possono essere utilizzate in fuoristrada.
Classe modellino auto
Tra le auto modello ci sono diverse classi, ad esempio camion, o Monster Trucks. I camion Short Course sono piccoli pick-up. Inoltre, sono disponibili buggy progettati appositamente per l'uso fuoristrada e caratterizzati da pneumatici profilati e un telaio con corsa della molla estremamente ampia. Trial e Crawler sono adatti anche per viaggi su terreni accidentati. Avete un rapporto di trasmissione molto lento. L'accelerazione delicata consente di effettuare viaggi precisi lontano da percorsi asfaltati.
Scale di rappresentazione
I veicoli telecomandati formano i loro modelli in diversi livelli. Ci sono auto RC miniaturizzate particolarmente piccole, che hanno una lunghezza di soli cinque centimetri e raggiungono comunque velocità enormi fino a 25 km/h. Altre scale sono 1:36, 1:28, 1:18, 1:12, 1:10, 1:8, 1:6 e 1:5. Le vetture più grandi pesano tra 10 e 15 chilogrammi e sono lunghe fino a 1,5 metri. Hanno motori relativamente grandi che possono raggiungere una potenza fino a quasi cinque CV. Le auto RC più grandi sono principalmente alimentate a benzina.
La nostra pratica:utensili e pezzi di ricambio
Per la corretta manutenzione dell'auto modello è necessario l'utensile adatto e di tanto in tanto i pezzi di ricambio. La gamma di prodotti CONRAD è molto ampia a questo proposito!
Le domande più frequenti sul tema RC Cars
Cos'è un'automodello RTR?
RTR sta per "Ready to Run". Le auto modello RTR non sono kit di montaggio, ma modelli già assemblati. Se preferite farlo da soli, naturalmente potete anche acquistare un kit.
Quanto è veloce la più veloce auto modello al mondo?
L'auto modello più veloce al mondo raggiunge fino a 300 chilometri e può essere utilizzata solo a velocità del vento molto basse. Questa modellino auto è stata sviluppata da modellini di auto RC e appartiene solo alle mani di esperti di modellini di auto.
Quale è l'auto modello più costosa al mondo?
L'auto modellata più costosa al mondo costa 3,5 milioni di euro ed è stata sviluppata da Valipen Engengeuering. Il Lamborghini Aventador è lungo circa 60 centimetri ed è composto da materiali più nobili come, ad esempio, fibra di carbonio, oro, diamanti e platino.
La nostra pratica: Con una buona cura il valore aumenta
Molte auto modello aumentano il valore e possono essere vendute in modo vantaggioso dopo alcuni anni di cura!
Conclusione: a cosa è necessario prestare attenzione all'acquisto di RC Car
RC Cars è disponibile in diverse tipi di auto, ad esempio come camion, o buggy. L'acquisto è anche fondamentale per le dimensioni dell'auto. La larghezza di banda va dai modelli di grandi dimensioni in scala 1:5 alle varianti in miniatura, che hanno una lunghezza di soli cinque centimetri. I modelli di medie dimensioni sono particolarmente popolari in scala 1:8 o 1:10. Le dimensioni dell'auto modello spesso sono già in grado di decidere se l'auto è alimentata con corrente o miscela di benzina. Grazie ai motori brushless anche le auto elettriche sono ora estremamente potenti.