Tutti i prodotti
Acquistati più frequentemente
Meest gekocht
Articoli più votati
Best beoordeelde producten
Consulente
Cose da sapere sui modellini di auto
Cosa sono le auto modello?
Quali sono le varianti di modellini di auto?
Cosa si dovrebbe fare per l'acquisto di modellini di auto?
Come posso ricevere pezzi di ricambio o accessori per modellini di auto?
Domande frequenti: Le domande più comuni sulle auto modello
Conclusione: Ecco come trovare la giusta auto modello
Cosa sono i modellini di auto?
In generale, un'auto modello non è un'auto funzionante, ma solo una riproduzione più o meno dettagliata dei diversi tipi di veicoli. Inoltre, la costruzione di modelli ha la possibilità di presentare veicoli che in realtà non esistono in questa particolare versione. Grazie all'aggiunta RC (Radio Controlled o Remote Controlled) o RTR (Ready to Run), il produttore indica che si tratta di una replica telecomandata, che tramite un radiocomando può anche diventare un vero pericolo. In diverse dimensioni sono disponibili modellini auto RC di diversi produttori, ma anche camion, veicoli da cantiere e veicoli agricoli, con i quali grandi e piccini possono vivere un'esperienza di piacere di guida fuoristrada di grandi dimensioni. Alcune auto (fuoristrada) sono adatte per quasi tutti i terreni, mentre altri modelli (Onroad) possono essere controllati solo su determinati terreni con un minimo di fissaggio.
Quali sono le varianti di modellini di auto?
Modellini auto per principianti.
In questa categoria si trovano diversi modelli che possono essere già utilizzati dai bambini di 3 anni. Queste auto modello si differenziano non solo per la complessità del controllo, ma anche, naturalmente, per il loro aspetto rispetto a modelli il cui funzionamento è consigliato solo a partire da 14 anni.
Il più piccolo è il divertimento di guida telecomandato con comandi a distanza intuitivi e un design del veicolo adatto ai bambini. Con elementi luminosi, un avvisatore acustico sul telecomando e veri rumori del motore, i bambini possono conoscere la materia con questi modellini di auto a batteria per principianti.
L'età aumenta in modo adeguato non solo le prestazioni delle auto modello, ma anche la complessità e la funzionalità del funzionamento.
Auto elettriche RC modello
Le cosiddette auto elettriche RC sono veicoli azionati da un motore elettrico. La differenza più importante è il funzionamento del motore, in cui in generale è possibile distinguere tra motori brushless (motori senza spazzole) e motori brushed (motori con spazzole). I motori Brushed si distinguono, ad esempio, per il fatto che gli effetti di commutazione sono molto fluidi e il modello è facile da riparare grazie alla sua struttura semplice e conveniente. I motori brushless sviluppano meno calore, richiedono meno manutenzione e sono più potenti. Per i piloti occasionali e i principianti, i motori Brushed relativamente economici sono una buona scelta, mentre il pilota di auto modello avanzato e l'appassionato non dovrebbero rinunciare ai vantaggi del motore brushless. L'aggiunta "offroad" o "onroad" indica solo su quali basi i modelli possono diventare pericolosi. Ciò porta a differenze visive e tecniche, simili a quelle tra una berlina o un buggy da spiaggia.
Benzina RC, auto modello Nitro
Per i modelli di auto a combustione è disponibile gratuitamente il suono del motore.
I motori di questi veicoli, a differenza dei loro corrispondenti elettrici, vengono azionati dalla combustione. I piccoli veicoli telecomandati in scala da 1:18 a 1:8 utilizzano normalmente motori a combustione con metanolo, che in pratica vengono chiamati anche motori nitro. Questi motori non bruciano benzina dalla stazione di rifornimento, ma una speciale miscela di metanolo e olio sintetico. Il nitrometano viene aggiunto al carburante come acceleratore di accensione e per aumentare le prestazioni. In commercio vengono offerti prodotti finiti con diversi componenti nitro e olio. Nei grandi veicoli telecomandati in scala 1:6 o 1:5 vengono utilizzati preferibilmente motori a benzina a cilindrata elevata. Anche se i modelli di grandi dimensioni sono molto più costosi da acquistare, i costi del carburante sono notevolmente più convenienti rispetto ai modelli Nitro. Come per quelle alimentate a energia elettrica, i termini "onroad" e "offroad" sono indicazioni sulla struttura e sul campo di applicazione dei veicoli.
Modellismo RC per camion
Qui vengono raccolti grandi camion, trattori e i loro rimorchi. I trattori azionati esclusivamente da motori elettrici possono essere combinati spesso con rimorchi molto diversi, in modo che le più diverse esperienze di trasporto possano essere facilmente comprensibili. Ma prima del vero divertimento di guida, gli sviluppatori hanno stabilito la struttura dei trattori forniti come kit di montaggio. A differenza dei modellini di auto RC con telecomando, per lo più finiti, questo è un lavoro per gli armeggiatori che vogliono affrontare la sfida del montaggio e creare costantemente nuove combinazioni di motrice e rimorchio.
Cosa si dovrebbe fare per l'acquisto di modellini di auto?
Quando si acquista un modellino di auto, l'utente deve sempre essere al centro della decisione. Nella categoria "modelli entry level" è possibile filtrare in base all'età da cui si consiglia l'uso. Le prestazioni, il funzionamento e l'aspetto dei modelli sono conformi all'età di questi veicoli. I giovani e gli adulti dovrebbero diventare dei modelli a bassa manutenzione per i principianti e pensare in anticipo a dove devono essere utilizzati i veicoli. In questo caso è possibile scegliere tra "fuoristrada" e "onroad" sia per i modelli con motori elettrici che per i motori a combustione. Per i piloti e gli appassionati, le dimensioni, il tipo di azionamento e la disponibilità di accessori sono criteri di decisione importanti. In questo caso, le diverse possibilità di filtraggio aiutano a limitare la vasta scelta di diversi modelli in modo mirato e, a piacere, a limitare.
Come posso ricevere pezzi di ricambio o accessori per modellini di auto?
Con le auto da modellino telecomandate e nella costruzione di modelli di camion RC, la guida vera e propria in fuoristrada o su strada è spesso solo una parte del divertimento. La manutenzione di diversi sistemi di azionamento, il controllo remoto e le parti soggette a usura rappresentano una parte fondamentale di questa passione. Conrad offre un'enorme varietà di diverse auto modello, ma viene ampiamente superata dal numero di pezzi di ricambio e accessori. Gli accessori vanno dalla decorazione e l'illuminazione per l'ottica fino ai circuiti di auto e alla segnaletica per la corsa vera e propria. Inoltre, è possibile sperimentare con pneumatici e cerchi fino a quando l'automobilista del modello non si occupa della personalizzazione o tuning dei suoi modelli esistenti.
Il nostro consiglio pratico: modellini di auto come kit per costruttori
Per gli amici del piacere di guida a distanza, è giunto il momento di costruire il primo veicolo in modo completamente autonomo partendo da un kit di montaggio. Qui è possibile utilizzare con esperienza e accessori adatti a seconda della voglia di cuore.
Domande frequenti: Le domande più comuni sulle auto modello
Cosa significano i dati in scala?
Le indicazioni 1:5 o anche 1:18 si riferiscono sempre alle dimensioni dei modelli. In qualità di modellino auto o camion, il numero prima del doppio punto indica la dimensione dell'originale, mentre il numero dietro di esso indica quanto è più piccolo il modello. Con una scala di 1:5 si tratta quindi di un modello che è solo cinque volte più piccolo del suo modello.
Quali auto, camion e formati speciali sono disponibili nella costruzione di modelli?
Le auto modello sono disponibili come replica di buggy, camion, monster truck, modelli stradali, crawler, camion, Short Curse, ma anche come veicoli creativi e unici che sono stati progettati solo per determinati tipi di veicoli. Il numero di modelli diversi non può quindi essere determinato in modo univoco.
Conclusione: ecco come trovare la giusta auto modello
Prestare attenzione all'età dell'operatore o alla sua esperienza, al campo di applicazione e alla disponibilità per la manutenzione e la cura. Le dimensioni del modello sono un fattore essenziale per il trasporto e l'area di utilizzo di veicoli diversi. Prendere in considerazione questi punti e scegliere un modello che vi impegni e vi soddisfi visivamente.