Tutti i prodotti
Acquistati più frequentemente
Meest gekocht
Articoli più votati
Best beoordeelde producten
Consulente
Cosa sono gli interruttori/pulsanti?
- L'interruttore e il pulsante aprono o chiudono un collegamento elettrico tra una fonte di tensione e un'utenza elettrica.
- Gli interruttori garantiscono una condizione permanente fino al successivo processo di commutazione.
- I pulsanti tengono o scollegano il collegamento elettrico solo finché sono azionati.
- I contatti di commutazione veri e propri, cioè sotto tensione, sono separati dagli elementi di comando superficiali in modo da essere protetti.
- Il processo di commutazione stesso può essere innescato dalla mano dell'uomo, ma anche dalla meccanica (ad esempio sulle macchine), dalla forza magnetica, dalle variazioni di temperatura o di posizione.
Quali tipi di pulsanti e interruttori ci sono?
La gamma di prodotti Conrad offre una selezione professionale di interruttori e pulsanti di alta qualità per risolvere tutti i compiti di commutazione nelle applicazioni industriali e domestiche. In particolare, questi sono:
Unità di controllo e segnalazione
Questa categoria si rivolge soprattutto agli utenti industriali.Interruttori bimetallici
Il processo di commutazione viene attivato da una variazione della temperatura ambiente. Questi interruttori sono disponibili per molte temperature definite in cui l'interruttore si apre o si chiude. Sono disponibili con contatti aperti o chiusi come posizione iniziale.Interruttori rotativi e a chiave
Per gli interruttori rotanti è previsto un asse di azionamento dall'alloggiamento dell'interruttore, in modo che con i pulsanti di comando sia possibile una rappresentazione visiva dello stato di commutazione. Altri modelli sono utilizzabili con cacciaviti. Gli interruttori rotanti possono anche assumere diverse posizioni di commutazione successive. Dotato di una chiave, l'interruttore può essere fissato in una posizione e protetto contro la commutazione involontaria.Interruttori a pressione e pulsanti
Questa categoria si attiva premendo l'elemento di commutazione, che poi riprende la posizione iniziale o rimane in posizione commutata fino al successivo processo di commutazione. Il funzionamento avviene premendo con un dito o un piede sul meccanismo di azionamento o premendo gli altri componenti mobili sull'elemento di commutazione.Interruttori di fine corsa
Questi interruttori garantiscono un processo di commutazione quando si raggiunge una determinata posizione di elementi mobili, ad esempio quando si apre una tenda elettrica, quando si apre o si chiude una porta o un altro elemento mobile. A tale scopo, gli interruttori di fine corsa sono dotati di diversi componenti meccanici che convertono movimenti verticali, orizzontali o rotativi in posizioni di commutazione.Joystick industriali
Questi joystick attivano le operazioni di commutazione inclinando la leva a mano. L'inclinazione può avvenire in uno o due livelli, a seconda del processo di commutazione e di movimento che viene seguito dal joystick. La funzione di commutazione è solitamente momentanea. Per i joystick che funzionano solo su un piano, sono disponibili anche modelli a scatto.Interruttori auto
Per l'uso in veicoli a motore, molti tipi di interruttori sono progettati in modo da soddisfare i forti requisiti meccanici e termici come vibrazioni o calore nel vano motore. Alcuni modelli di interruttori sono dotati di illuminazione e/o stampa per l'uso limitato, ad esempio con un'icona di un faretto, una finestra o una batteria.Interruttori a levetta e a bilanciere
Gli interruttori a levetta sono dotati di una manopola per la commutazione, che consente un azionamento semplice e rapido. Sono disponibili diverse posizioni di commutazione, che possono essere anche bloccabili o dotate di elementi di sicurezza contro la commutazione accidentale. Gli interruttori a bilanciere hanno il vantaggio di occupare meno spazio nell'ambiente di azionamento. Si commutano tramite una levetta piatta, sono spesso illuminati e stampati in modo funzionale. Sono disponibili in versioni a scatto e a prova di pressione con più posizioni di commutazione.Interruttori di potenza
Questi includono gli interruttori principali, che possono commutare carichi maggiori e visualizzare lo stato di commutazione raggiunto. Sono spesso dotati di ulteriori elementi di sicurezza, come un connettore per porta, e parzialmente bloccabili. Questi interruttori sono generalmente compatibili con ambienti di installazione standard, ad esempio montaggio su guida DIN. Gli interruttori di protezione garantiscono l'accensione o lo spegnimento di utenze elettriche quando si trasportano o si scende al di sotto di determinati carichi. Ciò può essere utile, ad esempio, per proteggere i motori quando l'elemento azionato è bloccato e il motore è a rischio di bruciarsi. Alcuni interruttori di protezione sono regolabili in base al carico individuale nel punto di utilizzo.Questa categoria di interruttori risponde alle variazioni di posizione dell'interruttore stesso o alle variazioni dell'ambiente fisico. Gli interruttori di inclinazione lavoravano con il mercurio come contatto. Ora questo elemento è stato sostituito da materiali più sicuri e più ecologici. Garantiscono operazioni di commutazione in caso di superamento di determinati angoli, ad esempio per evitare la fuoriuscita di liquidi dai contenitori ribaltabili. Gli interruttori a galleggiante reagiscono alle variazioni di livello del liquido, con il processo di commutazione attivato da un elemento meccanico che ha una densità inferiore rispetto al liquido da monitorare. Esempi sono pompe a immersione che iniziano a pompare al superamento di un livello o pompe di alimentazione che si spengono al raggiungimento di un livello.
Contatti reed
I contatti di commutazione si trovano in un tubo di vetro a parete sottile, chiuso ermeticamente per l'ambiente e azionato da forza magnetica. Lo spessore necessario del magnete per l'apertura o la chiusura è indicato come valore AW. I campi di applicazione per i contatti Reed sono, ad esempio, sensori di livello, interruttori di prossimità o la determinazione della posizione. Anche i sensori di movimento e accelerazione sono realizzabili, sempre in combinazione con magneti permanenti. I contatti Reed hanno una lunga durata.Interruttori a slitta
Commutare sempre in posizione di blocco spostando l'interruttore in avanti e indietro su un piano e può assumere più posizioni di commutazione. Sono utilizzati in molti modi in elettrodomestici, utensili elettrici o nell'elettronica di consumo. Un caso particolare è costituito da interruttori DIP che combinano diversi interruttori a slitta miniaturizzati in sé e vengono utilizzati, tra l'altro, per le impostazioni di base di dispositivi tramite gli stati di commutazione. Il loro funzionamento richiede di solito uno strumento. L'acronimo DIP sta per inglese "Dual in-line package".Pulsantiere e tastiere
Questa struttura è realizzata sia come pulsante meccanico che con tasti a membrana. In questo modo è possibile rispondere all'ambiente di inserimento e allo spazio di montaggio disponibile. Si tratta di tastiere numeriche, alcune possono essere etichettate individualmente con adesivi. La struttura e il numero di tasti disponibili sono descritti con la matrice dei tasti.Accessori per interruttori e pulsanti
Con gli accessori Conrad, gli interruttori e i pulsanti possono essere ampliati con funzioni di sicurezza e funzioni aggiuntive. Questi includono cappucci colorati per tasti, etichette speciali, cappucci di protezione per fori per chiavi, pezzi ciechi, telai da incasso, aperture e molto altro ancora. Per esigenze professionali, sono in grado di soddisfare anche le complesse esigenze di commutazione e la sicurezza di funzionamento.
FAQ - domande frequenti sugli interruttori/pulsanti
Quali sono le istruzioni di sicurezza da osservare quando si maneggiano gli interruttori a pressione e i pulsanti?
- Solo i professionisti possono lavorare con questi prodotti.
- Utilizzate le schede tecniche per ottenere informazioni di livello professionale prima di inserire o sostituire un interruttore o un pulsante.
- In caso di guasto o malfunzionamento, l'interruttore e il pulsante devono essere immediatamente disinseriti e non devono essere utilizzati
Che durata hanno interruttori/pulsanti?
Il numero di cicli di commutazione è compreso tra 50.000 e 1.000.000, se vengono soddisfatti i criteri di utilizzo.
Quali produttori e marchi offre Conrad?
Produttori e marchi selezionati sono APEM, BACO, DECA, ESKA, LNT Automation, Miyama Electric, Rafi, SCI, TE Connectivity, TRU COMPONENTS e Wurth Elektronik.