Acquistati più frequentemente
Meest gekocht
Articoli più votati
Best beoordeelde producten
Consulente
Il modellino ferroviario in valigia: cose incredibili in scartamento Z
Cos'è il binario scala Z?
Quali sono gli elementi nella traccia Z?
Quando si acquista il modellino di binari nella corsia Z a cosa devo prestare attenzione
Kit di costruzione: Normale o taglio laser
Domande frequenti: Le domande più comuni sulla traccia Z
Conclusione: Come assemblare la vostra pista modello nella traccia Z
Cos'è il binario scala Z?
Marklin ha sviluppato nel 1972 come contrappeso al crescente mercato delle tracce N le dimensioni ancora più piccole delle tracce, AD ES. La scala della traccia Z è 1:220, il binario normale misura quindi 6,5 mm nel modello. A confronto: La traccia N funziona con una scala di 1:160 - la traccia normale misura 9 mm. Fino al 2007, la larghezza dello scartamento Z rappresenta la dimensione nominale più piccola, realizzata a livello industriale in serie (nel 2007 un produttore giapponese ha superato questo record con lo sviluppo della traccia T con una scala di 1:480). La piccola scala irradia un grande fascino, in quanto in questo spazio possono formarsi paesaggi incredibili.
Quali sono gli elementi nella traccia Z?
Locomotive Z
Le locomotive in scala Z, in particolare, hanno un fascino incredibile per i collezionisti e i modellisti, poiché questi delicati animali da tiro sembrano difficilmente adatti a spostare interi treni. Una comune locomotiva a vapore di grandezza nominale Z misura appena 55 mm e fa ancora il suo lavoro. Le locomotive a vapore, le locomotive diesel, le locomotive elettriche e le automotrici ferroviarie di diverse epoche e di diversi produttori non lasciano nulla a desiderare.
Vagoni merci Z
Le locomotive in scala Z, in particolare, hanno un fascino incredibile per i collezionisti e i modellisti, poiché questi delicati animali da tiro sembrano difficilmente adatti a spostare interi treni. Una comune locomotiva a vapore di grandezza nominale Z misura appena 55 mm e fa ancora il suo lavoro. Le locomotive a vapore, le locomotive diesel, le locomotive elettriche e le automotrici ferroviarie di diverse epoche e di diversi produttori non lasciano nulla a desiderare.
Vagoni passeggeri Z
I vagoni passeggeri non possono essere allontanati dalla ferrovia di Track-Z, in ultima analisi consentono l'utilizzo di orari, passeggeri in attesa e stazioni ferroviarie.
Treni Z
I treni denotano sempre un kit di vagoni coordinati nella ferrovia del modello; spesso una locomotiva fa parte del kit. Questa combinazione è particolarmente adatta per i treni ad alta velocità, in quanto queste locomotive sono difficili da combinare con i vagoni merci.
Binario Z Miniclub Märklin
Per i binari Miniclub Märklin con scartamento di dimensioni Z sono disponibili diversi binari, scambi e binari flessibili a scelta. Il binario Z Markklin Miniclub è senza massicciata.
Binario scala Z Rokuhan
A Rokuhan sono disponibili anche binari, deviatoi e incroci e curve in scartamento Z, ma questi binari hanno una massicciata.
Z Edificio
Per l'atmosfera autentica è importante la configurazione dell'impianto ferroviario con edifici, in quanto gli edifici possono tradire più del tempo e del loro utilizzo rispetto al materiale rotabile. Tuttavia, a differenza dei binari, gli edifici possono essere facilmente aggiunti in un secondo momento.
Z Personaggi
Tra i personaggi Z si trovano persone e animali in scala, con i quali è possibile popolare le stazioni ferroviarie, i prati e i pascoli.
Segnali luminosi scala Z
Con segnali luminosi si intendono sia le lampade che i segnali per il controllo del funzionamento di guida. Se le lampade vengono utilizzate solo per le scene notturne, i segnali sono indispensabili in qualsiasi momento della giornata per controllare il funzionamento del treno.
Quando si acquista il modellino di binari nella corsia Z a cosa devo prestare attenzione
- Fisso o flessibile
Un'installazione fissa offre maggiori possibilità di progettazione, mentre un'installazione flessibile offre più divertimento. Le installazioni flessibili dovrebbero piuttosto essere dotate di binari con ballast, per le installazioni fisse i binari senza ballast sono più adatti. Tuttavia, in entrambi i casi è necessario garantire una conservazione sicura della polvere dei componenti.
- I controlli analogici o digitali
Digitali offrono più opzioni rispetto a quelli analogici, ma sono più costosi da acquistare. Entrambi sono utilizzabili nella traccia Z e, in ultima analisi, è una questione di gusto personale.
- L'era
In quale epoca la tua installazione "gioca"? Il materiale rotabile e gli oggetti decorativi sono caratterizzati da periodi (da I a VI) nella costruzione di modellini e consentono una rappresentazione realistica senza dover studiare libri di storia.
Il nostro consiglio pratico: il letto del binario con scartamento a Z
Per la misura nominale Z, i binari e gli accessori sono disponibili sia con che senza basamento; entrambe le varianti hanno i loro vantaggi. I binari senza massicciata vengono fissati sul terreno dell'impianto e successivamente inseriti manualmente. In questo modo, questi binari non devono essere rimossi dall'impianto modello senza un certo sforzo, ma l'aspetto dei binari stessi è sicuramente più realistico. I binari con massicciata possono essere utilizzati immediatamente e sono quindi particolarmente adatti per "tappeti", vale a dire ferrovie temporanee per modellini; inoltre, la sicurezza di accesso dei binari attraverso il letto in plastica è maggiore.
Kit di costruzione: Normale o taglio laser
Per la traccia Z sono disponibili edifici come un normale kit di montaggio o come kit di montaggio Lasercut. I normali kit di montaggio sono composti da parti in plastica pressofuse che vengono poi incollate insieme. I kit di montaggio Lasercut sono pezzi tagliati con il laser in legno o cartone (in genere nella traccia Z) che vengono assemblati. Lo sforzo di completare un kit Lasercut è notevolmente maggiore rispetto alla realizzazione di un normale kit di montaggio e richiede più abilità; tuttavia, i colori dei cartoni stampati sembrano molto più naturali.
La pulizia è un tema molto più grande per le modellini di binari della traccia Z rispetto ad altre scale, in quanto per le piccole locomotive possono diventare ostacoli anche strati sottili di polvere. Le locomotive sono piuttosto leggere a causa delle loro dimensioni ridotte, in modo che il contatto con le rotaie e quindi l'assorbimento di corrente non sia più garantito. Inoltre, si può verificare un'erosioni di scintille che danneggia le locomotive nel tempo. Il rimedio è costituito da speciali carrelli per la pulizia, o, per evitare che si arrivi a tanto, da un uso costante.
Domande frequenti: Le domande più comuni sulla traccia Z
I binari del miniclub Z Märklin possono essere utilizzati insieme ai binari Z Rokuhan?
Entrambi i binari possono essere combinati in un impianto di modellismo, gli scambi Rokuhan possono essere utilizzati anche con un trasformatore Märklin. La cautela è necessaria solo per gli interruttori di scambio, che devono essere forniti dal produttore dello scambio stesso. I connettori di passaggio collegano i due sistemi di binari.
Quali pendenze posso prevedere nel mio impianto scala Z?
La capacità di percorrere pendenze dipende dalla forza di trazione della locomotiva, dal numero di vagoni e dalla capacità di curva del terreno (le curve costano forza). Con treni molto corti è possibile pendenze fino al 4% (4 cm di altezza a 100 cm di lunghezza), tuttavia si consiglia di non montare più del 2,5% di pendenza per poter guidare anche treni più lunghi.
Sui vecchi modelli Märklin Miniclub la tensione è specificata come 9 V, oggi è di 10 V. Posso utilizzare anche i vecchi modelli a 10 V?
La risposta è sì. Märklin aveva indicato la tensione di pilotaggio con 9 V in passato, 10 V erano comunque già in quel momento all'interno del range di tolleranza.
Conclusione: Come assemblare la vostra pista modello nella traccia Z
I sistemi di modellini in pista Z sono così piccoli che anche in spazi abitativi più piccoli vi sono possibilità di offrire un paesaggio in miniatura. Per gli impianti fissi, il dispositivo inizia con la pianificazione del binario, per gli impianti che vengono temporaneamente montati e smontati, questa considerazione non è così centrale. Insieme alla pianificazione dei binari, si dovrebbe tenere conto anche del controllo analogico o digitale dei treni. E poi? Non c'è limite alla vostra immaginazione, dopo tutto avete (quasi) tutti i posti del mondo.